SMD 다이오드 극성 확인법: 캐소드 띠·멀티미터 테스트
1 분
- SMD 다이오드 극성, 먼저 이렇게 확인하세요
- 본체 띠·레이저선·홈은 무엇을 뜻하나요?
- 멀티미터 다이오드 모드로 극성을 확인하는 방법
- 회로별로 방향이 왜 다르게 보이나요?
- PCB 실장 전 극성 체크리스트
- 자주 묻는 질문
- 참고 자료
칩 다이오드의 방향을 확인하려면 부품 본체의 표시, 회로도 기호, PCB 패드 번호를 같은 부품 번호로 대조해야 합니다. 많은 2단자 다이오드는 띠나 선으로 캐소드(K)를 표시하지만, 모든 패키지·TVS·복합 다이오드에 통하는 규칙은 아닙니다.
이 글에서는 애노드(A)와 캐소드(K)를 읽는 법, 멀티미터 다이오드 모드로 확인하는 절차, SOT-23처럼 내부 연결이 다른 부품에서 주의할 점을 설명합니다.
바로 보기: 빠른 확인 · 표시 읽기 · 멀티미터 검사 · 실장 체크리스트
SMD 다이오드 극성, 먼저 이렇게 확인하세요
- 실물의 제조사 부품 번호와 포장 라벨을 확인합니다.
- 해당 데이터시트에서 본체의 띠·점·레이저 표시가 어느 단자를 가리키는지 찾습니다.
- 회로도의 애노드(A)·캐소드(K)와 풋프린트 패드 번호를 비교합니다.
- PCB 실크 및 배치 파일의 회전 방향을 대조합니다.
- 표시가 지워졌거나 부품이 불명확하면 회로 전원을 끄고 멀티미터로 추가 확인합니다.
일반 정류 다이오드 기호에서 세로 막대 쪽이 캐소드입니다. 순방향 도통을 확인할 때는 애노드가 캐소드보다 높은 전위에 있어야 합니다. 다만 A가 언제나 기기의 절대적인 “+ 전원”이고 K가 언제나 “GND”라는 뜻은 아닙니다. 제너·TVS·역극성 보호 회로에서는 역바이어스를 의도적으로 사용합니다.

본체 띠·레이저선·홈은 무엇을 뜻하나요?
SMA·SMB·SOD-123 등 많은 2단자 제품은 한쪽 끝의 띠로 캐소드를 표시합니다. 색이나 두께는 제조사별로 다를 수 있으며, 아주 작은 부품에서는 표시가 거의 보이지 않을 수도 있습니다. 표시의 의미는 제조사 데이터시트가 최종 기준입니다.
| 부품 형태 | 자주 보이는 단서 | 주의할 점 |
|---|---|---|
| 2단자 SMA·SMB·SOD 계열 | 한쪽 끝의 띠 또는 레이저선 | 해당 부품의 마킹 도면으로 캐소드 여부 확인 |
| MELF·MiniMELF | 몸체 끝의 색 띠 | 여러 색 띠가 있으면 가장 굵은 줄이라는 추측 금지 |
| SOT-23 등 3단자 패키지 | 핀 1 표시와 제품 코드 | 단일·공통 애노드·공통 캐소드·직렬 구성이 다름 |
| TVS·ESD 보호 부품 | 제품마다 다른 마킹 | 무표시라고 양방향 TVS라고 단정하지 않기 |
같은 SOT-23 외형이라도 내부 회로와 핀 3의 역할이 다를 수 있습니다. 예를 들어 BAT54 계열은 접미 문자가 달라지면 두 다이오드의 연결 방식도 달라집니다. 인터넷 그림의 공통 핀 배치를 그대로 적용하지 마세요.
멀티미터 다이오드 모드로 극성을 확인하는 방법
- 전원을 완전히 끄고 커패시터에 남은 전압이 없는지 확인합니다.
- 멀티미터를 다이오드 시험 모드로 설정합니다.
- 빨간 프로브를 한쪽 단자, 검은 프로브를 다른 쪽에 대고 값을 기록합니다.
- 프로브를 반대로 대고 다시 기록합니다.
- 정상적인 단일 다이오드에서 한 방향으로 순방향 전압 강하가 보이고 반대 방향에서 OL이 보이면, 첫 측정의 빨간 프로브 쪽이 애노드일 가능성이 큽니다.

측정값은 다이오드 종류, 멀티미터 시험 전류와 온도에 따라 달라집니다. 쇼트키·실리콘·LED를 한 개의 전압 숫자로 식별할 수 없으며, 역방향 OL도 사용한 멀티미터와 회로 상태에 좌우됩니다. PCB에 실장된 상태에서는 병렬 부품이 값을 왜곡할 수 있어, 이상할 때는 한쪽 단자를 분리해 다시 시험합니다. 저항 모드의 역방향 값만으로 누설 불량을 확정하지 마세요.
회로별로 방향이 왜 다르게 보이나요?
- 직렬 역극성 보호: 정상 전원에서 도통하는 방향으로 놓고, 역접속 시 전류를 막도록 설계할 수 있습니다.
- 코일 플라이백 다이오드: 정상 구동 중에는 역바이어스이고, 스위치가 꺼질 때 코일 전류 경로를 제공합니다.
- 제너·단방향 TVS: 지정된 방향의 역바이어스 영역을 이용할 수 있습니다. 양방향 TVS와 배치는 다릅니다.
- 정류 다이오드: 원하는 전류 경로와 극성에 맞춰 회로도에 표시합니다.
따라서 “띠가 전원 쪽이면 무조건 틀렸다”처럼 PCB 배선만 보고 판단할 수 없습니다. 회로도의 기능과 정확한 부품 번호가 함께 필요합니다.
PCB 실장 전 극성 체크리스트
- 심벌의 A/K와 풋프린트 패드 번호가 일치하나요?
- 실크의 막대 표시가 실제 캐소드 패드에 있나요?
- 상면·하면 장착과 회전값을 배치 파일에서 확인했나요?
- SOT-23 복합 다이오드의 핀 기능을 데이터시트로 대조했나요?
- 첫 보드에서 전원 인가 전 전원선 쇼트와 방향을 확인했나요?
자동 실장이나 AOI는 오류 가능성을 줄이는 수단이지만, 잘못된 풋프린트·배치 데이터가 입력되면 방향을 보장하지 못합니다. 제조 파일의 방향 정의를 먼저 정확히 맞춰야 합니다.
다이오드의 핀 매핑과 장착 방향을 확인했다면 시제품 PCB의 제작 사양을 비교해 보세요. 조립 시에는 부품 번호와 배치 파일도 함께 검토해야 합니다.
자주 묻는 질문
다이오드의 흰색 띠는 항상 캐소드인가요?
많은 2단자 제품에서 그렇지만 모든 부품에 대한 절대 규칙은 아닙니다. 제조사의 마킹 도면을 확인하세요.
보드에 납땜된 채로 시험해도 되나요?
먼저 전원을 끄고 잔류 전압을 확인하세요. 회로 내 병렬 경로가 측정값을 바꿀 수 있으므로 이상한 결과는 한쪽 단자를 분리해 재시험합니다.
반대 방향으로 실장하면 항상 바로 고장 나나요?
회로 기능에 따라 도통이 안 될 수도 있고 단락·과열로 이어질 수도 있습니다. 역바이어스가 정상 동작인 보호 회로도 있으므로 회로도를 기준으로 판단합니다.
참고 자료
지속적인 성장
세라믹 커패시터 종류: C0G·X7R·X5R·Y5V 비교와 선택 방법
정전용량, 정격 전압, 풋프린트가 같은 세라믹 커패시터 두 개라도 회로에 전원을 넣으면 동작이 크게 달라질 수 있습니다. 차이를 만드는 것은 표시된 숫자보다 유전체입니다. 세라믹 커패시터 종류는 C0G, X7R, X5R, Y5V 같은 유전체 코드로 구분합니다. 이 글에서는 코드를 읽는 방법과 유전체 등급을 비교하고, 설계자가 놓치기 쉬운 DC 바이어스 및 노화 효과를 살펴봅니다. 용도별 부품 선택 기준도 정리했습니다. 세라믹 커패시터란? 세라믹 커패시터는 금속 전극 사이에 세라믹을 유전체로 사용하는 부품입니다. 극성이 없으므로 PCB에 배치할 때 커패시터 극성을 고려할 필요가 없습니다. 등가 직렬 저항(ESR)과 등가 직렬 인덕턴스(ESL)가 낮아 고주파 디커플링에 널리 사용됩니다. 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 현대 전자기기에서 가장 많이 생산·사용되는 커패시터로, 연간 생산량은 수조 개에 이릅니다. 하나의 칩 안에 수십~수백 개의 얇은 유전체층을 병렬로 쌓아 작은 크기에서도 마이크로패럿......
ESP32란? 종류·주요 기능·개발 환경·PCB 설계 가이드
Wi-Fi 온도 센서, 웨어러블 건강 모니터, 산업용 게이트웨이, AI 카메라까지 ESP32는 무선 임베디드 기기에 폭넓게 쓰이는 마이크로컨트롤러 제품군입니다. 프로세서와 Wi-Fi·Bluetooth 기능을 통합해 별도의 무선 네트워킹 부품 없이 연결형 기기를 설계할 수 있습니다. 이 ESP32 가이드에서는 사양과 구조, 제품군별 차이, 개발 보드, 프로그래밍 도구, 활용 사례를 한곳에서 살펴봅니다. ESP32 핵심 정보 Espressif Systems의 32비트 마이크로컨트롤러 제품군 대부분의 모델에 Wi-Fi(802.11 b/g/n)와 Bluetooth Classic 또는 BLE 기능 통합. 지원 방식은 모델별로 다름 싱글 코어와 듀얼 코어 모델이 있으며 클록 속도는 모델에 따라 최대 240 MHz 3.3 V로 동작하며 GPIO와 다양한 주변장치 인터페이스 지원 ESP-IDF, Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython 등으로 개발 가능 그림: 일반적인 IoT 구성에......
ESP32 버전별 비교: 프로젝트에 어떤 칩을 써야 할까요?
핵심 요약 무선 기능부터 확인: ESP32 버전은 주로 지원하는 무선 기능, CPU 코어, 주변장치에서 차이가 납니다. 용도별로 많이 쓰는 모델: ESP32-C3는 저비용 Wi-Fi·블루투스 LE 기기에, ESP32-S3는 카메라, 디스플레이, 음성 처리, 온디바이스 AI에 적합합니다. 오리지널 ESP32: 현재도 생산 중이며 블루투스 클래식이 필요할 때 선택할 수 있습니다. Wi-Fi가 없는 버전: ESP32-H2는 배터리로 구동하는 Thread 및 Zigbee 기기에 적합합니다. 칩, 모듈, 개발 보드: 개발 보드로 시제품을 만든 뒤, 양산할 때는 자체 PCB에 모듈을 실장하도록 설계하세요. ESP32 버전은 주로 무선 기능, CPU 코어, 주변장치에서 차이가 나므로 제품이 무엇과 연결되어야 하는지에 따라 선택이 달라집니다. 대부분의 신규 프로젝트에는 ESP32-C3, ESP32-S3, ESP32-C6 중 하나로 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 먼저 Wi-Fi 4와 Wi-Fi 6 중 무엇......
ESP32-CAM이란? 배선, 전원 공급, 프로그래밍 방법
핵심 요약 칩이 아닌 개발 보드: ESP32-CAM은 Espressif 제품이 아니라 AI-Thinker의 개발 보드입니다. AI-Thinker의 ESP32-S 모듈, OV2640 카메라, PSRAM, microSD 슬롯, 플래시 LED를 탑재합니다. USB 포트 미탑재: USB 커넥터와 USB-UART 브리지가 없으므로, 3.3 V USB-시리얼 어댑터를 시리얼 핀에 연결해 프로그래밍합니다. 리셋 시 GPIO0을 로우로 유지해야 합니다. 사용 가능한 핀이 적음: 카메라, PSRAM, microSD 카드가 대부분의 GPIO를 사용합니다. microSD 카드를 사용하지 않으면 GPIO2, GPIO4, GPIO12, GPIO13, GPIO14, GPIO15를 사용할 수 있지만, 각 핀에는 사용 조건이 있습니다. 5 V 전원: AI-Thinker는 5 V 전원을 명시하고 최소 2 A 정격의 전원을 권장합니다. 전원 공급 능력이 부족하면 저전압으로 리셋되거나 영상에 물결무늬가 생길 수 있습니다. 맞춤......
서미스터란? NTC·PTC의 작동 원리와 용도, 회로 설계 실무 가이드
핵심 요약 정의: 서미스터는 온도에 따라 저항이 크고 예측 가능한 폭으로 변하는 감온 저항입니다. 표준적인 10 kΩ NTC(B25/50 = 3950 K)는 25 °C 부근에서 온도 1 °C당 저항이 약 4.4% 변합니다. NTC와 PTC 비교: NTC 서미스터는 온도가 올라가면 저항이 낮아져 온도 측정과 돌입 전류 제한에 적합합니다. 스위칭형 PTC는 스위칭 온도를 넘으면 저항이 급격히 높아져 회로 보호에 적합합니다. 주요 사양: NTC 서미스터의 특성을 결정하는 주요 값은 25 °C에서의 저항인 R25와 저항-온도 곡선의 기울기를 결정하는 B값입니다. 허용오차와 방열 정수는 측정 정확도에 영향을 줍니다. 회로에서 측정하는 방법: 서미스터와 고정 저항으로 분압 회로를 구성해 ADC에 연결합니다. 펌웨어는 베타 방정식, Steinhart-Hart 방정식 또는 조회 테이블로 측정값을 온도로 변환합니다. 서미스터는 온도에 따라 저항이 변하는 저항기의 일종입니다. 이름은 “thermally sens......
ESP8266 vs ESP32: 어떤 칩을 선택해야 할까요?
핵심 요약 ESP32: 듀얼 코어 240 MHz CPU, 블루투스 클래식과 BLE, 520 KB SRAM, 최대 34개의 GPIO를 제공합니다. ESP8266: 싱글 코어 CPU를 탑재하고 블루투스는 지원하지 않으며, 애플리케이션에서 사용할 수 있는 여유 RAM은 약 50 KB입니다. 제품 수명 주기 상태: Espressif는 ESP8266을 신규 설계 비권장(NRND) 제품으로 분류하고 ESP32-C2(ESP8684)를 업그레이드 모델로 지정했습니다. 다만 ESP8266은 장기 공급 약정에 따라 계속 생산되고 있습니다. 어떤 ESP32를 선택해야 할까요? 단순한 Wi-Fi 또는 블루투스 LE 펌웨어에는 ESP32-C2, 더 많은 메모리나 GPIO가 필요하면 ESP32-C3, 블루투스 클래식이나 다수의 아날로그 입력, CAN 버스 또는 유선 이더넷이 필요하면 오리지널 ESP32를 선택하세요. 단순 교체는 불가능합니다: ESP8266에서 다른 칩으로 전환하면 핀 배치, 부트스트랩 핀, 모듈 풋프......