SMD 다이오드 코드 읽는 법: 마킹, 극성 확인과 안전한 대체 부품 선택
1 분
- SMD 다이오드 코드 조회 전 알아둘 점
- 알 수 없는 SMD 다이오드 식별 순서
- 극성과 핀 배열 확인
- 마킹과 부품 종류를 혼동하지 않는 법
- 패키지와 정격은 별개입니다
- 멀티미터 다이오드 모드로 검사하기
- 잘못된 대체품이 위험한 이유
- 안전한 교체 절차
- 자주 묻는 질문
- 결론
작은 SMD 다이오드에는 전체 부품 번호 대신 A7, M7, SS14처럼 짧은 문자만 보일 수 있습니다. 그러나 마킹 한두 글자만으로 정확한 부품을 확정하면 안 됩니다. 제조사와 패키지에 따라 같은 코드가 다른 소자를 가리킬 수 있기 때문입니다. 이 글은 코드·패키지·회로 위치·측정값을 함께 활용하는 식별 절차를 설명합니다.

SMD 다이오드 코드 조회 전 알아둘 점
인터넷의 범용 마킹표는 후보를 좁히는 데는 유용하지만 확정 자료는 아닙니다. 동일한 문자라도 패키지와 제조사가 달라지면 다른 부품일 수 있으며, 제조 로트 표시가 추가되기도 합니다. 원문의 ‘코드→부품 번호’ 대형 표는 출처별 충돌 가능성이 있어 그대로 옮기지 않았습니다.
| 마킹·표기 예시 | 확인 가능한 후보 | 반드시 추가 확인할 내용 |
|---|---|---|
| A7 | Nexperia BAV99 계열의 SOT-23 마킹 예시 | 제조사, 3핀 배열, 데이터시트의 마킹 표 |
| SS14 | 1 A·40 V급 쇼트키 정류 다이오드의 부품 번호 예시 | 실제 표면 인쇄, 패키지, 정격은 해당 제조사 데이터시트 |
| M7 | 일부 SMA 정류 다이오드에서 보이는 표기 | 문자만으로 1N4007과 동일하다고 단정하지 말 것 |
예를 들어 Nexperia BAV99 데이터시트에는 해당 제품의 마킹과 핀 배열이 함께 제시됩니다. 후보를 찾은 뒤에는 반드시 이런 제조사 원본 문서로 역전압, 평균 전류, 순방향 전압, 복구 시간과 패키지를 대조하세요.
알 수 없는 SMD 다이오드 식별 순서

- 마킹을 읽습니다. 확대경이나 스마트폰 접사 촬영을 이용하고 조명 각도를 바꿔 희미한 인쇄를 확인합니다.
- 패키지를 측정합니다. 본체 길이·폭과 단자 수를 기록해 SOD-123, SOD-323, SMA, SOT-23 등의 후보를 구분합니다.
- 회로 내 위치를 봅니다. 전원 입력, 릴레이 코일, 신호선, USB 포트 주변인지 확인합니다.
- 제조사 자료로 대조합니다. 마킹표뿐 아니라 핀맵과 전기적 정격을 확인합니다.
- 멀티미터로 보조 검증합니다. 다이오드 모드 측정은 후보를 좁히는 용도이며, 단독으로 정확한 품번을 판별하지는 못합니다.
예를 들어 코일 양단은 플라이백 다이오드, 전원 입력 직렬 연결은 역극성 보호용 다이오드, 외부 커넥터 주변은 TVS 보호 소자일 수 있습니다. 회로 연결을 실제로 추적해 판단해야 합니다.
극성과 핀 배열 확인
2단자 다이오드는 보통 패키지의 띠가 캐소드(K)를 가리킵니다. 다만 예외와 제조사별 표시법이 있으므로 데이터시트를 우선하세요. SOT-23 같은 다핀 패키지에는 단일 다이오드가 아닌 직렬·공통 애노드·공통 캐소드 구성도 있어 외관만으로 극성을 판단할 수 없습니다.


마킹과 부품 종류를 혼동하지 않는 법

저항은 숫자 코드가 흔하고 다이오드는 문자·숫자 조합이 흔하지만, 이것은 절대 규칙이 아닙니다. 작은 부품은 무표기일 수도 있습니다. 회로도상의 D·ZD·TVS 같은 참조기호, 실크스크린, BOM을 우선 확인하세요.
패키지와 정격은 별개입니다

작은 패키지일수록 항상 전류 정격이 낮다고 단정할 수 없고, 같은 SMA라도 제품별 정격은 다릅니다. 대체 부품을 고를 때는 최대 반복 역전압, 평균 순방향 전류, 서지 전류, 순방향 전압, 역복구 시간, 누설 전류, 열 조건과 풋프린트를 모두 비교해야 합니다.
멀티미터 다이오드 모드로 검사하기
- 전원을 끄고 저장된 전하를 방전합니다.
- 빨간 리드를 애노드, 검은 리드를 캐소드에 대고 순방향 전압 강하를 확인합니다.
- 리드를 바꿔 역방향 읽기를 확인합니다.
- 회로 내 병렬 경로 때문에 값이 이상하면 한쪽 단자를 분리해 재측정합니다.

쇼트키, 실리콘, LED의 순방향 전압 범위는 시험 전류와 제품에 따라 달라집니다. 특정 전압값 하나만으로 다이오드 종류나 상태를 확정하지 마세요. 양방향에서 거의 0 V가 나오면 단락 가능성을, 양방향에서 개방으로 나오면 단선 또는 측정 조건 문제를 의심할 수 있습니다.
잘못된 대체품이 위험한 이유
- 역전압 정격이 낮으면 정상 작동 중에도 항복할 수 있습니다.
- 쇼트키를 일반 실리콘 다이오드로 바꾸면 전압 강하와 손실이 달라집니다.
- TVS는 동작 전압과 클램핑 특성이 회로 보호 수준에 직접 영향을 줍니다.
- 핀 배열이 다른 SOT-23 부품을 넣으면 회로가 단락될 수 있습니다.
- 더 작은 패키지는 발열·풋프린트·실장 신뢰성 문제를 일으킬 수 있습니다.

안전한 교체 절차

- 기존 부품의 띠 방향과 회로 연결을 사진으로 남깁니다.
- 원인을 조사하고 데이터시트로 전기적·기계적 호환성을 확인합니다.
- 플럭스와 제어된 열로 제거한 뒤 패드를 청소합니다.
- 새 부품을 올바른 방향으로 납땜하고 단락·접합 상태를 검사합니다.
- 전원 투입 전 필요한 전기적 측정을 다시 실시합니다.
자주 묻는 질문
A7이라고 적혀 있으면 무조건 BAV99인가요?
아닙니다. Nexperia 제품의 한 마킹 사례일 뿐입니다. 제조사·패키지·회로 연결을 확인해야 합니다.
띠가 보이지 않으면 어떻게 하나요?
회로도와 PCB 연결을 추적하고 데이터시트의 핀 번호를 대조한 뒤 멀티미터로 검증하세요.
고장난 다이오드만 바꾸면 되나요?
서지, 역극성, 과전류, 주변 부품의 고장이 원인이라면 새 부품도 다시 손상될 수 있습니다. 원인 회로를 먼저 확인하세요.
결론
SMD 다이오드 식별의 순서는 마킹 확인 → 패키지 측정 → 회로 역할 추정 → 제조사 데이터시트 대조 → 전기적 검증입니다. 범용 코드표는 출발점일 뿐, 실제 교체 판단은 원본 데이터시트와 회로 조건에 근거해야 합니다.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......