올바른 Tg 값 선택이 PCB 신뢰성을 높이는 이유
2 분
- PCB 재료의 Tg 값 이해하기
- Tg 값이 PCB 성능과 신뢰성에 미치는 영향
- 애플리케이션에 맞는 최적의 Tg 값 선택
- High Tg PCB 제조 시 고려 사항
- High Tg PCB 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
- PCB Tg 값에 대해 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- Tg는 PCB 신뢰성의 핵심입니다. 열을 받았을 때 재료가 강성을 잃기 시작하는 시점을 결정하기 때문입니다.
- 자동차, 산업용, 다층 기판에는 High Tg(≥170°C)를 선택해 팽창 스트레스와 박리를 줄이십시오.
- 저전력 소비자용 전자기기에는 표준 Tg(130–140°C)로 충분합니다.
- Tg가 높을수록 특히 무연 솔더링과 열 사이클에서 더 우수한 열 안정성을 제공합니다.
- 올바른 Tg 선택 = 불량 감소와 장기 비용 절감입니다.
"똑같은" FR4로 만든 기판 2장이 열을 받으면 왜 이렇게 다르게 동작하는지 궁금하신 적이 있으십니까? 많은 경우 그 답은 데이터시트에 조용히 적혀 있는 숫자, 바로 Tg 값에 있습니다. 초보자는 신경 쓰지 않지만 숙련된 엔지니어는 절대 놓치지 않는 사양 중 하나입니다. PCB는 상온에서 고장 나지 않습니다. 리플로우 중이나, 무더운 여름 오후의 자동차 안에서, 또는 산업용 드라이브에서 1,000번의 전원 사이클을 거친 뒤에 고장이 납니다.
이 모든 경우에 기판이 살아남을지 파손될지는 적층판의 유리 전이 온도가 조용히 결정합니다. 이 글에서는 Tg 값이 무엇을 의미하는지, 어떻게 측정하는지, 그리고 애플리케이션에 맞는 Tg를 어떻게 선택하는지 자세히 살펴보겠습니다. 또한 High Tg 재료를 선택하는 것과 이를 올바르게 제조하는 것은 별개의 문제이므로, 제조 측면도 함께 다루겠습니다.
PCB 재료의 Tg 값 이해하기
Tg 값의 의미와 측정 방법
그렇다면 PCB에서 Tg 값이란 무엇일까요? 유리 전이 온도(Tg)는 적층판 속 수지가 단단한 유리 상태에서 부드러운 고무 상태로 바뀌는 온도입니다. Tg보다 낮은 온도에서는 기판이 단단하고 안정적인 고체처럼 동작합니다. Tg를 넘어서면 수지가 연화되고 팽창이 커지며, 수지의 기계적 강도 상당 부분이 일시적으로 떨어집니다. 핵심은 '파괴'가 아니라 '전이'라는 점입니다. 기판을 다시 식히기만 하면 수지는 유리 상태로 돌아가며 대부분의 특성이 그대로 유지되므로 Tg는 가역적입니다. 이 점에서 Tg는 화학적 분해로 재료 질량의 5%가 손실되는 온도인 열분해 온도(Td)와 구별됩니다. Tg는 세 가지 표준 열분석 기법으로 측정하며, 모두 IPC-TM-650을 따릅니다.
- DSC(시차 주사 열량 분석): 수지가 전이할 때 일어나는 열용량 변화를 감지합니다.
- TMA(열기계 분석): Z축 방향 치수 팽창이 갑자기 가속되는 지점을 측정합니다.
- DMA(동적 기계 분석): 수지가 연화되면서 기계적 강성이 떨어지는 정도를 측정합니다.
측정 방법마다 조금씩 다른 물리적 변화를 측정하기 때문에, 같은 적층판이라도 시험 방법에 따라 Tg가 약간 다르게 나올 수 있습니다. 두 재료를 직접 비교하기 전에는 항상 데이터시트가 어떤 측정 방법을 사용했는지 확인하십시오.
표준 Tg 재료와 High Tg 재료의 차이
모든 FR4가 같은 것은 아니며, 등급을 구분하는 가장 쉬운 방법은 Tg 값입니다. 적층판은 일반적으로 유리 전이점(Tg)에 따라 세 가지로 분류됩니다. High Tg PCB 는 일반적으로 Tg가 170 °C 이상인 적층판으로 만든 PCB를 말합니다. 수치 자체 외에도, Tg가 높은 수지는 대체로 열팽창 계수(CTE)가 더 낮고, 내습성이 더 뛰어나며, 내화학성과 기계적 내열성도 더 우수합니다. 결론적으로: High Tg를 선택하는 것은 여유 마진을 사는 것입니다. Tg보다 낮은 온도에서 동작할수록 기판은 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
Tg 값이 PCB 성능과 신뢰성에 미치는 영향
열 안정성과 치수 변화에 미치는 영향
모든 종류의 PCB 재료는 열에 의해 팽창합니다. FR4는 Tg 이하에서 낮고 예측 가능한 비율로 팽창합니다. 문제는 Tg를 넘어선 뒤인데, 이때 Z축 CTE가 갑자기 3배 이상 커질 수 있습니다. 바로 이 Z축 팽창이 신뢰성의 진짜 적입니다. 적층판이 두께 방향으로 팽창하면서 도금 스루홀과 비아 내부의 구리 배럴까지 늘어나게 만듭니다. Tg 값이 높을수록 재료가 안정적인 저팽창 구간에 머무는 온도 범위가 넓어집니다. 실제로 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
- 도금 스루홀/비아에 가해지는 Z축 팽창 스트레스 최소화
- 미세 선폭 및 고밀도 설계의 치수 안정성 향상
- 열 부하 시 박리 및 미즐링 위험 감소
- 다층 스택업의 층간 정합 개선
무연 솔더링과 고온 환경에서의 중요성
바로 이 지점에서 업계 대부분은 선택의 기로에 서게 되었습니다. RoHS로 인해 무연 솔더로의 전환이 이루어지면서, 특히 리플로우 피크 온도가 기존 63/37 공정 솔더의 약 215 °C에서 SAC305 시대의 245~260 °C로 높아졌습니다. 표준 130 °C FR4 재료는 리플로우 프로파일의 상당 부분을 Tg 이상의 온도에서 보내게 되며, 이 구간에서는 재료가 연화되어 기판에 가해지는 기계적 스트레스에 취약해집니다.
양면 조립에서는 리플로우를 2~3회 거치게 되는데, 기판이 이를 견딜 수는 있어도 손상은 빠르게 누적됩니다. High Tg 재료는 이러한 상황에 훨씬 잘 대처합니다. 프로파일의 더 많은 구간에서 단단한 상태에 가깝게 유지되고, 반복 가열에도 박리를 견디며, 실제 생산에서 필요한 리워크 사이클도 견뎌 냅니다. 자동차 엔진룸 환경도 마찬가지이며, LED 조명 애플리케이션 역시 지속적으로 열에 노출됩니다. 이런 환경에서는 Tg까지 넉넉한 온도 여유를 두는 것이 수년간 문제없이 사용할 수 있는 비결입니다.
애플리케이션에 맞는 최적의 Tg 값 선택
산업별 요구 사항에 맞는 Tg 선택(소비자용, 산업용, 자동차용)
가장 쉬운 방법은 애플리케이션의 실제 열 환경에서 출발하는 것입니다. 산업마다 고유한 온도 및 신뢰성 요구 사항이 있으며, 적절한 Tg는 이에 따라 정해집니다.
- 소비자용 전자기기: 장난감, 리모컨, 간단한 IoT 기기, 저전력 소비자용 기판은 일반적으로 소비 전력이 낮고 짧은 시간 동안만 동작합니다. 대체로 130–140 °C의 표준 FR4로 충분하며 비용도 저렴합니다.
- 산업용 및 통신: 전원 공급 장치, 모터 컨트롤러, 네트워크 장비는 지속적인 열에 노출되고 층수도 많습니다. 일반적으로 중간~높은 Tg(150–170 °C)를 사용합니다.
- 자동차 및 항공우주: 엔진룸 모듈, EV 전력 전자 장치, 항공 전자 장비에는 High Tg(≥ 170 °C)가 필요하며, 높은 Td와 엄격한 CTE 관리가 함께 요구되는 경우가 많고, 때로는 Class 3 신뢰성까지 요구됩니다.
성능, 비용, 제조 가능성의 균형
일반적으로 High Tg 적층판은 일반 FR4 적층판보다 비싸므로, 설계에 필요한 만큼의 열적 여유만 확보하는 것이 바람직합니다. Tg 선택은 세 가지 요소 사이에서 균형을 잡는 일이라고 생각하십시오.
| 요소 | 표준 Tg가 유리한 경우 | High Tg가 유리한 경우 |
|---|---|---|
| 동작 온도 | 낮고 안정적 | 높거나 반복 변동 |
| 층수 | 1 – 4층 | 6층 이상, 고밀도 비아 |
| 솔더링 | 1회 무연 리플로우 | 다회 리플로우/리워크 |
| 신뢰성 등급 | IPC Class 1 – 2 | IPC Class 2 – 3 |
| 예산 민감도 | 빠듯함 | 신뢰성 우선 |
재료비는 여러 비용 항목 중 하나일 뿐이라는 점을 기억하십시오. 기판 가격만 보지 마십시오. 현장에서 고장 난 기판 하나가 적층판 가격 차이보다 훨씬 큰 비용을 초래합니다.
High Tg PCB 제조 시 고려 사항
공정 조정과 재료 취급 모범 사례
Tg가 높은 수지는 더 단단하기 때문에 더 세심한 가공이 필요합니다. 열 안정성을 제공하는 고도로 가교된 수지 시스템은 강성도 더 높아서, 표준 FR4와는 드릴링과 적층 방식이 달라집니다. High Tg 재료를 사용할 때 제조업체가 적용하는 주요 공정 변경 사항은 다음과 같습니다.
드릴링: High Tg 적층판은 마모를 더 많이 일으키므로, 네일 헤딩과 홀 벽면 거칠기를 방지하기 위해 드릴 비트의 이송 속도, 회전 속도, 교체 주기를 최적화합니다.
적층: 이러한 수지가 완전히 가교되도록 보통 적층 온도를 더 높이고 경화 사이클을 더 길게 가져갑니다.
디스미어: 내화학성이 강한 수지는 도금을 위해 홀 벽면을 세정하고 전처리하는 디스미어 공정을 조정해야 합니다.
재료 보관: 프리프레그와 코어는 리플로우 중 박리로 이어질 수 있는 흡습을 막기 위해 습도가 관리되는 환경에 보관합니다.
일관된 Tg 성능을 유지하기 위한 품질 관리
데이터시트상의 Tg가 아무리 훌륭해도, 완성된 기판이 실제로 그 성능을 내지 못한다면 의미가 없습니다. 따라서 High Tg 생산의 품질 검사는 치수 확인뿐 아니라 열 성능 확인까지 포함해야 합니다. 우수한 제조업체는 공급업체로부터 적층판을 입고할 때 공급업체 인증서와 대조해 확인하고, 솔더 플로트와 열 사이클 같은 열 스트레스 테스트를 수행해 기판이 정격 조건을 견딜 수 있는지 검증합니다. 단면 마이크로섹션 분석으로는 도금 스루홀의 무결성을 검사하고, 스트레스 시험 후 박리나 배럴 크랙이 없는지 확인합니다. 이러한 검사는 제조 공정과 연계되어 IPC-6012 성능 기준으로 이어지므로, Tg 값 측면에서 비용을 지불한 만큼의 성능을 확실히 얻을 수 있습니다.
High Tg PCB 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
폭넓은 인증 High Tg 재료
JLCPCB는 표준, 중간, High Tg에 이르는 다양한 인증 적층판을 제공해 애플리케이션에 꼭 맞는 재료를 선택할 수 있습니다. 소비자용 기기를 위한 비용 효율적인 130–140 °C FR4부터 자동차나 산업용 기판을 위한 170 °C 이상의 High Tg FR4까지, 간단한 즉시 견적 화면에서 모두 선택할 수 있습니다.
장기적인 기판 안정성을 보장하는 신뢰성 높은 제조
이 모든 것은 생산 라인에서 나올 때 안정적인 기판으로 이어집니다. JLCPCB의 기판은 인증된 High Tg 적층판, 일관된 공정 관리, IPC 기반 품질 검사를 통해 무연 리플로우, 리워크, 그리고 현장에서의 수년간의 열 사이클을 견디도록 만들어집니다. 이러한 원칙을 적용할 준비가 되셨다면, 용도에 걸맞은 Tg 값을 갖춘 기판을 손쉽게 만들 수 있습니다. JLCPCB의 재료 선택 도구와 DFM 도구가 이를 도와드립니다.
PCB Tg 값에 대해 자주 묻는 질문
Q: PCB의 Tg 값이란 무엇이며, 왜 중요합니까?
Tg 값은 PCB의 수지가 단단한 유리 상태에서 부드러운 고무 상태로 바뀌는 유리 전이 온도입니다. Tg를 넘어서면 기판의 열팽창이 급격히 빨라져 비아와 솔더 접합부에 스트레스가 가해지므로, Tg가 높을수록 신뢰성 여유가 커집니다.
Q: Tg는 PCB의 최대 동작 온도입니까?
아닙니다. Tg는 가역적인 전이점이며, 파괴 온도나 최대 정격 온도가 아닙니다. 리플로우 중 기판이 잠시 Tg에 도달해도 영구적인 손상은 생기지 않지만, 장기 신뢰성을 위해서는 지속적인 동작 온도를 Tg보다 충분히 낮게 유지해야 합니다.
Q: 표준 FR4와 High Tg PCB 재료의 차이는 무엇입니까?
표준 FR4의 Tg는 약 130–140 °C인 반면, High Tg PCB는 170 °C 이상 등급의 적층판을 사용합니다. High Tg 재료는 열팽창이 더 낮고, 내습성이 더 뛰어나며, 무연 리플로우에서도 더 잘 견딥니다.
Q: 표준 FR4 대신 High Tg PCB를 선택해야 하는 경우는 언제입니까?
자동차, 산업용, 고밀도 다층 기판처럼 고온, 고전력, 열 사이클이 반복되는 환경에서는 High Tg를 선택하십시오. 저전력이면서 발열이 적은 소비자용 전자기기에는 대개 표준 FR4로 충분하며 비용 효율도 더 높습니다.
결론
올바른 Tg 값을 선택하는 것은 신뢰할 수 있는 PCB를 설계할 때 내릴 수 있는 가장 현명한 결정 중 하나입니다. Tg는 데이터시트에 적힌 수많은 숫자 중 하나가 아니라, 박리나 비아 불량, 조기 고장 없이 무연 솔더링, 열 사이클, 가혹한 동작 환경을 견뎌 내기 위한 핵심입니다.
소비자용 기기를 만들든, 높은 신뢰성이 요구되는 자동차·산업용 전자기기를 만들든, Tg 요구 사항을 실제 열 환경에 맞추면 치수 안정성이 높아지고, 도금 스루홀이 더 견고해지며, 제품 수명이 길어집니다. High Tg 재료는 초기 비용이 조금 더 들 수 있지만, 현장 불량과 비용이 많이 드는 재설계를 크게 줄여 줍니다.
JLCPCB는 다양한 인증 High Tg FR4 재료와 함께 정밀한 제조 공정과 엄격한 품질 관리를 제공하므로, 설계를 자신 있게 현실로 구현하실 수 있습니다.
더 신뢰할 수 있는 기판을 만들 준비가 되셨습니까? 지금 바로 설계 파일을 업로드하고 다음 프로젝트에 꼭 맞는 Tg 재료를 선택하십시오.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......