고성능 PCB를 위한 최적의 기판 재료 선택
1 분
- PCB 구조에서 기판 재료의 이해
- 기판 성능을 결정하는 주요 특성
- 최적의 기판 재료를 선택하는 방법
- 기판 재료별 제조 시 고려 사항
- 기판 재료 선택과 제조에 대한 JLCPCB의 전문성
- PCB 기판 재료에 대해 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
신호 손실과 열적 고장을 막으려면 범용 설계에는 표준 FR4를, 고주파 설계에는 Rogers나 PTFE 같은 고급 재료를 적절히 조합해 최적의 PCB 기판 재료를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 하이브리드 스택업은 성능과 비용을 모두 최적화해 주며, JLCPCB는 신속한 시제품 제작부터 양산까지 안정적이고 높은 품질로 이어지는 전환을 보장합니다.
인쇄 회로 기판의 반짝이는 구리 트레이스 아래에 무엇이 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 층이 바로 기판 재료이며, 트레이스를 하나라도 배선하기 전에 반드시 고려해야 할 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다. 기판 재료는 신호가 전파되는 방식과 열을 제어하는 방식에 영향을 미치며, 최종적으로는 완성된 제품이 처음에 설정한 기준을 충족하는지까지 좌우합니다.
잘못된 종류의 PCB 기판 재료를 사용하면 고주파에서 상당한 신호 손실이 발생할 수 있고, 전력 밀도가 높은 설계에서는 열 폭주가, 가혹한 환경에서는 기계적 고장까지 일어날 수 있습니다. 처음부터 올바르게 선택하면 나중에 재설계(리스핀)에 드는 비용을 아낄 수 있습니다. 이 가이드에서는 기판 재료가 무엇이고 왜 중요한지 살펴보고, 가장 많이 쓰이는 기판 재료와 주요 특성을 비교한 뒤, 다음 프로젝트에 맞는 재료를 단계별로 선택하는 방법을 소개합니다. 그럼 시작하겠습니다.
PCB 구조에서 기판 재료의 이해
기판 재료란 무엇이며 기본적인 역할은 무엇인가
간단히 말해 PCB를 구성하는 절연성 베이스 재료를 기판(Substrate)이라고 합니다. 이 비전도성 코어는 동박을 지지하고, 기계적 강성을 부여하며, 도체층과 도체층을 전기적으로 분리합니다. 기판 구조의 정의라는 관점에서 보면, 회로 기판의 골격과 절연체가 하나의 적층체 안에 모두 들어 있다고 생각하시면 됩니다.
기판은 세 가지 핵심 기능을 동시에 수행합니다. 첫째, 구리층 사이의 절연 재료인 유전체 역할을 하며, 이는 신호 속도와 임피던스에 직접적인 영향을 미칩니다. 둘째, 부품을 탑재하고 솔더링 온도를 견딜 수 있는 기계적 플랫폼 역할을 합니다. 셋째, 전력 부품에서 발생한 열을 외부 환경으로 내보내는 열 경로로 사용됩니다.
일반적인 PCB 기판 재료의 종류
업계에서 가장 널리 쓰이는 주력 재료는 FR4(Flame Retardant 4)입니다. FR4는 유리 섬유 강화 에폭시 적층판으로, 등급에 따라 Dk는 약 4.2~4.7, Tg는 130~180°C 수준입니다. 대부분의 디지털, 전원, 범용 설계에 적합합니다. High-Tg FR4는 Tg가 170ºC 이상으로 개선된 버전으로, 무연(Lead-free) 조립 공정에 사용됩니다.
- RF 및 밀리미터파 애플리케이션용 고주파 재료로는 Rogers 적층판이 제공됩니다. 대표적인 제품으로는 RO4003C(Dk 3.38, Df 0.0027)와 RO4350B(Dk 3.48, Df 0.0037)가 있으며, 안테나 급전부, 레이더 시스템, 5G 인프라에 꼭 필요한 재료입니다.
- 연성 PCB와 경연성(Rigid-Flex) PCB에 주로 선택되는 재료는 폴리이미드입니다. 폴리이미드는 300ºC 이상에서도 열적으로 안정적이며, 기계적 유연성이 뛰어나 웨어러블 전자기기, 의료기기, 항공우주용 케이블링에 사용됩니다.
- PTFE(테프론) 기판은 모든 기판 중 유전 손실이 가장 낮아, 위성 통신과 mmWave 레이더(30GHz 이상)에 적합합니다.
기판 성능을 결정하는 주요 특성
유전율, 손실 계수, 열 특성
유전율(Dk): 전자기파가 기판을 통과할 때 자유 공간에 비해 얼마나 느려지는지를 나타내는 척도입니다. Dk가 낮을수록 신호가 더 빠르게 전파되고 임피던스 제어도 쉬워집니다. 또한 Dk가 낮고 안정적일수록 타이밍 스큐가 줄어들어, PCIe Gen5나 DDR5 같은 고속 디지털 버스의 길이 매칭이 수월해집니다.
손실 탄젠트라고도 불리는 유전 손실 계수(Df)는 기판에 흡수되어 열로 바뀌는 신호 에너지의 양을 나타내는 척도입니다. 표준 FR4의 Df는 약 0.017~0.025로, 약 3GHz까지는 충분히 사용할 수 있습니다. 그 이상에서는 Rogers(Df 0.0027)나 PTFE(Df 0.001 미만) 같은 재료가 필요합니다. 열전도율은 기판이 핫스팟의 열을 상대적으로 차가운 영역으로 전달하는 능력을 말합니다. 표준 FR4는 약 0.3W/mK 수준에 그치는 반면, 알루미늄 MCPCB는 1~4W/mK, 세라믹 기판은 20W/mK 이상입니다.
최적의 기판 재료를 선택하는 방법
주파수, 전력, 애플리케이션 요구 사항에 맞는 재료 선택
올바른 기판을 고르는 일은 어떤 기판이 가장 좋은지의 문제가 아니라, 내 애플리케이션에 가장 적합한 기판이 무엇인지의 문제입니다. 실무에서 활용할 수 있는 판단 기준은 다음과 같습니다.
전송할 신호의 최대 주파수를 확인하십시오. 가장 높은 주파수 성분이 1GHz 미만이라면 표준 FR4로 충분합니다. 1GHz 초과 10GHz 이하라면 고성능 FR4 옵션이나 하이브리드 스택업을 고려하십시오. 10GHz 전후의 주파수에서는 삽입 손실을 제어하기 위해 Rogers, PTFE, 세라믹 같은 기판을 사용해야 합니다.
기판의 총 소비 전력과 핫스팟, 그리고 어떤 방식의 방열이 필요한지 계산하십시오. 전력 밀도가 높은 경우( > 1-2W/cm2)에는 표준 FR4로는 부족할 수 있습니다. 이때는 메탈 코어 기판, 후동(Heavy Copper) 구조, 세라믹 솔루션을 검토하십시오.
비용, 성능, 제조 용이성의 균형 맞추기
하이브리드 스택업 방식은 이미 효과가 검증되었습니다. 이 방식에서는 저손실이 필요한 RF 신호층을 Rogers나 PTFE 재료로 제작한 뒤, 전원 및 저속 디지털 배선을 담당하는 FR4 코어와 함께 적층합니다. 덕분에 고주파 성능이 필요한 곳에서는 그 성능을 얻고, 필요하지 않은 곳에서는 비용을 절감하는 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다.
비용과 성능을 저울질할 때는 다음 사항을 염두에 두십시오.
생산 수량: 고성능 재료의 비용 효율은 패널 활용도를 높여야 최적화되며, 이는 생산 수량이 많을 때에만 가능합니다.
빠른 리드타임: 표준 FR4는 어디서나 구할 수 있습니다. 반면 Rogers나 Isola 적층판 같은 특수 재료는 1~3주의 추가 리드타임이 필요할 수 있습니다.
수율 영향: 일부 재료는 가공이 더 까다로워 제조 수율이 낮아지고, 그만큼 실질 비용이 증가합니다.
기판 재료별 제조 시 고려 사항
공정 조정과 품질 관리
모든 기판 재료가 생산 현장에서 똑같이 가공되는 것은 아닙니다. 제조 공정 전반에 걸쳐 재료별로 조정이 필요합니다. 재료 특성의 차이는 가장 먼저 드릴링 공정에서 드러납니다. FR4는 표준 텅스텐 카바이드 드릴로 깔끔하게 가공할 수 있지만, Rogers 재료는 이송 속도를 조정해야 합니다. PTFE는 깔끔하게 절삭되지 않고 변형되는 경향이 있어 특수한 드릴 형상이 필요합니다. 특히 세라믹 기판은 기계식 드릴링에 전혀 적합하지 않으므로 레이저로 가공해야 한다는 점에 유의하십시오.
적층 조건도 재료마다 크게 다릅니다. 표준 FR4는 약 175~185°C, 200~400 PSI에서 적층합니다. 하이브리드 스택업(FR4와 Rogers)은 두 재료의 접합 요구 조건을 모두 충족하도록 사이클 프로파일을 세심하게 설정해야 합니다. PTFE와 세라믹 기판에서는 구리 밀착력을 높이기 위해 표면 활성화가 필요합니다. 일반적으로 PTFE에는 나트륨 에칭을, 세라믹에는 플라즈마 처리를 적용합니다. 이 처리를 하지 않으면 구리의 박리 강도가 IPC-6012 요구 사항을 충족하지 못합니다.
주요 품질 관리 체크포인트는 다음과 같습니다.
- IPC-TM-650에 따른 Dk 일관성 확인을 위한 임피던스 테스트
- 도금 두께 및 비아 배럴 무결성에 대한 단면(마이크로섹션) 분석
- 박리 강도(IPC-TM-650 Method 2.4.8 기준)
- 열 스트레스 테스트(288°C에서 10초간 솔더 플로트)
기판 재료 선택과 제조에 대한 JLCPCB의 전문성
폭넓은 고품질 기판 옵션
선택한 재료를 실제 기판으로 구현하려면 폭넓은 기판 대응 역량을 갖춘 제조업체가 반드시 필요합니다. JLCPCB는 표준 FR4부터 High-Tg FR4, 알루미늄 코어 MCPCB, Rogers 고주파 적층판에 이르기까지 다양한 PCB 기판 재료를 제공합니다.
즉, 기능 검증을 위해 표준 FR4로 시제품을 만든 뒤 양산 설계에서는 Rogers 하이브리드 스택업으로 전환하는 과정을 모두 같은 제조 환경 안에서 진행할 수 있습니다. 이렇게 하면 품질 인증 과정의 위험을 줄이고 공급업체 관리도 간편해집니다.
시제품부터 양산까지 신뢰할 수 있는 생산
새로 선택한 기판을 검증하기 위한 시제품 5장부터 양산 기판 5만 장까지, JLCPCB의 제조 인프라는 손쉽게 규모를 확장할 수 있습니다. 시제품 주문은 1~2일 이내에 제작되며, 표준 사양 기준 가격은 최저 2달러부터입니다. 이처럼 빠른 처리 속도 덕분에 여러 재료를 신속하게 테스트할 수 있고, 설계가 검증되기도 전에 시간과 비용이 많이 드는 특수 재료 주문을 기다릴 필요가 없습니다.
양산 단계에서는 JLCPCB의 자동화된 공정 관리를 통해 시제품에서 검증한 기판 성능이 모든 양산 기판에 그대로 반영되도록 보장합니다. 재료나 공정상의 편차는 일반적으로 자동 광학 검사(AOI), 임피던스 제어 테스트, 단면 분석 같은 표준 품질 게이트에서 검출되므로, 이러한 결함이 있는 기판이 공장 밖으로 출고되지 않습니다.
PCB 기판 재료에 대해 자주 묻는 질문
Q: 가장 많이 사용되는 PCB 기판 재료는 무엇입니까?
FR4는 전자 산업에서 단연 가장 널리 사용되는 PCB 기판 재료입니다. 유리 섬유 강화 에폭시 적층판으로, 전기 절연성, 기계적 강성, 비용 효율이 균형 있게 갖춰져 있습니다. 표준 FR4는 1GHz 미만에서 동작하는 디지털, 전원, 범용 회로 설계 대부분에 적합합니다.
Q: 표준 FR4 대신 Rogers 재료를 선택해야 하는 경우는 언제입니까?
설계에 약 1~3GHz 이상의 RF, 마이크로파 또는 고속 신호가 포함된다면 Rogers 적층판을 고려하시는 것이 좋습니다. Rogers 재료는 FR4에 비해 유전 손실이 훨씬 낮고(Df 최저 0.0027), Dk 공차도 더 엄격합니다(±2%).
Q:하이브리드 PCB 스택업이란 무엇이며, 언제 유용합니까?
하이브리드 스택업은 하나의 PCB 안에 두 가지 이상의 서로 다른 기판 재료를 조합한 구조입니다. 예를 들어 RF 트레이스가 지나가는 상위 두 개의 신호층에는 Rogers 재료를, 내층의 전원층과 그라운드층에는 FR4를 사용할 수 있습니다. 이 방식을 사용하면 필요한 부분에서는 고주파 성능을 확보하면서도 FR4를 활용해 비용을 낮출 수 있습니다.
결론
올바른 PCB 기판 재료를 선택하는 일은 설계의 신호 무결성, 열 관리, 기계적 내구성에 직접적인 영향을 미치는 중요한 균형 잡기입니다. 표준 FR4는 1GHz 미만의 범용 설계에서 비용 효율이 뛰어난 주력 재료이지만, 까다로운 고주파·고전력 애플리케이션에서는 신호 손실과 열적 고장을 피하기 위해 Rogers, PTFE, 폴리이미드 같은 특수 재료가 필요합니다. 성능과 예산이 충돌할 때는 하이브리드 스택업이 이상적인 절충안이 됩니다. 필요한 곳에만 고급 고주파 성능을 적용하면서 전체 비용은 최적화할 수 있기 때문입니다.
이러한 재료 전략을 성공적으로 실행하려면 깊이 있는 기술 역량을 갖춘 제조 파트너가 필요합니다. JLCPCB는 표준 FR4부터 Rogers 적층판까지 폭넓은 재료 재고, 엄격한 자동화 품질 관리, 신속한 시제품 제작부터 양산까지 매끄럽게 이어지는 확장성을 바탕으로 제조 리스크를 없애고, 고성능 전자 제품을 자신 있게 시장에 선보일 수 있도록 돕습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......