신뢰할 수 있는 고성능 기판을 위한 PCB 적층판 선택
2 분
- 모든 PCB의 기초 – 적층판 재료의 이해
- 일반적인 PCB 적층판의 종류와 특성
- PCB 적층판 선택 시 고려해야 할 핵심 요소
- 적층판 선택이 설계와 제조에 미치는 영향
- PCB 적층판 선택과 제조에 대한 JLCPCB의 전문성
- PCB 적층판에 대해 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
올바른 PCB 적층판을 선택하는 것은 신뢰할 수 있는 고성능 기판의 기초입니다. 애플리케이션에 맞게 재료를 선택하십시오. 5GHz 미만의 기본 설계에는 표준 FR4, 무연 조립에는 High-Tg FR4, 고속 디지털에는 저손실 재료, RF 및 mmWave 애플리케이션에는 Rogers/PTFE가 적합합니다. 항상 안정적인 Dk, 낮은 Df, 높은 Tg, 낮은 Z축 CTE를 우선으로 고려하고, 정확한 임피던스 제어를 위해 스택업을 다시 계산하십시오. 경험이 풍부한 제조업체와 협력하면 최적의 공정과 함께 시제품부터 양산까지 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.
구리 트레이스를 배선하거나 부품을 배치하기 전, 회로 기판에는 무엇이 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 모든 풋프린트 아래와 모든 비아 사이에는 설계 전체를 지탱하는 엔지니어링 소재, 바로 PCB 적층판(Laminate)이 있습니다. 간과하기 쉽지만, 적층판은 기판이 리플로우를 견딜 수 있을지, 임피던스를 유지할 수 있을지, 그리고 현장에서 수년 동안 오래 버틸 수 있을지를 조용히 결정합니다. 대부분의 엔지니어는 부품 선정과 배선에 많은 시간을 들이지만, 모든 것은 적층판에서 시작됩니다. 회로도가 아무리 완벽해도 적층판을 잘못 선택하면 고주파 신호 손실, 열 스트레스로 인한 박리, 허용 오차를 벗어난 임피던스로 설계 전체가 무너질 수 있습니다.
반대로 적합한 적층판은 설계에 안정적이고 예측 가능한 기반을 제공합니다. 이 가이드에서는 PCB 적층판이 무엇인지, 일반적인 FR4부터 특수 고주파 재료까지 어떤 종류가 있는지 살펴보고, 올바른 적층판 재료를 선택할 때 고려해야 할 다양한 전기적·열적 요소를 단계별로 설명합니다. 또한 적층판 선택이 스택업 설계, 임피던스 제어, 그리고 실제 제조 공정에 미치는 영향도 함께 살펴보겠습니다.
모든 PCB의 기초 – 적층판 재료의 이해
PCB 적층판이란 무엇이며 기판 구조에서 어떤 중요한 역할을 하는가
일반적으로 PCB 적층판은 보강재(주로 유리 섬유 직물)에 수지 시스템(주로 에폭시)을 함침시켜 경화한 뒤 동박을 입힌 재료입니다. 한 면 또는 양면에 동박을 입힌 적층판을 동박 적층판(CCL)이라고 합니다. 유리 섬유 직물은 보통 적층판 무게의 30%~50%를 차지하며, 적층판에 기계적 강도와 인성을 부여하고 치수 특성을 안정시키는 데 도움을 줍니다. 수지는 모든 구성 요소를 하나로 결합하고 구리층 사이의 절연재 역할을 합니다. 다층 구조에서는 프리프레그라고 불리는 반경화 시트를 사용해 경화된 코어들을 적층합니다.
적층판의 특성이 PCB 전체 성능에 미치는 영향
적층판의 특성은 기판의 동작을 좌우합니다. 가장 중요한 특성은 다음과 같습니다.
- 유전율(Dk): 신호의 전파 속도와 임피던스에 영향을 미칩니다. Dk가 안정적이면 트레이스 임피던스를 예측할 수 있습니다.
- 유전 손실 계수(Df): 유전 손실을 결정합니다. Df가 낮을수록 고주파에서 신호 품질이 좋아집니다.
- 유리 전이 온도(Tg): 수지가 연화되는 온도입니다. Tg 값이 높을수록 더 많은 열 사이클을 견딜 수 있습니다.
- 열팽창 계수(CTE): 가열 시 기판이 팽창하는 정도를 결정하며, 특히 비아 신뢰성이 중요한 Z축 방향에서 중요합니다.
- 열전도율: 발열 부품에서 발생한 열이 퍼져 나가는 정도에 영향을 미칩니다.
일반적인 PCB 적층판의 종류와 특성
표준 FR4와 그 한계
대부분의 기판에는 적층판 재료로 FR4가 사용되며, 여기에는 그만한 이유가 있습니다. FR4는 적층판 재료의 기본 선택지입니다. 이름의 "FR"은 재료 자체가 불에 타지 않는다는 뜻이 아니라, 저렴하고 기계적으로 견고하며 가공이 쉬운 유리 직물·에폭시 복합재이면서 난연성을 갖추었다는 뜻입니다. 표준 FR4의 Dk는 약 4.2~4.7, Df는 약 0.017~0.025이며, 일반적인 Tg는 130~180 °C입니다. 하지만 FR4에는 몇 가지 한계가 있습니다. 주파수가 높아질수록 유전 손실이 급격히 증가하고, 주파수 대역에 따라 Dk 변동이 커서 고속에서는 임피던스 제어가 어렵습니다. 또한 유리 섬유 직조로 인해 국부적인 Dk 편차가 생기는데, 이는 5GHz 이상에서 정밀하게 매칭된 차동 페어에 문제가 됩니다. RF, 마이크로파, 초고속 데이터 링크에서는 FR4로는 성능이 부족합니다.
High-Tg, 저손실, 고주파 적층판
표준 FR4로 감당할 수 없을 때는 여러 특수 재료군이 대안으로 떠오릅니다. 대표적인 재료를 비교하고 각각이 어디에 해당하는지 아래 표에 정리했습니다.
| 적층판 종류 | 예시 | Dk | Df(@10 GHz) | Tg | 최적 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표준 FR4 | 일반 FR4 | 4.2-4.7 | 0.017-0.025 | 130-180 °C | 디지털, 전원, <5 GHz |
| High-Tg / 저손실 FR4 | Isola 370HR | 3.92 | 0.025 | 180 °C | 무연 리플로우, 다층 기판 |
| 저손실 고속 | Isola I-Speed | ~3.6 | ~0.006 | 175 °C | 10-30 GHz 디지털 |
| RF / 마이크로파 | Rogers RO4350B | 3.48 | 0.0037 | 280 °C | RF, 안테나, <30 GHz |
| 저손실 RF | Rogers RO4003C | 3.38 | 0.0027 | >280 °C | 고주파 RF |
| PTFE | Rogers RT/duroid 5880 | 2.20 | 0.0009 | N/A | mmWave, 레이더 |
- High-Tg 적층판(Tg ≥ 170 °C)은 여러 차례의 무연 리플로우 공정 후에도 연화에 대한 저항성을 유지하며, Z축 팽창을 최소화해 도금 스루홀을 보호합니다.
- 저손실 적층판은 낮은 Df를 보장하고 주파수에 따른 Dk 곡선이 더 유리해, 멀티 기가비트 링크에서 신호 무결성을 유지합니다.
- Rogers나 PTFE 같은 고주파 PCB 적층판은 RF 및 mmWave용으로 매우 낮고 안정적인 Dk와 초저손실을 제공하며, 상당수 제품이 세라믹 충전형이거나 PTFE로 완전히 보강되어 있습니다.
또한 Rogers RO4350B는 열전도율이 약 0.69 W/mK로, 일반적인 FR4 계열 재료(약 0.4 W/mK)보다 높아 고밀도 RF 설계의 열 관리에 도움이 됩니다.
PCB 적층판 선택 시 고려해야 할 핵심 요소
유전율, 손실 계수, 열적 특성
먼저 의사 결정에 가장 중요한 세 가지 특성부터 검토하십시오. 임피던스와 전파 지연을 결정하는 Dk는 낮고 안정적일수록 좋습니다. 고속 설계에서는 모든 주파수에서 임피던스와 전파 지연이 동일하게 유지되어야 합니다. Df(손실 탄젠트)는 신호 에너지가 유전체에 흡수되는 양을 나타냅니다. 시간에 따라 변하는 전기장에서 극성을 띤 수지 분자는 에너지를 열의 형태로 잃는데, 이를 유전 손실이라고 하며 주파수가 높아질수록 증가합니다. 25Gbps SerDes 링크에서는 Df 0.020과 0.003의 차이가 그대로 드러납니다. 여기에 열적 특성까지 고려하면 전체 그림이 완성됩니다. 목표로 삼을 사항은 다음과 같습니다.
- Tg는 PMT보다 충분한 여유를 두고 높아야 합니다. 무연 SAC305 공정(피크 약 245-260 °C)에서는 170 °C 이상을 목표로 하십시오.
- Td(열분해 온도)는 수지가 화학적으로 분해되는 온도를 나타내며, 값이 높을수록 더 많은 리플로우 사이클을 견딜 수 있습니다.
- 비아 배럴 손상을 막으려면 Z축 CTE는 70 ppm/°C 미만이어야 하며, Tg를 넘어서면 급격히 증가합니다.
애플리케이션, 주파수, 환경에 맞는 적층판 선택
모든 작업에는 그에 맞는 "최적의" 적층판이 있습니다! 소비자용 기기와 위상 배열 레이더의 요구 사항은 크게 다르며, 사양을 과하게 잡으면 낭비이고 부족하게 잡으면 위험합니다. 용도에 맞는 재료를 고르려면 다음 지침을 따르십시오.
- 일반 디지털 및 전원(<5 GHz): 표준 FR4 또는 Mid-Tg FR4가 기본이며 비용 효율적입니다.
- 무연 조립을 적용하는 고밀도 다층 기판: 열적 내구성을 위해 High-Tg FR4(180 °C급)를 사용합니다.
- Df가 낮고 Dk가 평탄한 I-Speed 같은 저손실 적층판은 고속 디지털 주파수(10-30 GHz)에 적합합니다.
- RF 및 마이크로파(약 60GHz까지): 안정적인 저손실 성능을 위해 세라믹 충전 재료나 PTFE 재료를 사용합니다.
자동차 엔진룸, 다운홀(시추 장비), 항공 전자 애플리케이션에서 기판이 열 사이클을 견뎌 내려면 높은 Tg, 낮은 흡습률, 정합된 CTE가 필요합니다.
적층판 선택이 설계와 제조에 미치는 영향
스택업 설계와 임피던스 제어
선택한 적층판과 프리프레그의 종류가 층간 유전체 높이를 결정하고, 이 높이가 임피던스를 결정합니다. 데이터시트의 Dk 값은 일반적으로 수지 함량 약 50%를 기준으로 한다는 점을 기억하십시오. 실제 유전체 높이와 실효 Dk 값은 실제 Dk와 압착 후 프리프레그 두께에 따라 결정됩니다. 50Ω 싱글엔드나 90/100Ω 차동처럼 임피던스를 제어하는 경우에는 트레이스 폭, 절연체(유전체) 두께, 구리 두께를 함께 맞춰야 합니다. 테스트에서 임피던스 불량이 발생하는 흔한 원인 중 하나는 스택업을 다시 계산하지 않고 다른 적층판으로 대체하는 것입니다. 스택업 모범 사례는 다음과 같습니다.
- 광대역 고속 설계에는 주파수에 따른 Dk 곡선이 평탄한 적층판을 선택하십시오.
- 층마다 동일한 임피던스를 유지할 수 있도록 스택 내 Dk를 비슷하게 맞추십시오.
- 하이브리드 스택업에서는 적층 중 팽창 불일치를 막기 위해 CTE를 맞추십시오.
- 유리 직조 스타일을 고려하십시오. 더 촘촘하고 우수한 직조일수록 미세 차동 페어에서 국부적인 Dk 편차가 줄어듭니다.
적층판 종류별 공정 조정
적층판마다 제조 방식이 다르며, 우수한 제조업체는 재료별로 공정을 최적화합니다. 바로 여기에서 제조 용이성이 "실제" 비용과 수율로 이어집니다. 적층판에 따라 달라지는 공정 변수는 다음과 같습니다.
- 적층 사이클: 수지 시스템마다 고유한 온도·압력 프로파일이 필요하며, 하이브리드 스택은 서로 호환되는 사이클을 공유해야 합니다.
- 드릴링: 재료마다 이송 속도와 회전 속도가 다릅니다. 세라믹 충전 적층판과 Rogers 적층판에서는 드릴 비트가 더 빨리 마모되어 비용이 증가합니다.
- 디스미어 및 홀 벽면 전처리: 적절한 도금을 위해 수지 종류에 따라 플라즈마 처리 조건이 달라집니다.
- 에칭: 동박의 프로파일과 두께는 에칭 보정에 영향을 미칩니다. 두께가 낮으면(low Rz, 2µm) 고주파 구리 손실이 줄어들지만, 취급에 주의가 필요합니다.
일반적인 FR4의 범위를 벗어나면 제조업체도 공정을 바꿔야 하므로, 다양한 재료 경험을 갖춘 제조업체와 협력하는 것이 유리합니다.
PCB 적층판 선택과 제조에 대한 JLCPCB의 전문성
인증된 고성능 적층판 선택
JLCPCB와 같은 최신 PCB 제조업체는 일반 FR4와 High-Tg 등급 FR4부터 Rogers 및 PTFE 기반 재료를 포함한 고주파용 특수 PCB 적층판까지 폭넓은 승인 적층판을 갖추고 있습니다. 인증된 옵션이 마련되어 있으므로, 조달에 대한 번거로움 없이 애플리케이션에 맞는 Dk, Df, Tg를 찾을 수 있습니다. 이러한 재료군 덕분에 설계자는 동일한 공급망과 문서화된 재료 데이터를 바탕으로 저비용 FR4 시제품에서 Rogers 기반 RF 기판으로 매끄럽게 전환할 수 있습니다.
시제품부터 양산까지 일관된 고품질 결과
적층판 전략의 진정한 척도는 반복 재현성입니다. 시제품에서 임피던스가 매칭되었다면, 수천 장의 기판에서도 동일한 임피던스 사양이 유지되어야 합니다. 이러한 원칙을 적용할 때 JLCPCB의 제조 서비스는 2달러 시제품부터 양산까지 동일한 적층판 특성, 임피던스, 신뢰성을 유지하며 진행할 수 있는 편리한 방법입니다. 최단 1-2일의 생산 소요 기간과 통합 SMT 조립 서비스로, 선택한 기반은 초도품부터 대량 생산까지 흔들림 없이 유지됩니다.
PCB 적층판에 대해 자주 묻는 질문
Q: PCB 적층판은 무엇으로 만들어집니까?
PCB 적층판은 보강재(주로 유리 섬유 직물)에 에폭시 같은 수지 시스템을 함침시켜 경화한 뒤 동박과 접합한 복합재입니다. 동박을 입히면 모든 리지드 PCB의 기본 구성 요소인 동박 적층판이 됩니다.
Q: 표준 FR4 대신 다른 재료를 써야 하는 경우는 언제입니까?
설계에 약 5GHz 이상의 고속 신호 무결성이 필요하거나, 여러 차례의 무연 리플로우 사이클을 견뎌야 하거나, 가혹한 열 환경에서 동작해야 한다면 특수 적층판으로 바꾸십시오. 저손실, High-Tg, 고주파 PCB 적층판은 FR4가 한계를 보이는 유전 손실과 열적 한계 문제를 해결해 줍니다.
Q:적층판 선택은 임피던스 제어에 어떤 영향을 미칩니까?
적층판의 유전율과 압착 후 유전체 높이가 트레이스 임피던스를 직접 결정합니다. 실제 Dk는 수지 함량과 프리프레그 압착 상태에 따라 달라지므로, 적층판을 바꿀 때마다 스택업을 다시 계산해야 제어 임피던스를 허용 오차 이내로 유지할 수 있습니다.
Q: 무연 조립에는 어떤 Tg를 선택해야 합니까?
피크 온도가 약 245~260 °C인 무연 SAC305 리플로우에는 170 °C 이상의 High-Tg 적층판을 선택하십시오. Tg와 열분해 온도가 높을수록 Z축 팽창이 줄어들어 여러 차례의 열 사이클에서도 도금 스루홀을 보호할 수 있습니다.
Q: 고주파 적층판은 제조가 더 어렵습니까?
네. Rogers나 PTFE 같은 재료는 적층 사이클 조정, 다른 드릴링 이송·회전 속도, 재료별 디스미어 화학 처리가 필요합니다. 세라믹 충전 적층판은 드릴 비트 마모도 더 빠르므로, 다양한 적층판 경험을 갖춘 제조업체와 협력해야 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
결론
올바른 PCB 적층판을 선택하는 것은 신뢰할 수 있는 고성능 회로 기판을 구현하는 데 가장 중요한 결정 중 하나입니다. 일상적인 애플리케이션용 표준 FR4부터 High-Tg, 저손실 재료, Rogers RO4350B나 PTFE 같은 첨단 RF 재료에 이르기까지, 어떤 재료를 선택하느냐에 따라 신호 무결성, 열적 신뢰성, 임피던스 제어, 제품의 장기 내구성이 직접 달라집니다. 설계에 잘 맞는 적층판을 사용하면 리플로우를 견뎌 내고, 주파수 전반에서 안정적인 전기적 성능을 유지하며, 까다로운 환경에서도 제 성능을 발휘할 수 있습니다.
Dk, Df, Tg, CTE 같은 핵심 재료 특성을 이해하고 이를 주파수, 열, 신뢰성 요구 사항에 맞추면 비용이 많이 드는 불량을 피하고 성능과 제조 용이성을 모두 최적화할 수 있습니다. 다양한 인증 적층판과 검증된 제조 전문성을 갖춘 JLCPCB 같은 숙련된 제조업체와 협력하면, 일관된 품질로 시제품에서 양산까지 매끄럽게 진행할 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......