PDN 설계: 고성능 PCB를 위한 안정적인 전원 공급 구축
2 분
- 최신 PCB에서 PDN 설계가 중요한 이유
- 효과적인 PDN 설계의 핵심 원칙
- PCB 레이아웃에서의 PDN 설계 모범 사례
- 견고한 PDN 구현을 위한 제조 고려 사항
- PDN 설계 및 제조에 대한 JLCPCB의 전문성
- PDN 설계 FAQ
- 결론
새로 제작한 PCB를 처음 켰는데 FPGA가 부팅되지 않거나, ADC 입력이 기대만큼 깨끗하지 않거나, 시뮬레이션에서는 없던 오류가 고속 직렬 링크에서 발생한 경험이 있으십니까? 그렇다면 신호 무결성 작업을 의심하기 전에 먼저 PDN 설계부터 점검해 보십시오. 결국 제품화에 실패한 많은 사례에서 문제는 신호 경로 자체가 아니라 신호 경로로 전원을 공급하는 방식에 있었습니다.
성공적인 PCB는 잘 설계된 전원 분배망, 즉 눈에 보이지 않는 인프라 위에 세워집니다. 전원 분배망은 기능 블록 다이어그램에도 나타나지 않고, 고속 라우팅만큼 자주 언급되지도 않습니다. 하지만 아무리 뛰어난 차동 페어와 임피던스 제어 트레이스라도 전원이 낮은 임피던스로 안정적으로 공급되지 않으면 제 성능을 내지 못합니다. 이 글에서는 오늘날 PCB의 PDN 설계에 관한 개념과 실무, 그리고 현실을 깊이 있게 살펴봅니다. 목표 임피던스 계산부터 디커플링 전략과 최적화, 레이어 스택업, 그리고 제조 품질 관리까지 다룹니다.
최신 PCB에서 PDN 설계가 중요한 이유
PDN 설계의 의미와 전원 무결성에서의 역할
그렇다면 PDN 설계란 무엇일까요? 전원 분배망(PDN)은 전압 레귤레이터 모듈(VRM) 출력에서 기판 위 각 집적 회로(IC)의 전원 핀까지 이어지는 전체 전기 회로를 말합니다. 이 경로는 구리 플레인, 비아, 트레이스, 디커플링 커패시터, 그리고 VRM 자체로 구성됩니다. PDN 설계의 과제는 IC가 필요로 하는 전체 주파수 대역에 걸쳐 낮은 임피던스, 낮은 전압 강하, 낮은 노이즈로 전원을 공급할 수 있도록 이 경로 전체를 설계하는 것입니다.
목표 임피던스(Target Impedance)는 PDN 설계의 기본 지표입니다. 이는 IC가 과도 전류를 필요로 하는 모든 주파수에서 PDN이 해당 IC에 나타낼 수 있는 임피던스의 최댓값입니다. 목표 임피던스를 구하는 고전적인 공식은 간단합니다.
Ztarget = Vallowed_ripple / Itransient
예를 들어 1.0V 코어 레일이 5%의 리플(50 mV)까지 허용할 수 있고, 클럭 에지에서 FPGA가 소비하는 과도 전류가 2A라면 목표 임피던스는 25 mΩ이 됩니다. 이는 상당히 까다로운 수치로, DC부터 수백 MHz에 이르는 주파수 대역 전반에서 VRM 응답, 벌크 커패시터, 세라믹 디커플링 커패시터, 전원 플레인 커패시턴스가 유기적으로 함께 작동해야 달성할 수 있습니다.
부실한 PDN 설계로 인해 발생하는 일반적인 문제
PDN 설계가 부족하거나 부적절하면 그 영향은 기판 성능 전반에 나타납니다. 엔지니어가 가장 흔히 겪는 문제는 다음과 같습니다.
과도 부하: 프로세서나 FPGA의 상태가 바뀔 때 순간적으로 큰 전류가 필요해지며, 이로 인해 전압 드룹이 발생합니다. 해당 주파수에서 PDN 임피던스가 너무 높으면 공급 전압이 최소 허용 동작 전압 아래로 떨어져 로직 오류나 리셋이 발생할 수 있습니다.
과도한 전원 노이즈: 고주파 스위칭 노이즈가 전원 플레인으로 유입되어 중요한 아날로그 회로로 퍼집니다. 이는 ADC와 DAC가 디지털 로직과 같은 전원 레일을 공유하는 혼합 신호 애플리케이션에서 특히 치명적입니다.
그라운드 바운스 : 리턴 경로의 연속성이 부족하거나 그라운드 플레인 설계가 부적절하면 그라운드 네트워크 전반에 과도 전압 차가 생겨 신호 기준 전위가 흐트러집니다.
EMI: 노이즈가 많은 PDN은 전원 플레인, 트레이스, 심지어 디커플링 커패시터 루프에서도 전자기 에너지를 방사합니다. FCC Part 15나 CISPR 32 기준을 통과하지 못하는 사례 중 상당수는 사실 PDN 문제입니다.
효과적인 PDN 설계의 핵심 원칙
전원 플레인 구성과 디커플링 전략
가장 낮은 주파수 대역(DC~수 kHz)의 임피던스는 전압 레귤레이터 모듈이 담당합니다. 이는 출력 커패시턴스의 응답 속도와 피드백 루프 대역폭, 즉 부하 변화에 얼마나 빠르게 대응할 수 있는지에 따라 결정됩니다. 중간 주파수 대역(약 100 kHz~10 MHz)의 부하는 벌크 디커플링 커패시터가 감당합니다. 보통 VRM 출력 근처에 배치되는 10 µF~100 µF의 세라믹 또는 탄탈럼 커패시터가 이 역할을 합니다. 고주파 대역(10 MHz~수백 MHz)은 고주파용 세라믹 디커플링 커패시터가 주도합니다. 여기에는 IC 전원 핀에 최대한 가깝게 배치하는 100 nF, 10 nF MLCC가 해당하며, 빠른 스위칭이 일어나는 과도 상황에서 즉각적으로 전하를 공급하는 역할을 합니다.
수백 MHz를 넘어서면 전원 플레인과 그라운드 플레인 쌍이 분포형 커패시터 역할을 합니다.
플레인 쌍의 커패시턴스: Cplanes = (εr × ε0 × A) / d
여기서 εr은 유전율, ε0는 자유 공간의 유전율, A는 플레인이 겹치는 면적, d는 플레인 사이의 유전체 간격입니다. 플레인 간격을 좁히면(예: 전원과 그라운드 사이 프리프레그를 8 mil 대신 4 mil로 설정) 이 내장 커패시턴스가 크게 증가하고, 고주파 임피던스도 낮아집니다.
| 주파수 범위 | 주요 PDN 요소 | 일반적인 값 | 응답 속도 |
|---|---|---|---|
| DC - 10 kHz | VRM / 레귤레이터 | 피드백 대역폭 10-100 kHz | 가장 느림 |
| 10 kHz - 10 MHz | 벌크 커패시터 | 10 µF - 100 µF | 보통 |
| 10 MHz - 500 MHz | MLCC 디커플링 커패시터 | 100 nF - 10 nF | 빠름 |
| 500 MHz 이상 | 전원/그라운드 플레인 쌍 | 형상에 따라 다름 | 가장 빠름 |
임피던스 제어와 전압 강하 관리
흔히 하는 실수는 디커플링 커패시터를 공칭 커패시턴스만 보고 선택하는 것입니다. 모든 커패시터에는 기생 성분인 등가 직렬 저항(ESR)과 등가 직렬 인덕턴스(ESL)가 있으며, 이 값들이 커패시터를 사용할 수 있는 주파수 범위를 결정합니다. 0402 크기의 100 nF MLCC는 ESL이 0.5 nH, ESR이 10 mΩ 정도일 수 있습니다. 커패시터가 효과를 발휘하는 주파수의 상한은 자기 공진 주파수(SRF)로, 이 주파수에서 커패시터는 용량성에서 유도성으로 바뀝니다.
SRF = 1 / (2 × π × √(Lesl × C))
ESL이 0.5 nH인 100 nF 커패시터의 SRF는 약 22 MHz입니다. 이 주파수를 넘으면 커패시터는 인덕터처럼 동작하여 임피던스가 증가합니다. 그래서 각기 스펙트럼의 일부 구간을 담당할 수 있도록 여러 가지 용량의 커패시터가 필요한 것입니다. 대략적인 가이드라인을 드리면, 1.0V 레일의 경우 VRM에서 IC까지의 전체 DC 경로 저항은 전류 1A당 10~15 mΩ 이하여야 합니다. 3.3V 레일에도 같은 규칙이 적용되지만 여유가 더 있습니다.
PCB 레이아웃에서의 PDN 설계 모범 사례
커패시터 배치와 루프 면적 최소화
디커플링 커패시터는 용량만큼이나 물리적 위치가 중요합니다. 목표는 간단합니다. 커패시터, IC 전원 핀, 그리고 그라운드 플레인을 통한 리턴 경로가 이루는 전류 루프 면적을 최소화해야 합니다. 모든 전류 루프는 인덕터이며, 인덕턴스는 루프가 둘러싼 면적에 비례합니다. IC 전원 핀에서 10 mm 떨어져 있고 여러 층을 거치는 비아로 연결된 디커플링 커패시터 는 IC 전원 핀에서 1 mm 거리에 직결 비아(가장 가까운 플레인 쌍으로 곧바로 내려가는 비아)로 연결된 커패시터보다 훨씬 큰 루프를 형성하므로 기생 인덕턴스도 훨씬 커집니다.
최적의 PDN 성능을 얻기 위한 배치 규칙은 다음과 같습니다.
- 고주파용 커패시터(10 nF, 100 nF)는 IC 전원 핀 가까이, 가급적 1~2 mm 이내에 배치해야 합니다. BGA 패키지의 경우 전원 핀 클러스터 위치의 기판 반대면에 배치해야 합니다.
- 비아 인 패드 또는 인접 비아를 사용하여 커패시터 패드를 전원 플레인과 그라운드 플레인에 직접 연결하십시오. 커패시터 패드와 비아 사이의 트레이스가 1 mm 늘어날 때마다 인덕턴스가 증가합니다.
- 중간 대역용 커패시터(1 µF, 10 µF)는 IC에서 5~10 mm 이내에 배치하십시오. 이 커패시터들은 인덕턴스의 영향이 상대적으로 작은 낮은 주파수에서 동작하므로 고주파용만큼 가까이 둘 필요는 없습니다.
- 벌크 커패시터(22 µF~100 µF)는 VRM 출력 가까이에 배치하십시오. 벌크 커패시터는 고주파 디커플링보다는 주로 레귤레이터의 에너지 저장용으로 사용됩니다.
PDN 성능을 위한 레이어 스택업 최적화
PDN 성능을 확보하기 위해 내리는 가장 중요한 결정은 레이어 스택업이며, 트레이스를 하나라도 라우팅하기 전에 이를 올바르게 정해야 합니다. 전원 플레인과 그라운드 플레인의 배치, 간격, 적층 순서는 PDN의 고주파 임피던스에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적인 4층 기판에서 권장되는 PDN 최적화 스택업은 다음과 같습니다.
| 레이어 | 기능 | 일반적인 두께 |
|---|---|---|
| L1 | 신호 + 전원 동박 채움 | 1.2 mil 구리(1 oz) |
| 프리프레그 | 유전체 | 7-8 mil |
| L2 | 그라운드 플레인(솔리드) | 1.2 mil 구리(1 oz) |
| 코어 | 유전체 | 40 mil |
| L3 | 전원 플레인(솔리드) | 1.2 mil 구리(1 oz) |
| 프리프레그 | 유전체 | 7-8 mil |
| L4 | 신호 + 그라운드 동박 채움 | 1.2 mil 구리(1 oz) |
6층 PDN 최적화 스택업의 경우:
| 레이어 | 기능 | 다음 층까지의 간격 |
|---|---|---|
| L1 | 신호 | 5 mil 프리프레그 |
| L2 | 그라운드 플레인 | 4 mil 프리프레그 |
| L3 | 신호 / 전원 | 20 mil 코어 |
| L4 | 전원 플레인 | 4 mil 프리프레그 |
| L5 | 그라운드 플레인 | 5 mil 프리프레그 |
| L6 | 신호 | -- |
L4-L5 전원-그라운드 쌍(4 mil 간격)은 강하게 결합되어 있어 매우 우수한 고주파 디커플링 성능을 제공합니다. 더 고도화된 설계에서는 1080이나 106 유리 섬유 타입 같은 얇은 프리프레그를 사용해 이 간격을 2~3 mil까지 줄이기도 합니다.
견고한 PDN 구현을 위한 제조 고려 사항
플레인 동박 두께와 에칭 균일성
화면에서 훌륭한 PDN을 설계하는 것은 일의 절반에 불과합니다. 제조 공정이 설계 의도를 충실히 구현해야 하며, PDN 성능에 직접 영향을 주는 제조 변수도 여러 가지입니다. DC 저항을 제어하는 가장 확실한 방법은 동박 두께를 바꾸는 것입니다. 대부분의 신호층은 1 oz 구리(두께 1.2 mil / 35 µm)로 충분하지만, 많은 전류가 흐르는 전원 플레인은 2 oz(두께 2.4 mil / 70 µm), 나아가 3 oz 구리를 사용하면 유리합니다. 구리 플레인의 DC 저항은 두께에 반비례하므로, 동박 두께를 2배로 늘리면 저항은 절반으로 줄어듭니다.
하지만 후동박 을 사용하면 제조 측면에서 감수해야 할 부분이 있습니다.
에칭: 구리가 두꺼울수록 측면 언더컷이 커지고 에칭 시간도 길어집니다. 이로 인해 트레이스 폭의 정확도가 떨어지고 최소 형상 크기도 커집니다. 1 oz 구리에서 4 mil로 설계한 트레이스 패턴이 2 oz 구리에서 같은 최종 폭을 얻으려면 5~6 mil이 필요할 수 있습니다.
적층: 구리가 두꺼울수록 특히 트레이스 패턴이 밀집된 영역 주변에서 더 많은 프리프레그 수지 충진이 필요합니다. 수지가 부족하면 보이드나 층간 박리가 발생할 수 있습니다.
드릴링: 구리 함량이 많아지면 드릴 마모가 심해지고 홀 벽 주변에 버(burr)가 생길 수 있으며, 이는 IPC-6012 Class 2 및 Class 3 요구 사항에 따른 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.
PDN 설계 및 제조에 대한 JLCPCB의 전문성
복잡한 PDN 레이아웃과 DFM을 위한 고급 지원
좋은 PDN 설계를 실현하려면 설계 결정의 바탕이 되는 엔지니어링을 확실히 이해하는 제조사가 필요합니다. JLCPCB는 제조 단계에 들어가기 전에 잠재적인 PDN 문제를 찾아내는 완전한 DFM(Design for Manufacturability, 제조 용이성 설계) 검토를 제공합니다.
플레인 클리어런스, 구리 밸런스, 비아 구성, 스택업 실현 가능성은 JLCPCB 엔지니어링 팀이 검토하는 표준 주문 프로세스의 일부입니다. DFM 검토를 통해 PDN 커패시턴스를 극대화하기 위한 좁은 전원-그라운드 플레인 간격이나, 저저항 전원 분배를 위한 2 oz 구리 등 설계 요구 사항이 JLCPCB의 공정으로 실현 가능한지 확인할 수 있습니다.
시제품부터 양산까지 신뢰할 수 있는 생산
PDN 설계 검증은 시제품 단계에서 끝나지 않습니다. 시제품에서 양산으로 넘어갈 때 가장 중요한 것은 일관성입니다. 첫 번째 배치에서 PDN이 훌륭했다면 천 번째 배치에서도 정확히 같아야 합니다.
이러한 일관성을 보장하기 위해 JLCPCB는 IPC-A-600 Class 2 표준에 따라 표준화된 공정, 입고 자재 검사, 공정 중 모니터링, 최종 품질 관리 체계를 갖추고 있습니다. 또한 0201 패키지와 같은 디커플링 커패시터를 정밀하게 실장하는 SMT 조립 서비스도 제공합니다. 높은 제조 정밀도, 포괄적인 DFM 검토, 안정적인 양산 체계는 대규모 생산에서도 신뢰할 수 있는 PDN을 설계하고자 하는 엔지니어에게 든든한 제조 기반이 됩니다.
PDN 설계 FAQ
Q: PCB 설계에서 PDN 설계란 무엇입니까?
PDN 설계(Power Distribution Network design, 전원 분배망 설계)는 PCB 위에서 전압 레귤레이터부터 IC 전원 핀까지 이어지는 전체 전원 공급 경로를 설계하는 과정입니다. 전원 플레인 구성, 디커플링 커패시터 선정 및 배치, 비아 설계, 레이어 스택업 최적화가 모두 포함됩니다.
Q: PDN의 목표 임피던스는 어떻게 계산합니까?
Ztarget = Vripple / Itransient 공식을 사용합니다. 전원 레일에서 허용되는 최대 전압 리플(일반적으로 공칭 전압의 3~5%)과 IC가 소비하는 최대 과도 전류를 파악하여 계산하십시오.
Q: 디커플링 커패시터는 몇 개나 필요합니까?
정해진 개수는 없습니다. 필요한 수량은 목표 임피던스, 커버해야 하는 주파수 범위, IC의 과도 전류 요구량에 따라 달라집니다. IC 제조사의 권장 사항에서 출발한 뒤, PDN 시뮬레이션 툴로 커패시터 네트워크가 전체 주파수 대역에서 목표 임피던스를 충족하는지 검증하십시오.
Q: PDN 임피던스를 시뮬레이션하려면 어떤 툴을 사용할 수 있습니까?
Ansys SIwave, Cadence Sigrity PowerDC 및 OptimizePI, Keysight PathWave ADS, Altium PDN Analyzer 등 여러 상용 툴이 PDN 시뮬레이션 기능을 제공합니다. 비교적 단순한 설계라면 ESR과 ESL 값으로 커패시터 네트워크를 모델링하는 스프레드시트 기반 계산기로도 유용한 1차 분석이 가능합니다.
결론
잘 설계된 전원 분배망(PDN)은 신뢰성 높은 고성능 PCB의 토대입니다. 흔히 신호 무결성이 더 주목받지만, FPGA가 정상적으로 부팅되는지, ADC가 깨끗한 데이터를 출력하는지, 고속 인터페이스가 오류 없이 동작하는지를 최종적으로 결정하는 것은 PDN입니다.
목표 임피던스를 꼼꼼히 계산하고, 디커플링 커패시터를 전략적으로 배치하며, 전원-그라운드 플레인이 긴밀하게 결합되도록 레이어 스택업을 최적화하고, 적절한 동박 두께를 선택하면 넓은 주파수 범위에서 안정적이고 노이즈가 적은 전원을 공급할 수 있습니다. 이러한 방법은 전압 드룹, 그라운드 바운스, EMI 같은 일반적인 문제를 방지할 뿐 아니라 시스템 전체의 신뢰성과 1차 설계 성공률도 높여 줍니다.
결국 뛰어난 PDN 설계는 탄탄한 엔지니어링 원칙과 고품질 제조 역량이 결합된 결과입니다. 강력한 DFM 지원, 일관된 제조 공정, 그리고 스택업, 비아 인 패드, 후동박 분야의 고급 기술력을 갖춘 JLCPCB와 같은 경험 많은 제조사와 협력하면 설계가 시뮬레이션 단계부터 양산까지 그대로 구현될 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......