릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
3 분
- 릴레이 유형 한눈에 비교하기
- 전자기계식 릴레이와 무접점 릴레이 비교
- 릴레이란 무엇이며 어떻게 분류하나요?
- 전자기계식 릴레이의 종류
- 래칭 릴레이와 유극 릴레이
- 무접점 릴레이의 종류
- 릴레이 접점 구성과 표기 — SPST, SPDT, DPDT, A형, B형, C형
- 부하에 맞는 릴레이를 선택하는 방법
- 릴레이 유형에 관해 자주 묻는 질문
핵심 요약
- 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다.
- 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오.
- 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다.
- 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다.
릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회로를 개폐합니다.
두 유형은 부하 정격, 개폐 특성, 접점 구성, 용도가 서로 다릅니다.
릴레이는 실제 부하의 요구 조건에 맞춰 선택해야 합니다. 예를 들어, 교류 발열체용 릴레이로 직류 모터를 구동하거나 민감한 센서 신호를 처리하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
이 가이드에서는 다음 내용을 다룹니다.
- 대표 릴레이 유형의 비교표와 부품 예시
- 전자기계식 릴레이와 무접점 릴레이의 선택 기준
- SPST, SPDT, DPDT와 A형, B형, C형 접점 표기 읽는 법
- 인쇄회로기판에 맞는 릴레이 선택 방법

그림. 대표적인 릴레이 유형
릴레이 유형 한눈에 비교하기
표에서 대표 릴레이 14종의 개폐 소자, 일반적인 정격, 적합한 부하를 비교할 수 있습니다. 유형별로 JLCPCB 부품 예시를 연결했습니다.
| 릴레이 유형 | 개폐 소자 | 일반적인 정격 | 적합한 용도 | 부품 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 범용 전력 릴레이 | 가동 접점 | 교류 250 V에서 5~10 A | 제어 기판과 모듈의 상용 전원 부하 | SRD-05VDC-SL-C (C35449) |
| 고전류 기판용 전력 릴레이 | 가동 접점 | 교류 240 V에서 30 A | 히터, 충전기, 인버터 | HF105F-1/005D-1HST (C2976768) |
| 신호 릴레이 | 소형 가동 접점 | 직류 30 V에서 1 A | 오디오, 시험, 통신 신호 | G6K-2F-Y-TR DC5 (C47190) |
| 리드 릴레이 | 유리 캡슐 안의 리드 스위치 | 직류 200 V에서 0.5 A | 미소 신호의 고속 개폐와 시험 장비 | S1A050000 (C150532) |
| 래칭 릴레이 | 코일에 전류가 없어도 상태를 유지하는 접점 | 1~50 A | 배터리 구동 기기와 전력량계 | TQ2-L2-5V (C1525303) |
| 유극 릴레이 | 영구자석을 사용하는 접점 | 신호 수준의 부하 | 민감한 저전력 신호의 개폐 | HFD4/5-SR (C64399) |
| 자동차용 릴레이 | 가동 접점 | 직류 14 V에서 15 A | 12 V 차량 부하 | CMA51H-S-DC12V-C (C125689) |
| 플러그인 산업용 릴레이 | 소켓에 장착하는 가동 접점 방식 | 제어반 부하 | 현장에서 교체해야 하는 제어반 | MY2N-GS-R DC24 (C51823247) |
| 강제 가이드 접점 안전 릴레이 | 기계적으로 연동된 접점 | 교류 250 V에서 6 A | 안전 회로와 기계 방호 장치 | G7SA-2A2B DC24 (C397126) |
| 모스펫 출력 무접점 릴레이 | 서로 역직렬로 연결한 모스펫 | 60 V에서 0.5 A | 교류 또는 직류 신호의 무소음 개폐 | AQY282SX (C250827) |
| 트라이액 출력 무접점 릴레이 | 트라이액 | 교류 110/220 V에서 0.9 A | 소형 교류 부하 | BC2213 (C596508) |
| 패널 장착형 무접점 릴레이 | 방열판에 장착한 전력 반도체 | 25~50 A급 | 히터와 산업용 가열로 | D2450S (C54196256) |
| 시간 지연 릴레이 | 타이머와 접점 | 제어반 부하 | 제어반의 지연 개폐 | 시간 지연 릴레이 분류 보기 |
| 전자접촉기 | 아크를 제어하는 대형 접점 | 직류 900 V에서 100 A | 모터와 배터리 전력 회로 | LEV100A5ANG (C1519173) |
전자기계식 릴레이와 무접점 릴레이 비교
전력 손실을 줄이거나, 꺼졌을 때 회로를 완전히 차단해야 한다면 전자기계식 릴레이를 선택하십시오. 접점 정격이 부하에 맞으면 같은 릴레이로 교류와 직류 부하를 모두 개폐할 수 있습니다.
빠르고 조용한 개폐가 필요하거나 기계식 접점 마모 없이 자주 개폐해야 한다면 무접점 릴레이를 선택하십시오.
전자기계식 릴레이는 도통 손실이 작지만 접점이 마모됩니다. 무접점 릴레이는 접점 마모가 없는 대신 도통 시 전압 강하가 발생하고 꺼진 상태에서 미세한 누설 전류가 흐릅니다.
| 비교 항목 | 전자기계식 릴레이 | 무접점 릴레이 | 설계에 미치는 영향 |
|---|---|---|---|
| 개폐 소자 | 코일이 움직이는 금속 접점 | 모스펫, 트라이액 또는 사이리스터 출력 | 손실, 누설 전류, 수명을 좌우합니다 |
| 개폐 속도 | 밀리초 단위이며, G6K는 최대 3 ms, SRD는 최대 10 ms입니다 | 즉시 턴온형은 마이크로초 단위이며, 영점 교차형은 최대 반 주기가 걸립니다 | 최대 제어 속도를 결정합니다 |
| 수명 | 접점 마모에 따라 제한되며, SRD는 정격 부하에서 100,000회입니다 | 접점 마모가 없습니다 | 자주 개폐하는 용도에는 무접점 릴레이가 유리합니다 |
| 도통 손실 | 접촉 저항 최대 100 mΩ(SRD) | 일반값 0.85 Ω(AQY282S) 또는 최대 전압 강하 2.3 V(BC2213) | 무접점 릴레이는 전류가 높아지면 방열판이 필요합니다 |
| 꺼진 상태 | 접점 사이에 공기 간극이 생깁니다 | 누설 전류 최대 100 µA(BC2213) | 누설 전류로 인해 소형 부하가 부분적으로 켜질 수 있습니다 |
| 교류와 직류 | 두 방식 모두 지원하며 정격은 각각 다릅니다 | 모스펫 출력은 교류 또는 직류에, 트라이액 출력은 교류에만 사용합니다 | 트라이액 출력 무접점 릴레이는 직류 부하를 끌 수 없습니다 |
| 소음 | 접점 소리와 접점 아크가 발생합니다 | 개폐 소음이 없습니다 | 오디오 기기와 조용한 제품에서 중요합니다 |
| 일반적인 고장 | 접점이 용착되어 닫힌 상태로 고정되거나, 마모되어 접촉하지 못합니다 | 출력이 단락되는 경우가 많습니다 | 고장 상태에 맞는 보호 대책을 마련해야 합니다 |
- 전자기계식 릴레이가 적합한 경우 한 시간에 몇 번 개폐하는 상용 전원 및 직류 전력 부하, 교류와 직류를 함께 개폐하는 용도, 꺼질 때 완전히 차단해야 하는 부하에 적합합니다.
- 무접점 릴레이가 적합한 경우 분당 여러 번 개폐하는 히터와 기타 부하, 조용해야 하는 제품, 진동에 노출되는 장비에 적합합니다.
릴레이란 무엇이며 어떻게 분류하나요?
릴레이는 전기 신호로 작동하는 스위치입니다. 입력에 작은 제어 신호를 가하면 전기적으로 절연된 별도의 부하 회로가 개폐됩니다. 따라서 5 V 논리 회로로 상용 전원 부하나 고전류 부하를 제어할 수 있습니다.
전자기계식 릴레이는 코일로 가동 철편을 움직여 금속 접점을 열거나 닫습니다. 무접점 릴레이는 입력 발광 다이오드로 빛에 반응하는 출력 반도체를 구동합니다. 유형별 회로 기호는 릴레이 기호 가이드를 참고하십시오.

그림. 전자기계식 릴레이의 단면과 무접점 릴레이의 블록도
릴레이는 네 가지 기준으로 분류할 수 있습니다.
- 개폐 원리 전자기계식 접점 또는 무접점 출력으로 구분합니다.
- 코일 동작 단안정형, 래칭형, 유극형으로 구분합니다.
- 접점 구성 극수와 전환 위치 수, 각 접점이 평상시 열려 있는지 닫혀 있는지로 구분합니다.
- 용도 신호, 전력, 자동차, 안전, 산업 제어 등 릴레이가 다루는 부하에 따라 구분합니다.
전자기계식 릴레이의 종류
전자기계식 릴레이는 코일로 접점을 움직인다는 원리가 같으며, 접점 정격, 크기, 밀봉 방식, 장착 방식이 다릅니다. 아래에서는 범용 전력, 고전류 전력, 신호, 리드, 자동차용, 플러그인 산업용, 강제 가이드 접점 안전 릴레이의 일곱 가지 유형을 살펴봅니다.
1. 범용 전력 릴레이
범용 전력 릴레이는 작은 직류 코일로 최대 약 10 A의 상용 전원 부하를 개폐합니다. 릴레이 모듈과 가전제품 제어 기판에서 흔히 볼 수 있는 정육면체 모양의 릴레이입니다.
대부분 단극 쌍투(SPDT) 방식의 C형입니다. 코일에 전원이 없을 때는 공통 단자가 평상시 닫힘 접점에 연결되고, 코일에 전원을 공급하면 평상시 열림 접점으로 전환됩니다.
JLCPCB 부품 예시
- SRD-05VDC-SL-C (C35449)는 데이터시트 기준으로 교류 250 V에서 10 A 정격의 5 V 단극 쌍투 릴레이입니다.
- SRD-12VDC-SL-C (C30431)은 위 부품의 12 V 제품입니다.
- G5NB-1A-E-DC5V (C48746)은 교류 250 V에서 5 A 정격의 슬림형 단극 단투 평상시 열림 릴레이입니다.
2. 고전류 기판용 전력 릴레이
고전류 기판용 전력 릴레이는 기판에 장착된 단자를 통해 20~40 A를 흘릴 수 있습니다. 별도의 전자접촉기 없이 히터, 전기차 충전기, 인버터 출력을 개폐할 수 있습니다. 직류에는 접점 아크를 소호할 영점 교차가 없으므로, 직류 정격은 교류 정격보다 낮습니다.
JLCPCB 부품 예시
- HF105F-1/005D-1HST (C2976768)은 코일 소비 전력이 약 900 mW인 5 V 단극 단투 평상시 열림 릴레이입니다.
3. 신호 릴레이
신호 릴레이는 작은 이중 열 핀 패키지 또는 표면 실장 패키지로, 약 1 A 또는 2 A까지의 소신호를 개폐합니다. 낮은 전류에서도 접촉 저항을 안정적으로 유지하기 위해 접점에 금을 입히는 경우가 많습니다.
신호 릴레이는 오디오 신호 경로 전환, 시험 지그, 통신 회선, 측정 범위 전환에 적합합니다. 많은 제품이 쌍극 쌍투(DPDT) 방식이어서 코일 하나로 독립된 두 채널을 전환할 수 있습니다.
JLCPCB 부품 예시
- G6K-2F-Y-TR DC5 (C47190)은 직류 30 V에서 1 A 정격의 표면 실장형 쌍극 쌍투 릴레이입니다.
- G5V-1 DC5 (C28695)는 직류 24 V에서 1 A 정격이며 코일 소비 전력이 150 mW인 이중 열 핀 패키지의 단극 쌍투 릴레이입니다.

4. 리드 릴레이
리드 릴레이는 유리 캡슐에 밀봉된 강자성 리드 두 개를 사용합니다. 캡슐을 감싼 코일이 리드를 자화하면 서로 붙어 접점이 닫힙니다. 움직이는 부분의 질량이 작아 가동 철편을 쓰는 릴레이보다 빠르게 작동합니다.

그림. 코일 내부의 유리 캡슐에 강자성 리드 두 개를 밀봉한 리드 릴레이
S1A050000의 동작 시간은 최대 0.5 ms이며, 신호 수준의 부하에서 정격 동작 수명은 5 × 10⁷회입니다. 최대 개폐 전류는 0.5 A입니다. 용량성 부하의 돌입 전류는 리드 접점을 용착시킬 수 있으므로 직렬 저항을 추가하십시오.
JLCPCB 부품 예시
- S1A050000 (C150532)는 코일 전류가 10 mA인 5 V 단극 단투 평상시 열림 리드 릴레이입니다.
- SIP-HV1A05 (C22388647)은 최대 직류 1.5 kV를 개폐할 수 있는 고전압 리드 릴레이입니다.
5. 자동차용 릴레이
자동차용 릴레이는 주로 12 V 차량 시스템에서 팬, 램프, 펌프 같은 직류 부하를 개폐합니다. 차량 전원 전압의 직류와 높은 돌입 전류, 차량의 온도 및 진동 환경에 맞춰 설계합니다. 접점 정격은 직류 14 V 또는 16 V를 기준으로 제시하므로 교류 상용 전원 부하에는 적용되지 않습니다.
JLCPCB 부품 예시
- CMA51H-S-DC12V-C (C125689)는 직류 14 V에서 15 A 정격이고 최대 돌입 전류가 60 A인 12 V 단극 쌍투 릴레이입니다.
- BARK-S-112D (C22385002)는 직류 16 V에서 30 A 정격의 12 V 단극 쌍투 릴레이입니다.
6. 플러그인 산업용 릴레이와 소켓
플러그인 산업용 릴레이는 딘 레일이나 패널 소켓에 장착하므로 회로를 다시 배선하지 않고도 교체할 수 있습니다. 표시등이 내장된 제품이 많으며, MY2N의 ‘N’도 이를 뜻합니다. 보통 직류 24 V 또는 상용 전원의 제어 전원으로 작동합니다. 솔레노이드, 표시등, 전자접촉기 코일 등 제어반 부하를 개폐합니다.
JLCPCB 부품 예시
- MY2N-GS-R DC24 (C51823247)은 직류 24 V 쌍극 쌍투 플러그인 릴레이입니다.
- 14FF-2Z-A1 (C22456423)은 쌍극 릴레이 소켓입니다.
릴레이와 소켓을 함께 주문하기 전에 릴레이 데이터시트와 소켓의 핀 배치를 대조하십시오.
7. 강제 가이드 접점 안전 릴레이
강제 가이드 접점 안전 릴레이는 평상시 열림 접점과 닫힘 접점을 기계적으로 연동하여 두 접점이 동시에 닫히지 않도록 합니다. 평상시 열림 접점이 용착되면 연동된 평상시 닫힘 접점이 열린 상태를 유지하므로 감시 회로에서 고장을 감지할 수 있습니다. 비상 정지 회로, 기계 방호 장치, 안전 제어기에 쓰이는 구조입니다.
JLCPCB 부품 예시
- G7SA-2A2B DC24 (C397126)은 평상시 열림 접점 두 개와 닫힘 접점 두 개를 갖춘 직류 24 V 릴레이입니다. 접점 정격은 교류 250 V에서 6 A입니다.
래칭 릴레이와 유극 릴레이
래칭 릴레이와 유극 릴레이는 코일이 접점 상태를 바꾸고 유지하는 방식으로 구분한 전자기계식 릴레이입니다. 코일 소비 전력이나 코일 극성이 중요한 경우 이 유형을 고려하십시오.
단안정형 릴레이와 래칭 릴레이 비교
일반적인 단안정형 릴레이의 안정 상태는 하나입니다. 코일에 전원이 공급되는 동안에만 전환된 위치를 유지하며, 전원을 끊으면 즉시 초기 위치로 돌아갑니다.
이 차이는 소비 전력에도 영향을 줍니다. SRD-05VDC-SL-C 코일은 릴레이가 켜져 있는 동안 5 V에서 약 70 mA를 소비합니다. 래칭 릴레이는 상태를 바꿀 때 짧은 펄스만 필요합니다. 전원이 끊겨도 마지막 상태를 유지하지만 운송 중 충격이나 진동으로 상태가 바뀔 수 있으므로, 기동 시 펌웨어로 미리 정한 상태에 맞추십시오.
단일 코일과 이중 코일 래칭 릴레이 비교
단일 코일 래칭 릴레이는 코일 하나의 극성을 반전해 접점을 설정하거나 복귀시킵니다. 이를 위해 에이치 브리지 또는 다른 양방향 구동 회로가 필요합니다. 이중 코일 래칭 릴레이는 설정 코일과 복귀 코일이 따로 있어, 각각 로우사이드 스위치 하나로 구동할 수 있습니다.

그림. 단일 코일과 이중 코일 래칭 릴레이의 설정 및 복귀 펄스 타이밍
접점 전환이 완료될 만큼 충분히 긴 펄스를 인가해야 합니다. 오므론은 G6KU에 최소 10 ms, 홍파는 HFE10에 최소 50 ms를 명시합니다.
JLCPCB 부품 예시
- G6KU-2F-Y-TR DC5 (C2153173)은 단일 코일 표면 실장형 쌍극 쌍투 릴레이입니다.
- TQ2-L2-5V (C1525303)은 이중 코일 쌍극 쌍투 신호 릴레이입니다.
- HFE10-2/12-HT-L2 (C2892810)은 개폐 용량이 50 A인 12 V 이중 코일 전력 래칭 릴레이입니다. 전력량계에 흔히 쓰이는 유형입니다.
유극 릴레이
유극 릴레이의 자기 회로에는 영구자석이 들어 있어 코일 전압의 극성이 올바를 때만 작동합니다. 자석이 코일의 자기력을 보조해 접점 전환에 필요한 전력을 줄입니다. 코일을 반대로 연결하면 제대로 작동하지 않으므로 풋프린트에서 코일의 ‘+’ 핀을 확인하십시오.
JLCPCB 부품 예시
- HFD4/5-SR (C64399)는 전환 접점 두 개가 있는 5 V 단안정형 유극 표면 실장 신호 릴레이입니다.
무접점 릴레이의 종류
무접점 릴레이는 출력 소자에 따라 분류합니다. 출력 소자가 교류, 직류, 또는 두 가지 모두를 개폐할 수 있는지를 결정합니다. 각 유형은 광결합기처럼 입력 발광 다이오드를 사용하며, 입력과 출력은 광학적으로 절연됩니다.
모스펫 출력 무접점 릴레이
포토모스 릴레이라고도 하는 모스펫 출력 무접점 릴레이는 광기전력 다이오드 배열로 역직렬 모스펫 두 개를 구동합니다. 모스펫 쌍이 양방향 전류를 차단할 수 있어 교류 또는 직류 부하를 개폐합니다. 빠른 동작, 무소음, 긴 수명이 중요할 때 신호 릴레이를 대신할 수 있지만, 도통 저항으로 인해 부하 전류가 제한됩니다.
JLCPCB 부품 예시
- AQY282SX (C250827)은 60 V, 0.5 A이며 도통 저항의 일반값은 0.85 Ω입니다.
- TLP172GM (C261926)은 350 V, 110 mA입니다.
- CPC1017NTR (C81521)은 60 V, 100 mA입니다.
트라이액 출력 무접점 릴레이의 영점 교차형과 즉시 턴온형
트라이액 출력 무접점 릴레이는 교류 부하만 개폐합니다. 트라이액이 일단 도통하면 부하 전류가 유지 전류 아래로 떨어질 때까지 켜진 상태를 유지합니다. 교류에서는 전류가 영점을 지날 때마다 이 조건을 충족하지만, 직류 전원에서는 영점 교차가 없습니다.
영점 교차형은 전압이 영점에 가까울 때 켜져 저항성 부하의 돌입 전류와 전자파 간섭을 줄입니다. 즉시 턴온형은 입력 신호가 들어오면 바로 켜지므로 위상각 제어에 필요합니다.

그림. 교류 부하 전압 파형에서 영점 교차형과 즉시 턴온형 무접점 릴레이의 켜짐 시점
JLCPCB 부품 예시
참고
KMOC3063S(C2890340)는 일부 부품 목록에서 무접점 릴레이로 분류되지만, 실제로는 영점 교차 트라이액 구동 소자입니다. 출력은 외부 전력 트라이액을 켜도록 설계되어 있으며 부하를 직접 개폐하지 않습니다.
패널 장착형 무접점 릴레이
패널 장착형 무접점 릴레이는 나사 단자로 수십 암페어를 개폐하며 방열판에 장착합니다. 출력이 도통할 때 전압 강하가 생기므로 부하 전류에 대략 비례해 열이 발생합니다.
JLCPCB 부품 예시
- D2450S (C54196256)은 50 A급 교류 패널 장착형 무접점 릴레이입니다.
- SSR-25DA (C52146207)은 직류 입력과 교류 출력을 갖춘 25 A급 패널 장착형 무접점 릴레이입니다.

릴레이 접점 구성과 표기 — SPST, SPDT, DPDT, A형, B형, C형
접점 구성은 릴레이가 몇 개의 회로를 개폐하는지, 각 접점이 평상시에 어떤 상태인지 나타냅니다. 극은 독립된 회로를 뜻하며, 투는 각 극이 연결될 수 있는 위치 수를 뜻합니다. 접점 배치는 형식 문자로 표시합니다.
| 접점 구성 | 극수와 전환 위치 수 | 접점 형식 | 평상시 상태 | 부품 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 단극 단투 평상시 열림(SPST-NO) | 1극, 전환 위치 1개 | A형 | 열림 | G5NB-1A-E-DC5V |
| 단극 단투 평상시 닫힘(SPST-NC) | 1극, 전환 위치 1개 | B형 | 닫힘 | HF105F-1 등 전력 릴레이 제품군의 일부 모델에서 제공 |
| 단극 쌍투(SPDT) | 1극, 전환 위치 2개 | C형 | 공통 단자가 평상시 닫힘 접점에 연결 | SRD-05VDC-SL-C |
| 쌍극 쌍투(DPDT) | 2극, 각 극의 전환 위치 2개 | C형 2개 | 두 공통 단자가 각각 평상시 닫힘 접점에 연결 | G6K-2F-Y-TR DC5 |
| 평상시 열림 2개와 평상시 닫힘 2개 | 4극, 각 극의 전환 위치 1개 | A형 2개와 B형 2개 | 평상시 열림 접점은 열림, 평상시 닫힘 접점은 닫힘 | G7SA-2A2B DC24 |
| 단극 단투 평상시 열림(SPST-NO), 이중 접점 | 1극, 직렬 접점 간극 2개 | X형 | 열림 | LEV100A5ANG |

그림. A형, B형, C형과 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT) 릴레이
- A형을 선택하십시오. 코일 전원이 끊겼을 때 부하가 꺼져야 하는 경우에 적합합니다.
- B형을 선택하십시오. 코일 전원이 끊겨도 부하가 켜진 상태를 유지해야 하는 경우에 적합합니다.
- C형을 선택하십시오. 코일 하나로 두 회로 중 하나를 선택해야 하는 경우에 적합합니다.
회로도에 각 접점 형식을 표시하는 방법은 스위치 기호 가이드를 참고하십시오.
부하에 맞는 릴레이를 선택하는 방법
부하부터 확인한 뒤 코일 쪽으로 거슬러 올라가며 릴레이를 선택하십시오. 부하 전압, 전류, 개폐 빈도를 먼저 파악하고, 구동 회로, 소비 전력, 안전 요건, 패키지를 차례로 확인합니다.
- 교류 또는 직류 전력 부하를 낮은 손실로 개폐하고 꺼졌을 때 회로를 완전히 열어야 한다면 전자기계식 릴레이를 사용하십시오.
- 빠르고 조용하게 개폐해야 하거나 개폐가 잦다면 무접점 릴레이를 사용하십시오.
그런 다음 부하 정격, 코일 동작, 접점 구성으로 후보를 좁히십시오. 부하에 맞는 릴레이를 선택하면 접점 용착, 과열, 예상치 못한 누설 전류를 줄일 수 있습니다.

그림. 부하 유형에 따른 릴레이 선택 순서도
릴레이 유형에 관해 자주 묻는 질문
릴레이의 주요 유형은 무엇인가요?
주요 유형은 전자기계식 릴레이와 무접점 릴레이입니다. 세부 유형으로는 전력, 신호, 리드, 래칭, 자동차용, 안전 릴레이와 모스펫 또는 트라이액 출력 무접점 릴레이 등이 있습니다.
가장 흔한 릴레이는 무엇인가요?
단극 쌍투 접점을 갖춘 범용 전자기계식 전력 릴레이가 가장 흔한 유형 중 하나입니다. 5 V, 12 V 또는 24 V 코일로 최대 약 10 A의 상용 전원 부하를 개폐합니다.
무접점 릴레이로 직류를 개폐할 수 있나요?
모스펫이나 트랜지스터 출력이라면 가능합니다. 트라이액은 전류가 유지 전류 아래로 떨어질 때까지 도통하므로 트라이액 출력 무접점 릴레이로는 직류 부하를 끌 수 없습니다.
릴레이와 전자접촉기는 어떻게 다른가요?
전자접촉기는 모터와 같은 고전력 부하용 릴레이입니다. 더 큰 접점과 아크 제어 구조를 갖추고 있습니다. 일반 릴레이는 보통 더 낮은 전류의 부하와 제어 신호를 개폐합니다.
릴레이에 적힌 5VDC는 무슨 뜻인가요?
코일에 인가하는 정격 직류 전압을 뜻합니다. 접점 정격은 교류 250 V에서 10 A와 같이 별도로 표시합니다.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......