QFP 패키지란? LQFP·TQFP 차이와 PCB 풋프린트 가이드
1 분
- QFP·LQFP·TQFP·PQFP는 어떻게 다른가요?
- QFP vs QFN vs BGA: PCB에서 달라지는 점
- QFP 풋프린트는 무엇을 보고 만드나요?
- 노출 패드와 열 관리는 제품별로 확인하세요
- QFP 조립에서 자주 확인하는 불량과 조건
- 자주 묻는 질문
QFP(Quad Flat Package)는 IC 본체의 네 변에 갈매기 날개 모양의 리드가 돌출된 표면실장 패키지입니다. MCU·DSP 등에서 많이 볼 수 있으며, 바깥쪽 리드와 납땜부를 눈으로 확인하기 쉽다는 특징이 있습니다. LQFP·TQFP라는 이름만으로 풋프린트를 정할 수는 없습니다. 핀 수, 본체 크기, 리드 피치와 높이를 실제 부품 도면에서 확인해야 합니다.
이 글에서는 QFP 종류와 QFN·BGA와의 차이, PCB 랜드 패턴, 노출 패드와 SMT 조립 확인사항을 정리합니다.
바로 보기: 종류 · QFN·BGA 비교 · 풋프린트 · 열·노출 패드 · 조립
QFP·LQFP·TQFP·PQFP는 어떻게 다른가요?
QFP는 네 면에 리드가 있는 형식을 가리키는 넓은 이름입니다. LQFP와 TQFP는 낮거나 얇은 프로파일을, PQFP와 CQFP는 주로 패키지 재질을 설명합니다. 따라서 이 이름들이 모두 서로 배타적인 분류는 아닙니다.
| 명칭 | 의미 | 선택할 때 확인할 점 |
|---|---|---|
| LQFP | Low-profile QFP | 본체·전체 높이, 핀 수, 리드 피치 |
| TQFP | Thin QFP | 실제 두께·외형·리드 치수와 공차 |
| PQFP | Plastic QFP | 플라스틱 패키지의 구체적인 외형 코드 |
| CQFP | Ceramic QFP | 실링 구조, 환경·실장 조건 등 제품별 사양 |
| BQFP | Bumpered QFP | 모서리 보호 구조를 포함한 전체 외형 |
예를 들어 LQFP-64의 64는 핀 수를 나타내지만 본체 크기·피치·핀 기능까지 확정하지는 않습니다. 다른 QFP 제품이 전기적으로나 기계적으로 그대로 호환된다고 가정하지 마세요.

QFP vs QFN vs BGA: PCB에서 달라지는 점
- QFP: 네 면으로 리드가 돌출됩니다. 외부 리드의 정렬과 솔더 브리지를 광학적으로 살펴보기 좋지만 리드 변형과 미세 피치 조립을 고려해야 합니다.
- QFN: 리드가 본체 밖으로 길게 나오지 않는 형식입니다. 측면·바닥 단자와 노출 패드 구조를 제품별로 확인합니다.
- BGA: 본체 바닥의 솔더 볼 배열을 이용합니다. 배선 탈출과 숨은 접합부 검사 방식이 QFP와 다릅니다.
어느 패키지가 더 좋다는 단일 기준은 없습니다. 필요한 I/O 수, 기판 면적, 열·신호 성능, 조립·재작업 조건과 부품 공급을 함께 비교하세요.
QFP 풋프린트는 무엇을 보고 만드나요?
제조사 패키지 도면의 본체 치수와 리드 끝까지의 전체 치수를 구분하세요. 이어 피치, 리드 폭·길이, 1번 핀 표식과 권장 랜드 패턴을 확인합니다. 같은 0.5 mm 피치라도 리드 형상과 공정 조건이 다르면 적절한 패드와 페이스트 설계가 달라질 수 있습니다.

- 회로도 핀 번호와 풋프린트 패드 번호를 대조합니다.
- 데이터시트의 상면도·하면도와 1번 핀 위치를 확인합니다.
- 패드 폭·길이와 솔더 마스크·페이스트 개구를 검토합니다.
- 미세 피치의 마스크 댐이 제조 가능한지 확인합니다.
- 부품 외곽 여유와 주변 부품의 조립·검사 공간을 확보합니다.
원칙적인 패드 연장과 솔더 필렛 개념은 참고가 되지만, 특정 패드 폭이나 스텐실 두께를 모든 QFP에 공통 적용하지는 마세요. 부품 권장 패턴과 PCB·조립 업체의 공정 조건을 함께 확인합니다.
노출 패드와 열 관리는 제품별로 확인하세요
일부 QFP는 바닥에 노출 패드가 있고 다른 제품에는 없습니다. 노출 패드의 전기적 연결은 데이터시트가 기준입니다. 특정 MCU에서 GND 연결을 요구한다고 해서 모든 QFP의 노출 패드를 GND로 단정할 수는 없습니다. 예를 들어 ST의 SPC570Sx eTQFP 지침은 해당 MCU의 연결·납땜 조건을 별도로 규정합니다.
열 비아는 동박층으로 열을 전달하는 데 도움이 되지만, 패드 내 비아는 솔더 유출에도 영향을 줍니다. 비아 크기·충진·캡핑·페이스트 분할은 실제 공정에 맞춰 정합니다. VIPPO가 모든 설계의 필수 조건인 것은 아닙니다.
접합 온도는 실제 소비전력과 보드·주위 온도를 바탕으로 검토합니다. RθJA는 시험 PCB와 공기 흐름에 영향을 받으며, RθJC의 기준 면도 자료를 확인해야 합니다. 방열판을 붙인다고 패키지 내부의 RθJC 값 자체가 바뀌는 것으로 해석하지 마세요.
QFP 조립에서 자주 확인하는 불량과 조건
| 현상 | 검토할 항목 |
|---|---|
| 인접 핀 솔더 브리지 | 페이스트 양·정렬, 패드·마스크 개구, 실장 위치 |
| 오픈·젖음 불량 | 리드 변형·공면성, 산화·오염, 페이스트와 온도 프로파일 |
| 회전·핀 위치 오류 | 1번 핀 기준, 풋프린트·배치 데이터·조립도 |
| 노출 패드 접합 문제 | 페이스트 설계, 비아 처리와 검사 기준 |
| 수분 관련 패키지 손상 | 제품의 MSL, 개봉 후 노출 시간과 보관·건조 조건 |
리플로 온도·시간은 솔더 페이스트와 부품의 허용 조건, 실제 보드의 측정 결과를 맞춰 정합니다. 모든 SAC305 조립에 하나의 피크 온도와 시간을 복사하지 마세요. MSL과 실장 자료는 TI의 SMT·패키징 지침처럼 제품별 제조사 자료에서 확인할 수 있습니다.
납땜 합격 기준과 AOI·X-ray 적용 범위는 주문·검사 조건에 맞춰 합의합니다. 특정 산업에 속한다는 사실만으로 IPC 등급이나 보이드 허용률이 자동으로 정해지지는 않습니다.
QFP의 MPN·핀 배열·랜드 패턴과 조립 조건을 확인했다면 PCB 제작·실장 견적을 검토해 보세요.
자주 묻는 질문
LQFP와 TQFP는 바로 교체할 수 있나요?
명칭만으로 호환되지 않습니다. 핀 기능·번호, 피치, 전체 외형·높이와 풋프린트를 확인해야 합니다.
QFP 아래로 배선해도 되나요?
노출 패드·금속부와 단락되지 않는지, 제조사 금지 구역과 절연·실장 조건을 만족하는지 확인해야 합니다.
0.5 mm 피치 QFP의 패드는 모두 같은가요?
아닙니다. 피치 외에도 리드 치수·공차, 제조사 권장 패턴과 조립 조건이 영향을 줍니다.
지속적인 성장
100 nF 커패시터란? 104 표기, 용도와 MLCC 선택 방법
핵심 요약 정전용량: 100 nF는 0.1 µF, 100,000 pF와 같은 공칭값입니다. 표기: 리드형 세라믹·필름 커패시터에는 104 코드가 쓰이지만, 칩형 MLCC에는 값이 표시되지 않는 경우가 많습니다. 주요 용도: IC 전원 핀의 디커플링에 사용해 빠른 과도 전류를 공급하고 고주파 노이즈를 그라운드로 우회시킵니다. 일반적인 선택: 범용 디커플링은 X7R 또는 X5R MLCC를 먼저 검토하며 0402와 0603 패키지가 널리 쓰입니다. 선정 기준: Class 2 세라믹 커패시터는 DC 전압에서 유효 정전용량이 감소할 수 있으므로 유전체, 정격 전압, 패키지를 함께 선택합니다. 100 nF 커패시터는 0.1 µF 커패시터와 같은 값이며, 리드형 부품에는 흔히 104로 표시됩니다. IC 전원 핀 옆에 배치하는 디커플링 커패시터로 자주 쓰이고, 신호 결합, 노이즈 필터, RC 타이밍 회로에도 사용됩니다. 공칭 정전용량이 같아도 유전체, 정격 전압, 패키지에 따라 실제 회로에서의 특성은 달라집......
NPN·PNP 트랜지스터 차이: 구조, 기호, 스위칭 회로 비교
NPN과 PNP 트랜지스터는 모두 스위칭과 증폭에 쓰이는 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)입니다. 세 개의 반도체층과 베이스·컬렉터·이미터 단자를 갖지만 바이어스 극성과 관습적 전류 방향은 반대입니다. 두 종류를 혼동하면 릴레이가 켜지지 않거나 하이사이드 부하가 의도와 달리 동작할 수 있습니다. 구조와 회로 기호, 스위칭 방식, 선택 기준을 비교합니다. NPN과 PNP 트랜지스터 차이 한눈에 보기 항목 NPN PNP 반도체층 구조 N-P-N P-N-P 다수 캐리어 전자 정공 켜졌을 때 관습적 전류 방향 컬렉터 → 이미터 이미터 → 컬렉터 대표적인 턴온 조건 베이스가 이미터보다 약 0.7 V 높음 베이스가 이미터보다 약 0.7 V 낮음 기호의 이미터 화살표 바깥쪽 안쪽 주요 스위칭 위치 로우사이드 하이사이드 상대적 속도 일반적으로 빠른 편 일반적으로 조금 느린 편 보급 정도 더 흔함 상대적으로 적음 0.7 V와 속도 비교는 대표적인 실리콘 소자 설명입니다. 실제 턴온 전압과 스위칭 시간은 부품·......
후막 저항과 박막 저항 차이: 공차·TCR·용도별 선택법
핵심 요약 풀업·풀다운, LED 전류 제한, 디지털 회로, 서지에 노출되는 위치에는 가격과 내구성을 고려해 후막 저항을 우선 검토할 수 있습니다. 전압 분배, 기준 전압, 증폭도 설정, 전류 감지처럼 저항값이 아날로그 측정 결과를 결정한다면 공차와 온도계수(TCR)가 낮은 박막 저항을 검토해야 합니다. PCB에서 후막 저항과 박막 저항을 잘못 선택하면 불필요한 부품비가 발생하거나 측정 오차와 온도 드리프트가 커질 수 있습니다. 두 종류의 구조, 성능, 비용 차이를 비교하고 회로에 맞게 선택하는 방법을 살펴봅니다. 후막 저항과 박막 저항 한눈에 비교 후막 저항은 저항 페이스트를 인쇄해 만드는 범용 부품으로 가격과 내구성이 강점입니다. 일반적인 설계에서 저항 위치의 약 95%에 후막을 쓴다는 경험칙도 있습니다. 박막 저항은 금속막을 증착하고 레이저로 값을 조정해 공차, TCR, 잡음, 장기 안정성이 중요한 곳에 사용합니다. 동급 정밀 박막 부품은 후막보다 대체로 5~10배 비쌀 수 있지만, 실제 ......
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......