PCB 트러블슈팅: 문제 진단 및 파손 예방
1 분
- 엔지니어들이 직면하는 일반적인 PCB 문제
- 단계별 PCB 트러블슈팅 과정
- 근본 원인 진단: 증상을 넘어서
- 제조 단계에서 PCB 문제 예방
- 일반적인 PCB 파손과 전문적인 예방
- 트러블슈팅 vs 재설계: 언제 어떤 선택을?
- JLCPCB가 PCB 트러블슈팅 감소에 도움이 되는 방법
- PCB 트러블슈팅 체크리스트
- 자주 묻는 질문 (FAQ)
현대 PCB는 벤치 테스트를 통과하고도 미묘한 결함으로 인해 나중에 파손될 수 있습니다. 불량 PCB는 때때로 불가피하며, 트러블슈팅 기법을 알아두면 유용합니다. 제조 과정에서의 인적 오류는 약간 이동한 트레이스부터 작은 솔더 보이드까지 문제를 일으킬 수 있습니다. 이런 문제를 초기에 파악하고 수정하면 불량 PCB로 인한 재작업 비용 증가와 생산 지연을 줄여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 프로토타이핑 초기 단계에서 결함을 발견하면 제조업체의 수천 달러를 절약할 수 있습니다. 실제로 트러블슈팅은 증상 분석과 목표 지향적 테스트의 체계적인 과정입니다. 핵심 통찰은 신중한 진단과 예방적 설계를 결합하는 것입니다. 오류가 생산상의 골칫거리가 되기 전에 레이아웃이나 어셈블리 단계에서 잡아내는 것이 최선입니다.

테스트 후 또는 생산 중에 문제가 발생하는 이유
일부 결함은 잠재적이어서 첫 번째 테스트 후나 현장에서도 오류가 나타날 수 있습니다. 사소한 제조 결함은 보드를 즉시 고장내지 않지만 스트레스를 받을 때 제품에서 간헐적 파손을 일으킵니다. 디커플링 커패시터 누락이나 불충분한 전압 여유와 같은 다른 설계 실수도 실제 부하에서만 드러날 수 있습니다. 환경적 요인과 거친 취급도 실험실 테스트에서 감지되지 않았던 파손을 유발할 수 있습니다. 간단히 말해, PCB는 깨끗한 상태로 공장을 떠날 수 있습니다. 그러나 보드에 전원이 공급되거나 가열되거나 실제 운영 조건에 놓였을 때 드러나는 잠재적 취약점이 있을 수 있습니다.
트러블슈팅 비용: 재작업, 지연, 위험
PCB 트러블슈팅의 재정적·일정 영향은 상당할 수 있습니다. 재작업하거나 폐기해야 하는 모든 불량 보드는 재료와 인력을 낭비합니다. 예를 들어, 10,000개 보드 생산에서 단 5%의 불량률만으로도 수천 달러의 폐기 보드와 수리 시간이 낭비됩니다. 보드 수리는 기술자를 묶어두고 납기를 지연시키며, 시장 출시 시간이 중요한 경우 심각한 위험이 됩니다. 숨겨진 비용에는 공급망 혼란과 파손이 외부로 유출될 경우 고객 신뢰 손실까지 포함됩니다. 간단히 말해, 불량 솔더 조인트 하나가 대형 병목으로 이어질 수 있습니다. 오류를 일찍 발견하고 수정하면 비용이 많이 드는 변경 가능성을 낮추고 전체 배치가 공장 라인을 막는 것을 방지합니다.
핵심 통찰: 예방과 결합된 진단
트러블슈팅은 탐정 작업과 공학 분석의 결합입니다. 가장 효과적인 수정은 증상을 인식하고 원인을 좁혀나갈 때 이루어집니다. 실제로 이는 보드를 출하하기 전에도 설계 사양과 생산 절차를 재검토하는 것을 의미합니다. 업계 플레이어들이 수행한 연구에 따르면 PCB 품질 불량은 방치할 경우 수익의 10~20%를 잠식할 수 있습니다. 반면, DFM 도구를 활용한 설계와 IPC 규칙 준수는 상당수의 문제를 초기에 파악할 기회를 줍니다. 대부분의 PCB 파손은 제조 과정의 인적 실수에서 비롯되지만, 그 오류를 식별하고 제거하는 능력이 있다면 시간과 비용을 크게 절약할 수 있습니다.
엔지니어들이 직면하는 일반적인 PCB 문제
불안정성이나 노이즈와 같은 전원 및 신호 문제
전원 및 신호 무결성 문제는 빈번한 원인입니다. 불안정하거나 노이즈가 많은 전원 레일은 불규칙한 동작을 유발할 수 있습니다. 불충분한 디커플링 커패시터나 깨진 그라운드 플레인은 전압 강하와 노이즈가 로직을 통해 퍼지게 합니다. 디커플링 커패시터는 빠른 과도 현상을 안정화하기 위해 각 IC의 전원 핀 바로 옆에 배치해야 합니다. 적절한 디커플링 없이는 대형 디지털 IC가 전압 글리치나 전압 저하로 나타나는 전류 서지를 유발합니다.
신호 측면에서는 고속 라인이 크로스토크와 EMI로 어려움을 겪습니다. 너무 가깝게 병렬로 달리는 트레이스는 넷 간에 노이즈를 결합시켜 데이터를 손상시킵니다. 다행히 설계 규칙은 민감한 라인을 견고한 그라운드 플레인 위에 유지함으로써 이를 최소화할 수 있습니다. 임피던스 불일치는 반사와 고주파 링잉을 유발합니다. 요약하면, 전원/신호 문제는 랜덤 리셋, 데이터 오류, 또는 감소된 노이즈 여유로 나타납니다. 엔지니어들은 전원 전압 레벨과 안정성, 그라운드 플레인 연속성, 중요 신호 파형을 확인해야 합니다.
솔더링 결함, 부품 파손, 열 문제
이런 방식으로 상당수의 PCB 파손이 어셈블리 단계에서 발생합니다. 리플로우나 웨이브 솔더링이 올바른 온도나 타이밍에 도달하지 못하면 냉간 조인트, 솔더 브릿지, 툼스토닝된 부품, 또는 보이드가 발생합니다. 이것들은 흐릿하거나 거친 솔더 필렛과 한쪽으로 기울거나 툼스토닝된 부품으로 확인할 수 있습니다. 좋은 소식은 이런 버그의 대부분을 IPC-A-610 작업 표준을 사용하여 방지할 수 있다는 것입니다. AOI 및 X선과 같은 자동화된 검사도 보드가 출하되기 전에 많은 솔더 결함을 잡아내는 데 이미 활용되고 있습니다.
과열과 부품 오작동도 매우 흔합니다. 보드 표면의 그을음이나 팽창은 과열된 IC나 커패시터의 특징입니다. 고온으로 인해 리드와 패키지 내부에 균열이 발생할 수 있습니다. 실제로 회로 기판 파손의 가장 큰 원인 중 하나는 과열입니다. 엔지니어들은 스트레스 하에서 탄 부품, 손상된 기판, 또는 사양을 벗어난 센서를 발견하게 됩니다.
단계별 PCB 트러블슈팅 과정
손상 및 정렬 불량 시각 검사
보드의 시각 검사부터 시작합니다. 밝은 조명 아래에서 명백한 손상을 확인합니다. 파손된 부품, 떠 있는 패드, 또는 불량 솔더 브릿지를 살펴보세요. 그을음은 일반적으로 과열을 나타냅니다. 부풀거나 파손된 전해 커패시터, 열화된 IC, 없거나 잘못 정렬된 부품, 번지거나 브릿지된 솔더를 확인하세요. 냉간 조인트는 보통 흐릿하거나 거칩니다. 각 부품의 극성이 실크스크린 및 회로도와 일치하는지 확인하세요. 육안으로 확인할 수 없다면 현미경을 사용하여 헤어라인 균열이나 솔더 보이드를 찾으세요. 보드를 기울여 구리를 주의 깊게 보세요. 실크스크린 오기도 때때로 불일치를 시사합니다.
전기 및 기능 테스트 방법
시각 검사가 완료되면 전원을 켜거나 시뮬레이션을 실행할 준비가 됩니다. 멀티미터로 전원 레일 테스트부터 시작하세요. 전압을 측정하고 통전 모드로 전환하여 그라운드가 연결되어야 할 것만 연결되어 있는지, 전원 넷 간에 의도치 않은 단락이 없는지 확인하세요. 연속되어야 하는 모든 커넥터 핀과 넷은 다른 핀들과 연결되어서는 안 됩니다. 다음 단계는 오실로스코프나 로직 분석기를 사용하여 신호를 프로브하는 것입니다. 데이터시트에 따라 중요 테스트 포인트의 파형이 올바른지 확인하세요. 클록, 버스, 아날로그의 경우 오실로스코프(또는 다른 파형 캡처 장비)로 엣지와 형태를 확인합니다. 열화상 카메라로 보드의 핫스팟을 감지할 수 있습니다. 불량 조인트를 발견하면 솔더링 아이언이나 리워크 스테이션을 사용하세요. 그리고 오프보드 LCR 미터로 패시브 값을 확인해야 할 경우에도 사용하세요.
근본 원인 진단: 증상을 넘어서
설계 및 제조 관련 문제
증상에는 종종 더 깊은 근본 원인이 있습니다. 레이아웃/설계 결함인지 제작 결함인지 물어봐야 합니다. 일반적인 설계 원인으로는 잘못된 풋프린트, 불충분한 클리어런스, 또는 잘못된 레이어 스택이 있습니다. 제조업체의 DFM 규칙 위반, 예를 들어 제조업체 최소값 이하의 트레이스 폭 사용이나 너무 좁은 간격으로 수율 문제를 초래하는 경우가 있습니다. 항상 PCB를 설계 규칙 및 부품 데이터시트와 교차 확인하세요(JLCPCB 설계 가이드라인 참조).

제조 결함은 완벽한 설계에서도 숨어 있을 수 있습니다. 예를 들어, 불완전한 도금이나 라미네이션은 오픈 비아나 레이어 분리로 이어질 수 있습니다. 레이어 레지스트레이션의 정렬 불량은 인접 플레인을 단락시킬 수 있습니다. 제조 중 오염은 간헐적 단락이나 솔더 가능성 문제를 유발할 수 있습니다.
ESD나 스트레스 같은 취급 및 어셈블리 문제
따라서 칩과 솔더 외에도 보드를 다루는 방법이 실제로 파손을 일으킬 수 있습니다. 어셈블리나 테스트 중 ESD는 IC를 조용히 손상시켜 나중에 이상한 글리치를 유발할 수 있습니다. 기계적 스트레스로 트레이스가 끊어지거나 도금된 관통 홀이 마모될 수 있습니다. 기계적 손상의 전형적인 징후는 구부리거나 충격을 가할 때까지는 작동하다가 그 이후 오작동하는 보드입니다. BGA는 수분 흡수의 영향으로 팝콘 현상이 발생하여 보드가 가열될 때 레이어 박리나 솔더 볼 피팅이 생길 수 있습니다.
ESD 안전 매트와 도구를 사용하고, 보드에 수분 충격을 주지 않도록 열 소킹 프로파일을 준수하며, 어셈블리 시 보드가 잘 지지되도록 하세요. 디버깅 시 테스트 조건을 조정하세요. 고착된 부품이 냉각하거나 고정한 후 작동하기 시작하면 원인은 기계적일 수 있습니다.
제조 단계에서 PCB 문제 예방
DFM 최적화 및 공정 제어

견고한 제조를 위한 설계(DFM)가 최선의 예방 조치입니다. 레이아웃 시 엔지니어들은 IPC 및 제조업체별 규칙을 따라야 합니다: 적절한 트레이스/스페이스, 패드 크기, 비아 치수를 설정하고 써멀 릴리프를 고려하세요. DFM 가이드라인을 적용하면 일반적인 제조 결함을 방지합니다. JLCPCB의 무료 온라인 DFM 분석기와 같은 도구는 제조 전에 위반 사항을 자동으로 플래그할 수 있습니다. 규칙 검사기는 올바른 솔더 마스크 클리어런스와 부품 간격(픽 앤 플레이스용)도 시행해야 합니다. 제조업체에서 공정 제어는 이러한 DFM 선택이 현실이 되도록 보장합니다. 모든 보드는 일반적으로 어셈블리 결함을 잡기 위해 AOI 및 X선 검사를 거칩니다. 리플로우 오븐은 신뢰할 수 있는 솔더 조인트를 달성하기 위해 엄격하게 제어된 프로파일을 따릅니다.
소재 선택 및 청결 기준
소재 선택과 청결도가 신뢰성에 미치는 영향은 매우 큽니다. 올바른 유리 전이 온도(Tg)와 CTE 값을 가진 검증된 PCB 기판은 보드가 모든 열 사이클과 고주파 신호를 견딜 수 있도록 사용됩니다. 예를 들어 JLCPCB는 UL94 V-0 난연 기준을 초과하는 수지를 선택합니다. 간단히 말해, 프로젝트에 맞는 PCB 마감을 선택하면 됩니다.
생산 및 어셈블리에서 청결도를 유지하는 것이 중요합니다. 플럭스 잔류물, 먼지 또는 금속 입자는 수분을 흡수하거나 바이어스 하에서 방출되어 누설이나 단락을 일으킬 수 있습니다. IPC 기준은 매우 엄격하여 솔더링 공정 후 세정을 요구합니다: 리플로우 후 PCB에는 어떤 형태의 전도성 잔류물도 없어야 합니다. 최종 코팅이나 컨포멀 레이어를 추가해야 할 때는 공기나 오염물질이 갇히지 않도록 해야 합니다. 견고한 제조업체들은 수분을 제거하기 위해 어셈블리 전 베이크아웃을 수행하고 스텐실과 리플로우를 위한 클린룸을 깨끗하게 유지합니다.
일반적인 PCB 파손과 전문적인 예방
DFM 및 프로파일로 예방하는 솔더 결함

일상적인 실험실에서의 고민거리는 솔더 브릿지, 솔더 부족, 툼스토닝과 같은 전형적인 골칫거리입니다. DFM을 고려한 풋프린트와 올바른 리플로우 프로파일이 해결의 첫 번째 단계입니다. 필요한 크기의 패드, 올바르게 정렬된 페이스트 개구부, 균일한 솔더 분배 등이 중요합니다. 패드 양쪽에 써멀 초크나 밸런싱 저항을 추가하면 기본적으로 부품이 뒤집히는 것을 방지합니다. IPC-A-610에 따르면 솔더 조인트는 오목하고 매끄러우며 보이드나 브릿지가 없어야 합니다. 실제로 솔더가 패드를 완전히 적시도록 보드를 가열하고 담그는 것을 의미합니다. 엔지니어들은 사용하는 혼합물의 온도 프로파일을 정확히 맞추기 위해 제조업체와 긴밀하게 협력해야 합니다.

어셈블리 단계에서는 빠른 수동 검사와 AOI 스캔으로 방어합니다. 한 가지 요령은 솔더가 평평하게 리플로우될 수 있도록 부품 패드를 패드에서 약간 중심에서 벗어나게 밀어주는 것입니다. 예방 차원에서 설계 검토 시 툼스토닝 가능성을 없애고 솔더가 모든 부분을 채우도록 부품 간의 써멀 패드와 그라운드 비아를 확인해야 합니다.
자격 인증으로 예방하는 박리 및 비아 문제

레이어 분리와 비아/구리 문제는 종종 소재나 공정 결함에서 비롯됩니다. 수분이 많은 보드를 너무 빠르게 가열하거나 수지 경화가 불완전한 경우 박리가 발생할 수 있습니다. 검증된 소재와 확인된 라미네이션 공정을 사용하면 이를 방지합니다. 비아 파손은 종횡비 규칙과 설계 가이드라인을 준수함으로써 방지됩니다. 비아와 홀 주위의 충분한 애뉼러 링이 중요합니다. JLCPCB의 DFM 도구는 링이 너무 얇은 경우 명시적으로 플래그합니다. 설계 시 비아 종횡비를 권장 한계 내로 유지하고 필요한 경우 비아인패드 도금을 사용하세요. 요약하면, 박리와 비아 균열을 방지하는 것은 대부분 인증된 보드 소재를 사용하고 IPC 자격 공정을 따르는 문제입니다.
트러블슈팅 vs 재설계: 언제 어떤 선택을?
가장 중요한 결정 중 하나는 수정 대 재설계입니다. 소량 보드 생산이나 프로토타입의 경우 빠른 수정이 합리적입니다. 기술자는 부품이 잘못되거나 오픈된 경우 일반적으로 실험실 벤치에서 하나의 넷이나 부품을 수정할 수 있습니다. 재설계 트리거의 원인은 여러 보드 파손, 지속적으로 낮은 수율, 또는 최종 사용 요구사항을 충족하지 못하는 결함입니다. 마찬가지로, 어셈블리에서 높은 비율의 조인트에 툼스토닝이 발생한다면 반복적으로 수리하는 것이 아니라 PCB 풋프린트나 리플로우 프로파일을 재작업해야 합니다.
실제로는 경험 법칙이 안내합니다: 수리에 두 번 이상의 특정 부위 개입이 필요하다면 PCB를 재설계하세요. 대량 생산은 설계에 의한 신뢰성을 의미합니다. 수천 개 중 하나의 파손도 용납되지 않을 수 있습니다. 대량 생산의 한계선은 제품의 IPC 등급으로 명시될 수 있습니다.
JLCPCB가 PCB 트러블슈팅 감소에 도움이 되는 방법
무료 DFM 피드백 및 검사
JLCPCB는 제조 전에 문제를 잡기 위한 도구를 제공합니다. 설계자들은 JLCPCB의 무료 온라인 DFM 검사기를 사용하거나 가이드라인을 참조하여 트레이스 폭, 드릴 크기, 간격, 애뉼러 링이 제조업체의 한계를 충족하는지 확인할 수 있습니다. DFM 도구는 부품 배치 문제, 트레이스 폭 위반, 클리어런스 문제를 포함한 전형적인 설계 결함을 즉시 찾아냅니다. 이 자동화된 검토는 많은 잠재적 파손이 일찍 플래그되어 재설계를 방지한다는 것을 의미합니다.
AOI 검사는 반쯤 마스크된 패드나 불충분한 솔더 볼륨을 포착합니다. JLCPCB는 또한 넷과 내부 연결을 검증하기 위해 필요에 따라 플라잉 프로브나 X선 테스트를 수행합니다. 본질적으로 그들의 생산 전 검사는 안전망입니다: 애뉼러 링 클리어런스와 같은 알려진 문제 지점이 선택된 스택업에 대해 확인되고 어셈블리가 기준에 따라 검사됩니다.
PCB 트러블슈팅 체크리스트

민감한 부품에 전원을 공급하기 전에 멀티미터로 각 전원 전압이 정격 수준에 있는지 확인하세요. VCC와 GND 사이의 저항을 측정하여 단락을 확인하세요. 레일이 0V를 읽는다면 가능한 단락 회로나 누락된 부품을 조사하세요. 중요 넷에 DMM의 통전 모드를 사용하세요. 그라운드가 공통이고 격리되어야 하는 넷에 실제로 단락이 없는지 확인하세요.

전원이 켜지면 레귤레이터, 기준 전압, ADC/DAC 핀에서 실제 전압을 측정하세요. 예상치 못한 강하나 노이즈는 디커플링 문제를 나타냅니다. 오실로스코프를 사용하여 클록, 데이터 버스, 아날로그 신호를 프로브하세요. 파형을 예상 기준 형태와 비교하세요. 디지털 신호의 경우 올바른 로직 레벨을 확인하세요. 고속 엣지의 경우 링잉이나 반사를 살펴보세요. 의심스러우면 LCR 미터로 디커플링 커패시터를 확인하세요. 불량 커패시터는 종종 임피던스가 훨씬 높거나 완전히 오픈 파손 상태입니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q: PCB 트러블슈팅에 필수적인 도구는 무엇인가요?
A: 디지털 멀티미터(DMM)는 통전 및 전압 확인의 기본 도구입니다. 오실로스코프는 신호 파형과 노이즈를 검사하는 데 필수적입니다. 그 외에 LCR 미터, 열화상 카메라, 디지털 버스용 로직 분석기가 있습니다.
Q: 단락이나 끊어진 트레이스를 빠르게 찾는 방법은?
A: 먼저 보드 전원을 끈 상태에서 통전 모드의 DMM으로 예상치 못한 연결을 찾으세요. 연속되어야 하는 넷의 오픈 회로는 단선을 나타냅니다. 잠깐 전원을 켜고 각 레일 전압을 측정하세요. 0V에 고착된 레일은 종종 단락을 의미합니다.
Q: 이런 문제를 피하는 데 도움이 되는 설계 관행은?
A: 엄격한 DFM 규칙과 IPC 가이드라인을 따르세요. 항상 IC 전원 핀 근처에 디커플링 커패시터를 포함하고 크로스토크를 방지하기 위해 고속 트레이스에서 적절한 간격을 유지하세요.
Q: JLCPCB의 DFM 도구와 검사가 어떻게 도움이 되나요?
A: JLCPCB는 제조 전에 거버 파일을 분석하는 무료 온라인 DFM 검사기를 제공합니다. 설계 오류를 즉시 플래그합니다.
Q: 솔더 품질을 위해 어떤 IPC 기준을 따라야 하나요?
A: IPC-A-610 표준은 솔더 조인트 합격 기준의 벤치마크입니다. SMT 및 관통 홀 조인트에 대한 기준을 명시합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......