열, 신호 불량을 방지하는 PCB 트레이스 폭 완벽 가이드
3 분
- PCB 트레이스 폭을 잘못 정했을 때 숨어 있는 위험
- PCB 트레이스 폭이란 무엇이며 어떻게 계산하는가?
- 최신 설계에서 표준 PCB 트레이스 폭을 정하는 실용 규칙
- PCB 설계 툴과 실제 제조 사이의 간극
- JLCPCB가 고정밀 트레이스 폭 제조를 구현하는 방법
- PCB 트레이스 폭에 관한 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 납땜 불량 방지: 릴리프 스포크가 열을 가둬 냉납을 막고 소형 부품의 툼스토닝을 방지합니다.
- 전력 패드는 제외: 서멀 패드와 3A를 초과하는 트레이스는 솔리드 연결로 유지해 열 방출을 극대화하고 전압 강하를 최소화합니다.
- 스포크 형상 맞추기: 수동 부품에는 얇은 스포크(0.10–0.20mm)를, 일반 SMD에는 넓은 스포크(0.20–0.30mm)를 사용합니다.
- 에칭 마진 확보: 생산 중 과에칭을 견딜 수 있도록 스포크를 제조업체 최소값보다 30% 크게 설계합니다.
기판의 여러 치수 가운데 실제 전류와 실제 열을 다루며 실제로 고장 위험을 안고 있는 치수가 하나 있습니다. 바로 PCB의 트레이스 폭입니다. 라우팅 중 몇 초 만에 정하는 값이지만, 버티거나 버티지 못하거나 둘 중 하나입니다. 잘못 정하면 구리가 과열되고, 솔더 마스크가 갈색으로 변하며, 로직 전원 레일이 임계값 아래로 떨어지고, 결국 기판은 작업대가 아닌 고객의 손에서 고장 나게 됩니다!

이 가이드에서는 트레이스 폭이 전기적으로 어떤 역할을 하는지, 표준 폭 계산 공식이 어떻게 작동하는지를 하나의 완전한 계산 예제로 설명하고, 계산기가 도움이 될 때와 틀린 값을 줄 때, 내층과 외층에 서로 다른 폭이 필요한 이유, 그리고 제조업체가 실제로 에칭할 수 있는 범위를 다룹니다.
PCB 트레이스 폭을 잘못 정했을 때 숨어 있는 위험
구리 트레이스를 멀티탭 연장선이라고 생각해 보십시오. 가는 연장선으로도 책상 스탠드는 하루 종일 문제없이 켤 수 있습니다. 하지만 같은 연장선에 전기 히터를 꽂으면 몇 분 만에 피복이 물렁해집니다. 연장선은 그대로인데 전류가 달라진 것입니다.
기판도 마찬가지입니다. ESP32-WROOM-32의 리셋 핀에 문제없이 신호를 공급하던 트레이스도 모터 드라이버 전류를 흘리게 하면 달아오르며, EDA 툴은 이를 전혀 막아 주지 않습니다.
PCB 트레이스 폭이란 무엇이며 왜 회로 성능을 좌우하는가
PCB 트레이스 폭은 PCB 각 층에 있는 구리 배선의 폭으로, 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지의 너비를 밀리미터나 mil 단위로 측정한 값입니다. 구리 두께가 도체의 단면을 결정하고, 도체 단면은 흘릴 수 있는 전류, 도체에 걸리는 전압 강하, 온도 상승을 결정합니다. 구리는 완벽한 도선이 아니라 저항값이 매우 작은 저항기이며, 폭은 그 값을 조정하는 수단입니다.
표준 1oz 구리의 두께는 약 35µm(1.4mil)이며, 면저항은 스퀘어당 약 0.49mΩ입니다. 트레이스 폭과 같은 길이만큼 이동하면 1스퀘어를 지나는 것이고, 폭의 2배 길이를 이동하면 2스퀘어를 지나는 식입니다. 폭을 2배로 늘리면 저항은 절반으로, 발열은 4분의 1로 줄어듭니다.
폭은 세 가지 기능을 합니다.
- 전류 용량: 단면이 클수록 트레이스가 과열되기 전에 더 많은 열이 빠져나갑니다.
- 전압 강하: 좁은 전원 트레이스는 부하에 도달해야 할 공급 전압을 빼앗아 갑니다.
- 임피던스: 고속 네트에서는 폭이 유전체 높이와 함께 특성 임피던스를 결정하며, 전류는 고려 대상이 아닙니다.
과열, 소손, 과도한 전압 강하
커넥터에서 부하까지 100mm(3.9in) 길이에 폭 0.5mm(20mil), 1oz 구리 트레이스로 3A를 흘린다고 가정해 보겠습니다. 이는 200스퀘어 경로로 약 98mΩ에 해당합니다. 쌀알만큼 얇은 구리 띠에서 295mV가 손실되고 0.88W의 전력이 소모됩니다. 3.3V 레일이라면 공급 전압의 9%를 그냥 잃는 셈입니다. 폭을 2mm(79mil)로 넓히면 24.6mΩ, 전압 강하 74mV, 전력 손실 0.22W로 줄어듭니다. 게다가 구리는 뜨거워질수록 반격합니다! 온도가 1°C 오를 때마다 저항이 약 0.39%씩 증가하므로, 트레이스는 더 많은 열을 내고 점점 더 뜨거워집니다.
3D 프린터 제어 기판을 예로 들어 보겠습니다. 12A를 소비하는 24V 히트베드가 2oz 구리, 폭 1.5mm(59mil), 길이 80mm(3.1in) 경로로 연결되어 있었는데, 이는 13mΩ으로 솔더 마스크 아래에 약 1.9W의 열이 집중되는 구조입니다. 수십 시간 출력한 뒤 마스크는 갈색으로 변했고, 터미널 블록 부분에서 구리가 들뜨기 시작했습니다. 이를 6mm(236mil) 폭의 푸어로 다시 배선하자 손실이 0.47W로 줄었습니다.
PCB 트레이스 폭이란 무엇이며 어떻게 계산하는가?
업계의 답은 1950년대부터 사용되어 온 하나의 경험식입니다. 이 식은 기본 원리에서 유도된 것이 아니라 실제 기판의 측정값에 곡선을 맞춰 얻은 것이므로, 그 위에 설계자의 판단을 더해야 합니다.
IPC-2221 PCB 트레이스 폭 공식 분석
PCB 트레이스 폭 공식(IPC-2221)은 전류를 트레이스의 단면적 및 허용 온도 상승과 연결합니다.

I = k × ΔT^0.44 × A^0.725
각 기호와 단위는 다음과 같습니다.
- I 는 트레이스에 흐르는 전류로, 단위는 암페어(A)입니다.
- ΔT 는 (기판 온도 대비) 허용되는 최대 온도 상승으로, 단위는 섭씨(°C)입니다. 절대 온도가 아니라 온도 변화량입니다.
- A 는 구리의 단면적입니다(mil²).
- k 는 상수입니다(외층 트레이스는 0.048, 유전체층 사이의 내층 트레이스는 0.024).
전류로부터 폭을 구해야 하므로 식을 다음과 같이 변형합니다.
A = ( I / (k × ΔT^0.44) )^(1/0.725)
그다음 단면적을 구리 두께로 나눕니다. 외층에서 2A가 필요하고, 10°C 상승을 허용하며, 기판은 두께 1.378mil의 표준 1oz 구리라고 가정해 보겠습니다.
- 온도 상승값을 0.44제곱합니다. 10^0.44 = 2.754.
- 외층용 k를 곱합니다. 0.048 × 2.754 = 0.1322.
- 전류를 그 결과로 나눕니다. 2 / 0.1322 = 15.13.
- 그 값을 1 / 0.725, 즉 1.379제곱합니다. 15.13^1.379 = 42.4 mil², 이것이 필요한 단면적입니다.
- 단면적을 구리 두께로 나눕니다. 42.4 / 1.378 = 30.8 mil.
답은 30.8mil, 즉 0.78mm로, 0603 저항 몸체의 짧은 변과 비슷한 폭입니다.
| 전류 (A) | 10°C 상승 시 폭 | 20°C 상승 시 폭 | 실무에서의 의미 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.115 mm (4.5 mil) | 0.076 mm (3.0 mil) | 대부분의 제조 최소값보다 작으므로, 공식이 아니라 설계 규칙이 폭을 결정 |
| 1 | 0.30 mm (11.8 mil) | 0.20 mm (7.8 mil) | 일반적인 5V 또는 3.3V 레일에 무난한 기본값 |
| 2 | 0.78 mm (30.8 mil) | 0.51 mm (20.2 mil) | 상당한 기판 면적이 필요하므로 부품 배치 전에 경로를 계획해야 함 |
| 3 | 1.37 mm (53.8 mil) | 0.90 mm (35.3 mil) | 트레이스를 넓히는 것보다 2oz 구리가 유리해지기 시작하는 지점 |
| 5 | 2.77 mm (108.9 mil) | 1.82 mm (71.5 mil) | 거의 3mm에 달하는 구리 폭이므로 대개 폴리곤 푸어가 더 나음 |
| 10 | 7.19 mm (283 mil) | 4.72 mm (186 mil) | 1oz로는 현실적인 배선이 불가능합니다. 후동박, 플레인 또는 버스바로 전환하십시오. |
수동 계산과 온라인 PCB 트레이스 폭 계산기 비교
수치는 온라인 PCB 트레이스 폭 계산기로 구하십시오. 다만 계산기가 조용히 틀린 값을 내놓을 때 알아챌 수 있도록, 직접 손으로 한 번은 계산해 보시기 바랍니다.
계산기가 아는 입력값은 세 가지뿐입니다: 전류, 온도 상승, 구리 무게입니다. 계산기는 기판이 주위 온도 55°C의 밀폐형 인클로저 안에 있어서 "10°C 상승"이 실제로는 구리 온도 65°C가 된다는 사실을 모릅니다. 2mm 떨어진 곳에서 리니어 레귤레이터가 2W를 발산하고 있다는 사실도 모릅니다. 2mm 폭의 전원 트레이스가 비아 두 개 사이를 지나며 0.4mm로 좁아진다는 사실도 모릅니다. 이 마지막 경우는 숙련된 설계자도 자주 놓칩니다. 트레이스가 흘릴 수 있는 전류는 가장 좁은 구간이 결정하며, 그 구간은 거의 항상 직접 측정한 부분이 아닙니다.
해결 방법: 라우팅 후 전원 경로 전체를 고배율로 훑어보며 가장 좁은 지점을 찾고, 그 지점을 기준으로 네트 전체의 폭을 정하십시오.
전류 용량 기준은 2009년 IPC-2152로 대체되었습니다. IPC-2152는 20세기 중반의 곡선 맞춤이 아닌 실측 열 데이터를 기반으로 하며, 다양한 두께의 기판, 다양한 유전체 열전도율, 다양한 구리 플레인과 인접한 경우, 그리고 공기 중이나 진공 환경에도 적용할 수 있습니다.
외층과 내층 트레이스: 위치에 따라 계산이 달라지는 이유
내층에서는 상수 k가 0.048에서 0.024로 절반이 됩니다. 단면적에는 0.725의 지수가 걸려 있으므로, k가 절반이 된다고 필요한 단면적이 2배가 되는 것이 아니라 약 2.6배가 됩니다. 앞의 2A, 10°C 상승 예제를 다시 보겠습니다. 외층에서는 0.78mm(30.8mil)였습니다. 내층에서는 같은 공식이 2.03mm(80mil)를 요구하며, 크지 않은 전류에 비해 내층 공간을 상당히 차지합니다.
여기에는 설계자들이 거의 들어 본 적 없는 사실이 있습니다. 이 50% 디레이팅은 측정된 것이 아니라 가정에 불과했습니다. 엔지니어들은 주변에 대류할 공기가 없으니 매립된 트레이스가 더 뜨거울 것이라고 생각했습니다. 그러나 IPC-2152에서 제대로 측정한 결과, 같은 폭과 전류의 내층 트레이스는 대체로 더 낮은 온도로 동작하는 것으로 나타났습니다. 주변 유전체가 정지된 공기의 대류보다 열을 더 잘 전도하기 때문입니다. 솔리드 그라운드 플레인 위의 내층 트레이스는 플레인이 열을 옆으로 퍼뜨려 주므로 온도가 더욱 낮으며, 이는 고립된 배선보다 잘 계획된 구리 푸어가 낫다는 근거이기도 합니다.
최신 설계에서 표준 PCB 트레이스 폭을 정하는 실용 규칙
대부분의 기판에서 대부분의 네트는 계산기가 필요하지 않습니다. 고민 없이 적용할 기본값과, 정말 중요한 몇몇 네트에서는 멈추고 계산하는 습관이 필요할 뿐입니다.
- 신호 및 로직 네트: 0.15~0.25mm(6~10mil): 밀리암페어 수준의 전류는 열적으로 무시해도 되므로, 제조업체가 저렴하게 구현할 수 있는 폭을 골라 그대로 유지하십시오. 일반적인 기판에서 대부분의 배선에 쓰이는 표준 PCB 트레이스 폭입니다.
- 전원 네트: 1oz 외층 구리 기준 암페어당 약 1mm(39mil)의 폭을 적용합니다. 10°C 상승 기준으로 공식이 요구하는 값의 약 2배로 일부러 넉넉하게 잡은 값이며, 이 여유가 에칭 공차, 패드 넥 부분, 따뜻한 인클로저 환경을 흡수해 줍니다.
- 제조업체의 최소값 미만으로는 절대 배선하지 마십시오. 대부분의 제조업체에서 최소값은 구리 무게와 층수에 따라 0.09mm(3.5mil)~0.15mm(6mil) 범위입니다.
- 임피던스 제어 네트는 예외입니다: 50Ω 단일 종단 또는 90Ω 차동 네트에서는 폭이 전류가 아니라 적층 구조에 따라 결정됩니다. "안전하게" 하려고 정합된 트레이스를 넓히면 오히려 지키려던 것을 망가뜨립니다.
- 5A를 넘으면 폭을 넓히지 말고 전략을 바꾸십시오: 2oz 구리로 바꾸거나, 폴리곤 푸어를 사용하거나, 비아로 연결한 두 층에 걸쳐 네트를 배선하거나, 버스바를 사용하십시오.
- 기본적으로 10°C 상승을 기준으로 설계하고, 주위 온도와 공기 흐름을 확실히 알고 있는 경우에만 20°C를 적용하십시오.
실제 하드웨어도 이 패턴을 따릅니다: 65W GaN USB-C 충전기를 열어 보면 신호 쪽은 모두 머리카락처럼 가는 트레이스인 반면, 출력 경로는 커넥터로 이어지는 넓은 구리 영역입니다. LM2596이나 TPS54331 기반의 3A 강압 모듈은 입력 및 출력 레일에 약 1.4mm(55mil), 나머지 부분에는 0.2mm(8mil) 정도면 충분합니다.
PCB 설계 툴과 실제 제조 사이의 간극
EDA 툴은 모서리가 날카로운 완벽한 직사각형을 그립니다. 하지만 제조업체가 만들어 내는 것은 모서리가 둥근 사다리꼴입니다. 이 두 형상의 차이에서 놀라울 만큼 많은 열 관련 불량이 생겨납니다.
구리 에칭과 두께가 최종 트레이스 폭을 바꾸는 방식
서브트랙티브 에칭에서는 화학 약품을 분사해 구리를 제거하는데, 화학 반응은 설계한 윤곽을 존중해 주지 않습니다. 에칭액은 아래로 파고들 뿐만 아니라 레지스트 아래쪽으로도 "언더에칭"을 일으켜, 라미네이트 쪽 밑변이 윗면보다 넓은 사다리꼴 단면만 남깁니다.

이는 에칭 팩터로 측정합니다. 에칭 깊이를 한쪽 언더컷으로 나눈 값으로, 일반적인 생산 값은 2.5~4.0 범위이며 정확한 에칭 깊이/언더컷 비율은 에칭액의 화학 조성에 따라 달라집니다.
형상이 작아질수록 에칭 팩터 관리가 더 중요해집니다. 제조업체가 이미징 단계에서 사전 보정을 위해 아트워크를 넓히기 때문입니다. 공개된 공차를 기준으로 설계하십시오. 공개된 ±20% 공차의 극단에서는 0.09mm(3.5mil) 트레이스가 0.072mm(2.8mil)로 완성될 수 있으며, 이는 계산한 것보다 저항이 25%, 발열이 25% 더 커진다는 뜻입니다.
미세 트레이스가 공장 공차의 한계에 도달하면 어떤 일이 생길까?
공정 하한 아래로 밀어붙이면 불량은 더 이상 이론에 머물지 않습니다. 언더컷이 얇은 구간을 관통하면서 머리카락처럼 가는 트레이스가 끊어집니다. 간격을 너무 좁히면 에칭 후 남은 구리 조각이 단락을 일으킵니다. 임피던스 제어 네트는 허용 범위를 벗어납니다. 또한 약 0.09mm(3.5mil) 미만의 기판은 수율이 낮은 더 엄격한 공정 등급으로 넘어가며, 이는 가격 상승과 더 긴 리드타임으로 나타납니다.
해결 방법: 기본 6mil 템플릿을 믿지 말고, 제조업체의 실제 설계 규칙 파일을 EDA 툴에 불러오십시오. 대부분의 툴 기본값은 수년 전에 정해진 것으로, 지금은 어느 제조업체의 실제 역량과도 맞지 않습니다.
JLCPCB가 고정밀 트레이스 폭 제조를 구현하는 방법
위의 모든 내용은 제조업체가 공개한 수치를 매 배치마다 지킨다는 전제 위에 있습니다. 바로 이 일관성이 계산을 실제로 작동하는 기판으로 바꿔 줍니다.

초정밀 트레이스 공차를 위한 첨단 에칭 관리
JLCPCB는 트레이스 폭 공차를 ±20%로 공개하고 있으며, 자동화된 에칭액 관리와 통계적 공정 관리(SPC)를 통해 최소 트레이스 폭/간격 한계를 유지합니다. 덕분에 에칭 팩터를 결정하는 에칭액 농도와 분사 압력이 생산 중에 변동하지 않습니다.
| 구리 무게 | 기판 유형 | 최소 트레이스 폭 / 간격 | 설계에 주는 의미 |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 1~2층 | 0.10 / 0.10 mm (4 / 4 mil) | 단순한 기판에서 대부분의 파인 피치 이스케이프에 충분한 해상도 |
| 1 oz | 4층 이상 | 0.09 / 0.09 mm (3.5 / 3.5 mil) | 가장 미세한 배선이 가능하며, BGA 팬아웃용으로 아껴 두는 것이 좋음 |
| 2 oz | 2층 | 0.16 / 0.16 mm (6.5 / 6.5 mil) | 두꺼운 구리는 에칭 여유가 더 필요하므로 배선 채널을 넓게 계획해야 함 |
| 2 oz | 4층 이상 | 0.15 / 0.15 mm (6 / 6 mil) | 전류 용량과 배선 밀도 사이의 균형이 좋음 |
| 2.5~4.5 oz | 2층 전용 | 0.20~0.30 mm (8~12 mil) | 미세 형상을 포기하는 대신 고전류용 후동박 적용 |
각 행보다는 전체적인 패턴을 보십시오. 구리 무게가 한 단계 올라갈 때마다 배선 해상도를 대가로 치르게 됩니다. 두꺼운 구리는 에칭에 시간이 더 걸리고, 그동안 언더컷도 더 깊어지기 때문입니다. 2oz 구리와 0.09mm(3.5mil) 트레이스를 동시에 요구하는 설계라면 더 엄격한 공차가 아니라 적층 구조 변경이 필요합니다. 두 가지를 모두 충족하는 에칭 공정은 없습니다.
트레이스 폭 오류를 조기에 잡아내는 자동 DFM 검사
업로드된 모든 설계는 생산 전에 자동 DFM 분석을 거치며, 아직 무료로 수정할 수 있는 단계에서 트레이스 및 간격 위반, 구리 슬리버, 구리와 기판 가장자리 간 문제를 표시해 줍니다. 엔지니어링 문의는 기판이 출하된 후가 아니라 패널 이미징 전에 제기됩니다. 이 검토는 안전망일 뿐, 직접 하는 점검을 대신하지는 않습니다. 업로드하기 전에 다음 다섯 가지를 확인하십시오.
- DRC를 툴의 공장 기본값이 아닌 제조업체의 실제 최소값으로 설정합니다.
- 1A를 넘는 모든 네트의 전체 경로를 소스 패드에서 부하 패드까지 따라가며 가장 좁은 지점을 찾습니다.
- 고전류 스루홀 패드의 서멀 릴리프 스포크를 확인합니다. 가는 스포크 4개가 이를 공급하는 트레이스보다 더 심한 병목이 될 수 있습니다.
- 선택한 구리 무게가 폭 계산 시 가정한 값과 일치하는지 확인합니다.
고전류 성능을 위한 다층 적층 구조
약 5A를 넘어서면 정답은 더 넓은 트레이스가 아니라 더 나은 적층 구조입니다. 최대 32층, 0.4mm~4.5mm 두께, 0.5oz·1oz·2oz 내층 구리를 지원하므로, 전원 레일을 좁은 채널로 억지로 통과시키는 대신 전용 플레인 쌍을 할당할 수 있습니다. 2oz 내층 플레인은 엄청나게 넓은 트레이스처럼 동작합니다. 전류가 플레인 전체 면적에 퍼지고 저항은 급격히 낮아지며, 열은 기판 전체로 빠져나갈 수 있습니다. 노트북 메인보드가 수십 암페어를 공급하면서도 넓은 트레이스가 거의 없는 이유가 바로 이것입니다.
비아는 사람들이 잘못 판단하기 쉬운 부분입니다. 배럴 도금 두께가 20~25µm인 0.3mm(12mil) 완성 비아는 약 0.019~0.024mm²의 구리 단면을 가지며, 이는 1oz 구리에서 폭 0.54~0.68mm(21~27mil) 트레이스와 비슷한 단면입니다. 비아 하나는 병목이 아니며, 사각형 배열로 4개를 배치하면 이를 공급하는 2mm 트레이스보다 여유 있게 더 많은 전류를 흘릴 수 있습니다.
PCB 트레이스 폭에 관한 자주 묻는 질문
Q: 표준 PCB 트레이스 폭은 얼마입니까?
일반 신호 및 로직 배선에는 0.15~0.25mm(6~10mil)가 일반적인 기본값입니다. 어떤 신호에 필요한 것보다도 훨씬 많은 전류를 흘릴 수 있고, 모든 제조업체가 저렴하게 구현할 수 있기 때문입니다. 전원 트레이스는 전류에 따라 개별적으로 폭을 정하며, 1oz 외층 구리 기준 1A에 약 0.3mm(12mil)부터 시작합니다.
Q: 1A에는 PCB 트레이스 폭이 얼마나 되어야 합니까?
1oz 구리 외층에서 10°C 상승 기준으로 공식은 약 0.30mm(11.8mil)를 제시하며, 대부분의 설계자는 에칭 공차와 패드 넥킹을 흡수하기 위해 0.5mm(20mil)로 올려서 사용합니다. 내층에서는 같은 전류에 약 0.78mm(31mil)가 필요합니다.
Q: 트레이스 폭 계산에는 IPC-2221과 IPC-2152 중 무엇을 사용해야 합니까?
전류 용량 기준은 IPC-2152가 IPC-2221을 대체했으며, 1950년대의 곡선 맞춤이 아닌 실측 열 데이터를 기반으로 합니다. 빠르고 보수적인 1차 추정에는 IPC-2221 공식을 사용하고, 기판 면적이 빠듯할 때는 IPC-2152로 전환하십시오.
Q: 더 두꺼운 구리를 선택하면 더 좁은 트레이스를 사용할 수 있습니까?
그렇습니다. 전류 용량은 단면적에 따라 달라지며, 2oz 구리는 1oz보다 두께가 2배입니다. 하지만 두꺼운 구리는 에칭 시 언더컷이 더 커지므로, 동시에 제조업체의 최소 트레이스 폭도 커집니다.
Q: 왜 내층 트레이스는 외층 트레이스보다 넓어야 합니까?
IPC-2221 공식은 내층에서 상수를 0.048에서 0.024로 절반으로 줄이므로, 같은 전류에 약 2.6배의 단면적이 필요합니다. 이 디레이팅은 매립된 트레이스가 더 뜨거울 것이라는 가정에서 나온 것이지만, 이후 IPC-2152 측정에서 내층 트레이스가 오히려 더 낮은 온도로 동작하는 경우가 많다는 사실이 밝혀졌습니다.
결론
PCB 트레이스 폭에 대한 유용한 관점의 전환은, 트레이스 폭을 라우팅 스타일이 아닌 부품 값으로 다루는 것입니다. 모든 트레이스는 정격 전력을 가진 저항기이며, 폭을 선택하는 순간 이 두 값을 함께 정하게 됩니다. 공식은 출발점을 제공하고, 공차는 얼마나 여유를 더해야 하는지 알려 주며, 가장 좁은 구간이 네트의 실제 동작을 결정합니다.
중요한 네트는 신중하게 폭을 정하고, 나머지는 기본값을 적용하며, 가장 넓은 부분이 아니라 경로 전체를 확인하십시오. 기판은 작아지고 전력 요구는 커지는 지금, 엄격한 에칭 관리와 자동 DFM이야말로 계산한 폭을 계산대로 동작하는 구리로 바꿔 줍니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......