고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
2 분
- PCB 도금의 기본 원리
- 주요 PCB 도금 방식과 제조 기술
- PCB 도금 공정 단계별 분석
- 치명적인 도금 불량 위험 예방
- JLCPCB의 정밀 도금 인프라와 품질 보증
- PCB 도금에 관한 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다.
- 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다.
- 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다.
- 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다.
- IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다.
PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저 맨 레진 위에 화학적 시드층을 키워야 합니다.

그림 1: 수직 연속 동도금 라인을 지나가는 패널
그런 다음에야 실제로 중요한 두께까지 전류로 도금할 수 있습니다. 화학 반응이 먼저, 전류가 그다음이라는 이 2단계 원리가 앞으로 접하게 될 거의 모든 도금 방식, 불량, 검사 규칙을 설명해 줍니다. 이 가이드에서는 두 메커니즘이 어떻게 다른지, 그리고 패턴 도금과 패널 도금을 가르는 차이가 무엇인지 다룹니다. 또한 ENIG와 하드 골드 같은 표면 처리가 어떻게 입혀지는지도 설명합니다. 도금조의 화학 조성과 전류 밀도는 마지막에 다룹니다. 깊은 비아가 리플로우를 견딜 수 있을지를 결정하는 요소이기 때문입니다.
PCB 도금의 기본 원리
도금은 겉보기에는 하나처럼 보이지만 실제로는 두 가지 역할을 합니다. 드릴 홀을 통해 수직 연결을 만들고, 노출된 구리를 보호합니다. 두 역할이 대하는 표면이 전혀 다르기 때문에, 공정의 두 부분은 완전히 다른 화학 반응을 사용합니다.
화학적 석출 vs 전해 도금 메커니즘
갓 드릴 가공한 홀은 절연된 관입니다. 드릴이 구리층을 잘라 냈지만, 남은 벽면은 에폭시 레진과 유리섬유로 이루어져 있으며, 둘 다 전기가 통하지 않습니다. 아직 전기가 통하지 않으므로 전해 도금을 할 수 없습니다.

그림 2: 도금된 모든 층을 보여 주는 도금 관통홀 단면
- 무전해 동도금은 이 문제를 화학적으로 해결합니다: 도금조 안에서 구리 이온은 외부 전류 없이 포름알데히드의 작용으로 팔라듐 촉매가 있는 모든 표면 위에 환원됩니다. 도금조는 표면의 도전성을 가리지 않으므로 레진, 유리, 노출된 내층 구리를 똑같이 코팅합니다.
- 실제 두께는 전해 도금으로 더합니다: 패널을 산성 황산구리 용액에 담그면 패널이 음극이 되어, 막 시드층을 형성한 홀 벽을 포함해 연결된 모든 표면에 구리가 석출됩니다. 석출 속도는 셀당 시간당 약 25µm이므로, 약 1시간 도금하면 배럴이 최종 벽 두께에 도달합니다. 이 단계에서 비로소 진정한 도금 홀이 완성됩니다.
도금 품질이 전류 용량과 신호 무결성에 미치는 영향
전류는 구리 배럴을 통해 흐르며, 배럴 벽의 두께가 흘릴 수 있는 전류량을 결정합니다. 0.3mm 홀에서 25µm 벽은 약 0.024mm²의 구리 단면을 제공합니다. 이는 1oz 구리에서 0.67mm 트레이스와 같은 수준입니다. 벽을 18µm로 줄이면 단면의 28%를 잃게 되어, 비아가 전류 경로에서 가장 좁은 지점이 됩니다. 기계적 위험은 저항으로 인한 위험보다 더 큽니다. Tg 이하에서 FR-4는 두께 방향으로 약 50ppm/°C씩 팽창하는 반면, 구리는 17ppm/°C씩 팽창합니다.
벽에 얇은 부분이 있으면 변형이 그 부분에 집중되며, 크랙은 도금에서 가장 약한 지점부터 시작됩니다. 크랙이 생긴 배럴도 상온에서는 여전히 맞닿아 있으므로 도통 테스트에서는 드러나지 않습니다. 도금은 신호 무결성에도 중요한 요소입니다. 1GHz에서 구리의 표피 깊이는 약 2.1µm입니다.
주요 PCB 도금 방식과 제조 기술
PCB 도금 방식은 서로 경쟁하지 않는 세 가지 계열로 나뉩니다. 각 계열이 앞 단계가 남겨 둔 결과물에 의존하기 때문입니다.
무전해 동도금과 전해 도금 개요
동도금 공정
- 무전해 동도금: 외부 전류 없이 드릴 홀 안에 얇은 도전성 구리층을 석출하는 자기 촉매 공정입니다. 주로 이후 도금을 위해 벽면 전체를 준비하는 데 사용합니다.
- 다이렉트 메탈라이제이션: 무전해 동도금 대신 도전성 카본, 그래파이트, 고분자를 사용합니다. 도전성 피막이 홀을 전해 도금할 수 있는 상태로 만들며, 포름알데히드 기반 화학 공정을 피할 수 있습니다.
- 전해 동도금: 전류를 이용해 표면과 홀 배럴 안쪽에 필요한 구리 두께를 쌓습니다.
전해 도금조 첨가제
- 억제제(Suppressor): 전류가 많이 흐르는 바깥 표면의 석출을 늦춥니다.
- 광택제(Brightener): 홀 중앙을 포함해 전류가 적게 흐르는 영역의 석출을 촉진합니다.
- 평활제(Leveler): 모서리와 돌출부에 구리가 과도하게 쌓이는 것을 제어합니다.
이러한 첨가제가 함께 작용해 도금 분포를 개선하고, 홀 전체에 걸쳐 더 균일한 구리 두께를 만드는 데 도움을 줍니다.
비교 분석: 패턴 도금 vs 패널 도금
패턴 도금과 패널 도금의 차이는 단지 패널을 언제 이미징하느냐에 있습니다.

그림 3: 패턴 도금과 패널 도금의 공정 흐름 비교
- 패널 도금은 먼저 구리 표면 전체를 전해 도금한 다음, 포토레지스트를 도포하고 두꺼워진 구리에 회로를 에칭합니다.
- 패턴 도금은 먼저 이미징을 하고, 레지스트가 열린 곳에만 구리를 도금한 뒤, 에칭 전에 주석 레지스트로 덮습니다.
두 방식의 동작을 다르게 만드는 것은 에칭입니다. 패널 도금에서는 에칭액이 트레이스 사이의 구리를 약 60µm 제거해야 합니다. 패턴 도금에서는 주석 레지스트가 도금된 회로를 보호하므로 얇은 기본 동박만 에칭합니다. 언더컷은 에칭액이 작용하는 시간에 비례하므로, 깊게 에칭할수록 측벽이 희생됩니다. 그래서 패널 도금은 약 0.1mm(4mil) 미만의 선폭과 간격에서 어려움을 겪습니다.
| 항목 | 패널 도금 | 패턴 도금 | 설계에 주는 의미 |
|---|---|---|---|
| 이미징 순서 | 패널 전체를 도금한 후 이미징 및 에칭 | 먼저 이미징한 후 열린 영역만 도금 | 패턴 도금은 레지스트 박리 공정이 추가되어 라인이 더 길어짐 |
| 트레이스 사이에서 에칭하는 구리 | 기본 동박과 도금 두께 전체, 약 60µm(2.4mil) | 기본 동박만, 보통 12~18µm(0.5~0.7mil) | 에칭 깊이가 얕을수록 언더컷이 줄고 트레이스 벽이 곧아짐 |
| 실용적인 선폭 및 간격 | 약 0.1mm(4mil)까지 무난함 | 0.075mm(3mil) 이하까지 가능 | 파인 피치 BGA 팬아웃에는 사실상 패턴 도금이 필요함 |
| 구리 두께 균일성 | 표면 전체에 걸쳐 매우 균일함 | 국부적인 패턴 밀도에 따라 달라짐 | 피치보다 평탄도가 중요한 후동박 에는 패널 도금이 적합함 |
| 일반적인 용도 | 후동박, 성긴 형상, 단순한 2층 작업 | HDI, 파인 피치, 대부분의 다층 생산 | 평균 형상이 아니라 가장 미세한 형상에 맞춰 공정을 선택할 것 |
표면 처리 도금 옵션(ENIG, 침지은, 하드 골드)
표면 처리는 마지막 도금 공정으로, 솔더 마스크가 구리를 노출시킨 곳에만 적용됩니다. 맨 구리는 며칠 안에 산화되며, 산화된 패드에는 솔더가 젖지 않습니다. 따라서 표면 처리는 기판이 조립 단계에 이를 때까지 패드의 납땜성을 유지하기 위해 존재합니다.
ENIG는 무전해 니켈 침지 금(Electroless Nickel Immersion Gold)의 약자로, 두 층 모두 전해 도금이 아닙니다. 니켈은 구리 위에 화학적 배리어를 형성합니다. 그런 다음 금 이온이 니켈 원자와 자리를 바꾸는 치환 반응으로 금이 석출됩니다. 이 반응은 니켈이 덮이면 멈추므로, ENIG의 금 두께는 수십 나노미터 단위로 측정됩니다.
침지은도 같은 치환 메커니즘으로 작동하지만, 니켈 배리어 없이 구리 위에 바로 석출됩니다. 그래서 평탄하고 저렴하지만, 황 성분과 취급에 여전히 민감합니다.
하드 골드는 실제로 전해 도금되고 내마모성을 위해 코발트로 경화한다는 점에서 예외적입니다. DDR4 DIMM이나 PCIe 카드 엣지 커넥터가 겪는 1,000회의 삽입 사이클을 견딜 만큼 두껍습니다.
아래 표에서 사용 가능한 모든 표면 처리와 그 특성을 확인하십시오.
| 표면 처리 | 석출 두께 | 적용 표준 | 제 역할을 하는 곳 |
|---|---|---|---|
| ENIG | 니켈 3~6µm(118~236µin), 금 0.05~0.1µm(2~4µin) | IPC-4552 | 파인 피치 BGA 및 QFN, 평탄한 패드, 긴 보관 기간 |
| 침지은 | 0.1~0.3µm(4~12µin) | IPC-4553 | ENIG보다 저렴한 비용의 평탄한 저손실 RF 패드 |
| 하드 골드 | 니켈 위 0.76µm(30µin) 이상 | ASTM B488 | 반복적으로 꽂았다 빼는 엣지 커넥터 및 접점 |
| 침지주석 | 0.8~1.2µm(31~47µin) | IPC-4554 | 압입형 커넥터 및 평탄한 패드, 짧은 보관 기간 |
| OSP | 0.2~0.5µm(8~20µin) | IPC-4555 | 최저 비용, 단일 리플로우, 대량 생산 소비자용 기판 |
| 무연 HASL | 불균일, 약 1~40µm(0.04~1.6mil) | J-STD-003 | 스루홀 및 성긴 SMD용으로 가장 저렴하지만 파인 피치에는 부적합 |
1마이크론 두께로 도금한 금은 수십 나노미터로 석출한 금보다 몇 배나 비쌉니다. 그래서 하드 골드는 보통 접점 영역에만 한정해 적용합니다. 올바른 표면 처리 선택 가이드에서 같은 트레이드오프를 조립 관점에서 자세히 다룹니다.
PCB 도금 공정 단계별 분석
거의 모든 도금 불량은 구리가 석출되기 전에 생깁니다. 준비 공정이 시드층이 고르게 붙을지를 결정하며, 전해 도금 단계는 준비 공정이 남긴 결과물 위에만 쌓아 올릴 수 있습니다.
표면 준비: 세정, 마이크로 에칭, 활성화
드릴 가공은 홀 안을 지저분하게 만듭니다. 마찰열로 레진이 녹아 노출된 내층 구리 위로 번집니다. 따라서 내층이 자체 라미네이트의 얇은 막으로 절연되어 버릴 수 있습니다. 이 스미어를 제거하는 것은 기계적 작업이 아닌 화학적 작업이며, 가장 먼저 진행됩니다.

그림 4: PCB 도금 공정의 7가지 준비 단계
전체 PCB 도금 공정은 패널이 도금 셀에 들어가기 전에 7가지 준비 단계를 거칩니다.
- 디스미어: 60~80°C의 용제 팽윤제가 드릴 스미어를 연화시킵니다. 이어서 55~85g/L의 과망간산칼륨이 이를 산화시켜 제거하고, 환원제가 망간 잔여물을 벗겨 냅니다.
- 컨디셔닝: 양이온성 컨디셔너가 레진과 유리에 양전하를 부여해, 음전하를 띤 촉매 콜로이드가 달라붙게 합니다.
- 마이크로 에칭: 과황산염 또는 과산화물로 제어된 에칭을 해 구리를 1~2µm 제거하고, 접착에 유리한 깨끗하고 약간 거친 표면을 만듭니다.
- 프리딥 및 활성화: 패널을 보통 100~300ppm의 콜로이드 팔라듐 도금조에 넣어, 모든 홀 벽에 촉매 입자를 씨앗처럼 뿌립니다.
- 가속화: 약산으로 팔라듐 콜로이드의 주석 안정제를 벗겨 내, 그 아래의 촉매를 노출시키고 활성화합니다.
- 무전해 동도금: 촉매가 부착된 표면에 0.5~2.0µm의 화학 동을 키워, 패널의 한쪽 면에서 반대쪽 면까지 전기가 통하게 합니다.
- 플래시 도금: 패널이 메인 도금 셀을 기다리기 전에, 짧은 전해 스트라이크로 연약한 시드층을 두껍게 만듭니다.
접착력을 조용히 좌우하는 것은 컨디셔닝 단계이며, 이후 실시할 수 있는 어떤 검사에서도 보이지 않습니다. 측정 가능한 층을 남기지 않으므로, 패널이 도금될 때까지 무엇이 잘못되었는지 알려 주는 것이 없습니다.
치명적인 도금 불량 위험 예방
도금 불량은 무작위로 생기는 경우가 드뭅니다. 거의 모든 불량은 용액이 표면에 닿지 못하게 했거나, 전류가 표면에 고르게 닿지 못하게 한 무언가로 거슬러 올라갑니다.
홀 벽 보이드와 피팅 완화
홀 벽 보이드는 구리 배럴에 도금이 전혀 형성되지 않은 틈입니다. 얇은 부분이 아니라 유전체가 그대로 드러난 곳이므로, 비아가 흘리는 전류는 그 주위로 비집고 돌아가야 합니다. 피팅은 이와 다릅니다. 피트는 구리에 생긴 작은 분화구로, 보통 도금 도중 무언가가 표면에 내려앉을 때 생깁니다.

그림 5: 정상 배럴, 홀 벽 보이드, 도그본 도금의 마이크로섹션 비교
마이크로섹션에서 보게 될 보이드의 대부분은 다섯 가지 원인에서 비롯됩니다.
- 홀 안에 갇힌 공기: 작고 깊은 홀에는 용액이 밀어낼 수 없는 기포가 남아, 그 뒤쪽에는 도금이 되지 않습니다. 습윤제와 진공 보조 또는 초음파 유동으로 촉매 공정 전에 기포를 깨뜨립니다.
- 불완전한 디스미어: 내층 패드 위에 레진이 남아 있으면 촉매와 구리가 모두 차단되어, 연결이 필요한 바로 그 층에 보이드가 생깁니다.
- 유리섬유 돌출: 벽면에서 튀어나온 섬유 다발이 뒤쪽 표면을 가리고 활성화를 방해하므로, 도금이 그 부분을 그냥 건너뜁니다.
- 부족하거나 오염된 촉매: 팔라듐 농도가 낮으면 시드가 없는 부분이 생기며, 촉매 작용을 할 것이 없는 곳에서는 무전해 동도금이 시작되지 않습니다.
- 도금조 내 입자: 부유 고형물이나 유기물 분해 생성물이 전해 도금 중 표면에 내려앉아 한 지점을 가리면, 석출층에 분화구가 남습니다.
두 가지 흔적은 서로 반대 방향을 가리키므로, 마이크로섹션은 주의 깊게 읽을 가치가 있습니다. 내층 패드와 나란히 있는 보이드는 디스미어나 활성화 문제를, 패널 전체에 흩어진 피트는 도금조 여과 문제를 가리킵니다.
고종횡비 비아의 도금 분포 제어
종횡비는 기판 두께를 완성 홀 직경으로 나눈 값으로, 도금 문제를 예측하는 단 하나의 숫자입니다. 0.2mm 비아가 있는 1.6mm 기판의 종횡비는 8:1입니다. 그러면 용액이 양쪽 끝에서 중앙까지 홀 직경의 8배 거리를 이동해야 합니다. 균일 전착성(throwing power)은 도금조가 이러한 형상에 얼마나 잘 대응하는지를 나타냅니다.
약 8:1을 넘으면 이 수치가 급격히 떨어지고, 배럴은 양쪽 입구는 두껍고 중앙은 잘록한 도그본 형태가 됩니다. 평균 벽 두께는 여전히 정상으로 측정되더라도 가장 얇은 지점은 사양에 한참 못 미칠 수 있으며, 바로 이 조건이 리플로우에서 크랙을 일으킵니다. 종횡비는 제조업체의 문제가 아니라 설계 변수이므로, 해결책은 적층 구조에 있습니다. 1.6mm 기판의 비아를 0.3mm로 유지하면 종횡비가 약 5:1로 유지됩니다. JLCPCB가 공개한 규칙은 도금 관통홀의 종횡비가 10:1을 넘지 않도록 하는 것입니다. 비아 종횡비 가이드에서 각 구간별로 문제가 시작되는 지점을 설명합니다.
JLCPCB의 정밀 도금 인프라와 품질 보증
도금 품질은 완성된 기판에서는 보이지 않으므로, 중요한 것은 제조업체가 이를 측정하고 그 수치를 제공하느냐입니다.
균일한 구리 두께를 위한 자동 도금 라인
보통 VCP로 줄여 부르는 수직 연속 도금(Vertical Continuous Plating)은 대량 생산에서 구리 두께를 반복 가능하게 만들어 줍니다. 패널이 이동하는 컨베이어에 매달려 일정한 속도로 각 셀을 통과하는 동안, 전해액이 전체 면적에 걸쳐 강하게 순환됩니다. 모든 패널이 같은 시간 동안 같은 경로를 따르므로, 패널 간 편차는 작업자의 판단이 아니라 장비 설정의 문제가 됩니다.
외층 구리 두께와 홀 도금은 같은 셀에서 형성되므로 함께 움직입니다. 외층 구리로 2oz를 선택하면 패널이 도금조에 더 오래 머뭅니다. 그러면 별도의 옵션이 아니라 그 부수 효과로 배럴이 더 두꺼워집니다.PCB 도금 두께 분석 글에서 표면 처리와 구리 두께별 차이를 자세히 다룹니다.
마이크로섹션 테스트로 검증하는 IPC Class 2 및 3 준수
마이크로섹션은 도금을 실제로 볼 수 있는 유일한 방법입니다. 패널에서 쿠폰을 잘라 에폭시에 고정합니다. 그런 다음 홀 중심선까지 연마해, 현미경 아래에서 배럴 벽이 드러나게 합니다. IPC-TM-650 2.1.1 방법이 이 절차를 정의하며, 덕분에 제조업체 간 수치를 비교할 수 있습니다.

그림 6: 열응력 시험 후 측정 중인 연마된 마이크로섹션 쿠폰
측정은 한 번의 판독이 아니라 정해진 패턴을 따릅니다. 벽 두께는 배럴의 둘레와 길이 방향으로 여러 지점에서 기록됩니다. 한 번의 판독으로는 균일한 20µm 벽과 평균값이 같은 도그본을 구분할 수 없기 때문입니다. 합격 여부는 최소값으로 결정됩니다.
| 요구 사항 | Class 2 | Class 3 | 주문에 미치는 영향 |
|---|---|---|---|
| 홀 벽 평균 구리 두께 | 20µm(787µin) | 25µm(984µin) | Class 3는 도금 사이클이 길어 비용과 리드타임이 늘어남 |
| 가장 얇은 지점의 구리 두께 | 18µm(709µin) | 20µm(787µin) | 리플로우 중 크랙이 생기는 것은 평균이 아니라 얇은 지점 |
| 홀 벽 보이드 | 홀당 1개, 길이의 5% 미만 및 둘레 90도 이내, 전체 홀의 최대 5% | 허용 안 됨 | Class 2라면 출하될 기판도 Class 3에서는 불합격되어 수율이 떨어짐 |
| 일반적인 용도 | 산업용, 소비자용, 대부분의 상용 하드웨어 | 항공우주, 의료, 차량 안전 시스템 | 현장 고장이 정말 용납되지 않는 경우에만 Class 3를 지정할 것 |
설계자들이 과소평가하는 것은 두 번째 행입니다. 배럴이 평균 22µm라도 12µm짜리 얇은 부분이 있으면 불량이 될 수 있기 때문입니다. Class 3는 평균뿐 아니라 최소값도 엄격하게 규정하며, 추가적인 공정 관리의 대부분이 바로 여기에 들어갑니다.
PCB 도금에 관한 자주 묻는 질문
Q: PCB 도금으로 완성 기판 두께가 달라집니까?
그렇습니다. 다만 아주 조금이며, 적층 구조 전체가 아니라 외층에서 생기는 변화입니다. 전해 도금은 외층 표면에 약 20~25µm의 구리를 더합니다. 따라서 외층 1oz 구리로 주문한 기판은 동박만의 두께보다 두껍게 완성됩니다.
Q: 도금 관통홀이 전기 테스트가 아니라 조립 후에 불량이 난 이유는 무엇입니까?
거의 항상 상온에서는 닫혀 있다가 열을 받으면 벌어지는 배럴 크랙 때문입니다. 얇거나 불균일한 벽은 두 부분이 여전히 맞닿아 있으므로 제조업체의 도통 테스트를 통과합니다.
Q: 표면 처리가 기판의 전류 용량을 높여 줍니까?
아닙니다. 계산에서 무시해도 됩니다. 표면 처리층은 두꺼워야 몇 마이크론에 불과하고, 니켈은 구리보다 전도성이 몇 배 낮으므로 전도에 거의 기여하지 않습니다.
Q: 한 기판에 하드 골드 엣지 핑거와 ENIG 패드를 함께 적용할 수 있습니까?
가능하며, 소켓에 꽂는 카드를 만드는 일반적인 방법입니다. 하드 골드는 접점 핑거에만 선택적으로 전해 도금하고, 기판의 나머지 부분에는 더 저렴한 표면 처리를 적용합니다.
Q: 신뢰할 수 있는 비아를 얻으려면 IPC Class 3를 지정해야 합니까?
대개는 필요 없습니다. Class 2도 이미 홀 벽 평균 20µm를 규정하고 있어 대부분의 산업용 및 소비자용 하드웨어를 충분히 감당합니다. Class 3는 평균을 25µm로 높이고 홀 벽 보이드를 전면 금지하므로, 수율이 떨어지고 비용이 올라갑니다.
결론
PCB 도금은 제조업체가 제공하는 고정된 서비스로 여기기 쉽지만, 사실 거의 모든 변수가 회로도 단계에서부터 영향을 줄 수 있는 것들입니다. 홀 크기가 종횡비를, 구리 두께가 도금 시간을, 형상 피치가 패턴 도금과 패널 도금의 선택을, 기판의 커넥터가 표면 처리를 결정합니다. 이러한 선택을 할 때 그것이 도금에 관한 결정이라고 알려 주는 것은 없습니다. 길러 둘 가치가 있는 단 하나의 습관은 평균이 아니라 가장 얇은 지점을 기준으로 생각하는 것입니다.
평균 벽 두께는 보고서를 통과하지만, 현장에서 네 번째 열 사이클 후 크랙이 생기는 것은 얇은 부분입니다. 기판이 얇아지고 비아가 작아질수록 평균과 최소값의 차이는 더 벌어질 뿐입니다. 따라서 마이크로섹션 데이터는 서류철에 넣어 둘 것이 아니라 읽어 볼 가치가 있습니다. JLCPCB는 도금 사양을 공개하고 IPC 기준에 맞춘 검사를 실시해 일반 시제품 주문에서도 이러한 데이터를 제공하므로, 가정을 그냥 믿지 않고 직접 확인할 수 있습니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......