PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
1 분
- PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까?
- 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로
- PCB 치수 안정성을 좌우하는 4가지 요인
- 0.75% 휨과 ±0.1 mm 공차를 읽는 법
- 설계자가 제조 전에 확인할 체크리스트
- 자주 묻는 질문
- 정리
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다.
PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까?
치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다.

치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로
- 내층 정합 불량: 적층·가열 과정에서 코어와 프리프레그가 서로 다르게 움직이면 드릴과 내층 패드의 위치 관계가 달라질 수 있습니다.
- 부품 실장 문제: 패드와 부품 위치가 어긋나거나 기판이 휘면 솔더 페이스트 접촉, BGA 접합, 자동 실장에 영향을 줄 수 있습니다.
- 비아·접합부 응력: 반복적인 열 팽창과 수축은 스루홀 도금 및 솔더 접합부에 응력을 가합니다. 실제 위험도는 재료, 구조, 온도 범위에 따라 달라집니다.
원고에 나온 “50 μm만 어긋나면 반드시 쇼트가 난다” 같은 단일 기준은 적용하지 않았습니다. 허용 오차는 패드 크기, 피치, 정합 설계와 조립 공정에 따라 정해야 합니다.
PCB 치수 안정성을 좌우하는 4가지 요인
1. 적층재의 CTE, Tg, 흡습 특성
열팽창계수(CTE)는 온도가 변할 때 재료가 얼마나 팽창하는지 나타냅니다. PCB에서는 평면 방향인 X·Y축과 두께 방향인 Z축을 구분해야 합니다. 유리전이온도(Tg) 이상에서는 수지의 거동이 달라지므로, 여러 번 리플로를 거치거나 높은 온도에서 사용할 보드는 Tg와 Z축 팽창 특성을 함께 확인합니다. 높은 Tg 하나만으로 치수 안정성을 보장할 수는 없습니다. 재료별 CTE, 흡습률, 제조 공정을 같이 비교해야 합니다.
FR-4, 고Tg FR-4, 폴리이미드, 고주파용 라미네이트는 제품별 물성이 다릅니다. 원고의 재료별 CTE·Tg 숫자를 보편적 사양처럼 옮기지 않았습니다. 선택한 소재의 데이터시트를 기준으로 판단하세요. 예를 들어 Rogers RO4835T 데이터시트는 한 제품의 방향별 CTE와 치수 안정성 시험 조건을 각각 제시합니다.
2. 대칭적인 스택업과 구리 분포
상·하층의 구조와 구리 분포가 크게 다르면 적층 및 냉각 중 불균형한 응력이 생겨 휨 위험이 커집니다. 가능하다면 중심을 기준으로 층 구조를 대칭에 가깝게 설계하고, 큰 구리 면이 한쪽에만 몰리지 않도록 제조사와 스택업을 검토하세요. 전기적 요구 때문에 완전한 대칭이 어렵다면 그 조건을 견적·제조 검토 단계에서 명확히 전달하는 편이 좋습니다.
3. 적층·드릴·에칭 공정
제조사는 재료의 움직임을 고려해 내층 이미징과 적층 조건을 조정합니다. 이후 드릴, 도금, 외형 가공까지 위치 관계가 유지돼야 합니다. 따라서 외형 공차 하나만 확인하기보다 내층 정합, 홀 위치, 드릴과 패드의 환형 링도 설계 기준에 포함해야 합니다.

4. 보관 습도와 리플로 조건
습기를 흡수한 재료는 가열 과정에서 다른 거동을 보일 수 있습니다. 보드 보관 조건과 리플로 프로파일을 조립 업체와 확인하고, 고온·고습 또는 반복 열사이클이 예상되는 제품은 시제품으로 평가하세요.
0.75% 휨과 ±0.1 mm 공차를 읽는 법
IPC-6012EA 자동차 분야 부속 규격에는 지정 조건에서 최대 보우·트위스트 0.75%가 제시됩니다. 다만 이를 모든 PCB 주문의 자동 보증치로 해석하면 안 됩니다. 적용 규격, 제품 종류, 조립 방식과 발주 문서에 적힌 요구 조건을 확인해야 합니다. 측정 방법은 IPC-TM-650 2.4.22를 참고할 수 있습니다.
마찬가지로 ±0.1 mm는 모든 형상과 공정에 똑같이 적용되는 수치가 아닙니다. JLCPCB 리지드 PCB 제조 능력 표는 CNC 정밀 가공과 일반 가공, V-커팅의 외형 공차를 구분합니다. 제품을 주문하기 전 해당 가공 방식과 보드 크기·두께의 적용 범위를 확인하세요.
설계자가 제조 전에 확인할 체크리스트
| 항목 | 확인할 질문 |
|---|---|
| 재료 | 선택한 라미네이트의 Tg, X/Y·Z축 CTE와 흡습 특성을 확인했는가? |
| 스택업 | 층 구조와 구리 분포가 가능한 범위에서 균형을 이루는가? |
| 내층 정합 | 드릴과 내층 패드의 위치 여유, 환형 링 요구를 확인했는가? |
| 외형·평탄도 | 외형 공차와 보우·트위스트 요구를 별도로 명시했는가? |
| 조립 | 패널 레일·피듀셜·리플로 조건을 조립 업체와 맞췄는가? |
| 검증 | 시제품의 치수, 평탄도와 실제 조립 결과를 측정할 계획이 있는가? |
보드의 크기·층수·재료·가공 방식이 정리됐다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 제작 조건 확인하기로 주문 가능한 사양을 살펴보세요. 특수한 평탄도나 위치 공차는 발주 전에 별도로 문의하는 것이 좋습니다.
자주 묻는 질문
고Tg FR-4를 쓰면 PCB가 휘지 않나요?
그렇지 않습니다. Tg는 중요한 재료 특성이지만, 휨에는 스택업, 구리 분포, 보드 두께와 공정 조건도 영향을 줍니다.
PCB 치수 안정성과 외형 공차는 같은 뜻인가요?
아닙니다. 외형 공차는 완성된 보드의 가로·세로 또는 가공 치수에 대한 허용 범위입니다. 치수 안정성은 제조와 사용 중 재료 및 패턴 위치가 얼마나 변하는지까지 포함합니다.
작은 보드라면 패널화가 항상 필요한가요?
항상 필요한 것은 아닙니다. 작은 보드의 취급성과 자동 조립을 개선할 수 있지만, 패널 레일과 분리 방식, 조립 설비 조건을 함께 검토해야 합니다.
정리
PCB 치수 안정성을 높이려면 재료 사양, 대칭적인 스택업, 내층 정합, 외형·평탄도 요구를 각각 확인해야 합니다. 숫자 하나를 모든 설계에 적용하기보다 실제 부품 피치와 사용 환경에 맞는 공차를 정하고, 시제품에서 측정한 결과를 다음 설계에 반영하세요.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......