PCB 기능 테스트로 출시 첫날부터 완벽하게 작동하는 제품 만들기
1 분
- 현대 전자기기에서 기능 테스트가 더욱 중요한 이유
- PCB 기능 테스트(FCT)의 이해와 다른 검사 방법과의 차이
- 일반적인 PCB 테스트 전략과 전체 FCT를 적용해야 하는 시점
- JLCPCB의 고정밀 검사가 성공적인 FCT의 기반이 되는 방법
- 기능 테스트에 최적화된 PCB 설계 모범 사례
- PCB 기능 테스트에 대해 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 겉보기에 멀쩡하다고 해서 제대로 동작한다는 뜻은 아닙니다. AOI, ICT, X선 같은 구조 검사로는 잡아낼 수 없는 실제 성능은 오직 PCB 기능 테스트(FCT)로만 검증할 수 있습니다.
- JLCPCB의 E-테스트, AOI, X선 검사가 무결점 하드웨어를 보장하므로, FCT에서는 설계와 펌웨어 문제에만 집중할 수 있습니다.
- 테스트 용이성을 고려해 설계하십시오. 명확한 테스트 포인트를 추가하고, 빠른 검증을 위해 펌웨어에 테스트 모드를 넣어 두십시오.
- 마지막 팁: 출하 전에는 반드시 FCT를 수행하십시오. 비용이 큰 현장 불량을 막고, 출시 첫날부터 제품에 대한 신뢰를 쌓을 수 있습니다.
몇 년 전, 작업대에서 육안 검사를 마친 모터 드라이버 기판을 출하한 적이 있습니다. 모두 문제없어 보였습니다. 솔더링은 깨끗했고, 조립 업체는 AOI 검사를 통과시켰으며, 모든 패널에 외관상 결함이 전혀 없었습니다. 그런데 고객의 라인에서 첫 번째 기판을 가동하자, 기판은 아무 동작도 하지 않은 채 가만히 있었습니다. 하드웨어는 완벽했지만 제품은 작동하지 않았던 것입니다. 무척 뼈아픈 경험이었고, 그 뒤로 저는 모든 고객에게 이 교훈을 전합니다. 겉보기에 멀쩡한 기판을 제대로 동작하는 기판으로 착각하지 마십시오. 설계가 정말로 작동하는지는 실제로 테스트하고 사양과 처음부터 끝까지 비교해 봐야만 알 수 있습니다.
그 단계가 바로 PCB 기능 테스트이며, 이 단계를 건너뛰면 훌륭하게 제조된 기판도 현장 불량이라는 악몽으로 바뀔 수 있습니다. 이 가이드에서는 제가 실제 생산 현장에서 기능 테스트를 수행하고 활용하는 방식을 직접 소개하겠습니다. PCB FCT가 그 어느 때보다 중요한 이유, ICT·AOI·플라잉 프로브·X선 검사와의 차이, 필요한 장비, 그리고 테스트하기 쉬운 기판을 설계하는 방법을 다룹니다. 또한 제조업체의 역할이 어디까지이고 여러분의 역할이 어디서부터 시작되는지도 솔직하게 말씀드리겠습니다. 앞 공정의 검사가 깔끔하면 뒤 공정의 FCT도 수월해집니다.
현대 전자기기에서 기능 테스트가 더욱 중요한 이유
전자기기는 점점 더 고밀도화·고속화되고 펌웨어 의존도도 높아지고 있으며, 이는 여러분도 모르는 사이에 테스트를 훨씬 까다롭게 만들었습니다. 최신 기판은 단순히 구리와 부품의 조합이 아니라, 레지스터 하나만 잘못 설정되거나 전원 레일 하나가 한계치에 조금만 가까워도 현장에서 전체가 고장 날 수 있는 소프트웨어 기반 시스템입니다. 이런 유형의 불량은 육안 검사나 구조 검사만으로는 검출할 수 없습니다. 기판이 전원을 받아 본래 기능을 수행하며 실제 목적대로 사용되는 것은 기능 테스트 단계뿐입니다. 따라서 기능 테스트는 이제 있으면 좋은 선택 사항이 아니라, 실제 물량을 출하하는 모든 업체의 표준 요건이 되었습니다.
PCB FCT를 생략할 때 숨어 있는 위험
기능 검증을 하지 않는다는 것은 모든 앞 공정이 완벽하게 이루어졌고 설계에 동작상의 버그가 하나도 없다고 가정하는 것과 같습니다. 복잡한 기판에서 이 가정이 맞아떨어지는 경우는 생각만큼 많지 않습니다. 검사를 빠져나가는 불량은 대개 비용이 크고 원인을 추적하기 어려운 종류입니다.
- 광학 검사나 물리적 검사로는 검출할 수 없는 펌웨어 및 설정 오류
- 경부하에서는 안정적으로 유지되지만 고부하에서는 전압이 떨어지는 레귤레이터, 즉 한계 성능 문제
- 정적 프로브로 검사할 때는 연결되어 있지만, 기판이 실제로 동작할 때는 끊어지는 간헐적 연결 불량
- 부품 공차가 누적되어 회로가 동작 한계를 아슬아슬하게 넘어서는 문제
- 테스트 지그 비용을 훨씬 웃도는 현장 반품과 브랜드 이미지 손상
냉정한 현실은 이렇습니다. FCT에서 발견한 결함은 몇 달러면 수정할 수 있지만, 같은 결함을 고객이 발견하면 리워크, 배송, 평판 측면에서 수백 달러의 비용이 발생할 수 있습니다.
PCB 기능 테스트(FCT)의 이해와 다른 검사 방법과의 차이
'테스트'라는 용어를 하나의 작업처럼 쓰다 보니 혼동이 생기기도 하지만, 실제로 기판 레벨 테스트는 각각 문제의 특정 부분에 초점을 맞춘 여러 방법의 집합입니다. 중요한 것은 그중 FCT가 어디에 위치해야 하는지를 이해하는 것입니다.
PCB 기능 테스트란?
PCB 기능 테스트(FCT)는 완성된 조립품에 전원을 인가하고 기능 사양대로 동작하는지 시험하는 것입니다. FCT는 개별 부품이나 솔더 접합부를 검사하는 것이 아니라, 최종 사용자가 경험하는 것처럼 기판을 하나의 동작하는 시스템으로서 전체적으로 시험하도록 설계됩니다.
실제로는 기판을 에지 커넥터, 베드 오브 네일(Bed-of-Nails), 또는 맞춤형 인터페이스 하니스를 통해 테스트 지그에 연결합니다. 지그는 전원과 입력 신호 또는 명령을 공급하고 출력을 판정합니다. 보통 펌웨어를 먼저 로드한 다음 기판에서 테스트 시퀀스를 실행해, 전압, 통신 버스, 센서, 모터 출력, LED 상태 등 기판의 모든 기능을 확인합니다.
PCB FCT와 ICT, AOI, 플라잉 프로브 – 간단 비교
모든 검사 방법에는 각자 가장 효과적인 영역이 있으며, 현명한 방법은 이들을 모두 조합하는 것입니다. AOI와 X선은 기판의 조립 상태를, ICT와 플라잉 프로브는 연결과 부품의 정확성을, FCT는 제품의 동작을 확인합니다. 가장 일반적인 PCB 테스트 방법을 살펴보겠습니다.
| 방법 | 검사 항목 | 전원 인가 여부 | 지그 필요 여부 | 최적 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 기능 테스트(FCT) | 사양 대비 전체 동작 | 예 | 예(맞춤형/베드 오브 네일 또는 에지 커넥터) | 완제품이 실제로 작동하는지 검증 |
| 인서킷 테스트(ICT) | 부품 단위의 부품값, 단락, 개방 | 일부 | 예(베드 오브 네일) | 대량 생산의 구조 및 부품 검증 |
| AOI(광학 검사) | 솔더 접합부, 실장 위치, 극성, 부품 유무 | 아니요 | 아니요 | 눈에 보이는 조립 결함의 빠른 검출 |
| 플라잉 프로브 | 개방, 단락, 부품 유무 | 일부 | 아니요(이동식 프로브) | 소량/중량 생산 및 시제품, 지그 비용 없음 |
| X선(AXI) | BGA/QFN 아래의 숨은 접합부, 보이드, 내층 | 아니요 | 아니요 | 광학적으로 볼 수 없는 솔더 검사 |
일반적인 PCB 테스트 전략과 전체 FCT를 적용해야 하는 시점
대표적인 기판 레벨 테스트 방법 개요
일반적으로 생산 테스트 계획은 구조 검사와 기능 검사를 함께 사용합니다. 구조 검사는 기판이 올바르게 조립되었음을 보증하고, 기능 검사는 기판이 제대로 작동함을 보증합니다. 제가 즐겨 쓰는 조합은 다음과 같습니다.
- AOI + FCT: 대부분의 소비자용·산업용 기판에서 쓰이는 업계 표준 조합으로, 눈에 보이는 결함을 찾아낸 뒤 기능을 입증합니다.
- AOI + X선 + FCT: 숨은 접합부를 확인해야 하는 BGA나 하부 단자형 부품에 적합합니다.
- 플라잉 프로브 + FCT: 시제품 및 소량 생산용으로, 지그 비용 없이 연결 상태와 동작을 검증합니다.
- 바운더리 스캔(JTAG) + FCT: 물리적인 프로브 접근이 제한된 고밀도 디지털 기판용으로, JTAG로 내부에 묻힌 네트까지 접근할 수 있습니다.
핵심은 FCT가 거의 항상 마지막 단계라는 점입니다. 구조 검사로 불량을 충분히 걸러 두면, 기능 테스트에서는 솔더 불량이 아니라 동작을 검증하는 데 집중할 수 있습니다.
프로젝트에 완전한 FCT 검증이 필요한 시점 판단하기
그렇다면 전체 FCT를 반드시 해야 하는 경우는 언제일까요? 제 경험상 그 답은 "생각보다 훨씬 자주"입니다. 펌웨어가 탑재되어 물리적인 무언가를 제어하거나 안전과 관련된 기판이라면 반드시 기능 검증을 거쳐야 합니다. 제가 주의 깊게 보는 신호는 다음과 같습니다.
- 기판에서 펌웨어가 동작하거나, 구조 검사로는 시험할 수 없는 동작이 있는 경우
- 모터, 전력단, RF, 대전류 레일 같은 실제 부하에 전원을 공급하는 경우
- 문서화가 필요한 안전, 의료, 자동차 또는 규제 요구 사항이 있는 경우
- 마진이 중요한 아날로그와 디지털 회로가 함께 있는 경우
- 현장 불량 비용이 테스트 지그 비용보다 훨씬 큰 경우
JLCPCB의 고정밀 검사가 성공적인 FCT의 기반이 되는 방법
제조 결함을 제거하는 엄격한 베어 보드 E-테스트와 AOI
JLCPCB는 부품을 실장하기 전, 제조된 PCB에 대해 베어 보드 전기 테스트(플라잉 프로브 또는 지그 방식 E-테스트)를 수행합니다. 이를 통해 모든 네트를 넷리스트와 대조해 개방과 단락을 확인하므로, 제조 공정에서 트레이스가 끊어지거나 연결부가 에칭으로 사라지는 일이 없도록 합니다. 제조 과정에서는 자동 광학 검사로 트레이스 무결성, 솔더 마스크 정합, 패드 품질을 검증합니다. 베어 보드 제조를 마친 기판에서는 설계한 구리 패턴이 그대로 구현되어 있으므로, FCT에서 불량이 나오면 그것은 정체불명의 제조 결함이 아니라 설계 또는 펌웨어 문제입니다.
고급 X선 및 PCBA 검사: 숨은 조립 문제 예방
조립 후에는 검사가 더욱 세밀해집니다. AOI는 조립된 기판의 실장 위치, 극성, 솔더 접합 품질을 검사하고, X선 검사는 광학 시스템으로도 볼 수 없는 BGA, QFN, 하부 실장 부품 내부를 들여다보며 숨은 보이드, 브리징, 개방을 찾아냅니다. 이는 FCT 문제 해결에 매우 중요합니다. BGA 아래의 냉납 접합 하나가 간헐적인 기능 불량을 일으키면, 작업대에서 원인을 찾는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. JLCPCB는 이를 PCBA 검사 단계에서 잡아내므로, 기능 테스트로 넘어가는 기판이 구조적으로 올바르다는 것을 보장합니다. 따라서 전원을 켤 때 여러분은 조립 상태가 아니라 설계 자체를 테스트하게 됩니다.
무결점 하드웨어 납품으로 FCT 문제 해결 최소화
E-테스트, AOI, X선 검사의 효과는 누적됩니다. 즉, 기능 테스트에서 예상치 못한 문제가 줄어듭니다. 입고된 하드웨어에 결함이 없음이 확인되면 FCT 합격률은 올라가고 디버깅 시간은 줄어들며, 발생하는 불량도 제조상의 잡음이 아니라 설계나 펌웨어에서 비롯된 것임이 명확하고 분명하게 드러납니다.
이것이 바람직한 '역할 분담'입니다. JLCPCB의 빠른 견적, 저비용 시제품 제작, SMT 조립으로 구조적으로 완벽한 기판을 받고, 여러분은 그 기판이 제 역할을 하는지 검증하는 기능 테스트를 수행하면 됩니다. FCT를 순조롭게 진행하기 위해 여러분이 쓸 수 있는 가장 강력한 수단은 엄격하게 검사된 무결점 하드웨어에서 출발하는 것입니다.
기능 테스트에 최적화된 PCB 설계 모범 사례
테스트 지그를 위한 테스트 포인트 배치와 접근성 팁
지그는 물리적으로 닿을 수 있는 곳만 측정할 수 있으므로, 테스트 포인트는 전체 테스트 공정과 연결되는 인터페이스입니다. 테스트 포인트를 "남는 공간에 넣는 것"이 아니라 핵심 설계 요소로 다루십시오. 제가 모든 기판에 적용하는 "규칙"은 다음과 같습니다.
- 주요 네트(전원, 접지, 통신 버스, 리셋, 주요 아날로그 네트)에 테스트 포인트를 배치하십시오.
- 포고 핀이 잘 접촉하려면 지름 0.9-1.0 mm 이상의 둥근 노출 패드가 이상적입니다.
- 가능하면 테스트 포인트를 기판 한쪽 면에 배치해 단면 지그를 쓸 수 있도록 하십시오.
- 프로브가 밀집되지 않도록 충분한 간격(약 2.0 mm / 0.075" 피치)을 유지하십시오.
- 지그를 반복해서 정렬할 수 있도록 적절한 툴링 홀과 피듀셜을 마련하십시오.
- 키가 큰 부품 아래나 기판 가장자리에 너무 가까운 곳에는 테스트 포인트를 두지 마십시오.
기판을 올리기만 하면 깔끔하게 접촉하는 지그와, 접촉을 위해 계속 손봐야 하는 지그의 차이는 테스트 포인트 설계에서 결정됩니다.
원활한 FCT 수행을 위한 펌웨어 및 소프트웨어 고려 사항
테스트 용이성의 나머지 절반은 펌웨어에 있습니다. 세계 최고의 기판이라도 소프트웨어 동작에 테스트용 연결 고리가 없다면 제대로 테스트할 수 없습니다. 처음부터 펌웨어에 테스트 모드를 넣으십시오. 전용 테스트 루틴은 모든 출력을 전환하고, 모든 센서를 읽고, 모든 통신 버스를 시험하고, 결과를 시리얼이나 JTAG 링크로 보고할 수 있습니다. 이렇게 하면 몇 분씩 걸리던 수동 프로빙이 몇 초 만에 끝나는 자동 검증으로 바뀝니다. 고밀도 디지털 기판에서 바운더리 스캔(JTAG) 기능까지 함께 활용하면, 물리적인 프로브로는 닿지 않던 네트에도 접근할 수 있습니다. 펌웨어 개발과 동시에 지그를 개발하면 FCT를 빠르고 반복 가능하며 진정으로 신뢰할 수 있게 만들 수 있습니다.
PCB 기능 테스트에 대해 자주 묻는 질문
Q: PCB 기능 테스트란 무엇이며, 무엇을 검증합니까?
PCB 기능 테스트(FCT)는 완성된 조립품에 전원을 인가해 기능 사양대로 동작하는지 검증하는 것으로, 최종 제품이 사용되는 방식 그대로 기판을 동작시켜 봅니다. 전압, 통신, 센서, 출력 성능 등 실제 동작을 검증합니다.
Q: 기능 테스트와 인서킷 테스트(ICT)의 차이는 무엇입니까?
ICT는 베드 오브 네일을 사용해 개별 부품과 연결을 부품 단위로 검사하고, 부품값, 단락, 개방을 확인합니다. 반면 FCT는 기판 전체에 전원을 인가해 처음부터 끝까지의 동작을 검증하므로, 구조적으로는 완벽한 기판에도 남아 있을 수 있는 펌웨어 및 시스템 레벨 결함을 잡아냅니다.
Q: JLCPCB에서 제 기판의 기능 테스트를 수행해 줍니까?
아니요. JLCPCB는 기능 테스트를 수행하지 않습니다. FCT는 고객이 직접 또는 전문 테스트 업체를 통해 제품 사양에 따라 수행합니다. JLCPCB는 베어 보드 전기 테스트, AOI, X선 검사 등 고정밀 검사를 통해 무결점 하드웨어를 제공하므로, 고객의 기능 테스트가 순조롭게 진행될 수 있습니다.
Q: PCB FCT를 수행하려면 어떤 장비가 필요합니까?
최소한 테스트 지그(베드 오브 네일, 포고 핀 또는 결합용 에지 커넥터), 프로그래머블 전원 공급 장치, 테스트 스크립트를 실행하는 테스트 컨트롤러, 그리고 출력을 측정할 DMM이나 오실로스코프 같은 계측기가 필요합니다. 펌웨어 기록과 바운더리 스캔 검증을 위한 펌웨어 프로그래머나 JTAG 인터페이스도 흔히 사용됩니다.
Q:기능 테스트를 쉽게 하려면 PCB를 어떻게 설계해야 합니까?
주요 네트에 약 1 mm 크기의 노출 패드로 접근하기 쉬운 테스트 포인트를 충분한 간격을 두고 추가하고, 한쪽 면에 배치하며, 지그 정렬을 위한 툴링 홀과 피듀셜을 마련하십시오. 펌웨어 측면에서는 출력을 전환하고 측정값을 보고하는 전용 테스트 모드를 구현해, 지그가 동작을 빠르고 반복적으로 검증할 수 있도록 하십시오.
결론
이 글에서 단 하나만 기억하신다면 이것입니다. 겉보기에 멀쩡하다고 해서 제대로 동작하는 것은 아니며, 그 간극을 메워 주는 것은 오직 기능 테스트뿐입니다. 구조 검사(AOI, ICT, X선, 플라잉 프로브 등)는 기판이 올바르게 만들어졌음을 보여 주지만, 제품이 전원을 받았을 때 제대로 작동할지를 판정하는 것은 PCB 기능 테스트입니다. 각 검사를 현명하게 활용하고 처음부터 테스트를 염두에 두고 계획하면, 행운을 빌며 조마조마하게가 아니라 웃는 얼굴로 제품을 출하할 수 있습니다.
그런 자신감에 이르는 더 순탄한 길은 앞 공정에 있습니다. 바로 엄격한 베어 보드 E-테스트, AOI, X선 검사로 하드웨어를 검증받는 것이며, JLCPCB는 모든 제조와 조립 공정에 이러한 고정밀 검사를 적용합니다. 그러면 여러분의 FCT에서는 문제를 해결할 일은 훨씬 줄고, 검증에 집중할 수 있는 여유는 훨씬 늘어납니다. 결함 없는 기판을 받아 잘 계획된 기능 테스트를 수행하면, 제품은 출시 첫날부터 완벽하게 작동합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......