PCB 품질과 신뢰성을 높이는 솔더 브리지 방지 방법
1 분
- 솔더 브리지란 무엇이며 왜 발생하는가
- 솔더 브리지가 PCB 성능과 신뢰성에 미치는 영향
- 솔더 브리지 위험을 최소화하는 설계 전략
- 제조 현장의 공정 관리와 모범 사례
- 고급 예방 기법과 대안
- 솔더 브리지 방지를 위한 JLCPCB의 전문적인 접근 방식
- 솔더 브리지에 대해 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 솔더 브리지는 미세 피치 부품에서 발생하는 SMT 불량의 주요 원인입니다.
- 적절한 솔더 마스크 댐(0.075–0.1mm), 최적화된 스텐실 설계, 관리된 리플로우 프로파일로 솔더 브리지를 방지할 수 있습니다.
- 신뢰성을 극대화하려면 올바른 DFM 관행과 AOI + X선 검사를 함께 적용하십시오.
- 전문적인 제조와 초기 DFM 검토는 1차 수율을 크게 높이고 비용이 큰 리워크를 줄여 줍니다.
미세 피치 QFN이나 0.4mm BGA를 실장해 본 적이 있다면, 첫 리플로우에서 불량이 난 기판을 바라보며 리플로우 후의 허탈함을 느껴 보셨을 것입니다. 저는 반나절 동안 원인을 추적한 끝에 현미경 아래에서 마침내 그것을 찾아냈습니다. 서로 닿으면 안 되는 두 패드 사이에 생긴 작은 솔더 브리지였습니다. 알고 보니 그 작은 솔더 브리지가 전원 레일을 접지에 단락시키고 있었고, 펌웨어로는 결코 바로잡을 수 없는 문제였습니다. 더 곤란한 점은 솔더 브리지가 항상 커다란 땜납 덩어리처럼 눈에 띄지는 않는다는 것입니다. 대부분은 미세 피치 리드 사이, 칩 패키지 아래, 또는 커넥터 가장자리를 따라 맨눈으로는 보이지 않는 곳에 숨어 있습니다.
솔더 브리지는 훌륭한 설계를 여러분도 모르는 사이에 쓸모없는 문진으로 만들어 버리며, 그것도 시간과 비용을 다 들인 뒤인 조립의 마지막 단계에서 일어납니다. 이 글에서는 제가 작업대와 생산 현장에서 직접 겪으며 배운 PCB 솔더 브리지 문제 전반을 살펴보겠습니다. 솔더 브리지란 무엇인지, 왜 생기는지, 그리고 가장 중요한, 애초에 솔더 브리지가 생기지 않도록 하는 설계 및 공정 관리 방법을 다룹니다. 그럼 확실하게 정리해 보겠습니다.
솔더 브리지란 무엇이며 왜 발생하는가
솔더 브리지의 정의와 일반적인 형태
솔더 브리지는 전기적으로 분리되어 있어야 할 인접한 두 패드, 리드 또는 트레이스가 의도치 않게 땜납으로 연결된 솔더링 결함입니다. 간단히 말해, 간격이 열려 있어야 할 곳에 생긴 금속 단락입니다. 맨눈으로 보이는 굵은 땜납 덩어리일 수도 있고, 확대하거나 X선으로만 볼 수 있는 머리카락처럼 가는 필라멘트일 수도 있습니다. 그렇다면 솔더 브리지는 주로 어디에 숨어 있을까요?
공통분모는 근접성입니다. 솔더링 가능한 두 표면이 가까울수록 녹은 땜납이 그 사이로 쉽게 스며들고, 굳은 뒤에도 그대로 남게 됩니다. 그래서 고밀도·미세 피치 레이아웃은 여유 있는 스루홀 기판과는 비교할 수 없을 만큼 훨씬 엄격한 관리가 필요합니다.
SMT 조립 공정의 주요 원인
솔더 브리지가 어떻게 형성되는지 이해하려면 SMT 공정 전체를 살펴봐야 합니다. 이 결함이 단 하나의 요인으로 생기는 경우는 드물기 때문입니다. 대개 단락은 여러 작은 오류가 겹쳐서 발생합니다. 제가 늘 다시 확인하게 되는 근본 원인은 다음과 같습니다.
- 솔더 페이스트 과다: 스텐실 개구부가 너무 크거나 과도하게 인쇄되어 페이스트가 너무 많이 도포된 경우입니다.
- 부품의 틀어짐 또는 위치 오류: 픽 앤 플레이스 공정 중 부품이 틀어지거나 잘못 놓이면 페이스트가 리드 사이로 끌려 들어갑니다.
- 리플로우 프로파일 문제: 승온이 너무 급하거나 피크 시간이 너무 길면 페이스트가 흘러내려 서로 합쳐집니다.
솔더 브리지가 PCB 성능과 신뢰성에 미치는 영향
단락, 기능 불량, 현장 반품
솔더 브리지의 즉각적인 영향은 확실한 단락입니다. 신호 네트가 브리지를 통해 전원 레일이나 접지에 연결되면 해당 네트는 제대로 동작하지 않고, 대개 다른 네트까지 함께 문제를 일으킵니다. 단락이 전원 공급부를 가로질러 생기면 과전류가 흘러 레귤레이터가 과열될 수 있고, 심한 경우 단락 전에는 멀쩡했던 부품까지 손상될 수 있습니다.
하지만 일부 브리지는 기판을 즉시 망가뜨리지 않으며, 바로 이 점이 위험합니다. 어떤 브리지는 간단한 작업대 테스트는 통과하는 단락이나 간헐적 접촉을 만들었다가 몇 주 뒤 현장에서 고장을 일으킵니다. 저항성 브리지는 바이어스 점을 바꾸거나, 고속 신호를 왜곡하거나, 부하가 걸렸을 때 장치를 리셋시킬 수 있습니다. 이런 제품이 현장 반품이 되며, 현장 반품은 공장에서 발견한 결함보다 훨씬 큰 비용이 듭니다. AOI에서 걸러진 기판은 기판 한 장만 잃는 것이지만, 고객 제품 안에서 고장 난 기판은 기판, 배송, 진단 비용에 신뢰까지 잃게 만듭니다.
제조업체가 감수해야 할 비용과 평판 손실
결함에 관해서는 이견이 있을 수 없습니다. 모든 것은 숫자 싸움이며, 솔더 브리지는 그 계산에서 손해를 보는 쪽에 있습니다! 흔히 검사를 빠져나간 브리지 하나의 비용은 후공정으로 갈수록 배로 늘어난다고 합니다(10배 법칙). 조립 단계에서 고치면 1달러, 테스트 단계에서 고치면 10달러, 현장에서 고치면 100달러가 듭니다. 비용 외에도 브리지가 반복되면 리워크 없이 합격하는 기판의 비율인 1차 수율이 떨어집니다. 1차 수율이 낮으면 인건비가 늘고, 납기가 늦어지며, 라인 전체를 예측하기 어려워집니다. 위탁 생산 업체에게는 이러한 평판 손실이 폐기 비용만큼이나 클 수 있습니다.
솔더 브리지 위험을 최소화하는 설계 전략
패드 설계, 솔더 마스크 확장, 부품 간격 규칙
솔더 브리지를 없애기에 가장 이상적인 곳은 페이스트를 인쇄하기 훨씬 전인 레이아웃 단계입니다. 좋은 패드 형상은 녹은 땜납이 머물 자리를 분명하게 정해 주고, 적절한 간격은 땜납이 다른 곳으로 흘러가지 않도록 막아 줍니다. 선택지는 두 가지로, 솔더 마스크 정의(SMD) 패드와 비솔더 마스크 정의(NSMD) 패드가 있습니다. NSMD 패드는 마스크 개구부보다 작은 구리를 사용해 BGA에서 더 일관된 접합을 만들어 주지만, 간격이 좁을 때 문제가 될 수 있는 노출된 구리가 생긴다는 단점이 있습니다. 마스크가 구리 가장자리를 덮는 SMD 패드는 땜납을 가두는 댐이 자체적으로 마련되어 있어, 좁은 미세 피치 영역에서 선호되는 경우가 많습니다. 제가 항상 지키는 원칙은 다음과 같습니다.
- 인접한 두 패드 사이에는 솔더 마스크 댐을 유지하십시오. 댐 크기는 0.075mm~0.1mm입니다. 0.4mm, 0.5mm 피치 부품에서는 바로 이 댐 하나가 브리지 발생 여부를 좌우합니다.
- 개구부가 너무 커져 인접 패드들이 하나의 큰 창이 되지 않도록 솔더 마스크 확장 값을 설정하십시오.
- IPC-7351 랜드 패턴 가이드라인에 따른 부품 간격 코트야드를 사용하고, 실크스크린이 허용하는 한계까지 부품을 바짝 붙여 배치하지 마십시오.
DFM 가이드라인 (고밀도·미세 피치 레이아웃용)
고밀도 설계에서는 DFM(제조 용이성 설계) 관리 수준도 피치에 맞춰 함께 높아져야 합니다. 피치가 좁을수록 깨끗한 접합과 단락 사이의 차이도 그만큼 작아집니다. 확실한 효과를 볼 수 있는 실용적인 DFM 습관은 다음과 같습니다.
- IPC-7351 풋프린트를 사용해 패키지에 맞는 패드 크기를 적용하고, 페이스트가 흘러내리지 않도록 패드를 임의로 길게 만들지 마십시오.
- 고밀도 영역에서는 배선을 엇갈리게 배치하거나 팬아웃해, 솔더링 영역 근처에 구리 형상이 어색하게 놓이지 않도록 하십시오.
- 제조업체가 인쇄할 수 있는 최소 솔더 마스크 슬리버 폭을 추측하지 말고 직접 문의하십시오.
- 미세 피치 부품 가까이에 피듀셜을 배치해 픽 앤 플레이스와 스텐실 정렬 정확도가 떨어지지 않도록 하십시오.
제조 현장의 공정 관리와 모범 사례
스텐실 설계, 솔더 페이스트 양, 리플로우 프로파일 최적화
설계가 잘되었다면, 이제 조립 단계에서 브리지를 막을지 아니면 기판에 그대로 찍어 낼지가 결정됩니다. 페이스트가 어디에 도포될지 결정하는 것이 스텐실이므로, 모든 것은 스텐실에서 시작됩니다. 여기서 중요한 수치는 면적비로, 개구부 면적을 개구부 벽면 면적으로 나눈 비율입니다.
경험칙상 페이스트가 안정적으로 이형되려면 면적비가 0.66보다 커야 합니다. 그렇지 않으면 페이스트가 개구부를 막거나 일정하지 않게 전사되어 브리지로 이어집니다. 미세 피치 부품을 다룰 때 저는 개구부를 패드 크기보다 줄이는 경우가 많으며, 때로는 홈 플레이트(오각형) 형상이나 안쪽으로 들어간 형상을 사용해 브리지가 생기는 부위의 페이스트 양을 줄입니다. 인쇄 다음 단계는 리플로우이며, 프로파일은 페이스트만큼이나 중요합니다. 승온을 제어하고, 소크 구간을 안정적으로 유지하고, 피크를 적절한 범위로 제한하면 땜납이 흘러내리거나 합쳐지는 것을 막을 수 있습니다.
조기 검출을 위한 AOI 및 X선 검사
보이지 않는 것은 고칠 수 없으므로, 검사는 공정에서 여전히 빠져나가는 브리지를 잡아내는 안전망입니다. AOI와 X선은 두 가지 핵심 검사 수단이며, 각각 놓치는 영역이 다릅니다. AOI(자동 광학 검사)는 카메라와 조명을 이용해 기판 표면의 브리지, 부품 누락, 극성 오류를 확인하는 공정입니다.
AOI는 인라인으로 빠르게 수행되며, 노출된 리드에 보이는 브리지를 찾아내는 데 탁월합니다. 하지만 패키지 아래는 볼 수 없습니다. 이때 유용한 것이 X선 검사입니다. X선 검사는 BGA, QFN을 비롯해 부품 본체 아래에 있어 접근할 수 없는 모든 접합부에서 광학 시스템으로는 볼 수 없는 브리지와 보이드를 보여 줍니다. 표면 결함은 AOI로, 숨은 결함은 X선으로 잡는 두 검사를 결합하면, 솔더 브리지가 라인을 벗어나 현장으로 나가기 전에 잡아낼 수 있습니다.
고급 예방 기법과 대안
무세척 플럭스와 세척형 플럭스 선택, 그리고 세척 공정
스텐실이나 리플로우만큼 눈에 띄지는 않지만, 플럭스의 화학적 특성도 브리지 문제에서 중요하며 조립 후 신뢰성에 영향을 미칩니다. 플럭스는 크게 무세척 플럭스와 수용성(세척형) 플럭스 두 가지로 나뉘며, 각각 장단점이 있습니다.
- 무세척 플럭스는 기판에 그대로 남도록 의도된 소량의 (무해한) 잔류물을 남기므로 공정이 간단하고 세척 단계가 필요 없습니다. 다만 문제가 있습니다. 잔류물이 검사 시 아슬아슬한 브리지를 가릴 수 있고, 기판에 맞지 않는 화학 조성이라면 고임피던스 네트에 영향을 주는 잔류물이 남을 수 있습니다.
- 수용성 플럭스는 활성이 더 강하며 완전히 제거할 수 있어 기판을 깨끗하게 유지할 수 있지만, 남은 플럭스는 부식성이 있으므로 철저한 세척이 필요합니다.
민감한 아날로그 네트나 고전압 네트가 있는 미세 피치 부품을 설계에 사용한다면, 촘촘한 패드 사이에서 결함을 가리거나 누설 경로를 만들 수 있는 잔류물을 제거하기 위해 적절한 세척 공정을 반드시 적용해야 합니다.
대체 표면 처리나 조립 방식을 고려해야 하는 경우
같은 브리지 문제와 계속 씨름하기보다 표면 처리나 조립 방식을 바꾸는 것이 최선의 해결책일 때도 있습니다. 표면 처리는 땜납이 젖고 퍼지는 성질에 영향을 미치며, 이는 좁은 형상에서 브리지 발생에 직접적인 영향을 줍니다. 전략을 다시 검토해 볼 만한 상황은 다음과 같습니다.
- 미세 피치 및 BGA 애플리케이션에는 HASL 대신 ENIG 같은 평탄한 표면 처리를 선택해 미세 피치 인쇄의 일관성을 높이십시오. HASL은 땜납 표면이 고르지 않아 인쇄가 더 어렵습니다.
- 0.4mm 미만 피치에서 동일 평면성이 필요한 부품에는 OSP나 침지(Immersion) 계열 표면 처리를 고려하십시오.
- 접합부가 숨겨져 있고 리워크 가능성이 높다면, 다른 패키지를 사용하거나 주변 스루홀 부품과 함께 선택적 솔더링 공정을 적용해 전체적인 브리지 위험을 줄이는 방안을 고려하십시오.
솔더 브리지 방지를 위한 JLCPCB의 전문적인 접근 방식
솔더링성 위험에 초점을 맞춘 엄격한 DFM 검토
제가 JLCPCB라는 제조업체를 좋게 보는 점 중 하나는 기판을 만들기도 전부터 브리지 방지가 시작된다는 것입니다. JLCPCB의 엔지니어링 DFM 검토는 미세 피치 풋프린트의 패드 간격, 솔더 마스크 슬리버, 개구부 문제 같은 솔더링성 문제를 조기에 찾아내, 아직 "간단한 수정"으로 끝날 수 있을 때 잡아 주며 "폐기 보고서"로 이어지지 않게 합니다. 앞서 설계 부분에서 이야기한 관리 원칙이 여러분의 파일에 자동으로 적용되는 셈입니다. 레이아웃이 제조 가능하기를 막연히 바라는 것과, 실제 공정 한계에 맞춰 검증되었음을 아는 것은 완전히 다릅니다.
고급 품질 시스템을 통한 높은 1차 수율
그 성과는 검사 단계에서 드러납니다. 숨은 접합부(BGA, QFN)에 대한 X선 검사와 표면 접합부에 대한 AOI 스캔을 함께 적용하면, 빠져나간 브리지를 기판 출하 전에 확실히 잡아내 높은 1차 수율과 낮은 현장 반품률을 달성할 수 있습니다. 소수의 시제품에서 양산으로 넘어가는 분들에게 DFM, SMT 공정 관리, 다단계 검사의 조합은 솔더 브리지를 더 이상 문제가 되지 않게 만들어 줍니다. 위에서 설명한 모든 원칙을 시제품에 부담 없는 가격으로 실제 구현한 것이라 할 수 있습니다.
솔더 브리지에 대해 자주 묻는 질문
Q: PCB의 솔더 브리지란 정확히 무엇입니까?
솔더 브리지는 분리되어 있어야 할 인접한 두 패드, 리드 또는 트레이스를 의도치 않게 연결하는 땜납 방울이나 필라멘트입니다. 솔더 브리지는 단락을 일으키며, 위치에 따라 네트 전체가 동작하지 않는 문제부터 간헐적인 현장 불량까지 무엇이든 일으킬 수 있습니다.
Q: 솔더 브리지의 가장 흔한 원인은 무엇입니까?
일반적인 원인은 솔더 페이스트 과다, 너무 크거나 정렬이 어긋난 스텐실 개구부, 미세 피치 패드 사이의 불충분한 솔더 마스크 댐, 부품 틀어짐, 그리고 페이스트가 흘러내리게 만드는 리플로우 프로파일 문제입니다. 실제 현장에서 발생하는 브리지는 대부분 이러한 요인이 여러 개 겹쳐서 생깁니다.
Q: 이미 생긴 솔더 브리지는 어떻게 고칩니까?
브리지 위에 새 플럭스를 바른 뒤, 끝이 가는 인두와 솔더 위크로 남는 땜납을 빨아들여 제거하십시오. 확대해서 간격을 확인하고, 접합부의 땜납이 부족해 보이면 새 땜납을 조금 보충한 다음, 잔류물을 닦아 내고 단락이 없어졌는지 확인하십시오.
Q: 미세 피치 패드 사이에 솔더 마스크가 중요한 이유는 무엇입니까?
솔더 마스크 댐이라고 불리는 패드 사이의 얇은 솔더 마스크 띠는 리플로우 중 녹은 땜납이 간격을 넘어 흐르지 못하도록 물리적으로 막아 줍니다. 0.4mm, 0.5mm 피치 부품에서는 이 댐이 브리지를 막는 가장 효과적인 단일 장벽인 경우가 많습니다.
Q:AOI로 모든 솔더 브리지를 잡아낼 수 있습니까?
아닙니다. AOI는 노출된 리드와 눈에 보이는 접합부의 브리지를 찾는 데 탁월하지만, BGA나 QFN 같은 패키지 아래는 볼 수 없습니다. 이러한 숨은 브리지는 X선 검사가 필요하며, 그래서 고신뢰성 생산 라인에서는 두 검사 방법을 함께 사용합니다.
결론
솔더 브리지는 작은 결함이지만 멀쩡한 기판을 망가뜨릴 만큼 큰 문제가 될 수 있으며, 설계, 스텐실, 페이스트, 리플로우가 교차하는 지점에서 발생합니다. 이를 막아 주는 단 하나의 설정은 없습니다. 대신 엄격하게 관리된 패드와 마스크 형상, 적절한 면적비에 맞춰 최적화된 스텐실, 엄격한 리플로우 프로파일, 그리고 2단계 검사를 차곡차곡 쌓아 확률을 내 편으로 만드는 것입니다. 다행히 이러한 관리 방법은 모두 잘 알려져 있고 완전히 반복 가능합니다. 첫 번째 풋프린트부터 솔더링성을 설계 입력값으로 생각하고, DFM 검토와 AOI, X선 검사를 함께 활용하면, 브리지는 더 이상 현미경으로 쫓아다녀야 하는 미스터리가 아닙니다. 이러한 원칙을 적용하고 싶다면, JLCPCB의 DFM 검사, 기판 제조, 정밀 SMT 조립 서비스로 시제품부터 양산까지 브리지 없는 깨끗한 기판을 손쉽게 받아 보실 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......