신속한 제품 테스트를 위한 올바른 PCB 보드 프로토타입 방식 선택
2 분
- PCB 프로토타이핑의 핵심 이해하기
- 다양한 PCB 프로토타이핑 방법 살펴보기
- 전문 프로토타입 기판 제조의 기술적 이점
- PCB 보드 프로토타입 제작에 JLCPCB가 최고의 선택인 이유
- PCB 보드 프로토타입에 관한 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 실제와 같은 테스트: 프로토타입은 양산 등급의 소재, 적층 구조, 풋프린트를 사용하므로 현실적인 설계 검증이 가능합니다.
- DIY 방식의 한계: 브레드보드와 화학 에칭은 SMD 부품, 미세 트레이스, 고속 임피던스에서 한계를 드러냅니다.
- 조기 불량 검출: DFM 검사와 플라잉 프로브 테스트로 제작 전에 단락, 애시드 트랩, 레이아웃 오류를 잡아냅니다.
- 고속 신호와 열 관리: 중요한 신호에는 임피던스 제어가, 발열 부품에는 서멀 비아 어레이가 필요합니다.
- 빠른 납기: 전문 업체의 24시간 신속 제작으로 반복 주기를 몇 주에서 며칠로 단축할 수 있습니다.
PCB 보드 프로토타입은 회로도가 처음으로 현실 세계와 마주하는 순간입니다. 대부분의 설계는 이 만남을 무사히 넘기지 못합니다. 그 사실을 오후 한나절 만에 알게 될지, 아니면 3주를 허비한 뒤에야 알게 될지는 어떤 방법을 선택하느냐에 달려 있습니다.

그림 1: 갓 제작된 소량의 프로토타입 PCB
이 가이드에서 다루는 내용:
- PCB 프로토타입이란 무엇이며 하드웨어 검증에서 어떤 위치를 차지하는가
- 프로토타입 기판과 본격적인 양산은 어떻게 다른가
- 브레드보드, CNC 밀링, 에칭 키트, 전문 제조 서비스 비교
- 주문 전에 DFM 검토와 전기 테스트가 잡아내는 불량
- 프로토타입 단계에서 임피던스 제어와 열 설계는 어떻게 달라지는가
- 신속 프로토타이핑의 비용과 배송 속도
PCB 프로토타이핑의 핵심 이해하기
모든 하드웨어 프로젝트에는 시뮬레이션이 더 이상 설득력을 갖지 못하는 시점이 옵니다. 회로도는 전기적으로 올바르더라도 실제 구리 위에서는 실패할 수 있습니다. 솔더, 라미네이트, 인클로저는 넷리스트에 나타나지 않으므로 EDA 툴은 이를 모델링하지 못합니다.
PCB 프로토타입이란 무엇이며 하드웨어 검증에서 어떤 역할을 하는가
PCB 프로토타입은 보통 5~30개 정도의 소량으로 제작한 완성 기판입니다. 양산에서 사용할 것과 같은 소재와 공정으로 만들어집니다. 그래서 대량 생산을 확정하기 전에 설계를 테스트할 수 있습니다. 프로토타입은 대충 만든 초안이 아닙니다. 같은 FR-4, 같은 적층 구조, 같은 풋프린트를 사용하며, 수량만 다를 뿐입니다. 1만 부를 인쇄하기 전에 인쇄기에서 뽑아 보는 시험 인쇄본이라고 생각하시면 됩니다. 판, 잉크, 종이가 본 인쇄와 똑같습니다. 바로 그 점이 시험 인쇄본을 살펴볼 가치가 있게 만듭니다. 그중 하나라도 바꾸면 더 이상 출하할 제품을 테스트하는 것이 아니게 됩니다.
프로토타입은 서로 다른 세 가지 질문에 답하며, 각각 독립적으로 실패할 수 있습니다. 전기적 질문은 회로가 시뮬레이션에서 약속한 대로 동작하는가입니다. 제조상의 질문은 기판을 반복적으로 제작할 수 있는가입니다. 기구적 질문은 인클로저에 맞고 열을 제대로 방출하는가입니다. 대부분의 엔지니어는 전기적 문제를 예상하기 때문에, 나머지 두 가지는 뜻밖의 문제로 다가옵니다.
프로토타입 기판과 본격적인 양산의 주요 차이점
프로토타입과 양산은 같은 역량을 갖춘 같은 라인에서 생산됩니다. 진짜 차이는 비용이 어디에 쓰이느냐에 있습니다. 기판 5개짜리 프로토타입에서는 분산할 수량이 거의 없으므로 고정 셋업 비용이 대부분을 차지합니다. 1만 개 양산에서는 같은 비용이 단가 속에 묻혀 사라집니다. 대신 부품과 인건비가 주요 비용 요인이 됩니다.
전기 테스트도 수량에 따라 방식이 다릅니다. 프로토타입은 툴링이 전혀 필요 없는 베어 보드 전기 테스트나 플라잉 프로브 테스트를 거칩니다. 프로브가 거버 파일에서 추출한 넷리스트에 맞춰 움직이기만 하면 됩니다. 양산에서는 베드 오브 네일즈 인서킷 테스트(ICT) 픽스처를 쓸 만한 가치가 있습니다. 이 픽스처는 1,000달러가 훌쩍 넘는 가공 툴링이므로, 기판 5개를 위해 만드는 사람은 없습니다.
| 항목 | 프로토타입 생산 | 양산 | 사용자에게 주는 의미 |
|---|---|---|---|
| 일반적인 수량 | 5~30개 | 1,000개 이상 | 여분을 지금 주문할 것. 비용이 거의 들지 않음 |
| 주요 비용 | 고정 셋업 및 툴링 | 부품 및 조립 인건비 | 프로토타입 수량을 두 배로 늘려도 청구 금액은 거의 변하지 않음 |
| 전기 테스트 | 플라잉 프로브 또는 베어 보드 전기 테스트 | 베드 오브 네일즈 ICT 픽스처 | 커버리지가 낮으므로 자체 벤치 테스트를 계획할 것 |
| 패널화 | 단일 배치 또는 공유 패널 | 수율을 최적화한 맞춤 패널 | 외형 변경이 지금은 무료지만 나중에는 비쌈 |
| 리드타임 | 24~72시간 | 툴링 포함 2~4주 | 반복 일정을 몇 달이 아닌 며칠 단위로 계획 |
| 설계 변경 | 제작 사이에 자유롭게 수정 | 변경할 때마다 라인을 재설정 | 양산 확대 전에 기구 외형을 확정할 것 |
다양한 PCB 프로토타이핑 방법 살펴보기
주로 쓰이는 방법은 네 가지이며, 이들은 같은 작업을 놓고 경쟁하는 관계가 아닙니다. 각 방법은 제조 충실도와 소요 시간을 맞바꿉니다. 따라서 올바르게 선택하려면 설계에 실제로 무엇이 들어 있는지 살펴봐야 합니다.
DIY 브레드보드 vs 사내 데스크톱 CNC 밀링
무납땜 브레드보드는 회로에 대해 가장 빨리 틀린 결론에 도달하는 방법입니다. 인접한 두 열마다 약 2~3pF의 부유 용량으로 결합됩니다. 부품이 실장된 브레드보드는 회로 전체에 걸쳐 보통 8~19pF를 가집니다. 이 용량이 신호 노드에 바로 걸리게 됩니다. 그래서 고임피던스 노드는 값이 흔들리고, 발진기는 꽂는 순간 주파수가 바뀝니다.
더 큰 문제는 인덕턴스이며, 이는 소재가 아니라 형상에서 비롯됩니다. 리턴 전류가 멀리 떨어진 전원 레일을 통해 억지로 돌아와야 합니다. 따라서 전류 루프가 넓은 면적을 감싸게 되고, 인덕턴스는 그 면적에 비례해 커집니다. 보상되지 않은 증폭 회로에서 측정한 이득은 5MHz에서 이미 3dB 이상 떨어집니다. 20MHz에서는 약 12dB까지 떨어집니다. 10MHz를 실질적인 상한으로 보면 낭패를 볼 일은 거의 없습니다. 기구적 한계도 그만큼 분명합니다. 표면 실장 부품은 브레드보드에 꽂을 수 없습니다. ESP32-S3 모듈, QFN 레귤레이터, 0402 커패시터는 모두 어댑터 기판이 필요합니다. 그러면 어댑터의 리드 자체가 측정하려던 대상에 인덕턴스를 더합니다. 브레드보드는 스루홀 로직, 저속 아날로그, 개념 증명에 적합합니다. 분명 쓸모 있는 역할이지만, 범위는 좁습니다.

그림 2: 브레드보드의 기생 성분과 그로 인한 주파수 상한
화학 에칭 키트 vs 전문 제조 서비스
모든 에칭 키트의 한계는 언더컷이며, 이는 화학 반응이 방향을 가리지 않기 때문에 생깁니다. 염화제이철과 염화제이구리는 구리를 등방성으로 녹입니다. 에칭액은 아래로 파고드는 속도만큼 레지스트 가장자리 아래로도 옆으로 파고듭니다. 따라서 완성된 트레이스는 직사각형이 아닌 사다리꼴이 됩니다. 구리 두께와 측면 손실의 비율을 에칭 팩터라고 합니다.
에칭 팩터가 1:1이면 미세 형상이 망가집니다. 1oz 구리에서 트레이스는 양쪽에서 각각 35µm(1.4mil)씩 깎여 나갑니다. 총 폭으로는 70µm(2.8mil)입니다. 한편 먼저 에칭이 끝난 영역은 느린 영역을 기다리는 동안 계속 에칭됩니다. 0.25mm(10mil) 트레이스를 그리면 그 절반 폭으로 완성되거나 아예 끊어질 수도 있습니다. 집에서 하는 에칭은 트레이스/간격 약 0.25mm(10mil)까지가 현실적입니다.
기술이 아무리 좋아져도 메울 수 없는 네 가지 공백이 있습니다. 더 좋은 트레이나 더 선명한 프린터로도 해결할 수 없습니다.
- 도금 관통홀: 양면 연결마다 손으로 전선을 납땜해야 하고, 스루홀 핀마다 양면에 솔더를 입혀야 합니다
- 솔더 마스크: 마스크가 없으면 0.5mm(20mil) 피치 부품이 리플로우 중에 브리지되고, 떨어진 솔더 볼이 두 네트를 단락시키는 것을 막을 수 없습니다
- 임피던스 제어: 임피던스는 유전체 높이가 정해진 적층 구조로 결정되는데, 단면 기판에는 기준 플레인이 없습니다.
- 보호용 표면 처리: 표면 처리가 없으면 노출된 구리가 산화되어 며칠 만에 납땜하기 어려워집니다
전문 제조 서비스는 한 번의 주문으로 네 가지를 모두 해결하며, 역량 차이도 미미한 수준이 아닙니다. JLCPCB는 다층 기판에서 트레이스/간격 0.09mm(3.5mil)를 구현합니다. 드릴은 0.15mm(6mil)까지 가능하며, 홀 위치는 ±0.05mm(2mil) 이내로 유지됩니다. 구리 폭 공차는 ±20%로 제시되는데, 다소 느슨하게 들릴 수 있습니다.
전문 프로토타입 PCB 기판 제조업체에 외주 맡기기

그림 3: 충실도 기준 프로토타이핑 방법 비교표
이 논쟁은 대개 비용에서 끝납니다. 100 × 100mm(3.9 × 3.9인치) 2층 FR-4 기판은 5개 기준 2.00달러부터 시작합니다. 직접 기판 하나를 엉성하게 만들면서 소모하는 라미네이트와 에칭액 값보다 저렴합니다. 특급 배송을 추가해도 외주 기판이 여러분의 한 시간 인건비보다 쌉니다.
| 방법 | 현실적인 최소 트레이스/간격 | 도금 홀 | 층수 | 최적 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 무납땜 브레드보드 | 해당 없음 | 없음 | 1 | 10MHz 미만의 스루홀 로직 및 아날로그 |
| 만능기판 수작업 배선 | 해당 없음 | 수작업 전선 | 1 | 보관할 목적의 일회성 스루홀 제작 |
| 데스크톱 CNC 밀링 | 0.2mm(8mil) | 없음, 리벳 사용 | 1~2 | 당일 RF 테스트 쿠폰 및 간단한 기판 |
| 화학 에칭 키트 | 0.25mm(10mil) | 없음 | 1~2 | 단면 스루홀 기판 |
| 전문 제조 서비스 | 0.09mm(3.5mil) | 있음 | 1~32 | SMD, 다층, 임피던스 제어가 포함된 모든 설계 |
진짜 프로토타입 PCB 기판 제조업체와 중개업체를 가르는 것은 파일을 업로드한 다음에 일어나는 일입니다. 진짜 제조업체는 자사의 제조 역량 수치를 공개하고, 그 기준에 맞춰 무료 DFM(제조 용이성 설계) 검토를 실시합니다. 기판 비용을 청구하기 전에 어떤 규칙을 위반했는지 알려 줍니다. 또한 자체 부품 라이브러리도 갖추고 있습니다. 레귤레이터 하나 때문에 3주를 기다리는 프로토타입이라면 아무것도 절약한 것이 아닙니다.
전문 프로토타입 기판 제조의 기술적 이점
택배를 기다릴 만한 이유는 세 가지이며, 그중 어느 것도 막연한 기판 품질이 아닙니다. 전문 업체의 프로토타입은 제작 전에 검사를 거칩니다. 제작 중에 측정하고, 출하 전에 테스트합니다. 이 일련의 과정이 기판을 디버깅의 또 다른 변수가 아니라 확실한 근거로 만들어 줍니다.
DFM 검증과 전기 테스트를 통한 조기 불량 검출
DFM 검토는 공장의 실제 공정 한계를 기준으로 거버 파일을 읽고, 그 한계를 견디지 못할 부분을 알려 줍니다. 설계 검토가 아니므로 회로가 틀렸다고 알려 주지는 않습니다. 하지만 회로도 수준의 DRC로는 볼 수 없는 형상 문제를 확실하게 잡아냅니다. JLCPCB의 무료 DFM은 주문이 생산에 들어가기 전에 실행되므로, 수정에 비용이 들지 않는 시점에 문제를 알 수 있습니다.
자주 나오는 지적 사항은 지루하지만 비용이 큽니다. 약 0.13mm(5mil) 미만의 애뉼러 링은 드릴 위치가 틀어지면 끊어질 수 있습니다. 드릴 위치는 ±0.05mm(2mil)로 관리되므로, 도면에서는 멀쩡해 보이는 비아가 실제 기판에서는 불량이 됩니다. 예각으로 만나는 트레이스 접합부에는 애시드 트랩이 생겨, 에칭액이 고여 모서리를 과도하게 깎아 냅니다. 패드 위에 인쇄된 실크스크린은 솔더 접합부를 오염시킵니다. PCB 실크스크린 가이드에서 잉크가 구리에서 떨어져 있을 때도 잘 읽히는 문자 크기를 다룹니다.

그림 4: 생산 전 검토에서 잡아내는 DFM 불량 유형
전기 테스트는 제조 후 검증을 마무리합니다. 플라잉 프로브 테스트는 거버와 드릴 데이터로 넷리스트를 만듭니다. 그런 다음 2개 이상의 프로브가 모든 네트를 오가며 도통과 절연을 확인합니다. 픽스처도 최소 수량도 필요 없습니다. 과에칭으로 생긴 개방과 언더 에칭으로 남은 단락을 잡아냅니다. 둘 다 솔더 마스크 아래에 숨어 있어 육안 검사로는 찾을 수 없습니다. JLCPCB는 다층 기판에 기본으로 전기 테스트를 실시하며, 이 테스트 비용은 60달러어치 부품값에 비하면 거의 들지 않는 수준입니다.
새 기판에 전원을 넣는 순서가 고장에서 얼마나 많은 것을 배울 수 있는지를 결정합니다. 다음 순서대로 진행하십시오.
- 납땜하기 전에 먼저 검사하십시오. 실크스크린 리비전, 기판 외형, 드릴 패턴이 커넥터와 맞는지 확인합니다.
- 첫 번째 기판은 예상 대기 전류의 약 1.5배로 설정한 전류 제한 전원으로 기동하십시오. 실수가 있어도 타 버리지 않고 전압만 떨어집니다.
- 클록이 동작하기 전에 모든 레일을 측정하십시오. 0.3V 낮게 출력되는 레귤레이터는 일주일 내내 펌웨어 탓으로 오해하게 만드는 증상을 일으킵니다.
- 레일이 확인된 후에만 리셋 라인을 해제하고 기능 테스트를 시작하십시오.
트레이스 무결성, 임피던스 제어, 열 관리 보장
트레이스 무결성은 설계한 구리와 실제로 받는 구리가 다르다는 사실을 받아들이는 데서 시작합니다. 트레이스 폭의 에칭 공차는 ±20%입니다. 따라서 0.2mm(8mil) 트레이스는 0.16~0.24mm(6.3~9.4mil) 사이 어디로든 정상적으로 완성될 수 있습니다. 로직 신호에는 문제가 없지만, 저항이 폭에 반비례하므로 전원 트레이스에는 중요한 차이입니다.
임피던스 제어는 일반 원칙이 아니라 특정 시점부터 필수 요건이 됩니다. USB 2.0 High Speed는 480Mbps로 동작하며, 에지 속도는 약 500ps입니다. FR-4 마이크로스트립에서 신호는 약 6ps/mm로 전파됩니다. 따라서 500ps 에지는 물리적으로 약 83mm(3.3인치) 길이에 해당합니다. 일반적인 실무 규칙은 그 길이의 약 6분의 1보다 긴 트레이스에는 임피던스 제어가 필요하다는 것입니다. FR-4의 열전도율은 약 0.3W/mK로 매우 낮습니다. QFN이나 전력 패키지는 아래쪽 라미네이트를 통해 열을 전달할 수 없습니다. 표준 해결책은 패드 아래에 0.3mm(12mil) 서멀 비아 어레이를 배치하는 것입니다.

그림 5: 프로토타입 기판에서 적층 구조가 임피던스를 결정하는 방식
신속 프로토타입 배치로 제품 출시 앞당기기
하드웨어 일정을 좌우하는 것은 대개 설계 노력이 아니라 제조 리드타임입니다. 3주가 걸리는 제작으로 설계를 세 번 반복하면 대기열과 택배를 기다리는 데만 9주가 듭니다. 같은 세 번의 반복도 배송까지 1주가 걸리는 제작이라면 3주면 됩니다. JLCPCB는 표준 FR-4를 24시간, 메탈 코어를 2~3일 안에 제작합니다. 고주파 라미네이트는 4~5일, 플렉스는 5~6일이 걸리며, 조립은 24시간이 추가됩니다.

그림 6: 베어 보드부터 조립 완료 배치까지의 프로토타입 비용과 소요 시간
조립 가격도 같은 방향으로 이끕니다. 소량 생산에서는 셋업 비용이 대부분을 차지하기 때문입니다. JLCPCB의 이코노믹 PCBA는 셋업 비용 8.18달러에 레이저 컷 스텐실 1.53달러부터 시작합니다. 그다음 솔더 접합부 1개당 0.0016달러가 부과됩니다. 따라서 접합부 200개짜리 기판의 접합부 비용은 32센트입니다. 두 가지 리비전은 순차적으로 진행하기보다 병행하는 편이 낫습니다. 2.00달러짜리 기판을 하나 더 만드는 것이 일주일을 더 기다리는 것보다 저렴합니다. 풋프린트 옵션 두 가지나 레귤레이터 토폴로지 두 가지 중에서 정말 결정하지 못했다면, 둘 다 같은 주문에 넣으십시오.
PCB 보드 프로토타입 제작에 JLCPCB가 최고의 선택인 이유
프로토타입 공급업체는 속도, 정직한 견적, 그리고 제작 전에 얼마나 많은 검사를 하는지, 이 세 가지로 평가됩니다. 세 가지 모두 5,000개보다 5개일 때 더 중요합니다. 일주일을 허비하면 프로토타입 사이클의 상당 부분을 잃게 됩니다. 그래서 검사는 제조 역량 페이지에서 보이는 것보다 훨씬 가치가 있습니다.
고속 생산 역량과 즉시 실시간 온라인 견적
업로드한 거버 파일을 바탕으로 가격이 실시간으로 계산되므로, 무엇이든 확정하기 전에 견적이 나옵니다. 층수, 두께, 표면 처리, 수량을 바꾸면 클릭할 때마다 금액이 갱신됩니다. 따라서 아직 되돌릴 수 있는 단계에서 결정에 드는 비용을 확인할 수 있습니다. JLCPCB 견적 페이지에 파일을 업로드하면 가격과 함께 DFM 보고서도 받아 보실 수 있습니다.
부품 수급은 일정의 나머지 절반입니다. 자체 라이브러리는 68만 종 이상의 재고 부품을 보유하고 있습니다. 회로도를 그리는 단계에서부터 JLCPCB 부품 라이브러리에서 부품을 고르면 가장 흔한 프로토타입 지연을 없앨 수 있습니다. 그 지연이란 완성된 기판이 레귤레이터 하나를 기다리는 상황입니다. 이 워크플로가 처음이라면 PCB 설계 입문 가이드에서 풋프린트 부분을 다룹니다. 풋프린트 선택과 부품 수급은 서로 직접 영향을 주고받습니다.
JLCPCB의 산업 수준 정밀도와 자동 품질 검사
다층 기판은 트레이스/간격 0.09mm(3.5mil)를 구현합니다. 이는 0.4mm(16mil) 피치 BGA 이스케이프에 실제로 필요한 수준입니다. 드릴은 0.15mm(6mil)까지 가능하며, 홀 위치는 ±0.05mm(2mil) 이내로 유지됩니다. 임피던스 제어 적층 구조는 4층부터 32층까지 ±10% 공차로 제공됩니다. 따라서 90Ω USB 페어나 100Ω 이더넷 페어를 막연히 기대하는 것이 아니라 사양으로 지정할 수 있습니다. 스텐실은 ±0.003mm(0.12mil)로 레이저 절단되어, 0.4mm 피치 개구부에서도 솔더 페이스트가 깨끗하게 이형됩니다.
| 프로토타입 요구 사항 | JLCPCB 제조 역량 | 기판 5개 단계에서 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 파인 피치 이스케이프 라우팅 | 트레이스/간격 0.09mm(3.5mil) | 0.4mm 피치 BGA를 재설계 없이 배선 가능 |
| 소형 비아 | 드릴 0.15mm(6mil), 위치 ±0.05mm | 드릴 위치가 틀어져도 애뉼러 링이 끊어지지 않고 유지됨 |
| 고속 페어 | 임피던스 제어, 4~32층, ±10% | USB 및 이더넷 페어를 추측이 아닌 사양으로 지정 |
| 빠른 반복 | FR-4 24시간 제작, 24시간 조립 | 설계 1회 반복이 배송까지 일주일 안에 완료 |
| 조기 오류 검출 | 무료 DFM 검사와 전기 테스트 | 부품을 납땜하기 전에 실수를 발견 |
각 행은 프로토타입 사이클이 멈추는 특정한 원인을 하나씩 제거하기 위해 존재합니다. 기판 5개 단계에서 제조 역량을 평가하는 유일하게 쓸모 있는 기준입니다.
PCB 보드 프로토타입에 관한 자주 묻는 질문
Q: PCB 프로토타입을 간단히 설명하면 무엇입니까?
PCB 프로토타입은 보통 5~30개 정도의 소량으로 제작한 완성 회로 기판입니다. 양산과 같은 소재와 공정으로 만들어지므로, 설계가 전기적으로 동작하는지, 반복적으로 제조할 수 있는지, 인클로저에 맞는지를 증명해 줍니다.
Q: 프로토타입 기판은 몇 개를 주문해야 합니까?
보통 최소 수량은 5개이며, 거의 항상 이 수량이 적당합니다. 소량 생산에서는 셋업 비용이 대부분을 차지하므로 추가 수량의 비용은 매우 적습니다. 여분 기판은 파괴 시험, 기구팀 사용, 리워크 중 손상 등으로 금세 소진됩니다.
Q: PCB 프로토타입 대신 브레드보드로도 충분합니까?
브레드보드는 약 10MHz 미만의 스루홀 로직과 저속 아날로그에는 괜찮습니다. 그 이상에서는 열 간 2~3pF의 결합과 큰 리턴 전류 루프 때문에 신뢰할 수 없습니다. 또한 표면 실장 부품을 꽂을 수 없으므로, QFN, BGA, 0402 수동 부품이 있다면 실제 기판이 필요합니다.
Q: PCB 보드 프로토타입 비용은 얼마입니까?
100 × 100mm(3.9 × 3.9인치) 2층 FR-4 기판은 배송비 제외 5개 기준 약 2.00달러부터 시작합니다. 조립은 별도로 책정되며, 셋업 비용 8.18달러에 스텐실 1.53달러, 솔더 접합부 1개당 0.0016달러부터 시작합니다. 따라서 소량에서는 셋업 비용이 대부분을 차지합니다.
Q: 프로토타입 PCB 기판 제조업체는 얼마나 빨리 납품할 수 있습니까?
표준 FR-4는 약 24시간 만에 제작되며, 조립은 24시간이 추가됩니다. 메탈 코어는 2~3일, 고주파 라미네이트는 4~5일, 플렉스는 5~6일이 걸립니다. 특급 배송은 보통 3~7일이 추가되므로, 설계 1회 반복이 일주일 안에 끝납니다.
Q: 무료 DFM 검사는 실제로 무엇을 잡아냅니까?
DFM 검토는 거버 파일을 공장의 공정 한계와 비교하여 제조 과정을 견디지 못할 형상을 표시합니다. 대표적인 지적 사항은 약 0.13mm(5mil) 미만의 애뉼러 링, 예각 트레이스의 애시드 트랩, 패드 위에 인쇄된 실크스크린, 구리 슬리버, 라우팅 외형에 너무 가까운 구리 등입니다.
결론
PCB 보드 프로토타입 방법을 선택하는 것은 사실 어떤 불량을 먼저 찾아내고 싶은지에 대한 결정입니다. 브레드보드와 밀링은 로직 오류는 빨리 찾아내지만, 모든 제조상의 문제를 가려 버립니다. 제품이 결국 사용하게 될 공정을 한 번도 거치지 않으므로 그럴 수밖에 없습니다. 전문 제조 서비스는 두 종류의 문제를 한꺼번에 찾아내며, 기판 5개에 2달러라면 비용은 더 이상 반대할 이유가 되지 못합니다.
부품이 작아질수록 흐름은 계속 외주 프로토타입 쪽으로 기울고 있습니다. 0.4mm(16mil) 피치 BGA, 90Ω 차동 페어, 도금 비아 어레이는 예산이 얼마든 작업대에서 만들 수 없습니다. 그래서 벤치 제작 방식은 점점 가장 단순한 기판으로 물러나고 있습니다. 이러한 내용을 실제로 적용해 보고 싶으시다면, JLCPCB가 거버 파일 견적을 즉시 산출하고 실제 공정 한계를 기준으로 무료 DFM 검사를 실행해 드립니다. 테스트를 마친 배치는 약 하루 만에 출하됩니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......