This website requires JavaScript.
쿠폰 앱 다운로드
배송지
블로그

불규칙한 모양 및 구조의 패널화 문제 해결 방안

최초 게시일 null, 업데이트 되였습니다. Sep 17, 2024

1 분

표목(TOC)
  • 사례 1
  • 사례 2

생산 과정에서 JLCPCB는 V-커팅에 대한 고려가 부족한 패널 설계를 자주 처리했습니다. 여러 개의 보드를 단순히 타일처럼 배열하는 방식은 크기가 일정하고 형태가 규칙적인 직사각형 보드에는 적합합니다. 그러나 크기가 다양하고 불규칙한 형태의 보드의 경우 이러한 단순한 패널 설계는 현실적으로 적용하기 어렵습니다. 이 경우, 생산에 사용되는 기계의 능력과 요구 사항을 충분히 고려해야 합니다. 아래의 실제 예시를 통해 이러한 부적절한 패널 설계 단점을 구체적으로 분석해 보겠습니다.


사례 1


아래 예에서, 불규칙한 모양의 보드를 둘러싸기 위해 fill-in이 추가되었지만 왼쪽 위 모서리와 왼쪽 아래 모서리와 같은 위치에는 기계적 지지대가 없습니다. 이러한 부분을 밀링할 때 한쪽 끝에서 지탱되어야 하므로, V-커팅 기계를 통과할 때 변형이 발생합니다. 그 결과 형성 과정에서 불균형한 힘 배분으로 인해 V-커팅이 직선이 아니게 되어, 결과적으로 불량품이 발생하게 됩니다.


V-cut machine not straight

V-cut machine not straight


아래에 표시된 올바른 패널화 방법을 사용하면 이러한 문제가 해결됩니다.


correct panelization


이 이미지도 동일한 원리를 따릅니다. 지지점은 하중을 지지하는 면적이 작기 때문에 모양은 이전과 다르지만 V 컷에는 적합하지 않습니다.


example not suitable for V-cut

correct tab placement



사례 2



아래 이미지에서는 문제를 즉시 발견하기 어려울 수 있지만, 이 패널화 방식에도 문제가 있습니다. 이 문제는 사례 1의 결과와 결합하여 문제를 파악할 수 있습니다.



panelization is problematic.

adding tabs on the left and right sides



올바른 패널화 방법은 결국 좌측 가장자리에 수평 장력을 제공하기 위해 좌우 측면에 탭을 추가하는 것을 포함합니다.



correct panelization



다른 유형의 패널화를 살펴보겠습니다. 여기에서는 수평 균형이 부족하여 V-커팅 정렬 불량이 발생하는 경우입니다.



another type of panelization



아래 이미지는 올바른 패널화를 나타내며, 지지를 위해 추가적인 공정 테두리가 포함되었습니다.



correct panelization


correct panelization

correct panelization



이 이미지는 왼쪽과 오른쪽에 V 커팅을 사용하지 않고 대신 라우팅(CNC) 방법을 사용하여 모양을 잡는 올바른 패널화 방식을 보여줍니다.




<바로 견적 받기>

지속적인 성장