This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

LQFP 패키지 설계: 치수·핀 피치·풋프린트와 납땜 점검

최초 게시일 Oct 23, 2026, 업데이트 되였습니다. Oct 23, 2026

1 분

표목(TOC)
  • LQFP의 구조와 장단점
  • LQFP 치수 도면: 본체 크기와 전체 크기를 구분하세요
  • LQFP vs TQFP: 이름만으로 호환되나요?
  • 미세 피치 LQFP 풋프린트 설계 순서
  • LQFP 납땜과 불량 검사에서 중요한 점
  • LQFP PCB 출도 전 체크리스트
  • 자주 묻는 질문

LQFP(Low-Profile Quad Flat Package)는 IC 본체 네 면에 갈매기 날개형 리드가 있는 낮은 프로파일의 표면실장 패키지입니다. MCU·DSP와 제어용 IC에 널리 쓰이며, 외부 리드의 정렬과 납땜 상태를 눈으로 확인하기 쉽습니다. 다만 LQFP-64 같은 이름만으로 PCB 풋프린트를 결정해서는 안 됩니다.

이 글은 LQFP의 치수 도면 읽기, LQFP·TQFP 비교, 미세 피치 랜드 패턴과 납땜 불량 점검에 초점을 맞춥니다. 부품명보다 선택한 MPN의 도면과 권장 실장 조건을 먼저 확인하세요.

바로 보기: 치수 읽기 · LQFP·TQFP 차이 · 풋프린트 · 납땜·검사 · 출도 전 점검

LQFP의 구조와 장단점

일반적인 LQFP는 리드프레임에 다이를 실장하고 본딩 와이어 등으로 외부 리드와 연결한 뒤 몰딩한 구조입니다. 바깥 리드는 본체에서 나와 아래로 굽어 PCB 패드에 닿습니다. 내부 접속과 바닥 구조는 제품에 따라 달라질 수 있습니다.

  • 광학 검사·재작업 접근성: 외부 리드가 보여 브리지나 들뜬 리드를 확인하기 좋습니다.
  • 성숙한 SMT 공정: 다양한 MCU·제어 부품에 쓰이며 조립 경험과 설계 자료를 찾기 쉽습니다.
  • 보드 면적: 돌출 리드와 패드가 본체보다 넓은 공간을 차지합니다.
  • 취급 주의: 외부 리드가 휘면 공면성이 나빠지고 오픈 불량이 생길 수 있습니다.
  • 미세 피치: 피치가 작아질수록 페이스트 인쇄와 정렬 관리가 중요합니다.

낮은 본체라고 해서 방열 성능이나 진동 내성이 항상 우수한 것은 아닙니다. 자동차·산업용 적합성은 패키지 명칭이 아니라 해당 부품의 등급, 보드 구조와 검증 조건으로 판단합니다.

LQFP 치수 도면: 본체 크기와 전체 크기를 구분하세요

부품 도면에는 본체, 리드 끝까지의 외형과 높이가 따로 표시됩니다. 기호는 제조사에 따라 달라질 수 있으므로 그림과 치수표를 함께 읽어야 합니다.

확인 항목의미PCB 설계에 미치는 영향
핀 수48·64·100 등 외부 단자 수패드 수·번호와 회로도 연결
본체 길이·폭몰딩 본체의 외형부품 외곽선과 주변 공간
전체 길이·폭반대편 리드 끝 사이의 거리실장 면적과 패드 위치
리드 피치 e인접 리드 중심 사이 거리패드 간격과 인쇄·배선 난도
리드 폭·길이·공차실제 접합될 리드의 치수랜드 패턴과 솔더 필렛
높이·착좌면본체 높이와 실장 후 전체 높이기구 간섭, 리드 공면성 검토
1번 핀·시점식별 마크와 상면도·하면도풋프린트 방향과 조립 데이터

LQFP-64의 실제 치수 예시

Renesas PL0064AA 패키지 페이지는 64핀, 10 × 10 × 1.4 mm, 0.5 mm 피치의 LQFP 예를 제시합니다. 이는 특정 패키지 코드의 예시이지, 모든 LQFP-64의 공통 치수가 아닙니다. 실제 랜드 패턴에는 전체 외형, 리드 치수와 공차까지 필요합니다.

도면에 A·A1·A2가 함께 있다면 전체 높이, 스탠드오프와 본체 높이를 각각 구분하세요. 본체 높이의 대표값을 전체 최대 높이로 오해하면 케이스와 간섭할 수 있습니다.

LQFP vs TQFP: 이름만으로 호환되나요?

QFP는 네 면에 리드가 있는 패키지 계열이고, LQFP와 TQFP는 낮거나 얇은 프로파일을 나타내는 명칭입니다. 제조사별 명명·외형 코드가 다르므로 특정 높이 범위만으로 모든 제품을 분류하기보다는 실제 도면을 비교하는 것이 안전합니다.

비교 항목확인 방법피해야 할 판단
높이본체·전체 높이의 최대값 비교LQFP·TQFP 이름만으로 기구 호환 결정
풋프린트피치·리드 치수·전체 외형 비교핀 수가 같으면 패드도 같다고 가정
전기적 호환핀 기능·번호·전원·정격 비교외형이 같으면 바로 대체
열·기계 특성제품별 열 자료와 검증 조건 비교더 두꺼운 리드·더 좋은 방열을 명칭만으로 단정
공정 조건MSL·리플로·권장 랜드 패턴 확인한 패키지가 항상 더 납땜하기 쉽다고 일반화

미세 피치 LQFP 풋프린트 설계 순서

1. 제조사 권장 랜드 패턴을 기준으로 시작하기

선택한 MPN의 데이터시트와 패키지 도면을 확보하고 EDA 라이브러리와 대조합니다. 패드의 폭·길이는 리드 공차, 필요한 토·힐·사이드 필렛과 조립 공정을 고려해 정합니다. 브리지를 줄이려고 패드를 무조건 리드보다 좁게 만드는 규칙은 적절하지 않습니다.

도면의 치수 단위와 패키지 코드, 리비전까지 확인하세요. 라이브러리가 제조사 권장 패턴인지, 어떤 공정 여유를 가정했는지도 알면 좋습니다.

2. 솔더 마스크와 페이스트 개구를 별도로 검토하기

솔더 마스크 개구와 스텐실 페이스트 개구는 역할이 다릅니다. 미세 피치라고 무조건 마스크 정의 패드(SMD)를 쓰는 것은 아닙니다. 비마스크 정의 패드(NSMD)를 포함해 제조사 권장 패턴과 보드 업체의 마스크 정렬·최소 댐 능력을 맞춰 검토합니다.

리드 사이 마스크 댐을 만들 수 있는지, 댐이 불가능한 구간을 어떻게 처리할지 사전에 확인합니다. 스텐실 두께와 개구 면적은 보드의 가장 미세한 부품, 페이스트와 인쇄 조건까지 함께 고려해 정하며 하나의 수치를 모든 LQFP에 복사하지 않습니다.

3. 팬아웃과 디커플링 배치 확인하기

신호선 폭·간격은 전류·신호 특성, 피치와 제조 능력으로 정합니다. 0.5 mm 피치라는 이유만으로 선폭과 간격을 특정 값에 고정할 수는 없습니다. 전원·GND와 디커플링 커패시터는 칩 제조사의 하드웨어 지침에 맞춰 전류 루프가 짧도록 배치합니다.

실장 패드에 개방 비아가 있으면 솔더 유출을 유발할 수 있습니다. 패드 외부로 빼거나, 필요한 경우 충진·캡 도금 조건을 확인합니다. 노출 패드가 있는 제품은 전기 연결과 열 비아를 별도로 검토하세요. 모든 LQFP에 노출 패드가 있는 것은 아닙니다.

LQFP 납땜과 불량 검사에서 중요한 점

양산에서는 스텐실 인쇄, 자동 실장과 리플로 공정을 주로 사용합니다. 온도 프로파일은 솔더 페이스트의 요구와 부품의 허용 온도·시간, 실제 보드에서 측정한 결과를 함께 만족해야 합니다. 패키지의 최대 허용 온도를 곧바로 생산 목표 피크 온도로 설정하지 마세요.

시제품 수동 납땜·재작업은 피치, 작업자 숙련도와 장비에 따라 가능하지만 리드 변형과 과열에 주의해야 합니다. 인두의 정격 전력 하나로 적합성을 판단하기보다는 온도 제어와 열 전달, 팁·플럭스·검사 조건을 함께 관리합니다.

현상우선 확인할 항목
인접 리드 브리지페이스트 양·인쇄 정렬, 패드·마스크 개구, 부품 위치
리드 오픈·들뜸리드 변형·공면성, 패드 위치, 젖음·열 조건
오삽·회전 오류1번 핀, 라이브러리 기준 방향, CPL 회전·레이어
젖음 불량산화·오염, 보관, 플럭스와 온도 프로파일
패키지 손상MSL, 개봉 후 노출 시간과 보관·건조 절차

LQFP의 외부 리드는 AOI·확대 관찰로 검사하기 좋습니다. X-ray는 숨은 노출 패드 등 필요한 구조·검사 목적이 있을 때 적용합니다. 핀 수가 많다는 이유만으로 모든 리드가 숨겨지거나 X-ray가 필수가 되지는 않습니다. 납땜 합격 여부도 표면이 반짝이는지만으로 판단하지 않습니다.

LQFP PCB 출도 전 체크리스트

  1. MPN과 패키지 코드·도면 리비전을 일치시켰는가?
  2. 핀 수, 피치, 본체와 리드 포함 전체 외형을 확인했는가?
  3. 회로도 핀과 풋프린트 패드 번호가 일치하는가?
  4. 상면도·하면도, 1번 핀과 CPL 회전이 맞는가?
  5. 패드·마스크·페이스트 레이어를 각각 검토했는가?
  6. 리드 주변 검사·재작업 공간과 기구 높이를 확보했는가?
  7. 노출 패드·비아와 MSL·리플로 조건을 확인했는가?

LQFP의 풋프린트와 1번 핀, BOM·실장 좌표를 확인했다면 PCB 제작·조립 조건을 검토해 보세요.

LQFP PCB 제작·조립 견적 확인하기

자주 묻는 질문

LQFP-48과 LQFP-64에서 숫자는 무엇인가요?

외부 핀 수를 나타냅니다. 본체 크기·피치·전기적 핀 기능은 숫자만으로 알 수 없으므로 제품 도면과 데이터시트를 확인해야 합니다.

LQFP와 TQFP를 같은 PCB에 사용할 수 있나요?

실제 핀 기능·번호, 패드 위치, 리드 치수와 높이가 호환되는지 검토한 경우에만 가능합니다. 이름이나 핀 수가 같다는 이유로 대체할 수는 없습니다.

0.5 mm 피치면 마스크 정의 패드를 써야 하나요?

반드시 그렇지는 않습니다. 제조사 권장 랜드 패턴, 마스크 정렬·댐 제조 능력과 조립 조건을 함께 검토해야 합니다.

LQFP도 툼스톤 불량이 주된 문제인가요?

툼스톤은 보통 칩 저항·커패시터 같은 2단자 부품의 들림 현상을 말합니다. LQFP에서는 리드 브리지, 변형에 따른 오픈과 정렬 오류 등을 우선 확인합니다.

지속적인 성장