인덕터 기호 읽는 법: 코일·코어·점 표시와 회로 예제
1 분
- 인덕터 기호 종류: 코어·화살표·탭
- 회로도에서 인덕터를 읽는 순서
- 인덕터가 전류 변화를 억제하는 원리
- RL·LC·벅 컨버터에서의 역할
- 인덕터 점 표시는 극성인가요?
- 인덕터·저항·커패시터·변압기 기호 비교
- PCB 풋프린트와 인덕터 정격 확인
- 자주 묻는 질문
인덕터 기호는 코일 모양으로 표시하며 회로도에서 보통 L1, L2처럼 표기합니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)이고 전원·필터 회로에서는 µH 또는 mH를 자주 사용합니다. 코어를 나타내는 선, 가변 표시와 결합 권선의 점을 함께 읽으면 회로 역할을 파악하기 쉬워집니다.

기호는 전기적 기능을 나타내므로 인덕터가 실제로 어떤 모양인지, 몇 A까지 사용할 수 있는지는 부품 데이터시트로 확인해야 합니다.
인덕터 기호 종류: 코어·화살표·탭
| 기호의 특징 | 일반적인 의미 | 추가 확인 |
|---|---|---|
| 코일만 표시 | 일반 인덕터 또는 공심 인덕터 표현 | 코어 생략 여부와 실제 부품 사양 |
| 코일 옆 평행선 | 자성 코어 표현 | 도면 규격과 코어 재료 |
| 코일을 가로지르는 화살표 | 조정 가능한 인덕턴스 | 조정 범위와 방법 |
| 사선 끝에 짧은 가로선 | 프리셋·트리머 표현 | 라이브러리 범례 |
| 코일 중간의 연결선 | 탭이 있는 권선 | 탭 단자와 권선비 |
| 여러 코일과 점 표시 | 자기적으로 결합된 권선 | 핀 순서와 상대 극성 |
일부 도면에서는 실선 코어를 철심, 점선 코어를 페라이트로 구별합니다. 그러나 모든 회로도와 CAD 라이브러리가 재료를 같은 방식으로 표현하지는 않습니다. 선이 없다는 이유만으로 실제 부품이 반드시 공심이라고 단정하지 말고 부품 품번을 확인하세요.
회로도에서 인덕터를 읽는 순서
- 기호와 값: L1 옆의 10µH, 1mH 같은 값을 찾습니다.
- 권선 구성: 단일 권선인지, 탭 또는 결합 권선이 있는지 확인합니다.
- 주변 회로: 스위치, 다이오드, 커패시터와의 연결을 추적합니다.
- 실물 사양: 인덕턴스, 포화 전류, 온도 상승 전류와 DCR을 대조합니다.
같은 코일 기호라도 전원 회로에서는 에너지 저장용, RF 회로에서는 매칭 또는 초크, LC 회로에서는 필터 소자일 수 있습니다. 기호 모양과 함께 위치를 읽어야 용도를 이해할 수 있습니다.
인덕터가 전류 변화를 억제하는 원리
선형 이상 인덕터에서 전압과 전류의 관계는 v = L × di/dt입니다. 전류 변화가 빠를수록 필요한 양단 전압이 커집니다. 저장 에너지는 E = ½LI²로 표현합니다. 이 식은 인덕턴스가 일정한 이상 모델이며 실제 자성 코어에서는 전류와 주파수에 따라 특성이 달라질 수 있습니다.
인덕터는 직류를 완전히 차단하는 소자가 아닙니다. 정상 상태의 이상 인덕터는 직류에서 전압 강하가 없지만, 실제 권선에는 DCR(직류 저항)이 있어 전압 강하와 발열이 생깁니다. 교류에서는 자기 공진 이하의 유도성 영역에서 리액턴스가 주파수와 함께 증가합니다.
RL·LC·벅 컨버터에서의 역할
RL 회로: 전류가 변하는 시간
직렬 RL 회로의 시간상수는 이상적인 조건에서 τ = L/R입니다. 저항과 인덕터의 조합으로 전류 상승·감쇠 속도를 설명할 수 있습니다. 스위치를 끊을 때는 저장 에너지 때문에 큰 전압이 발생할 수 있어 실제 회로에 적절한 보호 경로가 필요합니다.
LC 필터: 고주파 성분과 공진
인덕터와 커패시터를 조합하면 필터나 공진 회로가 됩니다. 이상적인 공진 주파수는 f₀ = 1/(2π√LC)이지만 실제 응답에는 부하와 소스 임피던스, ESR·DCR과 감쇠가 영향을 줍니다. L·C를 넣었다고 모든 노이즈가 줄어드는 것은 아닙니다.
벅 컨버터: 스위칭 중 에너지 전달
벅 컨버터에서 인덕터 전류는 스위칭 주기에 따라 오르내리며 출력으로 에너지를 전달합니다. 목표 인덕턴스 외에도 피크 전류에서 포화되지 않는지, 실효 전류와 손실로 과열되지 않는지 확인해야 합니다.
인덕터 점 표시는 극성인가요?
일반적인 2단자 단일 권선 인덕터는 전해 커패시터처럼 정해진 +·− 연결을 요구하지 않습니다. 다만 실물의 점이나 마크가 권선 시작점 또는 제조·실장 방향을 뜻할 수 있으므로 부품 사양을 봐야 합니다.
자기 결합된 권선의 회로도 점은 상대적인 유도 전압 극성의 기준입니다. 한 권선의 점 단자로 들어가는 전류가 증가할 때, 다른 권선에는 점 단자가 상대적으로 +가 되는 상호 유도 전압이 발생합니다. 전류 방향만 보고 위상을 판단하지 말고 전류의 변화 방향과 각 전압의 기준 단자를 함께 정의하세요.
변압기, 결합 인덕터와 공통 모드 초크에서는 권선 연결이 동작에 직접 영향을 줍니다. 회로도 점을 실제 부품의 핀 번호와 대응시켜야 합니다.
인덕터·저항·커패시터·변압기 기호 비교

변압기는 두 권선 이상이 자기적으로 결합된 구조입니다. 코어 선이 생략되는 도면도 있으므로 ‘평행선이 있는가’보다 권선과 연결 관계를 먼저 확인하세요.
PCB 풋프린트와 인덕터 정격 확인

- 포화 전류 Isat: 인덕턴스가 제조사가 지정한 비율만큼 감소하는 전류입니다. 정의가 서로 다른 제품의 수치만 비교하지 마세요.
- 실효 전류 Irms: 지정된 시험 조건과 온도 상승을 기준으로 한 전류 사양입니다.
- DCR·자기 공진 주파수: 손실과 실제 사용 주파수에서의 동작을 확인합니다.
- 풋프린트·높이: 패드 치수, 단자 간격과 주변 부품·케이스의 간섭을 확인합니다.
전류 정격의 차이는 Coilcraft의 인덕터 사양 해설을 참고할 수 있습니다. 더 넓은 부품 선정 기준은 전자 설계용 부품 선택 가이드에서도 확인하세요.
인덕터와 풋프린트를 확정했다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 PCB·PCBA 제작 옵션을 확인해 보세요. 조립에 사용할 정확한 품번과 대체 허용 조건을 BOM에 명확히 적는 것이 좋습니다.
자주 묻는 질문
인덕터 옆의 L1과 10µH는 무엇이 다른가요?
L1은 부품을 구별하는 참조기호이고, 10µH는 공칭 인덕턴스입니다.
인덕터에 점이 있으면 반드시 극성을 맞춰야 하나요?
실물 마킹과 결합 권선의 회로도 점은 구분해야 합니다. 마크의 의미와 핀 방향은 제조사 자료를 확인하세요.
인덕턴스만 같으면 대체할 수 있나요?
포화·실효 전류, DCR, 동작 주파수와 패키지도 맞아야 합니다. 같은 µH 값만으로 대체 가능성을 판단하지 않습니다.
지속적인 성장
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......