리플로우 솔더링 결함 예방 방법
1 분
리플로우 납땜은 표면 실장 기술(SMT) 조립에서 핵심 단계로, 납땜 페이스트를 녹여 부품과 PCB 사이에 강하고 신뢰할 수 있는 접합을 형성하는 과정입니다. 하지만 이 과정에서 결함이 발생하면 조립 실패, 재작업, 신뢰성 저하와 같은 문제가 생길 수 있습니다. 납땜 결함의 원인을 이해하고 예방 조치를 적용하면 생산 수율과 품질을 크게 개선할 수 있습니다.
리플로우 납땜에서 흔히 발생하는 결함 유형
- 납땜 브릿지(Solder Bridging)
- 냉납 조인트(Cold Solder Joints)
- 공극 형성(Void Formation)
- 납땜 볼 형성(Solder Ball Formation)
- 톰스톤 현상(Tombstoning)
아래에서 각 결함 유형을 자세히 살펴보겠습니다.
납땜 브릿지(Solder Bridging) 결함
납땜 브릿지는 인접한 두 개 이상의 트레이스, 패드 또는 핀 사이에 비정상적인 연결이 형성되어 전도 경로가 생기는 대표적인 결함입니다.
브릿지 발생 원인:
- 패드 간격이 지나치게 좁음
- PCB 표면이나 패드에 잔여물이 남아 있음
- 스텐실 하단에 납땜 페이스트가 묻어 더러워짐
- 납땜 페이스트 인쇄 과정에서의 정렬 불량
냉납 조인트(Cold Joints) 및 공극(Void) 발생
냉납 조인트와 공극은 SMT 리플로우 과정에서 흔히 발생하는 문제입니다. 공극은 납땜 조인트 내부에 빈 공간이 생기는 현상으로, 주로 BGA(Ball Grid Array)나 대형 패드에서 발생합니다. 공극은 플럭스가 조인트 내부에 갇히거나 납땜 페이스트가 산화되어 발생하며, 많은 공극은 조인트의 신뢰성을 저하시킵니다.
발생 원인:
- 납땜 페이스트에 플럭스 함량이 과다
- 납이 고체화되기 전에 플럭스가 충분히 배출되지 못함
- 예열 온도가 낮아 플럭스 용매가 완전히 증발하지 못함
- 리플로우 과정에서 소크(Soak) 단계 시간이 부족함
- 리드프리(Lead-free) 납땜의 경우, 고체화 시 약 4%의 부피 수축이 발생하며, 큰 패드가 균일하게 냉각되지 않을 경우 공극이 발생
공극 해결 방법:
- 리플로우 프로파일 최적화: 온도 프로파일을 세심하게 설계하고 조정하여 공극 발생을 최소화합니다. 적절한 예열과 제어된 냉각 단계가 필요합니다.
- 진공 리플로우: 일부 경우에는 리플로우 중 갇힌 가스를 제거하기 위해 진공 리플로우 납땜을 활용할 수 있습니다.
납땜 볼(Solder Ball) 결함
납땜 볼은 SMT 조립 과정에서 가장 흔히 발생하는 결함 중 하나로, PCB 표면에 작은 납땜 볼이 형성되는 현상을 말합니다. 이러한 납땜 볼은 부품이나 패드에 부착되지 않고, PCB 위 또는 금속 부위 근처에 남아있을 수 있습니다. 심각한 경우, 납땜 볼이 커져 두 패드나 부품 리드를 단락시킬 위험이 있습니다. 일반적으로 납땜 볼은 PCB 표면에 남아 있거나 플럭스 잔여물에 붙어 있을 수 있습니다.
납땜 볼이 문제를 일으킬 수 있는 상황:
- 납땜 볼이 트레이스와 0.13mm 이내에 위치하면 최소 전기 간격 규정을 위반하게 됩니다.
- IPC A-610 표준에 따르면, 600mm² 면적 내에 크기 0.13mm 이하의 납땜 볼이 5개 이상 있을 경우 PCB는 불량으로 간주됩니다.
발생 원인:
- 납땜 페이스트 내부의 공기나 수분이 증발하면서 페이스트가 액체 상태로 변함.
- 페이스트 내부의 증기가 너무 빠르게 방출되면 납땜 조인트에서 일부 액체 납이 분리되어 냉각되며 납땜 볼이 형성됩니다.
톰스톤(Tombstoning) 결함
톰스톤 현상은 납땜 페이스트가 녹기 시작할 때, 양 단자의 젖음 특성(예: 젖는 속도)이 불균일하여 발생하는 비대칭 토크에 의해 생깁니다. 이는 아래와 같은 요인과 관련이 있습니다.
발생 원인:
- 패드 설계 부적합: 패드 간격이 너무 넓어 부품 단자가 PCB 패드의 50% 이상을 덮지 못하면 젖음이 불균일해집니다.
- 납땜 페이스트 도포 불균형: 납땜 페이스트의 양이나 분포가 고르지 않으면 각 납땜 조인트의 녹는 동작이 달라질 수 있습니다.
- 부품 배치 불량: 부품이 부정확하게 배치되면 납땜 조인트 간 가열이 균일하지 않을 수 있습니다.
- 리플로우 온도 프로파일 부적절: 리드프리 납땜 페이스트의 경우, 녹는 점에 도달하기 전에 가열 속도가 너무 빠르면 열 응력이 증가해 톰스톤 결함이 심화될 수 있습니다.
기타 드물게 발생하는 납땜 결함
1.Graping
예열 및 소크 단계에서 열이 과도하게 가해질 경우, 플럭스가 소진되어 리플로우 전에 납땜 페이스트가 굳는 현상입니다.
해결 방법: 예열 및 소크 단계의 온도와 시간을 조정하여 과열을 방지합니다.
2.Head-in-Pillow(HIP)
예열과 소크 단계에서 과도한 열로 인해 플럭스가 소진되고, 산화된 납땜 접합이 형성되는 결함입니다.
해결 방법: 예열 및 소크 단계의 온도와 시간을 줄이며, 질소 환경을 활용하거나 더 활성도가 높은 납땜 페이스트를 사용하는 것을 고려하십시오.
3.납땜 조인트 균열
부품의 납땜 가능성이 낮거나, 납땜 페이스트의 품질이 낮으며, 리플로우 프로파일이 부적절해 냉각 속도가 잘못될 경우 발생합니다.
해결 방법: 부품의 납땜 가능성을 확인하고, 납땜 페이스트 품질을 점검하며, 리플로우 프로파일을 데이터시트에 맞게 최적화하십시오.
4.부분적인 납땜 조인트
부품 패드 위의 실크스크린이 납땜 조인트 형성을 방해할 때 발생합니다.
해결 방법: PCB 공급업체에 요청하여 부품 패드의 실크스크린을 제거하도록 하십시오.
납땜 결함의 6가지 주요 원인
1.산화
납땜 표면의 산화는 젖음을 방해하며, 납땜과 기판 사이에 산화물이 끼어 적절한 접합을 막습니다.
2.부족한 납땜 페이스트
납땜 페이스트의 양이 부족하면 충분히 확산되지 않아 안정적인 납땜 조인트를 형성할 수 없습니다.
3.부적절한 납땜 페이스트 선택
특정 페이스트는 젖음 방지 성능이 더 뛰어납니다. 일반적으로 고활성 페이스트가 납땜 성능을 높이고 결함 위험을 줄입니다.
4.유효기간이 지난 납땜 페이스트 사용
유효기간이 지난 페이스트는 플럭스의 성능이 떨어져 산화를 제거하지 못하며, 이는 적절한 젖음과 접합을 방해합니다.
5.불균일한 납땜 온도
납땜 온도가 일정하지 않으면 플럭스가 활성화되지 않아 일부 영역에서 젖음이 제대로 이루어지지 않습니다.
납땜 결함 예방을 위한 대책
1.PCB 설계 최적화
적절한 패드 크기와 간격을 유지하여 납땜 브릿지와 톰스톤 결함을 방지합니다. 열 분산을 위해 열 릴리프(Thermal Relief)와 비아(Via)를 설계에 포함하십시오.
2.정확한 스텐실 설계
부품 및 패드 크기에 적합한 스텐실 두께와 개구부 디자인을 사용합니다. 정밀한 작업을 위해 레이저 커팅된 스텐실을 사용하는 것이 좋습니다.
3.PCB 및 부품 청결 유지
먼지, 기름, 산화물을 제거하여 PCB와 부품을 청결하게 유지하십시오. 또한, 리플로우 과정에서 질소 환경을 활용하는 등의 산화 방지 조치를 고려하십시오.
4.모니터링 및 검사
X-레이 검사를 통해 납땜 조인트의 공극을 감지하고, AOI(자동 광학 검사)를 활용해 납땜 페이스트 도포와 조인트 품질을 확인하십시오.
5.웨이브 납땜과의 비교
리플로우 납땜은 웨이브 납땜보다 정밀도가 높아 고밀도 및 미세 피치 부품에 적합합니다. 반면, 웨이브 납땜은 공정이 단순해 톰스톤 현상과 같은 특정 결함이 적게 발생하는 장점이 있습니다.
결론
리플로우 납땜 중 결함을 방지하려면 설계, 재료 선택, 공정 관리에 세심한 주의가 필요합니다. PCB 설계, 스텐실 정확성, 납땜 페이스트 선택, 그리고 리플로우 프로파일을 최적화하면 결함을 최소화하고 조립의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
추천 기술:
- 납땜 페이스트 검사(SPI): 납땜 페이스트 도포 상태를 모니터링하고 결함을 조기에 식별할 수 있는 SPI 장비를 도입하십시오.
- X-레이 검사: 리플로우 납땜 후 납땜 조인트 내부의 공극 존재와 분포를 확인하기 위해 X-레이 검사를 사용하십시오. 이는 비파괴 방식으로 납땜 품질을 평가할 수 있는 효과적인 방법입니다.
이러한 예방 전략을 실행하고 엄격한 공정 관리를 유지하면 SMT 부품 아래에서 발생할 수 있는 납땜 공극을 줄이고, 전자 제품 조립의 품질과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 효과적인 검사 및 모니터링 도구는 문제를 신속히 식별하고 수정할 수 있도록 하여 비용 절감과 높은 품질 유지에 기여합니다.

지속적인 성장
PCB 제조 공차 분석: 홀·배선·적층 오차를 검토하는 방법
핵심 요약 공차 분석은 CAD 설계값과 실제 제조 편차 사이의 차이를 검토해 PCB 조립 가능성을 확인하는 과정입니다. 환형 링, 홀 공차, 배선 폭과 간격, 층간 정렬, 솔더 마스크 정렬을 우선 확인해야 합니다. 최악 조건 분석, RSS, 몬테카를로 시뮬레이션을 이용해 공차 누적을 평가할 수 있습니다. 설계 단계의 공차 검토와 JLCPCB의 DFM 검토는 불량과 재제작 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. CAD 화면에서는 문제가 없어 보였던 PCB를 제작한 뒤 부품이 맞지 않는 경우가 있습니다. 압입식 커넥터가 홀에 들어가지 않거나 미세 피치 QFN의 위치가 패드와 어긋날 수도 있습니다. 이런 문제를 검토할 때 빠뜨리기 쉬운 것이 공차 분석입니다. 설계 파일의 치수는 정확한 값으로 표시되지만, 제조 공정에는 편차가 있습니다. 홀 크기와 동박 두께가 조금씩 달라지고 적층 과정에서 층의 위치도 미세하게 움직입니다. 각각의 편차는 작아도 합쳐지면 조립에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 개별 치수가 ......
방열 기판과 LED 및 전원 회로의 방열 기초
전자 공작이나 기판 설계에서는 전류가 흐르는 경로와 함께 열이 빠져나가는 경로도 고려해야 합니다. 특히 LED나 전원 회로는 부품에서 열이 나기 쉬워, 열을 제대로 방출하지 못하면 고장이 나거나 수명이 짧아질 수 있습니다. 이 때문에 기판을 설계할 때 방열을 고려하는 것이 중요합니다. 방열 기판은 부품에서 발생한 열이 기판 전체로 퍼지거나 외부로 빠져나가기 쉽게 만든 기판입니다. 고휘도 LED, 파워 LED, 전원 회로, 모터 구동 회로처럼 열이 나기 쉬운 회로에서 중요합니다. 기판 설계에서 방열이 중요한 이유 전자 부품은 작동할 때 어느 정도 열을 냅니다. 작은 LED 하나를 켜는 정도라면 큰 문제가 없을 수 있지만, LED를 여러 개 배치하거나 전원 IC 또는 파워 트랜지스터를 사용한다면 발열을 중요한 설계 요소로 고려해야 합니다. LED에 열이 쌓이면 밝기가 불안정해지거나 발광 효율이 떨어지고 수명이 짧아질 수 있습니다. 전원 회로에서는 전원 IC나 트랜지스터가 과열되면 보호 기능이 작동......
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......