ESP32-C3 vs ESP32-S3 비교: CPU·USB·전력·용도 선택 가이드
1 분
- 빠른 비교
- CPU 아키텍처
- ESP32-C3: 저비용 RISC-V IoT 칩
- ESP32-S3: AI·멀티미디어 칩
- 메모리와 PSRAM
- GPIO와 주변장치
- USB 지원
- 무선, AI와 카메라
- 전력과 배터리 수명
- 가격과 비용
- 어떤 ESP32를 선택할까?
- PCB 설계와 제조
- FAQ
- 결론
핵심 정리
ESP32-C3는 저비용·저전력 IoT 노드에 적합한 RISC-V 단일 코어 칩이고, ESP32-S3는 듀얼 코어 Xtensa LX7, 더 많은 메모리와 AI·카메라·LCD 기능이 필요한 제품에 적합합니다.
빠른 비교

| 항목 | ESP32-C3 | ESP32-S3 |
|---|---|---|
| CPU | 단일 코어 RISC-V | 듀얼 코어 Xtensa LX7 |
| 주요 용도 | 센서·저비용 IoT | AI·카메라·멀티미디어 |
| USB | USB Serial/JTAG | 네이티브 USB OTG |
| 메모리 | 기본 SRAM | 더 큰 SRAM과 PSRAM 지원 옵션 |
CPU 아키텍처

ESP32-C3의 RISC-V 코어는 단순한 센서 노드와 연결 장치에 충분한 성능을 제공합니다. ESP32-S3의 듀얼 코어 Xtensa LX7은 병렬 작업과 DSP·AI 전처리에 유리합니다.
ESP32-C3: 저비용 RISC-V IoT 칩
작은 패키지, 낮은 비용과 Wi-Fi/Bluetooth LE 연결이 중요한 제품에서 C3를 우선 검토합니다. 배터리 센서, 스마트 스위치와 간단한 게이트웨이에 적합합니다.
ESP32-S3: AI·멀티미디어 칩
S3는 더 많은 GPIO와 메모리, USB OTG, 벡터 명령과 카메라·LCD 연결을 활용해야 할 때 적합합니다. 이미지 입력이나 음성·AI 전처리가 필요하면 S3의 장점이 커집니다.
메모리와 PSRAM
PSRAM 필요 여부는 프레임 버퍼, 모델 가중치와 네트워크 버퍼 크기에 따라 결정합니다. 실제 모듈의 플래시·PSRAM 구성은 구매한 모듈 데이터시트를 확인하세요.
GPIO와 주변장치
핀 수뿐 아니라 ADC, SPI, I2C, UART, PWM, 카메라와 LCD 전용 기능의 핀 멀티플렉싱을 확인해야 합니다.
USB 지원

C3의 USB Serial/JTAG와 S3의 네이티브 USB OTG는 용도가 다릅니다. USB 장치나 호스트 기능이 제품 핵심이면 S3를 검토합니다.
무선, AI와 카메라
두 칩 모두 2.4GHz Wi-Fi와 Bluetooth LE를 제공하지만, 카메라·LCD·AI 처리 요구사항은 S3가 더 넓습니다. 5GHz Wi-Fi를 지원한다고 가정해서는 안 됩니다.
전력과 배터리 수명
실제 배터리 수명은 슬립 전류, 송신 주기, 센서와 주변장치 전류, 모듈 전원 회로에 따라 결정됩니다. 칩 이름만으로 우열을 정하지 말고 사용 시나리오를 측정하세요.
가격과 비용
C3는 일반적으로 저비용 설계에 유리하고 S3는 추가 메모리와 기능 때문에 BOM 비용이 올라갈 수 있습니다. 모듈과 대량 구매 가격은 시점에 따라 달라집니다.
어떤 ESP32를 선택할까?

- ESP32-C3: 센서, 저전력 IoT, 단순 연결, 비용 민감 제품.
- ESP32-S3: AI, 카메라, LCD, USB OTG, 큰 버퍼와 병렬 처리.
PCB 설계와 제조

두 칩은 풋프린트와 핀 기능이 다르므로 회로도 심볼, 모듈 외곽, 안테나 keep-out, 전원 디커플링과 USB 배선을 새로 검토해야 합니다. 양산 전에는 실제 모듈과 제조 패널에서 조립성을 확인합니다.
FAQ
ESP32-S3가 항상 ESP32-C3보다 좋은가요?
아닙니다. 필요한 기능과 비용, 전력 조건에 따라 C3가 더 적합할 수 있습니다.
ESP32-C3에 USB가 있나요?
USB Serial/JTAG 기능이 있지만 S3의 네이티브 USB OTG와 용도는 다릅니다.
두 칩의 가격 차이는 고정인가요?
모듈, 메모리 구성과 공급 시점에 따라 변합니다.
배터리 프로젝트에는 어느 칩이 좋은가요?
센서와 연결 중심이면 C3부터 검토하고, 처리량과 주변장치가 필요하면 S3를 비교합니다.
C3 코드를 S3로 옮길 수 있나요?
많은 ESP-IDF 코드가 이식 가능하지만 핀, 주변장치와 메모리 설정을 다시 검증해야 합니다.
S3는 5GHz Wi-Fi를 지원하나요?
일반적인 ESP32-S3는 2.4GHz Wi-Fi 기반입니다. 모듈 데이터시트를 확인하세요.
카메라와 AI에는 어떤 칩이 적합한가요?
메모리와 주변장치 요구가 있다면 ESP32-S3가 일반적으로 더 적합합니다.
PCB 주문 전에 무엇을 확인해야 하나요?
정확한 모듈 풋프린트, 안테나 영역, 전원과 USB 라우팅, BOM을 확인해야 합니다.
결론
ESP32-C3와 ESP32-S3의 선택은 CPU 이름보다 제품의 메모리, USB, AI·카메라, 전력과 비용 요구사항을 기준으로 해야 합니다.

| 기능 | C3 | S3 |
|---|---|---|
| GPIO | 기본 연결 | 더 많은 주변장치 옵션 |
| 설계 항목 | 확인 내용 |
|---|---|
| 안테나 | Keep-out와 접지 |
| 전원 | 디커플링과 피크 전류 |
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......