PCB 드릴 도면이란? NC 드릴 파일·PTH/NPTH 확인법
1 분
- 드릴 도면, NC 드릴 파일, Gerber는 각각 무엇인가요?
- PTH·NPTH와 비아 종류를 어떻게 구분하나요?
- 드릴 테이블에는 무엇을 적나요?
- PCB 제조 파일 출력 전 7가지 체크리스트
- 자주 묻는 질문
- 참고 자료
PCB를 주문할 때 드릴 도면(Drill Drawing)과 NC 드릴 파일을 같은 파일로 생각하기 쉽습니다. 드릴 도면은 홀의 위치·종류와 기호를 사람이 검토하기 좋게 표시한 자료이고, NC 드릴 파일은 홀 좌표와 공구 정보를 제조 공정에 전달하는 데이터입니다. 도면만으로 실제 가공 데이터가 대체되지는 않습니다.
이 글에서는 도금 홀(PTH)과 비도금 홀(NPTH), 관통·블라인드·매립 비아를 구분하고, Gerber와 드릴 파일을 함께 내보낼 때 확인할 사항을 정리합니다.
바로 보기: 파일 구분 · 홀 종류 · 드릴 테이블 · 출력 체크리스트
드릴 도면, NC 드릴 파일, Gerber는 각각 무엇인가요?
| 자료 | 주요 내용 | 주된 용도 |
|---|---|---|
| 드릴 도면 | 홀 위치 기호, 크기·수량 표, 필요한 가공 주석 | 설계·제조 담당자의 검토와 의사소통 |
| NC 드릴 파일 | 홀 좌표, 공구 직경, 슬롯 또는 가공 범위 정보 | 드릴 데이터 처리와 가공 |
| Gerber 파일 | 동박, 솔더 마스크, 실크스크린, 외형 등 각 PCB 레이어 | 해당 레이어의 제조 데이터 전달 |
일반적인 제조용 ZIP에는 Gerber 레이어와 NC 드릴 파일을 함께 넣습니다. 드릴 맵이나 드릴 도면은 홀의 의미를 확인하는 데 도움이 되지만, 제조사가 요구하는 NC 드릴 데이터를 빠뜨리면 안 됩니다. Gerber 뷰어에서도 드릴 레이어가 별도로 보이는지 확인하세요.
PTH·NPTH와 비아 종류를 어떻게 구분하나요?
도금 홀(PTH)과 비도금 홀(NPTH)
PTH는 홀 벽에 금속 도금이 있는 구조입니다. 부품 리드용 홀이나 레이어를 연결하는 비아에 사용됩니다. NPTH는 홀 벽 도금이 없으며 고정·정렬 같은 기계적 용도로 자주 사용됩니다. 장착 홀이라고 해서 항상 NPTH인 것은 아닙니다. 접지 연결이나 금속 체결 조건이 필요하면 PTH로 설계할 수도 있으므로 개별 홀의 속성을 확인해야 합니다.
관통, 블라인드, 매립, 마이크로비아
- 관통 홀·관통 비아: PCB의 상면부터 하면까지 지나갑니다.
- 블라인드 비아: 외층에서 시작해 특정 내층에서 끝납니다.
- 매립 비아: 내층끼리 연결되고 완성된 PCB의 바깥면에서는 보이지 않습니다.
- 마이크로비아: HDI 설계에서 사용하는 미세 비아입니다. 인접 레이어 간 연결이 흔하지만 정확한 구조와 가공 가능 여부는 제조사 사양을 확인해야 합니다.
블라인드·매립 비아가 있으면 어느 레이어에서 시작해 어느 레이어에서 끝나는지가 중요합니다. EDA 도구에 따라 레이어 쌍별로 별도 드릴 파일을 출력하므로 파일명을 보고 누락 여부를 확인하세요.
드릴 테이블에는 무엇을 적나요?
드릴 테이블은 도면의 홀 기호를 실제 홀 정보와 연결합니다. 일반적으로 공구 또는 기호, 홀 크기, 홀 수량, 도금 여부를 표시하며 필요에 따라 슬롯, 레이어 범위와 공차를 추가합니다. 표의 형태와 포함 항목은 사용하는 EDA 도구와 제조 요구사항에 따라 다릅니다.
| 항목 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 공구 번호·기호 | 도면 기호와 NC 데이터의 대응 관계 |
| 홀 크기 | 가공 공구 직경인지 최종 완성 홀 직경인지 구분 |
| 수량 | 해당 크기의 홀·슬롯 개수와 실제 레이아웃 일치 여부 |
| 도금 여부 | PTH와 NPTH의 명시 및 출력 파일 분리 여부 |
| 레이어 쌍 | 관통·블라인드·매립 비아의 시작·종료 레이어 |
| 공차 | 부품·프레스핏·기구 조건에 필요한 완성 홀 허용 범위 |
완성 홀 크기와 드릴 비트 크기는 같지 않을 수 있습니다. 도금과 가공 공정에서 크기가 달라질 수 있으므로 설계 표기와 제조사의 해석을 맞추세요. 모든 홀에 하나의 IPC 공차 숫자를 적용한다는 식의 설명도 피해야 합니다. 허용 공차는 공정과 주문 사양에 따라 확인합니다.
드릴 테이블의 위치·표시 단위·기호 크기 같은 항목은 도면을 읽기 좋게 배치하는 설정입니다. 이 설정을 바꾼다고 NC 파일의 홀 좌표와 물리적 크기가 자동으로 바뀌는 것으로 이해하면 안 됩니다.
PCB 제조 파일 출력 전 7가지 체크리스트
- 보드 외형과 절개부가 올바른 외형 레이어에 닫힌 선으로 들어 있나요?
- PTH·NPTH가 의도한 속성으로 정의되었나요?
- 비아와 부품 홀, 슬롯이 모두 NC 드릴 출력에 포함되었나요?
- 블라인드·매립 비아가 있다면 레이어 쌍별 드릴 파일이 빠지지 않았나요?
- Gerber와 NC 드릴의 단위·좌표 원점·출력 설정이 일치하나요?
- 드릴 테이블의 기호·크기·수량과 실제 파일을 대조했나요?
- 제3자 Gerber 뷰어에서 홀 중심이 패드와 맞는지, 외형 밖에 홀이나 누락된 홀이 없는지 확인했나요?
특히 단위나 좌표 형식을 잘못 읽으면 홀이 동박 패드에서 멀리 이동하거나 보드 바깥에 나타날 수 있습니다. 제조사 뷰어뿐 아니라 독립된 뷰어로도 확인하는 것이 좋습니다. 관련 절차는 KiCad Gerber·드릴 파일 출력 안내를 참고하세요.
Gerber와 NC 드릴 파일을 검토했다면 실제 보드 사양으로 제작 비용을 확인해 보세요. 파일 업로드 후에는 외형과 모든 홀 위치를 다시 미리 보는 것이 좋습니다.
자주 묻는 질문
드릴 도면만 보내면 PCB를 제작할 수 있나요?
제조사 요구사항에 따라 다르지만 일반적으로 도면은 NC 드릴과 각 제조 레이어를 대신하지 않습니다. 주문 전 필요한 파일 목록을 확인하세요.
장착 홀은 모두 비도금 홀인가요?
아닙니다. 전기적 연결이나 체결 구조의 요구에 따라 도금 장착 홀도 사용합니다. 해당 홀의 목적과 데이터 속성을 확인해야 합니다.
드릴 맵과 드릴 테이블도 반드시 Gerber 파일인가요?
아닙니다. 출력 도구에 따라 별도 도면이나 보고서로 생성될 수 있습니다. 핵심은 제조용 NC 드릴과 Gerber, 그리고 필요한 설명 자료를 함께 검토하는 것입니다.
참고 자료
지속적인 성장
PCB 골드 핑거 모따기 설계: 각도·깊이와 카드 엣지 접점 신뢰성
핵심 요약 PCB 골드 핑거 가장자리의 모따기는 카드 엣지 커넥터에 보드를 부드럽게 삽입하고 접점의 마모를 줄이는 데 도움이 됩니다. 원문에서 다루는 주요 모따기 각도는 30°와 45°이며, 깊이는 기판 두께와 커넥터 규격에 맞춰 결정합니다. 적절한 모따기는 삽입력을 낮추고 도금 손상을 줄여 접점의 장기적인 신뢰성에 기여합니다. 반복 삽입이 많은 DDR 모듈과 PCIe 카드에서는 골드 핑거 형상과 커넥터의 맞물림을 함께 검토해야 합니다. 설계한 메모리 모듈을 슬롯에 끼웠을 때 골드 핑거 표면에 흠집이 생긴 경험이 있습니다. 처음에는 보드가 작동했지만 여러 차례 삽입과 분리를 반복하자 접점 마모와 간헐적인 연결 문제가 나타났습니다. 원인은 카드 가장자리의 모따기를 빠뜨린 것이었습니다. 그래픽 카드를 PCIe 슬롯에 끼우거나 DDR 메모리를 장착할 때 볼 수 있는 경사진 끝단이 바로 모따기입니다. 이 경사면 덕분에 기판이 커넥터 안으로 부드럽게 들어가고, 도금된 접점을 긁거나 벗겨낼 위험이 줄어듭......
PCB 제조 공정의 단계별 가이드
소개 인쇄회로기판(Printed Circuit Boards, PCB)은 현대 전자기기의 핵심 구성 요소로서, 전자 부품과 회로의 물리적 기초를 제공합니다. PCB의 구성 요소와 제작 과정을 이해하는 것은 전자 공학자, 디자이너, 그리고 전자기기에 관심이 있는 모든 사람에게 매우 중요합니다. PCB 제작 과정 인쇄회로기판(PCB)의 제조 과정은 설계 도면을 전문적인 기판으로 변환하는 여러 단계로 구성되어 있습니다. 이 복잡한 과정은 주로 PCB 제조 전문 시설에서 수행되며, 에칭, 드릴링, 도금과 같은 다양한 기술이 사용됩니다. 또한, 고정밀을 위해 컴퓨터 수치 제어(CNC) 기술이 통합되어 있습니다. 구리층은 여러 단계를 반복하여 제작됩니다. 먼저 감광막을 코팅한 후, 회로 패턴을 나타내는 마스크를 통해 자외선을 노출시키며, 이후 현상 과정을 거칩니다. 이 과정에서 회로 패턴이 드러나게 되며, 화학적 에칭을 통해 선택적으로 구리를 제거할 수 있게 됩니다. 최종적으로 남은 구리로 회로 패턴이 완......
`PCB 비도금 홀(NPTH) 설계 가이드: PTH 차이와 치수·공차
핵심 요약 비도금 관통홀(NPTH)은 홀 벽에 동박 도금이 없는 기계적 홀로, 기판 고정·위치 정렬·생산 지그에 사용합니다. 홀 위치와 가장자리 여유를 잘못 설계하면 조립이나 나사 체결 중 기판이 손상될 수 있습니다. 원문은 직경 약 0.5 mm 이상, 동박 이격 0.2~0.3 mm, 공차 ±0.08 mm를 예시로 들지만 실제 주문에는 최신 제조 사양을 적용해야 합니다. 가장자리 근처의 홀에는 충분한 기판 재료를 남기고 제조 파일에서 NPTH를 분명히 구분합니다. 시제품부터 양산까지 홀 치수와 DFM 검토를 함께 관리합니다. 기판을 케이스에 고정하면서 나사를 조일 때 PCB 가장자리에 미세한 균열이 생긴 적이 있나요? 고정 홀의 위치, 크기 또는 나사 머리 주변 여유가 맞지 않으면 전기 회로가 정상이어도 조립 중 손상될 수 있습니다. 임피던스나 디커플링을 꼼꼼히 검토하면서도 장착 홀은 마지막에 확인하는 경우가 있습니다. 기계적 홀은 보드의 정렬과 체결 후 내구성을 좌우합니다. 이 글에서는 비도......
PCB 에칭 계수란? 언더컷 계산과 배선 폭 관리 방법
핵심 요약 PCB 에칭 계수(etch factor)는 동박을 수직으로 제거한 깊이와 패턴 아래로 옆 방향으로 파고든 언더컷의 비율입니다. 언더컷을 관리하면 설계한 배선 폭과 실제 폭의 차이를 줄이고 임피던스·미세 패턴의 제조 가능성을 검토하는 데 도움이 됩니다. 설계에서는 배선 폭을 정확히 계산했는데 완성된 PCB에서는 더 좁아지는 경우가 있습니다. 원인 중 하나가 에칭 중 생기는 측면 언더컷입니다. 식각액은 동박을 아래로만 제거하지 않고 레지스트 아래쪽으로도 침투합니다. 이 때문에 단면은 완전한 직사각형보다 사다리꼴에 가까워질 수 있습니다. 에칭 계수는 수직 식각 깊이에 비해 측면 식각이 얼마나 발생했는지를 나타냅니다. 값이 높을수록 같은 깊이에서 언더컷이 작다는 뜻입니다. 에칭 계수와 실제 배선 폭의 관계 원문의 단순화된 예에서는 1 oz 동박을 약 35 µm로 보고 전체 두께를 식각합니다. 에칭 계수 EF가 3.0이면 한쪽 언더컷 U는 35/3≈11.7 µm, 양쪽 폭 손실은 약 23.4......
PCB 거버(Gerber) 파일 준비 방법: 제조 전 확인할 항목
핵심 요약 Gerber는 RS-274X 또는 지원되는 X2 형식으로 내보내고 모든 파일의 단위를 일치시킵니다. 동박, 솔더 마스크, 실크스크린, 보드 외곽선과 NC 드릴 데이터를 빠짐없이 준비합니다. 업로드 전 Gerber 뷰어에서 모든 층을 겹쳐 확인합니다. 애뉼러 링, 솔더 마스크 확장과 배선 간격 등 DFM 규칙을 점검합니다. 층 기능이 드러나는 파일명과 제조 메모를 사용합니다. 몇 주 동안 PCB 레이아웃을 다듬고 DRC를 통과한 뒤 제조 파일을 내보냈는데, 제조사에서 솔더 마스크 층이나 드릴 파일의 단위를 다시 확인해 달라고 연락하는 경우가 있습니다. 설계 파일이 올바르더라도 제조 데이터가 불완전하면 제작이 지연됩니다. 솔더 마스크 개구부와 드릴 위치처럼 생산에 필요한 정보를 전달하는 핵심 파일이 Gerber입니다. Gerber 세트를 정확하게 준비하면 제조사가 설계 의도를 해석하기 쉽습니다. 반대로 층이 누락되거나 단위가 맞지 않으면 재확인, 재제작 또는 기능 불량으로 이어질 수 있......
CB 슬롯 홀 설계 가이드: 도금·비도금 크기와 공차
핵심 요약 PCB 슬롯 홀은 길쭉한 개구부로, 납작한 핀·커넥터·실드 탭과 보드 정렬에 사용합니다. JLCPCB의 현재 안내 기준은 2층 도금 슬롯 최소 폭 0.5 mm, 다층 0.35 mm, 비도금 슬롯 1.0 mm입니다. 끝은 둥글게 만들고 길이는 폭의 최소 2배로 잡습니다. 원문은 더 여유 있는 2.5배를 권합니다. 패드의 애뉼러 링, 기판 가장자리 간격, DFM 규칙을 확인해 동박 단절과 도금 문제를 예방합니다. 도금 슬롯은 드릴 가공, 비도금 슬롯은 CNC 가공 조건을 확인합니다. 적절한 치수와 배치는 부품 고정, 조립 및 기구 신뢰성에 도움이 됩니다. 열 성능 개선 여부는 구조별로 검증해야 합니다. 시제품부터 양산까지 동일한 결과를 가정하지 말고 제작 파일과 공차를 주문별로 확인합니다. 납작한 전원 커넥터 핀이나 USB 실드 탭, 큰 릴레이 핀이 원형 홀에 들어가지 않을 때는 PCB 슬롯 홀을 사용합니다. 슬롯 홀은 폭보다 길이가 긴 비원형 개구부입니다. Gerber 파일에서 작은 ......