DIY PCB 스텐실 만들기: 재료·절단 방법·한계
1 분
- DIY PCB 스텐실을 만들 수 있나요?
- 준비물
- DIY 스텐실 제작 단계
- 절단 방법 비교
- DIY 스텐실의 대표적인 실수
- 0.4mm QFN에서 실패하는 이유
- 금속 스텐실을 주문할 시점
- FAQ
- 결론
핵심 정리
DIY 스텐실은 큰 피치 부품과 소량 프로토타입에는 가능하지만, 0.5mm 이하 QFN·BGA에서는 개구부 품질과 페이스트 이형성이 빠르게 한계에 도달합니다.
DIY PCB 스텐실을 만들 수 있나요?
가능합니다. Kapton, Mylar, 비닐 시트와 커터 또는 레이저를 사용해 간단한 솔더 페이스트 스텐실을 만들 수 있습니다. 다만 정확도와 반복성은 전문 스테인리스 스텐실보다 낮습니다.
준비물
- Gerber의 솔더 페이스트 레이어
- Kapton·Mylar 또는 비닐 시트
- 공예용 칼, 비닐 커터 또는 레이저 커터
- 정렬용 프레임과 스퀴지

DIY 스텐실 제작 단계
솔더 페이스트 레이어 내보내기
PCB CAD에서 상·하부 솔더 페이스트 레이어를 Gerber로 내보냅니다. 패드 축소나 열 패드 분할이 필요한 경우 먼저 설계 데이터에서 수정합니다.
수작업 커터
공예용 칼은 비용이 낮지만 미세 개구부의 모서리와 반복 위치를 유지하기 어렵습니다.

비닐·공예 커터
Cricut, Silhouette, Brother와 같은 커터는 큰 패드와 적은 수량에 편리합니다. 시트가 늘어나지 않도록 평탄하게 고정해야 합니다.

레이저 커터
CO₂, 다이오드와 파이버 레이저는 재료에 따라 열영향부와 탄화가 생길 수 있습니다. 초점, 출력과 속도를 샘플로 검증합니다.

절단 방법 비교
| 방법 | 비용 | 정확도 | 재사용 |
|---|---|---|---|
| 수작업 칼 | 낮음 | 낮음 | 제한적 |
| 비닐 커터 | 중간 | 중간 | 중간 |
| 레이저 | 높음 | 재료에 따라 다름 | 중간 |

DIY 스텐실의 대표적인 실수
- 솔더 페이스트 레이어를 잘못 내보냅니다.
- 시트가 늘어나 패드와 개구부가 어긋납니다.
- 스퀴지 압력과 인쇄 각도를 일정하게 유지하지 못합니다.
- QFN 열 패드에 페이스트를 과도하게 인쇄합니다.

0.4mm QFN에서 실패하는 이유
0.4mm QFN은 개구부 폭과 간격이 작아 시트 절단 오차가 페이스트 브리징으로 바로 이어집니다. 열 패드에 넓은 한 개 개구부를 사용하면 보이드와 부품 뜸이 증가할 수 있습니다.

금속 스텐실을 주문할 시점
미세 피치 부품, 반복 생산, 높은 수율 또는 정밀한 페이스트 양이 필요하면 레이저 절단 스테인리스 스텐실을 주문하는 편이 적합합니다. 큰 피치 프로토타입과 일회성 실험은 DIY로 충분할 수 있습니다.

FAQ
DIY 스텐실은 어느 피치까지 가능한가요?
일반적으로 0.5mm보다 큰 피치가 현실적인 시작점이며 재료와 장비에 따라 달라집니다.
DIY 스텐실에 어떤 재료를 쓰나요?
Kapton, Mylar, 비닐과 얇은 금속 시트를 사용할 수 있습니다.
레이저가 항상 수작업보다 좋은가요?
재료와 설정이 맞지 않으면 열영향과 탄화가 생기므로 샘플 검증이 필요합니다.
QFN용으로 DIY 스텐실을 사용해도 되나요?
미세 피치 QFN은 개구부 품질과 정렬 오차가 작아 전문 스텐실을 권장합니다.
스텐실을 주문할 때 무엇을 제공하나요?
Gerber, 보드 크기, 프레임 형식, 두께와 개구부 요구사항을 제공합니다.
DIY 스텐실을 세척해 재사용할 수 있나요?
시트 변형과 개구부 막힘을 확인해야 하며 반복 정밀도는 보장하기 어렵습니다.
결론
DIY PCB 스텐실은 학습과 소량 제작에 유용하지만 미세 피치와 반복 생산에서는 정확도 한계가 분명합니다. 필요 시 전문 스텐실의 재료와 개구부 설계를 선택하세요.
솔더 페이스트 스텐실 선택 가이드 · PCB 리플로우 납땜 가이드 · 솔더 페이스트 인쇄 불량 가이드
| 피치 | 권장 접근 |
|---|---|
| 0.5mm 이상 | DIY 검토 가능 |
| 0.4mm 이하 | 금속 스텐실 권장 |
지속적인 성장
DIY PCB 스텐실 만들기: 재료·절단 방법·한계
핵심 정리 DIY 스텐실은 큰 피치 부품과 소량 프로토타입에는 가능하지만, 0.5mm 이하 QFN·BGA에서는 개구부 품질과 페이스트 이형성이 빠르게 한계에 도달합니다. DIY PCB 스텐실을 만들 수 있나요? 가능합니다. Kapton, Mylar, 비닐 시트와 커터 또는 레이저를 사용해 간단한 솔더 페이스트 스텐실을 만들 수 있습니다. 다만 정확도와 반복성은 전문 스테인리스 스텐실보다 낮습니다. 준비물 Gerber의 솔더 페이스트 레이어 Kapton·Mylar 또는 비닐 시트 공예용 칼, 비닐 커터 또는 레이저 커터 정렬용 프레임과 스퀴지 DIY 스텐실 제작 단계 솔더 페이스트 레이어 내보내기 PCB CAD에서 상·하부 솔더 페이스트 레이어를 Gerber로 내보냅니다. 패드 축소나 열 패드 분할이 필요한 경우 먼저 설계 데이터에서 수정합니다. 수작업 커터 공예용 칼은 비용이 낮지만 미세 개구부의 모서리와 반복 위치를 유지하기 어렵습니다. 비닐·공예 커터 Cricut, Silhouette, B......
SMT 스텐실 나노 코팅과 전해 연마 비교: 어떤 표면 처리가 필요할까?
핵심 요약 전해 연마는 개구부 벽면의 미세 버와 슬래그를 제거해 금속 표면을 매끄럽게 만듭니다. 나노 코팅은 마찰이 적고 발수성이 있는 표면을 형성해 솔더 페이스트 이형성과 잔류물 관리를 돕습니다. 두 처리는 미세 피치 인쇄의 일관성과 1차 합격률 향상에 기여할 수 있습니다. BGA·QFN 또는 대량 생산에서는 나노 코팅의 세척 주기와 이형성 장점이 더 유용할 수 있습니다. 전해 연마와 나노 코팅은 경쟁 관계가 아니라 상호 보완적인 공정입니다. 피치가 크고 생산량이 적다면 일반 레이저 커팅 스텐실도 실용적인 선택입니다. SMT 스텐실 주문 화면에서는 전해 연마와 나노 코팅을 표면 처리 옵션으로 볼 수 있습니다. 어떤 처리가 필요한지는 각 공정의 역할과 PCB 조립 조건에 따라 달라집니다. 전해 연마는 레이저로 절단한 개구부 벽면을 매끄럽게 만들고, 나노 코팅은 마찰이 적고 페이스트가 잘 달라붙지 않는 표면을 추가합니다. 서로 다른 문제를 해결하므로 두 공정을 함께 적용하기도 합니다. 빠른 비교......
솔더 페이스트 스텐실 선택 방법 (두께, 스텝 스텐실 및 설계 가이드)
SMT 조립 공정에서 스텐실은 생산 라인의 성패를 조용히 결정해요. 브리징(bridging), 툼스토닝(tombstoning), 젖음 불량 같은 문제들은 PCB 설계 오류가 아니라, 잘못된 스텐실 선택이나 페이스트 양 제어 미흡에서 비롯되는 경우가 많아요. 핵심 정리: 솔더 페이스트 스텐실 선택 방법 스텐실 사양을 바로 결정해야 한다면, 아래 빠른 결정 가이드를 따르세요: 부품 피치에 맞게 두께를 선택하세요: 부품 밀도를 1차 기준으로 삼아요. 0.10mm 두께를 사용하세요: 파인 피치 부품(≤0.5mm 피치)에 이상적이에요. 스텝 스텐실을 적용하세요: 대형 파워 부품과 파인 피치 IC가 혼재하는 레이아웃에 필수예요. 표면 처리를 업그레이드하세요: 고용량 생산 라인에서 페이스트 이형성을 높이려면 전해 연마 또는 나노 코팅 스텐실을 선택하세요. 프레임형 스텐실을 사용하세요: 일정한 장력이 필요한 자동화 생산 라인에 필수예요. 최적의 SMT 스텐실 두께 결정 방법 SMT 스텐실 두께는 PCB 조립......
시제품 제작 vs 대량 생산에서의 SMD 스텐실
SMD 스텐실은 대량 생산과 솔더 페이스트의 쉬운 도포로 잘 알려져 있으며, 업계에서 널리 사용됩니다. 스텐실은 대량 생산 시 매우 유용합니다. 오늘은 물리학이나 제조 공정 대신 다양한 사용 사례에 대해 이야기해 보겠습니다. 그러나 프로토타입용 스텐실 요구사항은 대량 생산과는 꽤 다릅니다. 대량 생산에서는 수율이 필요하며, 수율이 높을수록 생산이 더 효율적입니다. 이러한 요구에 맞춰 JLCPCB는 맞춤형 SMD 스텐실을 제공합니다. 따라서 특별한 종류의 솔더 스텐실이 필요한데, 아래에서 살펴보겠습니다. SMD 스텐실이란 무엇인가요? 기본적으로 솔더 페이스트용 마스크 역할을 하는 금속 시트입니다. 이를 통해 PCB에 솔더 페이스트를 바르고 부품을 직접 장착할 수 있습니다. 균일한 페이스트 양을 보장하여 솔더 접합의 신뢰성을 향상시킵니다. SMT 조립, 특히 자동화 공정에서 속도를 높입니다. 사용 방법은 다음과 같습니다: SMD 스텐실을 PCB에 장착하거나 정렬한 후 스퀴지로 솔더 페이스트를 스텐......
PCB 조립을 위한 맞춤 절단 스텐실: PCB 스텐실을 절단하고 사용하며 올바르게 선택하는 방법
맞춤형 절단 스텐실과 솔더 페이스트 인쇄는 표면 실장 기술(SMT) PCB 조립에서 솔더 접합 품질, 전기적 성능 및 제품의 장기적 신뢰성과 관련된 가장 중요한 공정 중 두 가지입니다. SMT 스텐실은 PCB 패드에 정확한 양의 솔더 페이스트를 증착하거나, 커넥터 및 소켓과 같은 부품에 기둥 형태로 배열된 접착 페이스트를 증착하고 압축하는 데 사용됩니다. PCB 설계가 고밀도, 미세 피치 부품 및 소형 패키지로 발전함에 따라 보다 정밀한 스텐실에 대한 필요성도 증가했습니다. 대부분의 일반적인 절단 스텐실은 오늘날 설계의 엄격한 공차 수준을 달성하는 데 어려움이 있습니다. 따라서 균일하고 결함이 없는 솔더 페이스트 인쇄를 달성하기 위해 맞춤형 절단 스텐실이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. JLCPCB 스텐실 과 같은 전문 서비스는 PCB 설계에 정확히 맞도록 맞춤 절단으로 정밀하게 설계됩니다. 이러한 솔루션은 엔지니어, 학생 및 제조업체가 조립 품질과 생산 의도를 개선하고 재작업을 줄이며 생산......
PCB 조립을 위한 적절한 스텐실 메이커 선택하기
표면 실장 기술 조립은 밀도 높은 PCB 패드 레이아웃 전체에서 제어된 솔더 페이스트 증착에 의존합니다. SMT 스텐실 제작기는 구리 랜드 패턴과 일치하는 개구부를 통해 페이스트 양을 조절합니다. 스텐실 제작 기기는 솔더 조인트 형상, 전기적 연속성 및 리플로우 일관성에 영향을 줍니다. 레이저 컷 스텐실 제작 시스템은 자동화된 인쇄를 위한 개구부 정밀도와 스텐실 평탄도를 달성합니다. 스텐실 제작기는 가까운 지역의 스텐실 제작 서비스와 확장 가능한 온라인 스텐실 제작 플랫폼으로 존재합니다. 이 기사에서는 SMT 스텐실 제작기 유형, 선택 기준, 응용 분야 및 운영 관행을 살펴봅니다. SMT 스텐실 제작기 이해 SMT 스텐실 제작기란? SMT 스텐실 제작기는 표면 실장 조립에서 솔더 페이스트 증착을 위한 금속 스텐실을 생산하는 시스템입니다. 스텐실 제작 기기는 PCB 랜드 패턴과 정렬된 개구부를 생성하여 페이스트 양, 정렬 및 조인트 일관성을 제어합니다. 레이저 컷 스텐실 제작기는 가장 일반적인 ......