다이오드 종류 8가지: 정류·쇼트키·제너·TVS 선택법
1 분
- 다이오드 종류와 용도 비교표
- 정류·고속 회복·쇼트키 다이오드 차이
- 제너와 TVS는 어떻게 다른가요?
- LED·포토다이오드·레이저 다이오드
- 다이오드 선택과 PCB 실장 전 체크리스트
- 자주 묻는 질문
다이오드 종류는 사용 목적에 따라 구분하면 이해하기 쉽습니다. 전원 정류에는 정류·고속 회복·쇼트키 다이오드, 전압 기준이나 제한에는 제너, 과도 전압 보호에는 TVS, 빛을 다루는 회로에는 LED·포토다이오드·레이저 다이오드가 쓰입니다. 같은 외형이라도 기능과 정격이 달라 종류와 MPN을 먼저 확인해야 합니다.
이 글에서는 대표 다이오드 8종과 VF·VRRM·trr·TVS 클램핑 사양, PCB 실장 전 선택 순서를 비교합니다.
바로 보기: 종류표 · 정류·쇼트키 · 제너·TVS · 광소자 · 선택 기준
다이오드 종류와 용도 비교표
| 종류 | 대표 용도 | 먼저 확인할 사양 |
|---|---|---|
| 일반 정류 다이오드 | 전원 정류·전류 경로 제어 | 역전압, 순방향·서지 전류, 손실 |
| 고속·초고속 회복 | 스위칭 전원·인버터 정류 | trr·Qrr와 시험 조건, VF |
| 쇼트키 | 낮은 도통 손실·고속 정류 | VF, 역누설·정전용량, 전압·열 조건 |
| 제너 | 전압 기준·간단한 전압 제한 | 시험 전류에서의 VZ, 허용오차·전력 |
| TVS | ESD·서지 등 과도 전압 제한 | VRWM·VBR·VC, 펄스 조건·용량 |
| LED | 상태 표시·조명 | 구동 전류·VF, 색·광학·열 특성 |
| 포토다이오드 | 광 검출·광전류 측정 | 감도·암전류·용량·대역폭 |
| 레이저 다이오드 | 광통신·센싱 등 | 전류 제어, 정격·광출력과 열 조건 |
이 분류는 일부 겹칩니다. 고속 회복 다이오드도 정류 소자이며 쇼트키도 전력 정류에 쓰일 수 있습니다. 유형별 VF나 응답 시간을 하나의 고정 숫자로 외우기보다 제품의 시험 조건을 비교하세요.
정류·고속 회복·쇼트키 다이오드 차이
정류 다이오드는 전류를 한 방향으로 유도합니다. 네 개를 브리지로 구성하면 AC의 두 반주기를 이용한 맥동 DC를 얻을 수 있으며, 평활·안정화에는 별도 회로가 필요합니다.

PN 다이오드가 순방향 도통에서 역방향 차단으로 전환할 때 저장 전하에 따른 역회복이 발생할 수 있습니다. 고속·초고속 회복 제품은 이 특성을 개선한 계열입니다. trr뿐 아니라 Qrr, 전류·di/dt·온도 등 시험 조건도 확인해야 합니다.
쇼트키는 금속-반도체 접합을 이용하며 일반적인 PN의 소수 캐리어 저장에 따른 역회복 부담을 줄일 수 있습니다. 다만 접합 정전용량에 의한 전환 전류·손실까지 없어지는 것은 아닙니다. VF도 전류·온도에 따라 달라지고, 역누설과 열 특성을 함께 봐야 합니다. 실리콘과 SiC 쇼트키의 특성도 같지 않습니다.
1N400x 같은 일반 정류 소자를 빠른 스위칭 회로에 대입할 때는 해당 부품의 동적 특성을 확인해야 합니다. ‘몇 kHz 이상은 무조건 특정 종류’ 같은 분계선 대신 실제 파형과 손실을 검토하세요. 제조사별 정류 계열은 Vishay의 다이오드·정류 소자 자료에서 비교할 수 있습니다.
제너와 TVS는 어떻게 다른가요?
제너 다이오드는 지정된 역방향 전류에서의 전압 특성을 기준·제한 용도에 활용합니다. 직렬 저항 등 전류 제한과 허용 전력을 검토해야 하며, 인쇄된 VZ가 모든 전류·온도에서 정확히 유지되는 것은 아닙니다.
TVS 다이오드는 짧은 과도 전압에서 전류를 우회시키고 전압을 제한하도록 선택합니다. 제너와 모양이 비슷해도 허용 펄스·클램핑 성능이 달라 보편적인 대체품으로 취급할 수 없습니다.
- VRWM: 정상 동작에서 허용하는 스탠드오프 전압 조건
- VBR: 지정 시험 전류에서 정의되는 항복 전압
- VC: 지정 펄스 전류·파형에서의 클램핑 전압
- 추가 항목: 펄스 정격, 정전용량·누설, 온도와 적용 규격
TVS의 응답 속도 숫자 하나만으로 보호 성능을 판단하지 마세요. TI의 시스템 ESD 보호 설명은 클램핑·동적 저항·정전용량과 배선 영향을 함께 다룹니다. 커넥터에서 보호 소자를 거쳐 민감 회로로 이어지는 경로와 짧은 리턴 경로가 중요합니다.
단방향·양방향 선택은 정상 신호의 범위와 공통 모드, 허용 가능한 음전압과 보호 대상에 따라 결정합니다. 차동 신호라는 이유만으로 무조건 양방향 TVS를 사용해야 하는 것은 아닙니다. 고속 데이터선은 정전용량과 레이아웃도 확인하세요.
LED·포토다이오드·레이저 다이오드
LED는 전류를 빛으로 변환하며 전류 제한 저항 또는 적합한 정전류 구동이 필요합니다. 색상과 소재에 따라 VF가 달라지고 전류·온도에 따라서도 변합니다.
포토다이오드는 빛에 따라 생기는 전류를 측정합니다. 무바이어스 또는 역바이어스 구성을 쓰며, 속도·암전류·잡음·입력 용량의 조건을 비교합니다. 역바이어스가 모든 측면에서 더 좋은 것은 아닙니다.
레이저 다이오드는 레이저 발진을 이용하는 광소자입니다. 발진 문턱 전류와 최대 허용 전류는 다른 개념입니다. 제품에 맞는 드라이버로 전류·기동 과도와 열 조건을 관리해야 합니다.
다이오드 선택과 PCB 실장 전 체크리스트
- 정류·스위칭·보호·발광·수광 중 필요한 기능을 정합니다.
- 정상·과도 상태의 역전압, 평균·반복 피크·서지 전류를 구분합니다.
- 동작 전류·온도에서의 VF와 누설, 스위칭·회복 특성을 비교합니다.
- TVS라면 정상 전압과 클램핑 조건이 보호 대상에 맞는지 확인합니다.
- 손실·온도·시험 보드 조건으로 패키지와 방열을 검토합니다.
- 극성·단자 배열과 MPN별 랜드 패턴을 확인합니다.
SMA·SMB·SOD 같은 외형 이름은 소자 종류나 허용 전류를 확정하지 않습니다. ‘M7’ 같은 짧은 마킹도 제조사와 제품 자료를 함께 확인하세요. 전력 패키지의 탭은 전기적 단자일 수 있으므로 방열용이라고 GND에 연결하지 않습니다. 역전압 여유와 열 설계에도 모든 제품에 같은 배율·온도 한계를 적용하지 마세요.
다이오드의 기능·정격·극성과 풋프린트를 확정했다면 BOM·PCB 데이터로 제작·조립 조건을 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
쇼트키 다이오드는 항상 0.3 V에서 도통하나요?
아닙니다. VF는 제품·전류·온도에 따라 달라집니다. 데이터시트의 보증값과 곡선을 확인하세요.
TVS를 제너 대신 전압 조절에 써도 되나요?
목적과 정격이 달라 단순 교체할 수 없습니다. 연속 전력·전류와 전압 특성을 확인해야 합니다.
같은 패키지의 다이오드라면 바로 대체해도 되나요?
기능, 전압·전류, 회복 특성·누설·열 조건과 핀 배열을 모두 비교해야 합니다.
지속적인 성장
세라믹 커패시터 종류: C0G·X7R·X5R·Y5V 비교와 선택 방법
정전용량, 정격 전압, 풋프린트가 같은 세라믹 커패시터 두 개라도 회로에 전원을 넣으면 동작이 크게 달라질 수 있습니다. 차이를 만드는 것은 표시된 숫자보다 유전체입니다. 세라믹 커패시터 종류는 C0G, X7R, X5R, Y5V 같은 유전체 코드로 구분합니다. 이 글에서는 코드를 읽는 방법과 유전체 등급을 비교하고, 설계자가 놓치기 쉬운 DC 바이어스 및 노화 효과를 살펴봅니다. 용도별 부품 선택 기준도 정리했습니다. 세라믹 커패시터란? 세라믹 커패시터는 금속 전극 사이에 세라믹을 유전체로 사용하는 부품입니다. 극성이 없으므로 PCB에 배치할 때 커패시터 극성을 고려할 필요가 없습니다. 등가 직렬 저항(ESR)과 등가 직렬 인덕턴스(ESL)가 낮아 고주파 디커플링에 널리 사용됩니다. 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 현대 전자기기에서 가장 많이 생산·사용되는 커패시터로, 연간 생산량은 수조 개에 이릅니다. 하나의 칩 안에 수십~수백 개의 얇은 유전체층을 병렬로 쌓아 작은 크기에서도 마이크로패럿......
ESP32란? 종류·주요 기능·개발 환경·PCB 설계 가이드
Wi-Fi 온도 센서, 웨어러블 건강 모니터, 산업용 게이트웨이, AI 카메라까지 ESP32는 무선 임베디드 기기에 폭넓게 쓰이는 마이크로컨트롤러 제품군입니다. 프로세서와 Wi-Fi·Bluetooth 기능을 통합해 별도의 무선 네트워킹 부품 없이 연결형 기기를 설계할 수 있습니다. 이 ESP32 가이드에서는 사양과 구조, 제품군별 차이, 개발 보드, 프로그래밍 도구, 활용 사례를 한곳에서 살펴봅니다. ESP32 핵심 정보 Espressif Systems의 32비트 마이크로컨트롤러 제품군 대부분의 모델에 Wi-Fi(802.11 b/g/n)와 Bluetooth Classic 또는 BLE 기능 통합. 지원 방식은 모델별로 다름 싱글 코어와 듀얼 코어 모델이 있으며 클록 속도는 모델에 따라 최대 240 MHz 3.3 V로 동작하며 GPIO와 다양한 주변장치 인터페이스 지원 ESP-IDF, Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython 등으로 개발 가능 그림: 일반적인 IoT 구성에......
ESP32 버전별 비교: 프로젝트에 어떤 칩을 써야 할까요?
핵심 요약 무선 기능부터 확인: ESP32 버전은 주로 지원하는 무선 기능, CPU 코어, 주변장치에서 차이가 납니다. 용도별로 많이 쓰는 모델: ESP32-C3는 저비용 Wi-Fi·블루투스 LE 기기에, ESP32-S3는 카메라, 디스플레이, 음성 처리, 온디바이스 AI에 적합합니다. 오리지널 ESP32: 현재도 생산 중이며 블루투스 클래식이 필요할 때 선택할 수 있습니다. Wi-Fi가 없는 버전: ESP32-H2는 배터리로 구동하는 Thread 및 Zigbee 기기에 적합합니다. 칩, 모듈, 개발 보드: 개발 보드로 시제품을 만든 뒤, 양산할 때는 자체 PCB에 모듈을 실장하도록 설계하세요. ESP32 버전은 주로 무선 기능, CPU 코어, 주변장치에서 차이가 나므로 제품이 무엇과 연결되어야 하는지에 따라 선택이 달라집니다. 대부분의 신규 프로젝트에는 ESP32-C3, ESP32-S3, ESP32-C6 중 하나로 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 먼저 Wi-Fi 4와 Wi-Fi 6 중 무엇......
ESP32-CAM이란? 배선, 전원 공급, 프로그래밍 방법
핵심 요약 칩이 아닌 개발 보드: ESP32-CAM은 Espressif 제품이 아니라 AI-Thinker의 개발 보드입니다. AI-Thinker의 ESP32-S 모듈, OV2640 카메라, PSRAM, microSD 슬롯, 플래시 LED를 탑재합니다. USB 포트 미탑재: USB 커넥터와 USB-UART 브리지가 없으므로, 3.3 V USB-시리얼 어댑터를 시리얼 핀에 연결해 프로그래밍합니다. 리셋 시 GPIO0을 로우로 유지해야 합니다. 사용 가능한 핀이 적음: 카메라, PSRAM, microSD 카드가 대부분의 GPIO를 사용합니다. microSD 카드를 사용하지 않으면 GPIO2, GPIO4, GPIO12, GPIO13, GPIO14, GPIO15를 사용할 수 있지만, 각 핀에는 사용 조건이 있습니다. 5 V 전원: AI-Thinker는 5 V 전원을 명시하고 최소 2 A 정격의 전원을 권장합니다. 전원 공급 능력이 부족하면 저전압으로 리셋되거나 영상에 물결무늬가 생길 수 있습니다. 맞춤......
서미스터란? NTC·PTC의 작동 원리와 용도, 회로 설계 실무 가이드
핵심 요약 정의: 서미스터는 온도에 따라 저항이 크고 예측 가능한 폭으로 변하는 감온 저항입니다. 표준적인 10 kΩ NTC(B25/50 = 3950 K)는 25 °C 부근에서 온도 1 °C당 저항이 약 4.4% 변합니다. NTC와 PTC 비교: NTC 서미스터는 온도가 올라가면 저항이 낮아져 온도 측정과 돌입 전류 제한에 적합합니다. 스위칭형 PTC는 스위칭 온도를 넘으면 저항이 급격히 높아져 회로 보호에 적합합니다. 주요 사양: NTC 서미스터의 특성을 결정하는 주요 값은 25 °C에서의 저항인 R25와 저항-온도 곡선의 기울기를 결정하는 B값입니다. 허용오차와 방열 정수는 측정 정확도에 영향을 줍니다. 회로에서 측정하는 방법: 서미스터와 고정 저항으로 분압 회로를 구성해 ADC에 연결합니다. 펌웨어는 베타 방정식, Steinhart-Hart 방정식 또는 조회 테이블로 측정값을 온도로 변환합니다. 서미스터는 온도에 따라 저항이 변하는 저항기의 일종입니다. 이름은 “thermally sens......
ESP8266 vs ESP32: 어떤 칩을 선택해야 할까요?
핵심 요약 ESP32: 듀얼 코어 240 MHz CPU, 블루투스 클래식과 BLE, 520 KB SRAM, 최대 34개의 GPIO를 제공합니다. ESP8266: 싱글 코어 CPU를 탑재하고 블루투스는 지원하지 않으며, 애플리케이션에서 사용할 수 있는 여유 RAM은 약 50 KB입니다. 제품 수명 주기 상태: Espressif는 ESP8266을 신규 설계 비권장(NRND) 제품으로 분류하고 ESP32-C2(ESP8684)를 업그레이드 모델로 지정했습니다. 다만 ESP8266은 장기 공급 약정에 따라 계속 생산되고 있습니다. 어떤 ESP32를 선택해야 할까요? 단순한 Wi-Fi 또는 블루투스 LE 펌웨어에는 ESP32-C2, 더 많은 메모리나 GPIO가 필요하면 ESP32-C3, 블루투스 클래식이나 다수의 아날로그 입력, CAN 버스 또는 유선 이더넷이 필요하면 오리지널 ESP32를 선택하세요. 단순 교체는 불가능합니다: ESP8266에서 다른 칩으로 전환하면 핀 배치, 부트스트랩 핀, 모듈 풋프......