저항 종류 총정리: 고정·가변·비선형 저항 선택법
2 분
- 저항 종류 비교표
- 고정·가변·비선형 저항의 차이
- 실장 방식별 저항: SMD와 스루홀
- 주요 고정 저항 종류
- 가변 저항 종류
- 비선형 저항: 서미스터·LDR·바리스터
- PCB 설계에 사용하는 특수 저항
- 저항 선택 방법
- 용도별 권장 저항 종류
- 부품 선택에서 PCB 조립까지
- 저항 종류 FAQ
- 결론
회로에 어떤 저항을 사용해야 할지 결정하려면 저항값만 봐서는 부족합니다. 허용오차, 온도계수(TCR), 정격전력, 전압, 잡음, 펄스 내성, 패키지와 실장 방식까지 함께 비교해야 합니다. 이 글에서는 주요 저항 종류를 분류하고 PCB 용도별 선택 기준을 설명합니다.

저항 종류 비교표
저항기는 크게 고정 저항, 가변 저항, 비선형 저항으로 나눌 수 있습니다. 아래 값은 일반적인 제품 범위이며, 실제 부품은 제조사 데이터시트를 확인해야 합니다.
| 저항 종류 | 분류 | 허용오차 | TCR | 일반 저항 범위 | 전력/정격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탄소 합성 | 고정 | ±5~±20% | ±500~±1500 ppm/°C | 1 Ω~22 MΩ | 1/8~2 W |
| 탄소 피막 | 고정 | ±2~±5% | -200~-1000 ppm/°C | 1 Ω~10 MΩ | 1/8~2 W |
| 금속 피막 | 고정 | ±0.1~±1% | ±25~±100 ppm/°C | 1 Ω~1 MΩ | 1/8~1 W |
| 금속 산화물 피막 | 고정 | ±1~±5% | ±200~±350 ppm/°C | 1 Ω~1 MΩ | 1/2~5 W |
| 후막 칩 | 고정 | ±1~±5% | ±100~±200 ppm/°C | 1 Ω~10 MΩ | 1/16~3 W |
| 박막 칩 | 고정 | ±0.05~±0.5% | ±5~±25 ppm/°C | 10 Ω~1 MΩ | 1/16~1 W |
| 권선 | 고정 | ±0.005~±5% | ±3~±50 ppm/°C | 0.1 Ω~100 kΩ | 1~300 W 이상 |
| 금속박 | 고정 | ±0.001~±0.01% | 0.2~2 ppm/°C | 1 Ω~250 kΩ | 0.1~1 W |
| 저항 어레이 | 고정 | ±1~±5% | ±100~±200 ppm/°C | 10 Ω~1 MΩ | 소자당 1/16 W |
| 션트/금속 스트립 | 고정 | ±0.5~±1% | ±20~±100 ppm/°C | 0.2 mΩ~100 mΩ | 0.5~10 W |
| 0 Ω 점퍼 | 고정 | 최대 저항 기준 | 해당 없음 | 공칭 0 Ω | 허용전류로 규정 |
| 포텐셔미터 | 가변 | ±10~±20% | ±150~±1000 ppm/°C | 100 Ω~1 MΩ | 0.05~2 W |
| 가감 저항기 | 가변 | 약 ±10% | ±20~±200 ppm/°C | 1 Ω~10 kΩ | 3~500 W |
| 트리머 | 가변 | 약 ±10% | ±100~±250 ppm/°C | 10 Ω~1 MΩ | 0.1~0.5 W |
| NTC 서미스터 | 비선형 | ±1~±5% | -3~-5%/°C, B 3000~4500 K | 25°C에서 10 Ω~1 MΩ | 0.1~5 W |
| PTC 서미스터 | 비선형 | 제품별 상이 | 전이온도 이상에서 급증 | 1 Ω~1 kΩ | 유지·트립 전류 기준 |
| LDR/포토레지스터 | 비선형 | ±30% 이상 가능 | 조도가 높을수록 감소 | 밝을 때 1 kΩ~어두울 때 1 MΩ | 50~500 mW |
| 바리스터(MOV) | 비선형 | V1mA 기준 약 ±10% | 클램핑 전압 이상에서 비옴성 | 14~1000 V급 | 서지 에너지(J) 기준 |


고정·가변·비선형 저항의 차이
- 고정 저항: 제조 시 정해진 저항값을 유지합니다. 탄소피막, 금속피막, 후막, 박막, 권선과 금속박 등이 포함됩니다.
- 가변 저항: 와이퍼 위치를 바꿔 저항값이나 분압비를 조절합니다. 포텐셔미터, 가감 저항기와 트리머가 대표적입니다.
- 비선형 저항: 온도, 빛 또는 전압에 따라 저항값이 변합니다. NTC/PTC, LDR와 MOV가 이에 해당합니다.
실장 방식별 저항: SMD와 스루홀

| 항목 | SMD 저항 | 스루홀 저항 |
|---|---|---|
| 주요 종류 | 후막, 박막, MELF, 금속 스트립, 어레이, 칩 NTC·바리스터·트리머 | 탄소 합성·피막, 금속 피막·산화물, 권선, 금속박, 포텐셔미터, LDR, 디스크 MOV |
| 일반 전력 | 0402 약 1/16 W부터 전력 패키지 약 3 W | 1/8 W부터 방열 조건을 갖춘 300 W급 이상 |
| 전압 처리 | 몸체 길이와 전용 고전압 사양의 제한을 받음 | 연면·공간 거리를 확보하기 비교적 쉬움 |
| 조립 | 자동 실장과 리플로우 | 수동 삽입, 웨이브 또는 선택 납땜 |
| 보드 면적 | 고밀도 설계에 유리 | 드릴 홀과 양면 공간 사용 |
| 적합 분야 | 양산, 소형 보드, 혼합 신호 | 고전력, 고전압, 정비, 시제품 |
주요 고정 저항 종류

1. 탄소 합성 저항
탄소 분말과 세라믹 바인더를 성형한 구조입니다. 체적 전체가 저항체여서 펄스 에너지를 견디는 용도에 쓰일 수 있지만 허용오차, 잡음, 습도와 장기 안정성이 좋지 않습니다. 신규 설계에서는 특별한 펄스 요구가 있을 때만 검토합니다.
2. 탄소피막 저항
세라믹 봉에 탄소 막을 형성하고 나선 홈으로 값을 조정합니다. 가격이 낮아 LED 전류 제한, 풀업·풀다운, 블리더와 취미 회로에 사용할 수 있으나 정밀 아날로그 회로에는 금속피막이 더 적합합니다.
3. 금속피막 저항
낮은 잡음, 비교적 작은 TCR과 정밀한 허용오차가 장점입니다. 증폭기 이득, 필터, 센서 신호와 정밀 분압기 등에 널리 사용됩니다.
4. 금속 산화물 피막 저항
고온, 고전압과 펄스에 대한 내성이 상대적으로 좋아 스너버, 블리더와 전원부에 쓰입니다. 실제 안전 고장 모드와 난연 등급은 데이터시트로 확인합니다.
5. 후막과 박막 저항
후막 칩 저항은 범용 SMD의 기본 선택으로 가격과 공급성이 좋습니다. 박막은 허용오차, TCR, 잡음과 장기 안정성이 우수해 정밀 아날로그 및 RF 회로에 적합합니다. 자세한 비교는 후막과 박막 저항 가이드를 참고하세요.
6. 권선 저항
저항선을 코어에 감은 구조로 높은 전력과 펄스 에너지에 유리합니다. 하지만 권선 구조의 인덕턴스가 고주파와 빠른 에지 신호에 영향을 줄 수 있으므로 무유도 권선 제품이 필요한지 확인합니다.
7. 금속박 저항
매우 낮은 TCR과 장기 드리프트가 필요한 계측, 교정, 정밀 기준 회로에 사용됩니다. 성능은 뛰어나지만 일반 저항보다 가격과 크기 제약이 큽니다.
참고
표의 수치는 기술 선택을 위한 대표 범위입니다. 저항값, 패키지, 제조사와 온도에 따라 허용오차와 정격이 달라질 수 있으므로 BOM 확정 전 개별 데이터시트를 확인합니다.
가변 저항 종류

1. 포텐셔미터
세 단자를 사용하는 가변 분압기입니다. 오디오 볼륨, 사용자 설정값과 위치 입력에 사용하며 회전 수명, 테이퍼(선형·로그), 잡음과 정격전력을 확인합니다.
2. 가감 저항기
주로 두 단자로 사용해 전류를 조절합니다. 권선형 고전력 제품은 부하와 실험 장비에 쓰이며 최대 와이퍼 전류와 발열을 고려해야 합니다.
3. 트리머
PCB에서 초기 교정이나 서비스 조정에 사용하는 소형 가변 저항입니다. 자주 조작하는 사용자 인터페이스보다 한 번 맞춘 뒤 유지하는 용도에 적합합니다.
비선형 저항: 서미스터·LDR·바리스터

1. NTC 서미스터
온도가 올라가면 저항이 감소합니다. 온도 측정과 돌입전류 제한에 사용하며 R25, B 상수, 허용오차와 자기 발열을 검토합니다.
2. PTC 서미스터
온도가 올라가면 저항이 증가합니다. 스위칭형 PTC는 특정 온도 부근에서 급격히 증가해 리셋형 과전류 보호와 자기 제어 히터에 사용됩니다.
3. LDR
빛이 강할수록 저항이 낮아지는 포토레지스터입니다. 조도 스위치 등에 사용되지만 응답 속도, 편차와 물질 규제 때문에 포토다이오드나 디지털 센서가 더 적합한 설계도 있습니다.
4. 바리스터
MOV는 전압이 기준을 넘을 때 저항이 급격히 감소해 서지 전류를 우회시킵니다. V1mA, 클램핑 전압, 최대 에너지와 반복 서지 수명을 확인하고 퓨즈 또는 열 보호를 포함한 안전 설계를 적용합니다.
| 종류 | 저항 변화 | 핵심 사양 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| NTC | 온도 상승 시 감소 | R25, B 값 | 온도 측정, 돌입전류 제한 |
| 스위칭 PTC | 전이온도 이상에서 급증 | 스위칭 온도, 유지전류 | 과전류 보호, 자기 제어 히터 |
| PTC 실리스터 | 비교적 완만하게 증가 | TCR(%/°C) | 온도 보상과 측정 |
| LDR | 조도 상승 시 감소 | 암저항, 10 lux 저항, 응답시간 | 조도 감지 |
| MOV | 바리스터 전압 이상에서 급감 | V1mA, 클램핑 전압, 에너지 | 전원·I/O 서지 억제 |
PCB 설계에 사용하는 특수 저항
저항 어레이와 네트워크
여러 저항을 한 패키지에 넣어 보드 면적과 실장 수를 줄입니다. 풀업 뱅크, 버스 종단과 정밀 비율 회로에 사용하며 공통 핀 구성과 저항 간 추종 오차를 확인합니다.
전류 센싱 션트
매우 낮은 저항에서 발생하는 전압 강하로 전류를 측정합니다. 고전류에서는 4단자 Kelvin 연결을 사용해 PCB 패턴과 솔더 조인트 저항의 영향을 줄입니다.
0 Ω 저항
자동 실장 가능한 점퍼, 옵션 선택, 회로 분리점 또는 디버깅 링크로 사용합니다. 실제 저항이 완전히 0은 아니며 허용전류와 최대 저항, 펄스 조건을 확인해야 합니다.
저항 선택 방법

- 필요 저항값과 허용오차를 정합니다.
- 최대 정상·고장 전압과 소비전력을 계산하고 디레이팅합니다.
- 온도 범위와 허용 TCR, 장기 드리프트를 확인합니다.
- DC뿐 아니라 펄스, 서지, 잡음과 기생 인덕턴스를 검토합니다.
- SMD 또는 스루홀 패키지, 실장·검사·정비 조건을 선택합니다.
- 공급 가능성과 승인 부품 목록을 확인해 BOM을 확정합니다.
용도별 권장 저항 종류
| 용도 | 권장 종류 | 일반 허용오차 | 선택 이유 |
|---|---|---|---|
| 풀업/풀다운 | 후막 칩 | ±5% | 논리 임계값 확보 |
| LED 전류 제한 | 후막 또는 탄소피막 | ±5% | 일반 표시 밝기 제어 |
| 레귤레이터 피드백 | 박막 또는 금속피막 | ±0.1~±0.5% | 분압비가 출력 정확도 결정 |
| ADC 입력 분압 | 박막 칩 | 약 ±0.1% | 오차와 드리프트 최소화 |
| 전압 기준 네트워크 | 금속박 또는 박막 | ±0.01~±0.1% | 높은 정확도와 안정성 |
| 증폭기 이득 | 박막 매칭 쌍/어레이 | 약 ±0.1% | 절대값보다 비율 추종이 중요 |
| 고전류 센싱 | 4단자 금속 스트립 션트 | ±0.5~±1% | Kelvin 측정 가능 |
| 돌입전류 제한 | 전력 NTC | 제품별 | 초기 저항으로 서지 제한 |
| 전원 서지 보호 | 열 보호 MOV | V1mA 기준 | 과도전압 클램핑 |
| 스너버·블리더 | 금속 산화물 피막 | ±5% | 전압과 펄스 대응 |
| 더미 부하·제동 | 전력 권선 | ±5% | 연속 전력 소모 |
| 사용자 볼륨·설정 | 포텐셔미터 | 약 ±20% | 반복 조작 가능 |
| 일회 교정 | 다회전 서멧 트리머 | 약 ±10% | 세밀한 조정 |
| RF 정합·종단 | 박막 칩 | 약 ±1% | 낮은 기생 성분 |
부품 선택에서 PCB 조립까지
저항 사양을 정했다면 실제 구매 가능한 MPN으로 연결해야 합니다. JLCPCB 부품 라이브러리에서 저항값, 허용오차, TCR, 패키지와 재고 상태를 필터링하고 데이터시트를 확인한 뒤 BOM에 등록할 수 있습니다.

저항 종류 FAQ
저항의 주요 종류는 무엇인가요?
고정 저항, 가변 저항과 비선형 저항으로 나뉩니다. 고정 저항에는 탄소·금속 피막, 후막·박막, 권선과 금속박이 있고, 가변 저항에는 포텐셔미터와 트리머, 비선형 저항에는 NTC/PTC, LDR와 MOV가 있습니다.
고정 저항과 가변 저항의 차이는 무엇인가요?
고정 저항은 제조된 한 저항값을 유지합니다. 가변 저항은 와이퍼를 움직여 사용 중 또는 교정 시 저항이나 분압비를 조절할 수 있습니다.
가장 정밀한 저항은 무엇인가요?
금속박 저항은 매우 낮은 허용오차와 TCR을 제공할 수 있습니다. 다만 비용을 고려한 일반 정밀 회로에서는 박막 저항이 실용적인 선택인 경우가 많습니다.
가장 큰 전력을 처리하는 저항은 무엇인가요?
방열판 장착형 권선 저항은 수십~수백 와트를 처리할 수 있습니다. 하지만 실제 정격은 장착 방식, 주변 온도와 방열 조건에 따라 디레이팅해야 하며 고주파에서는 인덕턴스를 고려합니다.
일반 PCB에는 어떤 저항을 사용해야 하나요?
범용 디지털 회로는 후막 칩 저항이 기본 선택입니다. 정밀 아날로그에는 박막, 전류 측정에는 션트, 고전압·스너버에는 금속 산화물, 높은 전력에는 권선 저항을 용도에 맞게 선택합니다.
결론
저항 종류는 재료와 구조에 따라 정확도, 온도 안정성, 잡음, 전력과 펄스 성능이 달라집니다. 회로 기능과 환경을 먼저 정의하고 데이터시트의 정격을 검증한 뒤 패키지와 공급성을 결정하면 과도한 사양과 신뢰성 문제를 함께 줄일 수 있습니다.
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......