대체 부품 선정 방법과 검증 절차
1 분
- 대체 부품 선정 플로우 개요
- Step 1 — 요구 사양 명확화
- Step 2 — 후보 탐색과 1차 스크리닝
- Step 3 — 기술적 평가 (데이터시트 비교와 시뮬레이션)
- Step 4 — 실기 평가 (벤치 테스트)
- Step 5 — 신뢰성 시험과 환경 시험
- Step 6 — 공급원 평가와 품질 관리
- 도입과 문서화
- 실무 체크리스트
- 마무리 및 현장 팁
부품 입수가 어려워졌을 때, 원래 부품 대신 사용할 대체 부품을 적절히 선정하고 확실하게 검증하는 것은 제품 신뢰성을 지키는 데 불가결합니다.
이 글에서는 대체 부품 선정의 사고방식부터 실무적인 검증 절차, 현장에서 바로 사용할 수 있는 체크리스트까지, 전자 공작 초보자도 이해할 수 있도록 해설합니다.
대체 부품 선정 플로우 개요
대체 부품 대응은 크게 다음의 흐름으로 진행됩니다.
요구 사양 정리 → 후보 탐색 → 기술적 스크리닝 → 실기 평가(벤치 테스트) → 신뢰성 시험 → 양산 도입
각 단계에서 합부 판정 기준을 명확히 하고, 문서화(기록을 남기는 것)가 중요합니다.

주요 용어 정리
- BOM: 부품 표(Bill of Materials). 제품에 사용하는 부품의 일람표
- EOL: 생산 종료(End Of Life). 제조사가 부품 생산을 종료하는 것
- 크로스 레퍼런스: 특정 부품에 대한 대체 후보 대응표 또는 검색 기능
Step 1 — 요구 사양 명확화
우선 대체 대상 부품이 회로에서 수행하는 역할을 정리합니다. 전기적 사양(전압, 전류, 주파수, 노이즈 내성 등), 기계적 사양(치수, 핀 배치, 내진동성 등), 환경 사양(동작 온도, 습도, 내식성 등), 소프트웨어 의존성(레지스터나 초기화 시퀀스)을 빠짐없이 파악합니다. 이로써 대체품에 필요한 특성이 결정됩니다.
체크 항목 (요구 사양) 예시
- 정격 전압·전류·소비 전력
- 동작 온도 범위 (예: -40~85°C)
- 패키지 치수와 핀 어사인 (단자 배치)
- 주파수 특성 및 과도 응답 (특히 아날로그·고주파 회로)
- 안전 규격 및 환경 규제 (예: RoHS, REACH)
Step 2 — 후보 탐색과 1차 스크리닝
요구 사양을 바탕으로, 전자 부품 상사(Digi-Key, RS Components 등)의 검색 툴이나 제조사의 크로스 레퍼런스, 부품 데이터베이스를 활용하여 후보를 압축합니다. 검색 시에는 재고 상황과 라이프사이클 정보(생산 지속 전망)도 확인합니다.
실무 절차
- 데이터시트(부품 사양서)를 입수하여 주요 파라미터를 비교한다
- 패키지 도면과 풋프린트(기판 상의 부품 배치도)를 확인한다
- 제조사의 PCN(공정 변경 통지)과 EOL 정보를 체크한다
- 복수의 공급원(멀티소스)을 확보할 수 있는지 확인한다
1차 스크리닝 기준
- 전기적 주요 값이 허용 범위 내일 것
- 물리적으로 실장 가능할 것 (패키지 호환성)
- 입수성이 양호할 것 (재고·리드타임)
- 가격 및 조달 리스크가 허용 범위 내일 것
Step 3 — 기술적 평가 (데이터시트 비교와 시뮬레이션)
후보가 압축되면 데이터시트 상세 비교와 필요에 따라 회로 시뮬레이션을 실시합니다. 특히 아날로그 회로, 전원 회로, 고주파 회로에서는 과도 응답과 노이즈 특성이 중요합니다.
데이터시트에서 확인할 포인트
- 최대 정격(절대 최대값)과 동작 범위
- 과도 특성 (상승 시간, 스위칭 특성)
- 온도 특성 (온도에 따른 특성 변화)
- 노이즈, ESR/ESL (커패시터나 인덕터의 경우)
- 패키지 열저항 (θja) 및 방열 요건
시뮬레이션 활용
LTspice 등의 회로 시뮬레이터로 과도 응답이나 주파수 특성을 비교합니다. 디바이스 모델을 입수하지 못한 경우에는 근사 모델이나 실측 데이터를 사용하여 평가합니다. 단, 시뮬레이션은 어디까지나 시뮬레이션입니다. 시뮬레이션 결과를 과도하게 신뢰하지 않도록 주의하세요.
Step 4 — 실기 평가 (벤치 테스트)
실제로 대체 부품을 몇 개 조달하여 실기에서 동작 확인을 실시합니다. 여기서는 "기능 확인"과 "성능 확인"을 나누어 평가합니다.

기능 확인 (Functional Test)
- 전원 투입과 기본 동작 확인 (기동, 통신, 입출력 응답 등)
- 소프트웨어·펌웨어 호환성 확인 (레지스터 및 초기화)
- 핀 어사인 오류 및 단락 유무 확인
성능 확인 (Performance Test)
- 소비 전류, 전압 안정성, 노이즈 레벨 측정
- 온도 상승 및 방열 거동 확인 (서멀 카메라·온도 센서 활용)
- 신호 파형 관측 (오실로스코프로 과도 응답·지터 확인)
샘플 수와 합부 기준
긴급 대응 시에는 1~3대 평가가 현실적이지만, 가능하면 복수 로트(다른 제조 로트)에서 샘플을 준비하여 편차를 확인합니다. 합부 기준은 사전에 정한 사양(예: 소비 전류 ±10%, 통신 오류율 0% 등)에 근거하여 판정합니다.
Step 5 — 신뢰성 시험과 환경 시험
실기 평가에서 문제가 없으면 다음으로 신뢰성 시험을 실시합니다. 시험은 용도와 리스크에 맞게 선택하지만, 대표적인 것은 온도 사이클 시험, 가속 수명 시험(HALT/HASS), 진동 시험, 습도 시험 등입니다.
대표적인 시험 예시
- 온도 사이클 시험: 고온과 저온을 반복하여 열 스트레스에 대한 내성을 평가
- 고온 고습 시험(THB): 고습도 환경에서 동작시켜 이온 마이그레이션 및 절연 재료 열화를 평가
- 진동·충격 시험: 솔더 접합부 및 기계적 고정 내구성 평가
시험 계획 포인트
- 시험 조건 (온도 범위, 사이클 수, 가속도 등)을 명확히 한다
- 시험 중 통전 평가 (in-situ 측정)로 이상을 조기 검출한다
- 시험 후 외관 검사, 전기 특성 측정을 실시하고 열화 및 고장 모드를 기록한다
Step 6 — 공급원 평가와 품질 관리
부품 품질은 공급원(제조사 또는 판매 대리점)에 따라 차이가 납니다. 공인 대리점에서 조달하는 것을 원칙으로 하고, 필요에 따라 공급업체 감사나 수입 검사를 실시하는 것이 일반적입니다.
수입 검사 실무
- 외관 검사 (패키지 인쇄, 단자 상태)
- 전기 특성 발췌 시험 (대표 샘플에 의한 측정)
- 트레이서빌리티 (로트 번호, 제조일, 공급원 정보) 기록
위조 부품 대책
입수 곤란한 부품에는 외관이 완전히 동일한 위조품이 혼입될 위험이 있습니다. 신뢰할 수 있는 공급원을 선택하고, 외관 및 전기 특성 확인, 필요한 경우 X선 검사나 화학 분석으로 진품 여부를 확인합니다.
도입과 문서화
대체 부품을 정식 채용할 때는 BOM 갱신, 제조 지시서 개정, 소프트웨어 수정(필요한 경우) 반영, 검사 기준 갱신을 실시합니다. 변경 관리(변경 이력을 남기는 것)를 철저히 하여 현장에서의 혼란을 방지합니다.
기록해야 할 항목 예시
- 대체 부품의 형번, 제조사, 로트 정보
- 평가 결과 (벤치 테스트, 신뢰성 시험 데이터)
- 합부 판정 기준과 최종 결정자
- 필요한 설계 변경 사항 (기판 패턴, 소프트웨어 수정 등)
실무 체크리스트
- 요구 사양을 문서화·수치화하였는가
- 후보의 데이터시트를 비교하였는가
- 패키지와 풋프린트의 호환성을 확인하였는가
- 실기에서 기능·성능 테스트를 실시하였는가
- 신뢰성 시험을 실시하고 합부 기준을 충족하였는가
- 공급원의 신뢰성과 트레이서빌리티를 확인하였는가
- BOM과 제조 지시를 갱신하고 변경 관리를 실시하였는가
마무리 및 현장 팁
대체 부품 선정 대응은 대부분의 경우 시간이 촉박합니다. "급하게 대체를 결정"하는 것에 그치지 않고, "리스크를 가시화하여 단계적으로 검증"하는 것이 핵심입니다.
우선 요구 사양을 명확히 하고, 데이터시트 비교와 실기 평가를 확실히 실시한 뒤, 필요에 따라 신뢰성 시험을 실시하세요.
문서화와 공급원 관리를 철저히 함으로써 입수 곤란 시의 리스크를 대폭 저감할 수 있습니다.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......