PCB의 HASL 및 ENIG 표면 마감 비교
1 분
- HASL이란 무엇입니까?
- HASL의 장점
- HASL의 단점
- ENIG란 무엇인가요?
- ENIG의 장점
- ENIG의 단점
- 적용 적합성
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)에 적합한 표면처리법을 선택하는 것은 성능, 신뢰성 및 수명을 보장하는 데 중요합니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 표면처리법은 HASL(Hot Air Solder Leveling)과 ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold)입니다. 이러한 표면처리 각각은 뚜렷한 장점과 단점을 제공하므로 다양한 응용 분야에 맞게 사용해야 합니다. 이 기사에서는 HASL과 ENIG를 비교하여 PCB 프로젝트에 가장 적합한 표면처리를 결정하는 데 도움을 드리겠습니다.
HASL이란 무엇입니까?
HASL(열풍 솔더 레벨링)은 PCB를 용융된 솔더 욕조에 담근 다음 열풍 칼(hot air knife)을 사용하여 과도한 솔더를 제거하고 구리 패드 위에 균일한 코팅을 남기는 표면 마감 기술입니다. HASL은 납 함유 또는 무연 솔더를 사용하여 수행할 수 있으며, 후자가 더 환경 친화적이고 RoHS(유해 물질 제한) 표준을 준수합니다.
HASL 표면 마감
HASL의 장점
1. 비용 효율성 : HASL은 가장 경제적인 표면 마감 중 하나이므로 비용에 민감한 프로젝트에 많이 사용됩니다.
2. 우수한 납땜성 : 납땜 코팅은 탁월한 납땜성을 제공하므로 조립 중에 안정적인 납땜 접합을 더 쉽게 얻을 수 있습니다.
3. 폭넓은 가용성 : HASL은 잘 확립된 프로세스이며 대부분의 PCB 제조업체에서 많이 사용할 수 있습니다.
HASL의 단점
1. 열 스트레스 : HASL 공정에서 발생하는 높은 온도는 열적 스트레스를 일으킬 수 있어, 특히 얇은 PCB의 경우 휘어지거나 층간 박리가 발생할 수 있습니다.
2. 불균일한 표면 : HASL은 표면 마감을 불균일하게 만들 수 있으며, 이는 미세 피치 부품과 표면 실장 기술(SMT)에 문제를 초래할 수 있습니다.
3. 산화 : 시간이 지나면서 납땜 코팅이 산화되어 납땜성 및 PCB의 장기 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
ENIG란 무엇인가요?
ENIG(무전해 금도금)은 무전해 니켈 층과 그 위에 얇은 침금층으로 구성된 2층 금속 코팅입니다. 니켈 층은 구리를 보호하는 장벽 역할을 하며 금이 결합할 수 있는 표면을 제공합니다. 금층은 산화를 방지하고 납땜 가능한 표면을 제공합니다.
ENIG의 장점
1. 평평하고 매끄러운 표면 : ENIG는 매우 평평하고 매끄러운 표면을 제공하여 미세 피치 구성 요소 및 고밀도 상호 연결(HDI)에 이상적입니다.
2. 우수한 납땜성 : 금층은 장기간 보관 후에도 우수한 납땜성을 보장합니다.
3. 내구성 : ENIG는 산화 및 부식에 대한 저항력이 뛰어나 열악한 환경 및 장기적인 신뢰성이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
4. 무연 : ENIG는 본질적으로 무연이므로 RoHS 표준을 준수합니다.
ENIG의 단점
1. 더 높은 비용 : ENIG는 추가 재료(니켈 및 금) 및 관련 처리 단계로 인해 HASL보다 비쌉니다.
2. 블랙 패드 증후군 (Black Pad Syndrome) : ENIG는 니켈 층이 부서지기 쉽고 납땜 연결 불량을 일으키는 현상인 "블랙 패드 증후군"에 취약할 수 있습니다. 적절한 공정 관리를 통해 이 위험을 완화할 수 있습니다.
3. 복잡한 프로세스 : ENIG 프로세스는 더 복잡하며 일관된 품질을 보장하기 위해 더 엄격한 공정 관리가 필요합니다.
적용 적합성
- 가전제품(소비자 전자 제품) : HASL은 비용이 중요한 요소이고 보드가 극한 환경 조건에 영향을 받지 않는 가전제품에 자주 사용됩니다.
- 고성능 전자 장치 : ENIG는 통신, 항공우주, 의료 기기, HDI(고밀도 상호 연결) 보드와 같이 신뢰성과 정밀도가 중요한 고성능 애플리케이션에 선호됩니다.
결론
HASL과 ENIG 표면 마감 중에서 선택하는 것은 특정 응용 분야 요구 사항과 예산 제약에 따라 달라집니다. HASL은 비용 효율적이고 널리 사용 가능한 옵션으로 많은 표준 애플리케이션에 적합합니다. 그러나 고밀도 또는 장기간 적용을 위해 평평하고 안정적이며 내구성이 뛰어난 마감이 필요한 경우에는 높은 비용에도 불구하고 ENIG가 더 나은 선택일 수 있습니다.
각 표면 마감의 장점과 단점을 이해하면 PCB 설계 및 제조 요구 사항에 가장 적합한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......
PCB 비아 처리 가이드: 텐팅·플러깅·에폭시 및 동 페이스트 충진
정의 및 공통 검사 기준 고객 요청에 따라 주문 화면에서 선택할 수 있는 비아 플러깅, 에폭시 충진, 동 페이스트 충진 공정이 추가되었습니다. 비아 인 패드 충진 규정은 관련 안내를 참고하십시오. PCB 주문 시 선택할 수 있는 비아 처리 방식은 일반적으로 노출 비아(Untented/Exposed), 텐티드 비아(Tented), 잉크 플러깅 비아(Plugged), 에폭시 충진 후 동도금(Epoxy-Filled & Capped), 동 페이스트 충진 후 동도금(Copper-Paste-Filled & Capped)의 다섯 가지입니다. 처리 방식 외관 주요 장점 주요 제한 사항 노출 비아 비아 위에 솔더 마스크 잉크가 없음 조립 후 검사가 쉬우며 일부 방열 효과 제공 솔더 위킹 및 단락 위험 텐티드 비아 솔더 마스크로 덮임 기본 선택 방식이며 솔더 비산 방지 약간의 황변이 발생할 수 있음 잉크 플러깅 비아 잉크 충진 후 솔더 마스크 적용 솔더 누출을 막고 황변 문제 개선 미세 기포나 표면 불균일이 발......
컨포멀 코팅 가이드: PCB 코팅 종류, 적용 방법과 선택 기준
컨포멀 코팅(Conformal Coating)을 찾고 있다면 습기, 먼지, 화학 물질 또는 가혹한 환경으로부터 PCB를 안정적으로 보호할 방법이 필요할 가능성이 큽니다. 적절한 PCB 코팅을 선택하는 일은 제품의 신뢰성, 성능 및 수명에 직접적인 영향을 줍니다. 이 가이드에서는 컨포멀 코팅의 개념과 주요 종류, 용도에 맞는 선택 방법을 설명합니다. 수동·자동·선택적 도포 방식부터 검사, 재작업 및 자주 발생하는 문제까지 함께 다루어 실무에서 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 컨포멀 코팅 보호막이 습기, 먼지 및 부식으로 인한 손상을 방지하는 모습을 보여 주는 코팅 전후 PCB 비교 컨포멀 코팅이란? 컨포멀 코팅은 일반적으로 25~75마이크론 두께로 인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)에 도포하는 특수 박막형 폴리머 코팅입니다. 전자 부품을 환경 요인으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 일반적인 인클로저와 달리 이 얇은 보호막은 기판의 불규칙한 표면 형상을 따라 밀착되므로 무게나 부피를 크......