레이저 컷 스텐실이란 무엇인가요? PCB 어셈블리 가이드
1 분
- 1. 레이저 스텐실이란?
- 2. PCB 스텐실은 무엇으로 만들어지나요?
- 3. 컷팅 대 에칭 속도
- 4. SMT 스텐실 사용하기:
- 결론:
기존 PCB 조립 공정은 납땜 전에 전자 부품을 수작업으로 배치해야 했습니다. 그러나 전자 인쇄 회로 기판의 복잡성이 증가하고 소형화가 필요해지면서 SMT 스텐실을 이용한 기계적 조립과 솔더 페이스트 도포가 필수가 되었습니다. 작은 회로 기판 위에 많은 소형 부품을 배치하고 납땜하는 것은 더 이상 실용적이지 않습니다. 스텐실은 표면 실장 부품의 수작업 납땜과 그로 인한 불균일성을 대체합니다. 표면 실장 장치(SMD)의 독특한 도구로서 레이저 스텐실은 솔더 페이스트를 정확한 위치에 도포하는 데 도움을 줍니다.
PCB 스텐실은 일반적으로 스테인리스강 박판 금속판에 표면 실장 부품용 개구부를 만들어 제조됩니다. 레이저 기계가 회로 패턴에 맞춰 스텐실을 절단하며, 이는 부품이 설치되는 위치와 일치합니다.
JLCPCB는 정밀한 개구부를 가진 고품질 레이저 컷 스텐실을 제공하여 정확한 솔더 페이스트 도포와 신뢰할 수 있는 조립을 보장합니다.스텐실은 회로 기판 위에 놓이며 기준점(fiducial mark)이라 불리는 등록 지점을 이용해 완벽하게 정렬됩니다. 정렬 후에는 금속 스퀴지로 솔더 페이스트를 도포합니다. PCB 스텐실을 사용하면 솔더 페이스트 도포 과정이 빨라지고 더 쉽고 정확해집니다. 현재 가장 널리 사용되는 PCB 부품 납땜 기술은 SMT입니다.
1. 레이저 스텐실이란?
레이저 스텐실은 PCB 제조 시 부품을 조립하기 위해 사용되는 스텐실의 한 종류입니다. 공정에 따라 레이저 컷, 화학 에칭, 전기 주조의 세 가지 유형이 있습니다. 레이저 스텐실은 일반적으로 스테인리스강 박판으로 만들어지며, 다른 두 유형보다 더 정밀합니다. 표준 레이저 컷은 더 미세한 결과를 내어 높은 정밀도를 달성하는 데 도움이 됩니다. 또한 화학 에칭 공정에 비해 더 일관된 결과를 제공합니다. 다만 이 공정은 화학 환경에 의존하지 않으므로 습기 차단막이 필요 없습니다.
주문 시 프레임 유무를 선택할 수 있습니다. 프레임 스텐실은 자동화 및 반자동 스텐실 기계에 사용되며 선택 가능한 여러 표준 크기가 있습니다. 프레임이 없는 스텐실은 일반적으로 수작업 납땜에 사용되며 필요에 따라 스텐실 크기를 맞춤 제작할 수 있습니다. 이제 이러한 용어들을 하나씩 살펴보고 SMD 스텐실에 대한 최종 결론을 내려봅시다.
2. PCB 스텐실은 무엇으로 만들어지나요?
스크린 프레임은 주로 이동식 프레임과 고정식 프레임으로 분류됩니다. 이동식 프레임은 강판을 프레임에 직접 부착하며 템플릿 프레임은 반복 사용할 수 있습니다. 고정식 프레임은 와이어 메시를 접착제로 형상에 부착합니다. 고른 강판 장력(일반적으로 35~48 N/cm²)으로 견고한 프레임을 쉽게 얻을 수 있습니다. 다음은 프레임 유무에 따른 스텐실의 주요 차이점입니다.
3. 컷팅 대 에칭 속도
큰 피처(>300 μm)와 비용 민감도가 낮은 덜 까다로운 애플리케이션의 경우 에칭 스텐실은 낮은 가격대에서 수용 가능한 대안이 될 수 있습니다. 그러나 미세 피치 작업에서는 레이저 컷 스텐실이 에칭을 능가합니다. 레이저 시스템은 화학 에칭에 비해 훨씬 빠른 스텐실 제작 시간을 제공합니다.
⦁ 레이저 컷팅 속도 최대 100 mm/s
⦁ 일반적인 스텐실 컷팅 시간 < 1시간
⦁ 에칭 속도 10-25 μm/분(수직)
⦁ 박판 에칭 시간 1.5~4시간
⦁ 레이저는 에칭보다 약 4-10배 빠름
더 느린 에칭 공정은 처리량을 제한합니다. 레이저는 빠른 턴어라운드를 제공하여 프로토타입핑 및 소량 스텐실 수요에 유리합니다. 정밀 레이저 컷팅은 약 25 μm 정밀도와 최소 150 μm까지의 스텐실 개구부 치수에 ±10 μm 공차를 안정적으로 달성할 수 있습니다. 레이저는 100 μm 미만의 개구부도 절단할 수 있습니다.
4. SMT 스텐실 사용하기:
모든 회로 기판 스텐실은 강판 또는 박판에 개구부나 구멍을 형성하여 만들어집니다. 이 공정은 레이저로 보조되며 위치는 SMT 부품이 삽입될 지점을 나타냅니다. 스텐실은 PCB 표면 위에 놓이며 기준 마크와 완벽하게 정렬됩니다. 스텐실 제조의 일반적인 공정은 다음 단계로 구성됩니다:
1단계: PCB 스텐실 공정은 레이저를 이용해 스테인리스강 박판 베이스 시트에 표면 실장 부품이 삽입되어야 하는 지정된 위치에 정확히 모든 개구부를 절단하는 것으로 시작됩니다.
2단계: 스텐실을 PCB 상단에 놓고 기준 마크를 이용해 완벽하게 정밀하게 위치시킵니다.
3단계: 정렬 후 금속 스퀴지 블레이드를 사용해 솔더 페이스트를 기판 위에 도포합니다.
4단계: 표면 실장 부품이 설치되어야 할 PCB 기판에 솔더 페이스트를 도포합니다.
5단계: 스텐실을 제거한 후 모든 부품을 기판 위에 배치할 수 있습니다.
결론:
PCB 스텐실은 PCB 제조의 모든 단계에서 정확성을 보장하는 데 필수적인 도구입니다. 과도한 솔더 페이스트나 기타 불량이 쌓이는 것을 방지하여 회로 기판이 제대로 작동하도록 도와줍니다. 레이저 컷 스텐실은 미세 피치 SMT 인쇄에서 뛰어난 정밀도와 수명을 제공합니다. 그러나 해상도 요구사항이 덜 엄격한 경우 에칭 스텐실은 저렴한 비용 옵션을 제공할 수 있습니다.
대상 PCB, 부품 및 솔더 페이스트의 특성을 평가하여 어떤 제조 방법이 애플리케이션 요구사항에 가장 적합한지 결정해야 합니다. 두 기술 모두 지속적으로 개선되고 있지만, 전자 조립이 점점 더 소형화됨에 따라 레이저 컷 스텐실이 여전히 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 PCB 조립 요구사항에 적합한 PCB 솔더 페이스트 스텐실을 얻으려면 올바른 파트너를 찾는 것이 중요합니다.
JLCPCB는 빠른 턴어라운드와 우수한 치수 정밀도로 전문적인 SMT 스텐실 제조를 제공합니다. 프로토타입 제작이든 양산 준비든 JLCPCB의 원스톱 PCB 제조 및 조립 서비스는 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
지속적인 성장
DIY PCB 스텐실 만들기: 재료·절단 방법·한계
핵심 정리 DIY 스텐실은 큰 피치 부품과 소량 프로토타입에는 가능하지만, 0.5mm 이하 QFN·BGA에서는 개구부 품질과 페이스트 이형성이 빠르게 한계에 도달합니다. DIY PCB 스텐실을 만들 수 있나요? 가능합니다. Kapton, Mylar, 비닐 시트와 커터 또는 레이저를 사용해 간단한 솔더 페이스트 스텐실을 만들 수 있습니다. 다만 정확도와 반복성은 전문 스테인리스 스텐실보다 낮습니다. 준비물 Gerber의 솔더 페이스트 레이어 Kapton·Mylar 또는 비닐 시트 공예용 칼, 비닐 커터 또는 레이저 커터 정렬용 프레임과 스퀴지 DIY 스텐실 제작 단계 솔더 페이스트 레이어 내보내기 PCB CAD에서 상·하부 솔더 페이스트 레이어를 Gerber로 내보냅니다. 패드 축소나 열 패드 분할이 필요한 경우 먼저 설계 데이터에서 수정합니다. 수작업 커터 공예용 칼은 비용이 낮지만 미세 개구부의 모서리와 반복 위치를 유지하기 어렵습니다. 비닐·공예 커터 Cricut, Silhouette, B......
SMT 스텐실 나노 코팅과 전해 연마 비교: 어떤 표면 처리가 필요할까?
핵심 요약 전해 연마는 개구부 벽면의 미세 버와 슬래그를 제거해 금속 표면을 매끄럽게 만듭니다. 나노 코팅은 마찰이 적고 발수성이 있는 표면을 형성해 솔더 페이스트 이형성과 잔류물 관리를 돕습니다. 두 처리는 미세 피치 인쇄의 일관성과 1차 합격률 향상에 기여할 수 있습니다. BGA·QFN 또는 대량 생산에서는 나노 코팅의 세척 주기와 이형성 장점이 더 유용할 수 있습니다. 전해 연마와 나노 코팅은 경쟁 관계가 아니라 상호 보완적인 공정입니다. 피치가 크고 생산량이 적다면 일반 레이저 커팅 스텐실도 실용적인 선택입니다. SMT 스텐실 주문 화면에서는 전해 연마와 나노 코팅을 표면 처리 옵션으로 볼 수 있습니다. 어떤 처리가 필요한지는 각 공정의 역할과 PCB 조립 조건에 따라 달라집니다. 전해 연마는 레이저로 절단한 개구부 벽면을 매끄럽게 만들고, 나노 코팅은 마찰이 적고 페이스트가 잘 달라붙지 않는 표면을 추가합니다. 서로 다른 문제를 해결하므로 두 공정을 함께 적용하기도 합니다. 빠른 비교......
솔더 페이스트 스텐실 선택 방법 (두께, 스텝 스텐실 및 설계 가이드)
SMT 조립 공정에서 스텐실은 생산 라인의 성패를 조용히 결정해요. 브리징(bridging), 툼스토닝(tombstoning), 젖음 불량 같은 문제들은 PCB 설계 오류가 아니라, 잘못된 스텐실 선택이나 페이스트 양 제어 미흡에서 비롯되는 경우가 많아요. 핵심 정리: 솔더 페이스트 스텐실 선택 방법 스텐실 사양을 바로 결정해야 한다면, 아래 빠른 결정 가이드를 따르세요: 부품 피치에 맞게 두께를 선택하세요: 부품 밀도를 1차 기준으로 삼아요. 0.10mm 두께를 사용하세요: 파인 피치 부품(≤0.5mm 피치)에 이상적이에요. 스텝 스텐실을 적용하세요: 대형 파워 부품과 파인 피치 IC가 혼재하는 레이아웃에 필수예요. 표면 처리를 업그레이드하세요: 고용량 생산 라인에서 페이스트 이형성을 높이려면 전해 연마 또는 나노 코팅 스텐실을 선택하세요. 프레임형 스텐실을 사용하세요: 일정한 장력이 필요한 자동화 생산 라인에 필수예요. 최적의 SMT 스텐실 두께 결정 방법 SMT 스텐실 두께는 PCB 조립......
시제품 제작 vs 대량 생산에서의 SMD 스텐실
SMD 스텐실은 대량 생산과 솔더 페이스트의 쉬운 도포로 잘 알려져 있으며, 업계에서 널리 사용됩니다. 스텐실은 대량 생산 시 매우 유용합니다. 오늘은 물리학이나 제조 공정 대신 다양한 사용 사례에 대해 이야기해 보겠습니다. 그러나 프로토타입용 스텐실 요구사항은 대량 생산과는 꽤 다릅니다. 대량 생산에서는 수율이 필요하며, 수율이 높을수록 생산이 더 효율적입니다. 이러한 요구에 맞춰 JLCPCB는 맞춤형 SMD 스텐실을 제공합니다. 따라서 특별한 종류의 솔더 스텐실이 필요한데, 아래에서 살펴보겠습니다. SMD 스텐실이란 무엇인가요? 기본적으로 솔더 페이스트용 마스크 역할을 하는 금속 시트입니다. 이를 통해 PCB에 솔더 페이스트를 바르고 부품을 직접 장착할 수 있습니다. 균일한 페이스트 양을 보장하여 솔더 접합의 신뢰성을 향상시킵니다. SMT 조립, 특히 자동화 공정에서 속도를 높입니다. 사용 방법은 다음과 같습니다: SMD 스텐실을 PCB에 장착하거나 정렬한 후 스퀴지로 솔더 페이스트를 스텐......
PCB 조립을 위한 맞춤 절단 스텐실: PCB 스텐실을 절단하고 사용하며 올바르게 선택하는 방법
맞춤형 절단 스텐실과 솔더 페이스트 인쇄는 표면 실장 기술(SMT) PCB 조립에서 솔더 접합 품질, 전기적 성능 및 제품의 장기적 신뢰성과 관련된 가장 중요한 공정 중 두 가지입니다. SMT 스텐실은 PCB 패드에 정확한 양의 솔더 페이스트를 증착하거나, 커넥터 및 소켓과 같은 부품에 기둥 형태로 배열된 접착 페이스트를 증착하고 압축하는 데 사용됩니다. PCB 설계가 고밀도, 미세 피치 부품 및 소형 패키지로 발전함에 따라 보다 정밀한 스텐실에 대한 필요성도 증가했습니다. 대부분의 일반적인 절단 스텐실은 오늘날 설계의 엄격한 공차 수준을 달성하는 데 어려움이 있습니다. 따라서 균일하고 결함이 없는 솔더 페이스트 인쇄를 달성하기 위해 맞춤형 절단 스텐실이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. JLCPCB 스텐실 과 같은 전문 서비스는 PCB 설계에 정확히 맞도록 맞춤 절단으로 정밀하게 설계됩니다. 이러한 솔루션은 엔지니어, 학생 및 제조업체가 조립 품질과 생산 의도를 개선하고 재작업을 줄이며 생산......
PCB 조립을 위한 적절한 스텐실 메이커 선택하기
표면 실장 기술 조립은 밀도 높은 PCB 패드 레이아웃 전체에서 제어된 솔더 페이스트 증착에 의존합니다. SMT 스텐실 제작기는 구리 랜드 패턴과 일치하는 개구부를 통해 페이스트 양을 조절합니다. 스텐실 제작 기기는 솔더 조인트 형상, 전기적 연속성 및 리플로우 일관성에 영향을 줍니다. 레이저 컷 스텐실 제작 시스템은 자동화된 인쇄를 위한 개구부 정밀도와 스텐실 평탄도를 달성합니다. 스텐실 제작기는 가까운 지역의 스텐실 제작 서비스와 확장 가능한 온라인 스텐실 제작 플랫폼으로 존재합니다. 이 기사에서는 SMT 스텐실 제작기 유형, 선택 기준, 응용 분야 및 운영 관행을 살펴봅니다. SMT 스텐실 제작기 이해 SMT 스텐실 제작기란? SMT 스텐실 제작기는 표면 실장 조립에서 솔더 페이스트 증착을 위한 금속 스텐실을 생산하는 시스템입니다. 스텐실 제작 기기는 PCB 랜드 패턴과 정렬된 개구부를 생성하여 페이스트 양, 정렬 및 조인트 일관성을 제어합니다. 레이저 컷 스텐실 제작기는 가장 일반적인 ......