나노 코팅 스텐실 제조의 비밀
1 분
- 나노 코팅 스텐실 제조 공정
- 1. 설계 및 도면 작성
- 2. 레이저 절단
- 3. 연마
- 4. 나노 코팅 증착
- 5. 품질 관리 및 검사
나노 코팅 스텐실 제조 공정
나노 코팅 스텐실 제조는 설계 및 도면 작성, 레이저 절단, 연마, 나노 코팅 증착, 품질 검사 등 정밀한 공정 단계를 포함합니다. 아래는 각 공정 단계에 대한 자세한 설명입니다.
1. 설계 및 도면 작성
(1) 데이터 수집:
고객이 제공한 설계 파일(예: Gerber 파일, PCB 레이아웃) 또는 실제 제품 샘플에서 정확한 데이터를 확보합니다. 여기에는 스텐실 치수, 패드 배치, 개구부 모양과 크기, 특정 적용 요구사항 등이 포함됩니다.
(2) CAD 도면 작성:
Auto CAD와 같은 전문 CAD 소프트웨어를 사용하여 수집된 데이터를 정밀한 2D 또는 3D 엔지니어링 도면으로 변환합니다. 이 도면은 스텐실의 전체 치수, 개구부 위치, 모양 및 크기를 정의하며, 이후 공정을 위한 디지털 청사진 역할을 합니다.
2. 레이저 절단
(1) 재료 준비:
일반적으로 SUS 304 고급 스테인리스 스틸 시트를 기본 재료로 선택합니다. 재료는 두께 허용오차, 평탄도 및 기계적 완전성에 대한 엄격한 기준을 충족해야 합니다.
(2) 기계 설정:
레이저 절단기는 스텐실 설계에 맞춰 보정됩니다. 주요 파라미터는 레이저 출력, 절단 속도, 펄스 주파수입니다. 스테인리스 스틸 시트는 절단 정밀도와 재료 안정성을 보장하기 위해 작업대에 견고하게 고정됩니다.
(3) 정밀 절단:
레이저 시스템은 고에너지 빔을 방출하여 미리 프로그래밍된 개구부 경로를 따라 강철을 국소적으로 녹이거나 기화시킵니다. 이 과정은 고정밀 개구부 형성을 가능하게 하며, 일반적으로 ±0.05mm 내의 치수 허용오차를 달성합니다.
3. 연마
(1) 기계적 연마:
회전식 연마 휠 또는 연마제를 사용하여 버(burr)를 제거하고 모서리의 매끄러움을 개선합니다. 휠 속도와 압력은 스텐실 두께와 재료 특성에 맞게 조절되며, 보통 1500~3000 RPM 범위에서 작업합니다.
(2) 화학적 연마:
스텐실을 미세한 표면 불규칙성을 선택적으로 용해하는 화학 용액에 담급니다. 표면 상태와 요구 마감에 따라 40°C-80°C 온도에서 5-15분간 진행됩니다.
(3) 전해 연마 (Electropolishing):
스텐실은 전해질 셀에서 양극(anode) 역할을 합니다. 제어된 전압(1030V)과 전류 밀도(110 A/cm²) 하에서 표면 금속이 양극 용해됩니다. 처리 시간은 5~30분 정도이며, 전해 연마는 표면 마감을 향상시키고 복잡한 형상과 미세 개구부 전반에 걸쳐 균일한 처리를 보장합니다.
4. 나노 코팅 증착
(1) 진공 준비:
연마 후, 스텐실은 고진공 증착 챔버에 장착됩니다. 진공 수준은 일반적으로 10⁻³에서 10⁻⁵ Pa에 도달하여 나노 규모 코팅의 균일한 증착을 보장합니다.
(2) 코팅 재료 선택:
티타늄 합금(Ti), 질화 티타늄(TiN), 이산화 규소(SiO₂) 등 필요한 기능적 특성에 맞는 적합한 나노 코팅 재료가 선택됩니다. 이 재료들은 타겟이나 증발원으로 챔버에 투입됩니다.
(3) 증착 공정:
주요 기술 두 가지:
A. 물리적 증기 증착 (PVD):
이온 폭격에 의해 고체 타겟에서 재료 원자가 방출되어 스텐실 표면에 얇은 필름으로 증착됩니다.
B. 화학적 증기 증착 (CVD):
기체 반응물이 스텐실 표면에서 화학 반응을 일으켜 현장 내에서 나노 규모의 필름을 형성합니다.
이 코팅들은 스텐실의 성능을 향상시키며, 내마모성, 비점착성 및 고정밀 SMT 응용에서 인쇄 선명도를 개선합니다.
5. 품질 관리 및 검사
(1) 육안 검사:
스텐실 표면의 비균일 코팅, 미세 구멍, 균열, 박리 등 결함 여부를 확인합니다. 균일하고 매끄러우며 접착성이 좋은 나노 코팅이 필수적입니다.
(2) 치수 검증:
광학 현미경, 마이크로미터, 두께 측정기 등의 정밀 측정 도구를 사용해 스텐실 전체 치수, 개구 크기, 코팅 두께가 설계 사양에 부합하는지 확인합니다.
(3) 성능 테스트:
스텐실의 기계적 및 기능적 특성을 평가합니다:
경도 테스트:
미세경도계로 코팅 경도를 측정합니다.
내식성:
염수 분무 시험(ASTM B117 또는 동등 시험)을 통해 평가합니다.
소수성:
접촉각 측정기를 사용해 표면 습윤성을 측정합니다.
이러한 시험들은 나노 코팅된 스텐실이 고급 전자제품 제조에 필요한 엄격한 성능 기준을 충족하는지 보장합니다.
나노 코팅 스텐실 생산은 첨단 재료 과학, 표면 공학, 마이크로 가공 기술이 통합된 고정밀 공정입니다. 초기 CAD 설계부터 최종 검사까지 모든 단계가 최적의 스텐실 성능 달성에 중요하며, 차세대 전자 조립에서 일관되고 고품질의 솔더 페이스트 도포를 가능하게 합니다.
지금 JLCPCB에서 나노 코팅 스텐실을 단 $4.72부터 만나보세요!
나노 코팅을 선택하면 SMT 첫 번째 패스 수율이 향상되고 인쇄 품질이 좋아질 뿐만 아니라, $5 쿠폰으로 무료 체험도 가능합니다. 지금 바로 시도하고 무료 견적을 받아보세요!
지속적인 성장
DIY PCB 스텐실 만들기: 재료·절단 방법·한계
핵심 정리 DIY 스텐실은 큰 피치 부품과 소량 프로토타입에는 가능하지만, 0.5mm 이하 QFN·BGA에서는 개구부 품질과 페이스트 이형성이 빠르게 한계에 도달합니다. DIY PCB 스텐실을 만들 수 있나요? 가능합니다. Kapton, Mylar, 비닐 시트와 커터 또는 레이저를 사용해 간단한 솔더 페이스트 스텐실을 만들 수 있습니다. 다만 정확도와 반복성은 전문 스테인리스 스텐실보다 낮습니다. 준비물 Gerber의 솔더 페이스트 레이어 Kapton·Mylar 또는 비닐 시트 공예용 칼, 비닐 커터 또는 레이저 커터 정렬용 프레임과 스퀴지 DIY 스텐실 제작 단계 솔더 페이스트 레이어 내보내기 PCB CAD에서 상·하부 솔더 페이스트 레이어를 Gerber로 내보냅니다. 패드 축소나 열 패드 분할이 필요한 경우 먼저 설계 데이터에서 수정합니다. 수작업 커터 공예용 칼은 비용이 낮지만 미세 개구부의 모서리와 반복 위치를 유지하기 어렵습니다. 비닐·공예 커터 Cricut, Silhouette, B......
SMT 스텐실 나노 코팅과 전해 연마 비교: 어떤 표면 처리가 필요할까?
핵심 요약 전해 연마는 개구부 벽면의 미세 버와 슬래그를 제거해 금속 표면을 매끄럽게 만듭니다. 나노 코팅은 마찰이 적고 발수성이 있는 표면을 형성해 솔더 페이스트 이형성과 잔류물 관리를 돕습니다. 두 처리는 미세 피치 인쇄의 일관성과 1차 합격률 향상에 기여할 수 있습니다. BGA·QFN 또는 대량 생산에서는 나노 코팅의 세척 주기와 이형성 장점이 더 유용할 수 있습니다. 전해 연마와 나노 코팅은 경쟁 관계가 아니라 상호 보완적인 공정입니다. 피치가 크고 생산량이 적다면 일반 레이저 커팅 스텐실도 실용적인 선택입니다. SMT 스텐실 주문 화면에서는 전해 연마와 나노 코팅을 표면 처리 옵션으로 볼 수 있습니다. 어떤 처리가 필요한지는 각 공정의 역할과 PCB 조립 조건에 따라 달라집니다. 전해 연마는 레이저로 절단한 개구부 벽면을 매끄럽게 만들고, 나노 코팅은 마찰이 적고 페이스트가 잘 달라붙지 않는 표면을 추가합니다. 서로 다른 문제를 해결하므로 두 공정을 함께 적용하기도 합니다. 빠른 비교......
솔더 페이스트 스텐실 선택 방법 (두께, 스텝 스텐실 및 설계 가이드)
SMT 조립 공정에서 스텐실은 생산 라인의 성패를 조용히 결정해요. 브리징(bridging), 툼스토닝(tombstoning), 젖음 불량 같은 문제들은 PCB 설계 오류가 아니라, 잘못된 스텐실 선택이나 페이스트 양 제어 미흡에서 비롯되는 경우가 많아요. 핵심 정리: 솔더 페이스트 스텐실 선택 방법 스텐실 사양을 바로 결정해야 한다면, 아래 빠른 결정 가이드를 따르세요: 부품 피치에 맞게 두께를 선택하세요: 부품 밀도를 1차 기준으로 삼아요. 0.10mm 두께를 사용하세요: 파인 피치 부품(≤0.5mm 피치)에 이상적이에요. 스텝 스텐실을 적용하세요: 대형 파워 부품과 파인 피치 IC가 혼재하는 레이아웃에 필수예요. 표면 처리를 업그레이드하세요: 고용량 생산 라인에서 페이스트 이형성을 높이려면 전해 연마 또는 나노 코팅 스텐실을 선택하세요. 프레임형 스텐실을 사용하세요: 일정한 장력이 필요한 자동화 생산 라인에 필수예요. 최적의 SMT 스텐실 두께 결정 방법 SMT 스텐실 두께는 PCB 조립......
시제품 제작 vs 대량 생산에서의 SMD 스텐실
SMD 스텐실은 대량 생산과 솔더 페이스트의 쉬운 도포로 잘 알려져 있으며, 업계에서 널리 사용됩니다. 스텐실은 대량 생산 시 매우 유용합니다. 오늘은 물리학이나 제조 공정 대신 다양한 사용 사례에 대해 이야기해 보겠습니다. 그러나 프로토타입용 스텐실 요구사항은 대량 생산과는 꽤 다릅니다. 대량 생산에서는 수율이 필요하며, 수율이 높을수록 생산이 더 효율적입니다. 이러한 요구에 맞춰 JLCPCB는 맞춤형 SMD 스텐실을 제공합니다. 따라서 특별한 종류의 솔더 스텐실이 필요한데, 아래에서 살펴보겠습니다. SMD 스텐실이란 무엇인가요? 기본적으로 솔더 페이스트용 마스크 역할을 하는 금속 시트입니다. 이를 통해 PCB에 솔더 페이스트를 바르고 부품을 직접 장착할 수 있습니다. 균일한 페이스트 양을 보장하여 솔더 접합의 신뢰성을 향상시킵니다. SMT 조립, 특히 자동화 공정에서 속도를 높입니다. 사용 방법은 다음과 같습니다: SMD 스텐실을 PCB에 장착하거나 정렬한 후 스퀴지로 솔더 페이스트를 스텐......
PCB 조립을 위한 맞춤 절단 스텐실: PCB 스텐실을 절단하고 사용하며 올바르게 선택하는 방법
맞춤형 절단 스텐실과 솔더 페이스트 인쇄는 표면 실장 기술(SMT) PCB 조립에서 솔더 접합 품질, 전기적 성능 및 제품의 장기적 신뢰성과 관련된 가장 중요한 공정 중 두 가지입니다. SMT 스텐실은 PCB 패드에 정확한 양의 솔더 페이스트를 증착하거나, 커넥터 및 소켓과 같은 부품에 기둥 형태로 배열된 접착 페이스트를 증착하고 압축하는 데 사용됩니다. PCB 설계가 고밀도, 미세 피치 부품 및 소형 패키지로 발전함에 따라 보다 정밀한 스텐실에 대한 필요성도 증가했습니다. 대부분의 일반적인 절단 스텐실은 오늘날 설계의 엄격한 공차 수준을 달성하는 데 어려움이 있습니다. 따라서 균일하고 결함이 없는 솔더 페이스트 인쇄를 달성하기 위해 맞춤형 절단 스텐실이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. JLCPCB 스텐실 과 같은 전문 서비스는 PCB 설계에 정확히 맞도록 맞춤 절단으로 정밀하게 설계됩니다. 이러한 솔루션은 엔지니어, 학생 및 제조업체가 조립 품질과 생산 의도를 개선하고 재작업을 줄이며 생산......
PCB 조립을 위한 적절한 스텐실 메이커 선택하기
표면 실장 기술 조립은 밀도 높은 PCB 패드 레이아웃 전체에서 제어된 솔더 페이스트 증착에 의존합니다. SMT 스텐실 제작기는 구리 랜드 패턴과 일치하는 개구부를 통해 페이스트 양을 조절합니다. 스텐실 제작 기기는 솔더 조인트 형상, 전기적 연속성 및 리플로우 일관성에 영향을 줍니다. 레이저 컷 스텐실 제작 시스템은 자동화된 인쇄를 위한 개구부 정밀도와 스텐실 평탄도를 달성합니다. 스텐실 제작기는 가까운 지역의 스텐실 제작 서비스와 확장 가능한 온라인 스텐실 제작 플랫폼으로 존재합니다. 이 기사에서는 SMT 스텐실 제작기 유형, 선택 기준, 응용 분야 및 운영 관행을 살펴봅니다. SMT 스텐실 제작기 이해 SMT 스텐실 제작기란? SMT 스텐실 제작기는 표면 실장 조립에서 솔더 페이스트 증착을 위한 금속 스텐실을 생산하는 시스템입니다. 스텐실 제작 기기는 PCB 랜드 패턴과 정렬된 개구부를 생성하여 페이스트 양, 정렬 및 조인트 일관성을 제어합니다. 레이저 컷 스텐실 제작기는 가장 일반적인 ......