PCB 조립에서 SMT 테스트의 다양한 종류
1 분
- SMT 테스트가 왜 중요한가?
- PCB 조립에서 7가지 주요 SMT 테스트 종류:
- 결론:
크기와 공간을 최소화하는 것을 목표로 하는 완전한 전자 솔루션은 표면 실장 부품을 사용합니다. SMT 부품은 TH와 유사하게 기능하지만 일반적으로 소형 크기와 양면 조립 호환성 때문에 선택됩니다. 대량 생산을 위해 개발할 때 비용도 주요 문제이며, 낮은 비용으로 인해 대량으로 사용할 수 있습니다. 소형 크기로 인해 검사 방법과 수리 작업이 더욱 어려워졌습니다. 제품은 시장에 출시되기 전에 여러 테스트를 거칩니다. 이 모든 테스트는 PCB 및 그 구성 부품과 관련이 있습니다.
디스펜싱 기계를 사용하여 전자 부품은 조립 공정 중에 PCB에 처음 배치됩니다. 올바른 연결을 위해서는 부품이 정확하게 배치되어야 합니다. 그 후 PCB는 리플로우 솔더링되고 열을 이용해 솔더 페이스트가 용융됩니다. 이로 인해 PCB와 부품 사이에 오래 지속되는 결합이 만들어집니다. 모든 작업 후 조립 결함을 찾기 위해 PCB는 SMT 테스트를 거칩니다. 테스트는 모든 부품이 올바르게 배치되었는지 보장합니다. 오늘은 PCB 조립에 사용되는 다양한 SMT 테스트 종류와 제품 품질 유지에서의 역할에 대해 알아보겠습니다.
SMT 테스트가 왜 중요한가?
제조 공정 초기에 문제가 발견되면 재작업 및 수리 비용을 최소화하거나 비용을 회수하기 위해 제품을 중단할 수 있습니다. 완성된 제품이 높은 품질 기준을 충족하여 신뢰성을 높이고 반품을 줄이도록 보장하기 위해 지속적인 테스트가 필요합니다. 올바른 SMT 기판 테스트는 제작된 PCB가 예상대로 기능하고 설계 기준을 충족하는지 더 쉽게 확인할 수 있게 합니다.
PCB 조립에서 7가지 주요 SMT 테스트 종류:
1. 자동 광학 검사(AOI):
리플로우 솔더링 후 AOI 는 인기 있는 SMT 테스트 장치입니다. AOI 검사는 고해상도 카메라를 사용하여 솔더링 접합부를 검사합니다. 솔더링과 부품 위치를 확인합니다. 솔더 접합 정렬 불량, 불량 솔더링, 누락된 부품 등의 문제를 식별할 수 있습니다. AOI는 SMT 조립 공정 초기에 문제를 식별하는 데 필수적인 도구입니다. 시스템에 내장된 고속 검사 카메라는 문제를 3차원으로 생성할 수 있습니다.
2. 육안 검사
이에도 불구하고 AOI와 같은 자동화 기술은 수많은 결함을 식별할 수 있습니다. 그러나 특정 상황에서는 여전히 수동으로 육안 검사를 수행해야 합니다. 이러한 장치들이 일부 작은 문제를 놓칠 수 있기 때문입니다. 운영자는 수동 SMT 테스트 수행 시 현미경이나 돋보기를 사용합니다. 그리고 일반적으로 부품 손상이나 용접 품질 문제를 찾습니다. 정렬 불량, 솔더 브리징, 누락된 부품과 같은 결함을 발견하기 위해 매우 숙련된 기술자가 필요합니다.
3. 솔더 페이스트 검사(SPI)
PCB의 솔더 페이스트 인쇄 품질을 검사합니다. SPI 테스트 장비는 PCB에 솔더 페이스트가 올바른 위치와 양으로 도포되도록 보장합니다. 또한 3D 레이저 스캐너를 사용하여 이 페이스트의 높이와 형상을 측정합니다. 부품 배치 전에 브리징이나 정렬 불량과 같은 결함을 조기에 발견하는 데 도움이 됩니다. 배치 전에 솔더링 공정을 위해 PCB에 납을 입혀야 합니다.
4. X선 검사(AXI)
X선 검사는 부품 아래의 솔더 접합을 식별하는 SMT 테스트 도구입니다. 주로 QFN(핀 없는 사각 플랫 패키지)와 BGA(볼 그리드 어레이)에 활용됩니다. 기존의 결함 감지 방법이 이러한 종류의 패키지에는 효과적이지 않기 때문입니다. 페이스트 구멍, 브리지, 누락된 솔더 볼은 X선으로 식별할 수 있지만 광학 검사는 불가능한 문제들입니다. BGA의 IC 아래에는 공동, 냉접합, 헤드인필로우 문제 등 수많은 결함이 있을 수 있습니다. 솔더 접합의 무결성을 검증하지 않고는 진행할 수 없습니다.
5. 플라잉 프로브 테스트
플라잉 프로브 테스트는 베드 오브 네일이나 기타 전문 테스트 픽스처가 필요하지 않은 SMT 테스트 장치이기도 합니다. 프로토타입 기판 테스트 및 소규모 시리즈 제조에 적합하게 사용됩니다. 모든 부품이 조립된 후 이러한 종류의 테스트가 필요합니다. 기판의 전기적 무결성을 보장하고 잠재적인 문제를 신속하게 발견합니다. 소프트웨어로 제어되는 이동식 프로브를 사용하며, 이 프로브는 테스트 패드에 배치되고 신호가 인가되거나 모니터링됩니다. 커스텀 픽스처가 필요하지 않지만 기계가 비싸며 하나의 배치에 플라잉 프로브를 너무 많이 가질 수 없습니다. 더 느린 처리량으로 ICT와 유사한 전기 검사를 수행합니다.
6. 회로 내 테스트(ICT)
ICT는 플라잉 프로브 테스트와 유사하며 대규모 생산에 더 적합한 전기 테스트 기술입니다. 인쇄 회로 기판의 각 부품과 연결을 검사하는 데 사용됩니다. 이 테스트에서는 베드 니들을 사용하여 전기 연결을 검사합니다. 오픈 회로, 단락 회로, 잘못된 부품 값이 없는지 확인합니다. 특수 픽스처가 필요하며 각 넷과 부품을 개별적으로 프로빙합니다. 베드 오브 네일 픽스처라고도 합니다. 부품 존재 여부와 방향을 확인하고 저항, 정전용량, 다이오드 전압 강하를 측정합니다.
7. 경계 스캔(JTAG 테스트)
JTAG(Joint Test Action Group) 표준을 준수하는 IC의 통합 테스트 기능을 활용합니다. 이 테스트 공정은 테스트를 표준화하기 위해 2000년대 초 여러 기업의 도움으로 개발되었습니다. 물리적 접근 없이도 부품 연결을 테스트할 수 있습니다.
결론:

각 테스트 기술은 솔더링 결함 감지부터 회로 기능 검증까지 특정 목적을 수행합니다. 솔더 페이스트 검사(SPI)와 같은 기본 확인부터 X선 분석, 자동 광학 검사(AOI), 기능 테스트와 같은 고급 방법까지 현대 SMT 라인 은 자동화와 수동 검사의 조합에 의존합니다. 이 다층적 접근 방식은 일반적인 결함과 희귀한 결함 모두를 식별하는 데 도움을 주어 고객 만족을 보장하는 동시에 비용이 많이 드는 현장 불량을 최소화하고 생산 오류를 크게 줄입니다.

지속적인 성장
PCB 층간 박리의 원인과 검출 및 예방
핵심 요약 원인. 기판에 흡수된 수분은 260 °C 리플로에서 수증기로 변합니다. 수증기 압력과 열팽창으로 인한 응력이 함께 작용하면 층이 분리될 수 있습니다. 재료. 고온에서 무연 납땜을 하는 기판에는 표준 FR-4 대신 유리 전이 온도(Tg)가 중간이거나 높은 적층판이 필요합니다. 검출. 표면의 블리스터는 육안으로 볼 수 있습니다. 내부 공극은 초음파 검사나 미세 단면 분석으로 확인합니다. 예방. 층별 구리 분포의 균형을 맞추고 적절한 적층 프레스 조건을 적용하며, 포장 내부를 건조하게 유지해 접합 강도를 보호합니다. 대응. 에폭시 보수는 작은 표면 결함에 적용할 수 있습니다. 내부 층이 분리되면 기판을 교체해야 합니다. PCB 층간 박리는 보통 납땜 전에 기판이 흡수한 수분에서 시작됩니다. 무연 리플로 프로파일의 상한인 260 °C에 가까워지면 물의 포화 증기압은 대기압의 약 46배에 이릅니다. 이 압력에 맞서 층을 붙잡는 것은 얇은 경화 에폭시층입니다. 다층 기판은 동박과 유리섬유 직물......
PCB 제조 수율을 높이는 인서킷 테스트의 장점
핵심 요약 핀 단위로 불량을 식별합니다. 인서킷 테스트(ICT)는 펌웨어를 부팅하지 않고 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다. 기판 배치가 검사 범위를 결정합니다. 테스트 패드의 크기(0.9~1.0 mm), 피치, 주변 여유 공간 등의 설계 규칙이 검사 범위에 영향을 줍니다. 생산량에 따라 검사 방식을 선택합니다. 베드 오브 네일즈 지그는 기판 한 장을 수초 만에 검사할 수 있어 대량 생산에 적합합니다. 플라잉 프로브는 전용 지그 없이 시제품을 검사할 수 있습니다. 가드 기법으로 측정 정확도를 높입니다. 병렬 경로의 영향을 차단하면 규격에 맞지 않는 부품을 조기에 찾아 재작업 비용을 줄일 수 있습니다. 여러 단계에서 품질을 검사합니다. ICT에 자동 광학 검사(AOI)와 자동 X선 검사(AXI)를 결합하면 조립 과정에서 발생하는 다양한 불량을 검출할 수 있습니다. 인서킷 테스트는 조립된 기판의 구리 패드에 스프링 프로브를 눌러 접촉시킨 뒤 부품을 하나씩 검사합니다. 기판 ......
전자제품 제조에 PCB 검사 현미경이 필요한 이유
핵심 요약 핀 단위 불량 식별. 인서킷 테스트(ICT)는 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다. 기판 배치에 따른 검사 범위. 검사 범위는 테스트 패드의 크기와 피치, 부품 주변의 여유 공간에 따라 달라집니다. 검사 시간과 지그. 베드 오브 네일즈 방식은 수초 만에 검사할 수 있으며, 플라잉 프로브 방식은 전용 지그 없이 검사할 수 있습니다. 가드 기법을 이용한 부품 분리. 검사 대상 부품을 병렬 경로의 영향에서 분리해 초기 불량을 검출합니다. 여러 단계의 품질 검사. 자동 광학 검사(AOI), 자동 X선 검사(AXI)와 함께 사용하면 더 다양한 불량을 검출할 수 있습니다. PCB 검사 현미경이 생산 라인에서 중요한 이유는 카메라가 이미 정상으로 판정한 접합부에서 큰 비용을 초래하는 불량이 발견되기도 하기 때문입니다. 자동 광학 검사(AOI) 장비는 정해진 각도에서 각 접합부를 판정합니다. 그래서 솔더가 패드에 접합되지 않았더라도 필렛 크기가 적절하면 정상 접합부와 거의 똑......
PCB 플라잉 프로브 테스트란? ICT와 차이, 검사 원리 및 적용 시점
시제품이나 소량 생산 PCB의 전기적 결함을 확인해야 하지만 전용 테스트 지그를 만들기 어렵다면 플라잉 프로브 테스트(Flying Probe Test, FPT)를 고려할 수 있습니다. 이동식 프로브가 지정된 패드와 테스트 포인트에 접촉해 개방·단락 및 부품 값을 확인하는 방식입니다. 이 글에서는 검사 흐름, ICT와의 차이, 4선식 켈빈 측정과 설계 시 주의점을 정리합니다. 이동식 프로브가 PCB의 지정 지점에 접촉해 전기적 특성을 측정합니다. 플라잉 프로브 테스트란? FPT는 프로그램에 따라 프로브 헤드를 이동시키며 PCB 또는 PCBA의 여러 노드를 측정하는 자동 검사입니다. 네일 베드 형태의 전용 지그가 없어 설계 변경이 잦은 시제품과 다품종·소량 생산에 유연합니다. 다만 측정 가능한 범위는 접근 가능한 패드, 테스트 포인트, 보드 구조 및 장비 구성에 좌우됩니다. 모든 내부 접속과 기능을 단독으로 보증하는 검사는 아닙니다. 무엇을 검사할 수 있나요? 지정된 네트 간 단락과 개방 저항·커......
멀티미터로 트랜지스터 핀 확인하기: NPN·PNP 구분 단계별 가이드
멀티미터로 트랜지스터 핀을 정확히 확인하는 일은 엔지니어, 취미 제작자, 전기전자공학 전공자가 양극성 접합 트랜지스터(BJT, 바이폴라 트랜지스터)를 회로에 장착하기 전에 해야 할 기본 점검 중 하나입니다. 베이스, 컬렉터 또는 이미터를 잘못 연결하면 전원을 처음 인가할 때 부품이 손상되거나 프로토타입 보드가 겉으로는 이상 없이 보이지만 작동하지 않을 수 있습니다. 이 가이드에서는 데이터시트가 없을 때 멀티미터를 사용하여 트랜지스터 핀을 식별하는 방법을 설명합니다. BJT는 내부적으로 공통 베이스를 공유하는 두 개의 PN 접합으로 구성되며, 이는 다이오드에서 볼 수 있는 구조와 같습니다. 따라서 멀티미터의 다이오드 테스트 모드가 이 작업에 적합합니다. 이 글을 끝까지 읽으면 다음을 할 수 있습니다. 표기가 없는 트랜지스터에서 베이스 핀 찾기 NPN 또는 PNP 타입 판별하기 컬렉터와 이미터 식별하기 SOT-23 및 기타 SMD 패키지에서 추가로 발생하는 위험 이해하기 그림: NPN 및 PNP ......
PCBA 제조 표준 및 인증
전자 제조업계에서 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 매우 중요합니다. 업계 표준을 만족시키고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조업체는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 중요성, 그리고 그것들이 전체 품질 보증 과정에 어떻게 기여하는지를 심도 있게 살펴보겠습니다. 제조 표준 및 인증의 중요성 제조 표준 및 인증은 제조업체가 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 안내, 요구사항 및 품질관리 시스템을 제공합니다. 이러한 표준은 재료, 설계, 조립, 검사, 환경 고려사항 및 안전과 같은 제조 공정의 여러 측면을 다룹니다. 이러한 표준 및 인증을 준수함으로써 제조업체는 고객의 기대를 충족하고, 규정을 준수하며, 업계의 모범 사례를 따르고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 기준 인쇄회로협회(IPC, 구 명칭: Institute for Interconnecting a......