정전기 방전(ESD): 전자 제품을 위협하는 숨겨진 위험
1 분
- 정전기 방전(ESD)의 물리학?
- ESD가 PCB 및 전자 부품에 미치는 영향?
- ESD 보호를 구현하는 방법?
- TVS 다이오드 특성:
- 회로에서 ESD를 방지하는 다른 방법:
- 결론:
다음 전자 기기가 높은 전압이나 정전기에 노출되는 환경에 배포될 수도 있습니다. 이러한 경우 테스트와 시뮬레이션을 통해 ESD에 대한 시스템의 취약성을 파악해야 합니다. 정전기 방전(ESD)은 한 물체에서 다른 물체로 정전기가 갑자기 이동하는 현상입니다. 이 현상은 두 표면 사이의 전위차가 있을 때 발생하며, 에너지가 갑자기 방전됩니다. 전하는 신체에 기생적으로 축적될 수 있으며, 이동되거나 회로가 완성될 때 접지를 통해 매우 낮은 전류를 동반한 큰 전압 스파이크가 다른 신체에 나타나는데, 이는 약간의 충격처럼 느껴집니다.
또한 시스템을 ESD로부터 보호하고 고전압 펄스를 견딜 수 있도록 하기 위해 필요한 부품들이 있습니다. ESD는 민감한 전자 부품에 상당한 손상을 일으켜 제품 불량, 수명 단축, 제조 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 전자공학과 PCB 설계에 대해 더 알아보려면 PCB의 임피던스 제어에 관한 최근 블로그를 참조하세요.
- 대전된 물체와 전자 기기 사이의 직접적인 물리적 접촉으로 인한 즉각적인 전하 이동.
- 이온화된 공기를 통한 전하 이동으로 종종 가시적인 스파크가 발생.
- 직접 접촉 없이 정전기장이 인접 회로에 원치 않는 전류를 유도할 때.
- 플라스틱, 직물, 유리 등의 재료가 서로 마찰할 때 발생.
정전기 방전(ESD)의 물리학?
정전기 방전(ESD)은 서로 다른 전하를 가진 두 물체가 충분히 가까워지거나, 충분히 대전되어 그 사이의 유전체를 절연 파괴(이온화)할 때 발생합니다. 소비자 제품의 경우 공기에서의 ESD 및 유전체 절연 파괴는 일반적으로 두 지점 사이의 전기장이 40 kV/cm보다 클 때 발생합니다. 기압, 온도, 습도와 같은 요소들이 이 전기장 강도에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 일부 환경에서 높은 공기 습도는 공기를 더 전도성 있게 만들어 일부 전하를 소산시키고 ESD 이벤트를 만드는 데 필요한 전압을 증가시킬 수 있습니다.
일반적인 오해는 ESD를 유발하는 데 고정된 전압이 필요하다는 것입니다. 실제로 ESD에 필요한 전압은 두 지점 사이의 전위차와 그 사이의 거리에 따라 달라집니다. 이것이 PCB가 IPC-2221 표준에서 정의한 도체 사이의 간격 한계(연면 거리 및 공간 거리)를 준수하는 이유입니다.
ESD가 PCB 및 전자 부품에 미치는 영향?
모든 인쇄 회로 기판은 사람, 포장재, 케이블 또는 큰 전위차를 발생시킬 수 있는 다른 물체에 닿거나 충분히 가까워지면 ESD에 노출될 수 있습니다. 이 전압 차가 충분히 크면 어떤 부품을 통해서도 전류의 전도 경로가 생겨 대규모 전류 펄스가 발생합니다. 이 전류 펄스는 온보드 기기의 필요한 정격 전류보다 높을 수 있습니다. 극단적인 전기장 강도와 발생한 전류에서 PCB가 손상되고 부품이 파괴될 수 있습니다. ESD는 전자 제품에 다음과 같은 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다:
- 즉각적인 불량: 부품이 즉시 기능을 상실합니다.
- 잠재적 손상: 부분적인 성능 저하가 발생하여 기기가 향후 불량에 취약해집니다.
- 파라미터 변화: 기기의 전기적 특성 변화로 성능과 신뢰성이 저하됩니다.
ESD 보호를 구현하는 방법?
PCB에 ESD 보호를 구현하는 목표는 ESD 전류가 회로로 흐르는 것을 방지하고 대신 저임피던스 연결을 통해 접지로 우회시키는 것입니다. ESD 보호 회로 또는 부품은 ESD 이벤트가 발생할 때만 응답해야 하며, ESD 펄스를 상승 시간 내에 우회시키기 위해 매우 빠르게 작동해야 합니다. 일반적으로 ESD 보호는 커넥터가 첫 번째 접촉 지점이므로 ESD에 더 취약한 커넥터에 구현됩니다.
ESD 보호 다이오드:
ESD 보호 다이오드는 제너 다이오드의 한 종류입니다. 다이오드가 역방향 바이어스될 때 캐소드에서 애노드로 거의 전류가 흐르지 않습니다. 그러나 역방향 바이어스가 특정 지점(역방향 항복 전압이라고 함)을 초과하면 역방향 전류가 갑자기 증가합니다. 역방향 바이어스가 증가함에 따라 다이오드를 통해 흐르는 전류에 관계없이 일정한 전압 영역에 도달합니다. 제너 다이오드의 항복 전압(제너 전압) 특성은 정전압 레귤레이터를 구성하고 서지 전압을 억제하는 데 활용됩니다. 제너 전압 레귤레이터 다이오드는 일정한 전압을 유지하는 데 사용되는 반면 ESD 보호 다이오드는 전자 회로를 보호하기 위해 ESD 에너지를 흡수하는 데 사용됩니다. 전류를 즉시 접지로 분류할 수 있도록 소스에 매우 가깝게 배치해야 합니다.
인기 있는 옵션: Littelfuse SMAJ, STMicroelectronics SMAJ 시리즈.
USB, 이더넷, I2C, RS-485, RS-232 및 기타 디지털 인터페이스에 대한 ESD 보호는 일반적으로 커넥터와 해당 인터페이스를 포함하는 IC 사이에 TVS 다이오드를 사용합니다. 부품 데이터시트에는 ESD 보호를 보장하기 위해 따라야 할 몇 가지 지침이 있는 경우가 많습니다.
TVS 다이오드 특성:
가장 일반적인 회로 보호 장치는 과도 전압 억제(TVS) 다이오드입니다. 이것은 양방향(백투백) 다이오드이거나 한 방향으로만 전류 흐름이 허용되는 단방향일 수 있습니다. 제너 다이오드도 ESD 보호 부품으로 사용될 수 있으며 단방향 TVS 다이오드와 동등한 기능을 제공합니다.
ESD 펄스가 수신되면 펄스의 높은 전압이 역방향 항복이 발생할 때까지 보호 다이오드를 역방향 바이어스 깊숙이 빠르게 구동합니다. 다이오드가 전도 상태가 되고 보호 부품의 단자 사이에 단락 회로가 생깁니다. 이는 수신된 펄스를 접지로 우회시키고 전류가 보호 부품에 도달하지 못하도록 합니다.
회로에서 ESD를 방지하는 다른 방법:
PCB 수준에서 ESD 보호를 보장하기 위해 설계자는 다음 전략을 구현해야 합니다:
1. 접지 플레인 및 차폐: 대형 구리 접지 플레인은 ESD 에너지를 효율적으로 소산시키는 데 도움이 됩니다.
2. 적절한 트레이스 라우팅: 고속 신호 트레이스를 가장자리에서 멀리 유지하고 가드 트레이스를 사용하여 취약성을 줄입니다.
3. 페라이트 비드 및 필터 사용: ESD 이벤트로 인해 발생하는 고주파 노이즈를 억제하는 데 도움이 됩니다.
결론:

정전기 방전(ESD)은 민감한 부품의 즉각적 또는 잠재적 불량으로 이어질 수 있어 전자 설계에서 중요한 관심사입니다. ESD가 발생하는 방식, PCB에 미치는 영향, 적절한 보호 조치 구현의 중요성을 이해하는 것은 전자 기기의 신뢰성과 수명을 보장하는 데 필수적입니다. ESD 보호 다이오드를 통합하고, 적절한 접지 및 차폐로 PCB를 설계하며, IPC-2221과 같은 산업 표준을 따름으로써 엔지니어는 ESD 위험을 효과적으로 완화할 수 있습니다. 기술이 발전하고 전자 기기가 더욱 정교해짐에 따라 ESD를 방지하기 위한 사전 조치를 취하는 것은 하드웨어 설계 및 제조에서 중요한 측면으로 남을 것입니다.

지속적인 성장
PCB 층간 박리의 원인과 검출 및 예방
핵심 요약 원인. 기판에 흡수된 수분은 260 °C 리플로에서 수증기로 변합니다. 수증기 압력과 열팽창으로 인한 응력이 함께 작용하면 층이 분리될 수 있습니다. 재료. 고온에서 무연 납땜을 하는 기판에는 표준 FR-4 대신 유리 전이 온도(Tg)가 중간이거나 높은 적층판이 필요합니다. 검출. 표면의 블리스터는 육안으로 볼 수 있습니다. 내부 공극은 초음파 검사나 미세 단면 분석으로 확인합니다. 예방. 층별 구리 분포의 균형을 맞추고 적절한 적층 프레스 조건을 적용하며, 포장 내부를 건조하게 유지해 접합 강도를 보호합니다. 대응. 에폭시 보수는 작은 표면 결함에 적용할 수 있습니다. 내부 층이 분리되면 기판을 교체해야 합니다. PCB 층간 박리는 보통 납땜 전에 기판이 흡수한 수분에서 시작됩니다. 무연 리플로 프로파일의 상한인 260 °C에 가까워지면 물의 포화 증기압은 대기압의 약 46배에 이릅니다. 이 압력에 맞서 층을 붙잡는 것은 얇은 경화 에폭시층입니다. 다층 기판은 동박과 유리섬유 직물......
PCB 제조 수율을 높이는 인서킷 테스트의 장점
핵심 요약 핀 단위로 불량을 식별합니다. 인서킷 테스트(ICT)는 펌웨어를 부팅하지 않고 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다. 기판 배치가 검사 범위를 결정합니다. 테스트 패드의 크기(0.9~1.0 mm), 피치, 주변 여유 공간 등의 설계 규칙이 검사 범위에 영향을 줍니다. 생산량에 따라 검사 방식을 선택합니다. 베드 오브 네일즈 지그는 기판 한 장을 수초 만에 검사할 수 있어 대량 생산에 적합합니다. 플라잉 프로브는 전용 지그 없이 시제품을 검사할 수 있습니다. 가드 기법으로 측정 정확도를 높입니다. 병렬 경로의 영향을 차단하면 규격에 맞지 않는 부품을 조기에 찾아 재작업 비용을 줄일 수 있습니다. 여러 단계에서 품질을 검사합니다. ICT에 자동 광학 검사(AOI)와 자동 X선 검사(AXI)를 결합하면 조립 과정에서 발생하는 다양한 불량을 검출할 수 있습니다. 인서킷 테스트는 조립된 기판의 구리 패드에 스프링 프로브를 눌러 접촉시킨 뒤 부품을 하나씩 검사합니다. 기판 ......
전자제품 제조에 PCB 검사 현미경이 필요한 이유
핵심 요약 핀 단위 불량 식별. 인서킷 테스트(ICT)는 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다. 기판 배치에 따른 검사 범위. 검사 범위는 테스트 패드의 크기와 피치, 부품 주변의 여유 공간에 따라 달라집니다. 검사 시간과 지그. 베드 오브 네일즈 방식은 수초 만에 검사할 수 있으며, 플라잉 프로브 방식은 전용 지그 없이 검사할 수 있습니다. 가드 기법을 이용한 부품 분리. 검사 대상 부품을 병렬 경로의 영향에서 분리해 초기 불량을 검출합니다. 여러 단계의 품질 검사. 자동 광학 검사(AOI), 자동 X선 검사(AXI)와 함께 사용하면 더 다양한 불량을 검출할 수 있습니다. PCB 검사 현미경이 생산 라인에서 중요한 이유는 카메라가 이미 정상으로 판정한 접합부에서 큰 비용을 초래하는 불량이 발견되기도 하기 때문입니다. 자동 광학 검사(AOI) 장비는 정해진 각도에서 각 접합부를 판정합니다. 그래서 솔더가 패드에 접합되지 않았더라도 필렛 크기가 적절하면 정상 접합부와 거의 똑......
PCB 플라잉 프로브 테스트란? ICT와 차이, 검사 원리 및 적용 시점
시제품이나 소량 생산 PCB의 전기적 결함을 확인해야 하지만 전용 테스트 지그를 만들기 어렵다면 플라잉 프로브 테스트(Flying Probe Test, FPT)를 고려할 수 있습니다. 이동식 프로브가 지정된 패드와 테스트 포인트에 접촉해 개방·단락 및 부품 값을 확인하는 방식입니다. 이 글에서는 검사 흐름, ICT와의 차이, 4선식 켈빈 측정과 설계 시 주의점을 정리합니다. 이동식 프로브가 PCB의 지정 지점에 접촉해 전기적 특성을 측정합니다. 플라잉 프로브 테스트란? FPT는 프로그램에 따라 프로브 헤드를 이동시키며 PCB 또는 PCBA의 여러 노드를 측정하는 자동 검사입니다. 네일 베드 형태의 전용 지그가 없어 설계 변경이 잦은 시제품과 다품종·소량 생산에 유연합니다. 다만 측정 가능한 범위는 접근 가능한 패드, 테스트 포인트, 보드 구조 및 장비 구성에 좌우됩니다. 모든 내부 접속과 기능을 단독으로 보증하는 검사는 아닙니다. 무엇을 검사할 수 있나요? 지정된 네트 간 단락과 개방 저항·커......
멀티미터로 트랜지스터 핀 확인하기: NPN·PNP 구분 단계별 가이드
멀티미터로 트랜지스터 핀을 정확히 확인하는 일은 엔지니어, 취미 제작자, 전기전자공학 전공자가 양극성 접합 트랜지스터(BJT, 바이폴라 트랜지스터)를 회로에 장착하기 전에 해야 할 기본 점검 중 하나입니다. 베이스, 컬렉터 또는 이미터를 잘못 연결하면 전원을 처음 인가할 때 부품이 손상되거나 프로토타입 보드가 겉으로는 이상 없이 보이지만 작동하지 않을 수 있습니다. 이 가이드에서는 데이터시트가 없을 때 멀티미터를 사용하여 트랜지스터 핀을 식별하는 방법을 설명합니다. BJT는 내부적으로 공통 베이스를 공유하는 두 개의 PN 접합으로 구성되며, 이는 다이오드에서 볼 수 있는 구조와 같습니다. 따라서 멀티미터의 다이오드 테스트 모드가 이 작업에 적합합니다. 이 글을 끝까지 읽으면 다음을 할 수 있습니다. 표기가 없는 트랜지스터에서 베이스 핀 찾기 NPN 또는 PNP 타입 판별하기 컬렉터와 이미터 식별하기 SOT-23 및 기타 SMD 패키지에서 추가로 발생하는 위험 이해하기 그림: NPN 및 PNP ......
PCBA 제조 표준 및 인증
전자 제조업계에서 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 매우 중요합니다. 업계 표준을 만족시키고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조업체는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 중요성, 그리고 그것들이 전체 품질 보증 과정에 어떻게 기여하는지를 심도 있게 살펴보겠습니다. 제조 표준 및 인증의 중요성 제조 표준 및 인증은 제조업체가 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 안내, 요구사항 및 품질관리 시스템을 제공합니다. 이러한 표준은 재료, 설계, 조립, 검사, 환경 고려사항 및 안전과 같은 제조 공정의 여러 측면을 다룹니다. 이러한 표준 및 인증을 준수함으로써 제조업체는 고객의 기대를 충족하고, 규정을 준수하며, 업계의 모범 사례를 따르고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 기준 인쇄회로협회(IPC, 구 명칭: Institute for Interconnecting a......