PCB X선 검사 설명: PCB 조립 품질 관리를 위한 비파괴 검사
3 분
- PCB X선 검사란 무엇인가?
- X선 검사가 현대 PCB에 필수적인 이유
- PCB X선 검사 작동 방식
- X선 검사가 필요한 PCB 부품
- PCB X선 검사로 감지되는 일반적인 결함
- PCB X선 검사 대 다른 검사 방법
- X선 검사를 위한 IPC 표준 및 합격 기준
- PCB X선 검사의 한계
- SMT X선 검사의 기술 사양 및 선택 기준
- X선 역량을 갖춘 PCB 조립 제조업체 선택
- X선 검사 기술의 미래 트렌드
- 요약: PCB X선 검사가 프로젝트에 필요한가요?
- FAQ
소형화 시대에 현대 인쇄 회로 기판(PCB)은 보이지 않는 과제에 직면해 있습니다. 바로 부품 아래에 숨겨진 솔더 접합의 품질을 검증하는 것입니다. 피치 크기가 0.3mm까지 내려가는 볼 그리드 어레이(BGA) 패키지와 중요한 열 연결을 숨기는 쿼드 플랫 무리드(QFN) 부품을 가진 현대 PCB에서 전통적인 광학 방법은 가장 중요한 불량 지점을 볼 수 없습니다.
PCB X선 검사가 결정적인 해결책으로 부상했습니다. 이 가이드는 X선 검사의 기술적 기반, 응용 분야, 합격 기준을 탐구하여 엔지니어들이 제조 신뢰성을 확보할 수 있도록 합니다.

PCB X선 검사로 BGA 부품 아래에 숨겨진 솔더 접합 및 공동(보이드)이 드러납니다.
PCB X선 검사란 무엇인가?
자동화 X선 검사(AXI)라고도 하는 PCB X선 검사는 광학 검사로는 볼 수 없는 내부 특성을 평가하기 위해 PCB 조립에 사용되는 비파괴 검사(NDT) 기술입니다.
AXI는 X선을 사용하여 PCB 재료와 전자 부품을 관통하여 BGA, QFN, LGA 패키지 아래에 숨겨진 솔더 접합, 스루홀 배럴의 솔더 충전 품질, 내부 와이어 본드 등 내부 구조를 보여주는 투과 이미지를 생성합니다.
반사광을 사용하여 표면에 보이는 특성만 검사하는 자동 광학 검사(AOI)와 달리 X선 검사는 공동(보이드), 솔더 부족, 브리징, 정렬 불량을 포함한 표면 아래 결함을 감지할 수 있습니다.
따라서 PCB X선 검사는 특히 고밀도, 파인 피치, 첨단 패키징 기술에서 솔더 접합 신뢰성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
X선 검사가 현대 PCB에 필수적인 이유
밀도가 증가할수록 "시야각"이 사라집니다. PCB X선 검사 구현은 제조 품질을 향상시키는 몇 가지 주요 이점이 있습니다:
● 숨겨진 접합: BGA, CSP, 플립 칩은 패키지 완전히 아래에 솔더 접합이 있어 광학 검사로는 볼 수 없습니다.
● 고밀도: 01005 패시브 및 고밀도 인터커넥트(HDI)는 수동 검사로는 제공할 수 없는 정밀도를 요구합니다.
● 신뢰성: JLCPCB의 산업 및 자동차 고객을 위해 열 불량을 방지하는 데 보이드 비율 검증이 중요합니다.
● 조기 결함 감지 및 수율 향상: 기능 테스트 전에 보이드나 브리지 같은 내부 결함을 식별하면 비용이 많이 드는 스크랩과 재작업을 방지합니다. 조기에 문제를 발견하면 초도 합격률(FPY)이 크게 향상됩니다.
● 공정 최적화를 위한 피드백 루프: X선 데이터는 SMT 라인에 정량적 피드백을 제공합니다. 보이드율이 증가하면 엔지니어들은 즉시 리플로우 프로파일이나 스텐실 개구부를 조정하여 결함 발생을 방지할 수 있습니다.
PCB X선 검사 작동 방식
X선 이미징의 기본 원리
X선 PCB 검사는 X선의 차등 흡수를 기반으로 작동합니다. 광자(30-160 keV)가 PCBA를 관통할 때 재료는 원자 번호(Z)와 밀도에 따라 흡수합니다.
● 높은 감쇠 (밝은 흰색): 무연 솔더 합금(SAC305: 주석-은-구리)의 원자 번호: 50(Sn), 47(Ag), 29(Cu).
● 중간 감쇠 (회색): 구리 트레이스 (Z = 29).
● 낮은 감쇠 (어두운): FR-4 기판 재료와 실리콘 다이(Z = 14)의 X선 흡수가 너무 낮아 이미지에서 가장 어두운 부분으로 나타납니다.
이 감쇠 차이가 솔더 접합, 부품 리드, 내부 구조가 보이는 회색조 이미지를 만듭니다. 이미지 대비는 비어-람베르트 법칙을 따릅니다:
여기서 I 는 투과 강도, I0 는 입사 강도, 𝜇 는 선형 감쇠 계수, x 는 재료 두께입니다.

실리콘 다이와 주석-납 솔더 접합 사이의 광자 감쇠 차이를 보여주는 X선 검사.
2D X선 대 3D CT X선 검사
| 특성 | 2D X선 | 3D X선 / CT |
|---|---|---|
| 방법론 | 단일 각도 투영 (그림자 맵) | 다중 투영 + 체적 재구성 |
| 해상도 | 3-5 μm | 0.5-2 μm |
| 검사 속도 | 시간당 60-200개 기판 | 시간당 5-20개 기판 |
| 보이드 감지 정확도 | ±3-5% | ±1-2% |
| 레이어 구분 | 제한적 (특성 겹침) | 우수함 (분리된 슬라이스) |
| 비용 범위 | $80K - $250K | $350K - $800K+ |
| 최적 응용 | 대량 인라인 검사 | 불량 분석, R&D, 복잡한 PCBA |
X선 검사가 필요한 PCB 부품
BGA X선 검사
볼 그리드 어레이는 X선 도입의 주요 원동력입니다. 검사는 다음을 검증합니다:
● 볼 형상: 리플로우 붕괴가 균일한지 확인.
● 정렬: BGA 볼과 PCB 패드 사이의 오프셋 확인.
● 보이딩: 솔더 구 내의 가스 포켓 정량화.
QFN / LGA X선 검사
리드리스 패키지의 경우 중요한 초점은 열 패드입니다.
● 접지: 큰 중앙 패드가 PCB 그라운드 플레인에 납땜되었는지 확인.
● 필렛 검사: X선은 주로 아래의 솔더 부피를 측정하지만, 측면 단자의 웨팅 검증.
스루홀 및 다층 PCB
X선은 기판을 관통하여 도금 스루홀(PTH) 무결성을 검사합니다.
● 배럴 충전: 솔더가 배럴 수직 높이의 75% 이상을 채웠는지 확인(IPC Class 2 기준).
● 레이어 정렬: JLCPCB에서 최대 32레이어의 다층 기판에서 X선으로 드릴 홀이 내부 구리 링과 완벽하게 정렬되는지 확인합니다.
PCB X선 검사로 감지되는 일반적인 결함
1. 솔더 보이드 및 보이드 비율
보이드는 리플로우 중에 갇힌 공기 주머니입니다. 볼 그리드 어레이 검사는 X선 도입의 주요 원동력입니다. 0.4mm 피치의 현대 BGA는 광학적으로 완전히 숨겨진 솔더 접합을 형성합니다.
● 위험: 높은 보이딩은 열 전도성과 기계적 강도를 저하시킵니다.
● 측정:

2. 오픈 접합 및 헤드인필로우(HiP)
오픈 접합 (비웨팅): 오픈 접합은 부품 단자와 PCB 패드 사이에 완전한 물리적 분리가 발생할 때 생깁니다. X선에서 이는 일반적으로 완벽한 구형 솔더 볼(패드에 웨팅 및 붕괴되지 않았음을 나타냄) 또는 인접한 기능 접합보다 직경이 상당히 작게 나타납니다.
헤드인필로우(HiP): BGA 볼이 솔더 페이스트 위에 얹혀 있지만 종종 부품 휘어짐이나 산화로 인해 합쳐지지 못하는 악명 높고 미묘한 결함입니다. 완전한 오픈과 달리 HiP는 간헐적인 전기적 연결을 만듭니다. X선은 광학 검사로는 볼 수 없는 솔더 프로파일의 뚜렷한 "허리" 모양이나 분리선을 식별함으로써 이를 감지합니다.
3. 솔더 브리징 및 단락
브리지는 인접한 패드를 연결하는 밝은 흰색 밴드로 나타납니다. X선은 BGA 아래나 실드 캔 아래의 브리지를 감지하는 유일한 방법입니다.
4. 솔더 부족 또는 과잉
회색조 밀도(두께)를 분석하여 알고리즘은 접합이 "고갈"(솔더 부피 부족)인지 과잉(과도함)인지 판단하며, 후자는 단락으로 이어질 수 있습니다.
5. QFN 열 패드 보이딩
쿼드 플랫 무리드 패키지는 중앙 그라운드 패드에 연결을 집중시킵니다. 과도한 보이드(>20-30%)는 열 방산을 저하시킵니다. X선 이미징은 실제 솔더 부피와 부품 가장자리를 따른 웨팅 각도를 측정합니다.

BGA 보이드, 솔더 브리지, 헤드인필로우 결함 등 일반적인 SMT 조립 결함을 보여주는 X선 검사 이미지.
PCB X선 검사 대 다른 검사 방법
X선 검사 대 AOI(자동 광학 검사)
● AOI: 카메라/조명 사용. 부품 존재 여부, 극성, 가시 솔더 필렛(0201, SOIC)에 최적. 패키지 아래를 볼 수 없음.
● X선: 광자 사용. BGA/QFN에 필수. AOI보다 느림.
X선 검사 대 ICT(회로 내 테스트)
● ICT: 전기 프로브 사용. 저항, 정전용량, 논리 검증. "죽은" 부품이나 하드 단락 발견.
● X선: 물리적 구조 검증. ICT 전기 테스트는 통과하지만 나중에 기계적으로 실패할 수 있는 "한계" 접합(HiP나 과도한 보이딩 등) 발견.
X선 검사가 필요한 경우 - 그리고 필요하지 않은 경우
● 필요: 열 패드가 있는 BGA, LGA, CSP, QFN, 금속 캔 실드.
● 불필요: 광학 검사(AOI)가 더 빠르고 저렴하게 충분한 커버리지를 제공하는 단순 SMT(저항/커패시터) 및 SOIC 패키지.
X선 검사를 위한 IPC 표준 및 합격 기준
관련 IPC 표준
● IPC-A-610: "전자 조립품의 수용 가능성."
● IPC-7095: "BGA에 대한 설계 및 조립 공정 구현."
BGA 및 QFN에 대한 보이드 합격 지침 (IPC Class 2)
| 결함 유형 | IPC Class 2 (표준) | IPC Class 3 (고신뢰성) |
|---|---|---|
| BGA 볼 보이드 % (개별) | <25% | <15% |
| BGA 볼 보이드 % (누적) | <30% | <20% |
| 열 패드 보이드 % | <30% | <20% |
| 솔더 브리지 | 허용 불가 | 허용 불가 |
| 솔더 부족 (커버리지) | 단자 커버리지 75% 이상 | 단자 커버리지 90% 이상 |
| 부품 정렬 불량 | 전극 폭의 50% 미만 | 전극 폭의 25% 미만 |
JLCPCB의 품질 관리 표준은 모든 조립 등급에서 IPC Class 2 기준을 엄격히 준수합니다. 따라서 로봇공학 및 소비자 응용에 이르기까지 제품과 서비스의 품질을 보장합니다.
PCB X선 검사의 한계
X선으로 감지할 수 없는 것
● 전기 논리: 칩이 내부적으로 손상되었거나 비어 있는지는 알 수 없고, 올바르게 납땜되었는지만 알 수 있습니다.
● 제로 대비 재료: 알루미늄 패드의 알루미늄 와이어 본드(일부 COB 기술에서 흔함)는 고급 위상 대비 X선 없이는 이미지화하기 어렵습니다.
● 냉접합 (때때로): 솔더 형상이 완벽하지만 금속학적 결합이 약한 경우 X선으로 놓칠 수 있습니다(물리적 인장 테스트와 달리).
비용 및 처리량 고려사항
● 병목 현상: X선은 AOI보다 훨씬 느립니다. 100% X선 검사는 라인 처리량을 유지하기 위해 전체 기판이 아닌 특정 부품(BGA)에만 예약되는 경우가 많습니다.
● 해석: AI가 발전하고 있지만 복잡한 이미지(CT 재구성 등)는 종종 숙련된 운영자 검토가 필요합니다.
SMT X선 검사의 기술 사양 및 선택 기준
SMT X선 검사 시스템의 핵심 성능 매개변수
해상도: X선 초점 크기(1-10 μm)와 검출기 픽셀 피치에 의해 영향을 받습니다. 최고 유용 배율은 초점 크기의 약 1000배입니다.
튜브 전압: 샘플 두께에 따라 선택:
○ 30-50 kV: 낮은 구리 함량의 얇은 PCB 조립품(<1 mm).
○ 60-90 kV: 표준 SMT 조립품(1.6mm FR-4).
○ 100-160 kV: 높은 구리 비율의 두껍고 다층 기판(3-5mm).
검출기 기술: 평판 검출기(비정질 실리콘 또는 CMOS)는 이전 이미지 인텐시파이어 기술보다 우수한 이미지 일관성과 선형성으로 선호됩니다.
아래에 표시된 일반적인 값은 참고 범위입니다. 실제 성능은 시스템 아키텍처, 초점 크기, 검출기 해상도, 검사 모드(2D 대 CT)에 따라 달라집니다.
| 응용 | 필요 해상도 | 배율 범위 | 튜브 전압 |
|---|---|---|---|
| BGA <0.4mm 피치 | 2-3 μm | 500-1500X | 60-90 kV |
| 표준 SMT (>0.5mm) | 5-8 μm | 100-800X | 50-80 kV |
| 고전력 모듈 | 5-10 μm | 50-500X | 80-130 kV |
| 항공우주/의료 (CT) | <1 μm | 1000-2000X | 90-160 kV |
X선 역량을 갖춘 PCB 조립 제조업체 선택
PCB 조립 서비스를 구매할 때 올바른 질문을 하면 BGA 설계의 안전을 보장할 수 있습니다.
PCB 조립 공급업체에게 X선 검사에 대해 물어볼 것
1. X선 검사가 인라인인가요, 오프라인인가요?
○ 질문 이유: 인라인은 병목 없이 대량 생산에서 중요 부품의 100% 검사를 허용합니다. 오프라인은 일반적으로 샘플링 또는 상세 불량 분석(NPI)에 사용됩니다.
○ JLCPCB의 경우: 저희는 자동화 검사를 품질 관리 워크플로우에 직접 통합하여 BGA 및 QFN 부품에 대한 검증을 표준으로 수행합니다.
2. 어떤 유형의 X선 기술을 사용하나요 (2D 대 3D/CT)?
○ 질문 이유: 양면 기판의 경우 기본 2D X선은 반대편 부품의 "그림자"로 어려움을 겪습니다. 복잡한 조립에서 정확한 결함 감지를 위해 2.5D 또는 3D CT가 필수적입니다.
○ JLCPCB의 경우: 저희 시설은 명확한 결함 시각화를 보장하기 위해 복잡한 양면 레이아웃을 처리할 수 있는 고해상도 시스템을 활용합니다.
3. 보고 역량은 어떻게 되나요?
○ 질문 이유: 고신뢰성 프로젝트에는 단순한 "합격"으로 충분하지 않습니다. 공급업체가 실제 X선 이미지, 보이드 비율 히트맵을 제공하는지, 아니면 단순히 텍스트 기반 "합격/불합격" 로그만 제공하는지 확인해야 합니다. 원시 데이터에 대한 접근은 리플로우 프로파일 디버깅에 중요합니다.
○ JLCPCB의 경우: 저희는 투명성을 믿습니다. 고객은 샘플 X선 이미지와 보이드 분석 데이터를 요청할 수 있어 "합격" 상태가 객관적인 IPC-A-610 Class 2 데이터로 뒷받침됨을 보장합니다.
4. 표준 샘플링 전략은 무엇인가요 (100% 대 AQL)?
○ 질문 이유: 일부 제조업체는 시간 절약을 위해 50개 중 1개 기판만 검사합니다(AQL 샘플링). BGA의 경우 무작위 공정 이상을 포착하기 위해 100% 검사가 선호되는 경우가 많습니다.
○ JLCPCB의 경우: 저희는 솔더 접합 품질을 검증하기 위해 모든 BGA 및 QFN 부품에 X선 검사를 적용하여 숨겨진 결함이 있는 기판이 라인을 떠나지 않도록 보장합니다.
5. 운영자들이 IPC 표준을 따르나요?
○ 질문 이유: 자동화 시스템도 인간의 판단이 필요한 "한계" 결함을 표시합니다. 운영자는 무해한 아티팩트와 실제 결함을 구분하도록 훈련되어야 합니다.
○ JLCPCB의 경우: 저희 품질 보증 팀은 정확하고 일관된 합격/불합격 결정을 내리기 위해 IPC-A-610 및 IPC-7095 표준에 대한 교육을 받았습니다.


SPI, AOI, X선 검사 단계 통합을 보여주는 JLCPCB PCBA 품질 관리 워크플로우.
X선 검사 기술의 미래 트렌드
PCB X선 검사 세계를 변화시키는 새로운 역량들:
● AI 기반 결함 분류: 수백만 개의 결함 이미지로 훈련된 딥러닝 모델은 99% 이상의 정확도로 결함을 분류하여 오탐 횟수와 운영자 피로를 줄입니다.
● 더 높은 해상도의 마이크로 포커스: 1 μm 미만의 초점을 가진 새로운 유형의 튜브는 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP)에 매우 중요한 5000-10000× 배율을 제공할 수 있습니다.
● 실시간 3D 이미징: 여러 검출기를 가진 역기하 X선 시스템은 초 단위로 CT 데이터셋을 얻을 수 있어 대량 생산을 위한 진정한 인라인 3D 검사를 가능하게 합니다.
요약: PCB X선 검사가 프로젝트에 필요한가요?
설계에 BGA, QFN, LGA, 또는 초파인 피치 CSP가 포함되어 있다면 PCB X선 검사는 선택 사항이 아닙니다. 필수입니다. 광학 검사는 단순히 이러한 연결의 신뢰성을 검증할 수 없습니다. 감쇠 물리학과 표준을 이해함으로써 품질 요구사항을 더 잘 전달할 수 있습니다.
기본 2D 보이드 분석에서 고급 3D CT 재구성까지, X선 검사는 신뢰성을 보장하는 데 필요한 데이터를 제공합니다. 소비자 가전이나 산업용 컨트롤러를 만드는 경우에도 테스트 가능성을 고려한 설계와 투명성을 우선시하는 JLCPCB와 같은 제조업체를 선택하는 것이 성공의 핵심입니다.
전문 등급 품질 관리를 활용할 준비가 되셨나요? 지금 JLCPCB의 PCB 조립 서비스를 살펴보고 BGA 및 QFN 설계가 오래 지속되도록 제작되었음을 확인하세요.
FAQ
Q1. X선 검사가 민감한 반도체 부품을 손상시키나요?
대부분의 경우 그렇지 않습니다. SMT에 사용되는 현대 X선 검사 시스템은 실리콘 손상이나 EEPROM/플래시 메모리의 전하 트래핑을 일으키는 한계보다 훨씬 낮은 매우 낮은 방사선 수준을 활용하여 위험 없이 활성 부품 검사를 가능하게 합니다.
Q2. BGA X선 검사에서 허용 가능한 보이딩에 대한 IPC 표준은 무엇인가요?
JLCPCB가 준수하는 IPC-A-610 Class 2는 볼 면적의 25%에 해당하는 개별 보이드를 허용하며, 누적 보이딩은 30%를 허용합니다. Class 3 응용은 더 엄격한 표준(<15% 개별 보이드)을 가지지만 이러한 응용은 일반적으로 특별한 제조 계약이 필요합니다.
Q3. 3D X선(CT)은 라미노그래피와 어떻게 다른가요?
두 기술 모두 깊이 정보를 제공하지만, 컴퓨터 단층촬영(CT)은 일반적으로 체적 재구성을 위해 샘플을 360도 완전히 회전시킵니다. 라미노그래피는 전체 회전 없이 레이어(슬라이스)를 스캔하여 더 빠르고 생산 환경의 평면 PCBA 패널에 더 적합합니다.
Q4. X선 검사가 솔더 접합의 마이크로크랙을 감지할 수 있나요?
마이크로크랙(1-2 μm)은 밝은 솔더 부피 내에서 어두운 선형 특성을 보여주는 고해상도 X선 CT로 감지할 수 있습니다. 그러나 극도로 미세한 크랙(<1 μm)이나 박리에는 음향 현미경(C-SAM)이나 파괴적 단면 절단 같은 보완 테스트 방법이 필요할 수 있습니다.
Q5. 자동화 X선 검사(AXI)는 수동 검사와 어떻게 다른가요?
AXI 시스템은 CAD 프로그래밍된 좌표와 AI 기반 결함 인식을 사용하여 시간당 60-200개 기판을 처리할 수 있습니다. 수동 시스템은 운영자가 이미지 위치 지정과 해석을 해야 하므로 시간당 10-30개 기판의 처리량만 가능합니다. 수동 검사는 프로토타입에는 비용이 덜 들지만, AXI는 더 긴 설정 시간에도 불구하고 대량 생산에서 필수적입니다.
Q6. 두꺼운 다층 PCB에 최적의 X선 튜브 전압은 무엇인가요?
표준 1.6mm FR-4 기판의 최적 범위는 60-80 kV입니다. 무거운 구리를 가진 두꺼운 다층 기판(3-5mm)에는 좋은 투과를 위해 90-130 kV가 필요합니다. 일반적인 관행은 과도한 투과 없이 원하는 대비를 보장하기 위해 두께 1mm 추가당 10-15 kV를 올리는 것입니다.
지속적인 성장
PCB 층간 박리의 원인과 검출 및 예방
핵심 요약 원인. 기판에 흡수된 수분은 260 °C 리플로에서 수증기로 변합니다. 수증기 압력과 열팽창으로 인한 응력이 함께 작용하면 층이 분리될 수 있습니다. 재료. 고온에서 무연 납땜을 하는 기판에는 표준 FR-4 대신 유리 전이 온도(Tg)가 중간이거나 높은 적층판이 필요합니다. 검출. 표면의 블리스터는 육안으로 볼 수 있습니다. 내부 공극은 초음파 검사나 미세 단면 분석으로 확인합니다. 예방. 층별 구리 분포의 균형을 맞추고 적절한 적층 프레스 조건을 적용하며, 포장 내부를 건조하게 유지해 접합 강도를 보호합니다. 대응. 에폭시 보수는 작은 표면 결함에 적용할 수 있습니다. 내부 층이 분리되면 기판을 교체해야 합니다. PCB 층간 박리는 보통 납땜 전에 기판이 흡수한 수분에서 시작됩니다. 무연 리플로 프로파일의 상한인 260 °C에 가까워지면 물의 포화 증기압은 대기압의 약 46배에 이릅니다. 이 압력에 맞서 층을 붙잡는 것은 얇은 경화 에폭시층입니다. 다층 기판은 동박과 유리섬유 직물......
PCB 제조 수율을 높이는 인서킷 테스트의 장점
핵심 요약 핀 단위로 불량을 식별합니다. 인서킷 테스트(ICT)는 펌웨어를 부팅하지 않고 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다. 기판 배치가 검사 범위를 결정합니다. 테스트 패드의 크기(0.9~1.0 mm), 피치, 주변 여유 공간 등의 설계 규칙이 검사 범위에 영향을 줍니다. 생산량에 따라 검사 방식을 선택합니다. 베드 오브 네일즈 지그는 기판 한 장을 수초 만에 검사할 수 있어 대량 생산에 적합합니다. 플라잉 프로브는 전용 지그 없이 시제품을 검사할 수 있습니다. 가드 기법으로 측정 정확도를 높입니다. 병렬 경로의 영향을 차단하면 규격에 맞지 않는 부품을 조기에 찾아 재작업 비용을 줄일 수 있습니다. 여러 단계에서 품질을 검사합니다. ICT에 자동 광학 검사(AOI)와 자동 X선 검사(AXI)를 결합하면 조립 과정에서 발생하는 다양한 불량을 검출할 수 있습니다. 인서킷 테스트는 조립된 기판의 구리 패드에 스프링 프로브를 눌러 접촉시킨 뒤 부품을 하나씩 검사합니다. 기판 ......
전자제품 제조에 PCB 검사 현미경이 필요한 이유
핵심 요약 핀 단위 불량 식별. 인서킷 테스트(ICT)는 개별 부품을 검사해 불량이 발생한 핀을 정확히 알려줍니다. 기판 배치에 따른 검사 범위. 검사 범위는 테스트 패드의 크기와 피치, 부품 주변의 여유 공간에 따라 달라집니다. 검사 시간과 지그. 베드 오브 네일즈 방식은 수초 만에 검사할 수 있으며, 플라잉 프로브 방식은 전용 지그 없이 검사할 수 있습니다. 가드 기법을 이용한 부품 분리. 검사 대상 부품을 병렬 경로의 영향에서 분리해 초기 불량을 검출합니다. 여러 단계의 품질 검사. 자동 광학 검사(AOI), 자동 X선 검사(AXI)와 함께 사용하면 더 다양한 불량을 검출할 수 있습니다. PCB 검사 현미경이 생산 라인에서 중요한 이유는 카메라가 이미 정상으로 판정한 접합부에서 큰 비용을 초래하는 불량이 발견되기도 하기 때문입니다. 자동 광학 검사(AOI) 장비는 정해진 각도에서 각 접합부를 판정합니다. 그래서 솔더가 패드에 접합되지 않았더라도 필렛 크기가 적절하면 정상 접합부와 거의 똑......
PCB 플라잉 프로브 테스트란? ICT와 차이, 검사 원리 및 적용 시점
시제품이나 소량 생산 PCB의 전기적 결함을 확인해야 하지만 전용 테스트 지그를 만들기 어렵다면 플라잉 프로브 테스트(Flying Probe Test, FPT)를 고려할 수 있습니다. 이동식 프로브가 지정된 패드와 테스트 포인트에 접촉해 개방·단락 및 부품 값을 확인하는 방식입니다. 이 글에서는 검사 흐름, ICT와의 차이, 4선식 켈빈 측정과 설계 시 주의점을 정리합니다. 이동식 프로브가 PCB의 지정 지점에 접촉해 전기적 특성을 측정합니다. 플라잉 프로브 테스트란? FPT는 프로그램에 따라 프로브 헤드를 이동시키며 PCB 또는 PCBA의 여러 노드를 측정하는 자동 검사입니다. 네일 베드 형태의 전용 지그가 없어 설계 변경이 잦은 시제품과 다품종·소량 생산에 유연합니다. 다만 측정 가능한 범위는 접근 가능한 패드, 테스트 포인트, 보드 구조 및 장비 구성에 좌우됩니다. 모든 내부 접속과 기능을 단독으로 보증하는 검사는 아닙니다. 무엇을 검사할 수 있나요? 지정된 네트 간 단락과 개방 저항·커......
멀티미터로 트랜지스터 핀 확인하기: NPN·PNP 구분 단계별 가이드
멀티미터로 트랜지스터 핀을 정확히 확인하는 일은 엔지니어, 취미 제작자, 전기전자공학 전공자가 양극성 접합 트랜지스터(BJT, 바이폴라 트랜지스터)를 회로에 장착하기 전에 해야 할 기본 점검 중 하나입니다. 베이스, 컬렉터 또는 이미터를 잘못 연결하면 전원을 처음 인가할 때 부품이 손상되거나 프로토타입 보드가 겉으로는 이상 없이 보이지만 작동하지 않을 수 있습니다. 이 가이드에서는 데이터시트가 없을 때 멀티미터를 사용하여 트랜지스터 핀을 식별하는 방법을 설명합니다. BJT는 내부적으로 공통 베이스를 공유하는 두 개의 PN 접합으로 구성되며, 이는 다이오드에서 볼 수 있는 구조와 같습니다. 따라서 멀티미터의 다이오드 테스트 모드가 이 작업에 적합합니다. 이 글을 끝까지 읽으면 다음을 할 수 있습니다. 표기가 없는 트랜지스터에서 베이스 핀 찾기 NPN 또는 PNP 타입 판별하기 컬렉터와 이미터 식별하기 SOT-23 및 기타 SMD 패키지에서 추가로 발생하는 위험 이해하기 그림: NPN 및 PNP ......
PCBA 제조 표준 및 인증
전자 제조업계에서 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 매우 중요합니다. 업계 표준을 만족시키고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조업체는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 중요성, 그리고 그것들이 전체 품질 보증 과정에 어떻게 기여하는지를 심도 있게 살펴보겠습니다. 제조 표준 및 인증의 중요성 제조 표준 및 인증은 제조업체가 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 안내, 요구사항 및 품질관리 시스템을 제공합니다. 이러한 표준은 재료, 설계, 조립, 검사, 환경 고려사항 및 안전과 같은 제조 공정의 여러 측면을 다룹니다. 이러한 표준 및 인증을 준수함으로써 제조업체는 고객의 기대를 충족하고, 규정을 준수하며, 업계의 모범 사례를 따르고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 기준 인쇄회로협회(IPC, 구 명칭: Institute for Interconnecting a......