커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
2 분
- 커패시터 종류 한눈에 보기
- 커패시터 종류 비교표
- 주요 커패시터 종류별 특징
- 용도별로 어떤 커패시터를 선택할까요?
- 커패시터 선택의 다섯 가지 기준
- 커패시터 선택에서 흔한 실수
- 회로별 커패시터 적용 방법
- 극성 커패시터와 무극성 커패시터
- 부품 선택에서 PCB 조립까지
- 마무리
- 커패시터 종류 FAQ
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다.
이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다.
커패시터 종류 한눈에 보기

그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위
커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다.
커패시터 종류 비교표
| 종류 | 유전체 | 용량 범위 예 | 전압 범위 예 | ESR | 온도 안정성 | 극성 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 MLCC | C0G/NP0 세라믹 | 0.5 pF~100 nF | 4 V~3 kV | 매우 낮음 | 우수(±30 ppm/°C) | 없음 | RF·타이밍·정밀 필터 |
| Class 2 MLCC | X7R/X5R/Y5V 세라믹 | 1 nF~100 µF | 4~100 V | 매우 낮음 | 온도·DC 바이어스 영향 | 없음 | 디커플링·범용 바이패스 |
| 알루미늄 전해 | 산화알루미늄 | 1~100,000 µF | 6.3~550 V | 상대적으로 높음 | 보통 | 있음 | 벌크 평활·전원 필터 |
| 폴리머 | 알루미늄/탄탈 폴리머 | 1~2,200 µF | 2~100 V | 매우 낮음 | 양호 | 있음 | SMPS 출력·CPU 전원 |
| 탄탈 | 오산화탄탈 | 0.1~1,000 µF | 2~63 V | 낮음~중간 | 양호 | 있음 | 소형 벌크 용량 |
| 필름 | PP/PET | 1 nF~100 µF | 50 V~2 kV | 매우 낮음 | 매우 양호 | 없음 | 오디오·스너버·AC 회로 |
| 슈퍼커패시터 | 전기 이중층/활성탄 | 0.1~3,000 F | 셀당 2.5~5.5 V | 높음 | 보통 | 있음 | 백업 전원·에너지 저장 |
| 운모 | 은도금 운모 | 1 pF~10 nF | 100 V~10 kV | 매우 낮음 | 우수 | 없음 | RF 공진·정밀 회로 |
| 가변·트리머 | 공기/세라믹/PTFE | 1~100 pF | 100~250 V | 낮음 | 양호 | 없음 | 동조·교정 |
표의 범위는 원문의 일반적인 예이며, 모든 제품의 보증 범위를 뜻하지 않습니다. 제품별 데이터시트를 확인하세요.

주요 커패시터 종류별 특징

그림: MLCC, 알루미늄 전해, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모 및 트리머 커패시터
세라믹 커패시터(MLCC): Class 1과 Class 2
MLCC는 작고 일반적으로 극성이 없어 현대 PCB에 널리 사용됩니다. Class 1의 C0G/NP0는 손실이 낮고 값이 안정적이며, 원문에서는 약 100 nF 이하의 비교적 작은 용량에 적합하다고 설명합니다. Class 2의 X7R·X5R·Y5V는 높은 용량 밀도와 디커플링에 유리하지만, 온도와 DC 바이어스에 따른 실효 용량 변화를 고려해야 합니다. 유전체 코드는 세라믹 커패시터 종류 가이드도 참고하세요.
알루미늄 전해 커패시터
큰 µF 용량을 비교적 낮은 비용으로 구현해 전원 벌크 저장과 저주파 리플 평활에 사용합니다. 극성이 있고 ESR이 상대적으로 높으며 열에 의해 전해액이 건조되면 수명이 짧아질 수 있습니다. 온도 정격과 리플 전류 정격을 함께 확인합니다.
폴리머 커패시터
알루미늄 또는 탄탈 계열에 전도성 폴리머를 사용합니다. 일반적인 액체 전해형보다 ESR이 낮고 전해액 건조 문제가 적어 SMPS 출력이나 CPU/GPU 전원처럼 과도 응답이 중요한 곳에 사용됩니다. 비용과 제품별 전압 정격 범위를 확인해야 합니다.
탄탈 커패시터
작은 공간에서 비교적 큰 벌크 용량을 얻을 수 있습니다. 다만 극성이 있고 역전압·과전압·큰 돌입 전류에 민감합니다. 원문은 MnO2 탄탈에 정격 전압의 50% 이하 사용과 필요 시 돌입 전류 제한을 권합니다. 제품 구조에 맞는 제조사 지침을 우선합니다.
필름 커패시터(PP/PET)
극성이 없고 손실이 낮으며 AC와 빠른 전압 변화에 적합한 제품군이 있습니다. PP(폴리프로필렌)는 오디오·스너버·전원 응용에, PET(폴리에스터)는 범용 신호 결합에 쓰입니다. 같은 용량에서는 크기가 커질 수 있습니다. AC 전원에 직접 연결할 때는 해당 안전 등급이 표시된 부품만 사용합니다.
슈퍼커패시터
낮은 전압에서 F 단위의 높은 용량을 제공해 백업 전원, 에너지 하베스팅과 홀드업에 사용합니다. 셀당 허용 전압, 누설 전류, 충전 돌입 전류를 확인해야 합니다.
은도금 운모 커패시터
높은 주파수에서 값의 안정성과 Q가 중요할 때 RF 동조·정밀 타이밍에 사용합니다. 가격과 구현 가능한 용량 범위가 제약입니다.
가변·트리머 커패시터
원문은 대개 1~100 pF 범위에서 발진기, 필터, 안테나 정합을 수동 조정하는 용도를 소개합니다.
| 종류 | 적합한 용도 | 장점 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 세라믹 | 디커플링 | 낮은 ESR | DC 바이어스 |
| 전해 | 벌크 필터 | 높은 용량 | 수명 |
| 폴리머 | SMPS | 매우 낮은 ESR | 전압 정격 범위 |
| 탄탈 | 소형 설계 | 용량 밀도 | 서지 민감도 |
| 필름 | 오디오 | 낮은 왜곡 | 크기 |
| 슈퍼커패시터 | 백업 | 매우 큰 용량 | 낮은 전압 |
| 은도금 운모 | RF | 높은 Q | 비용 |
| 가변형 | RF 동조 | 조정 가능 | 작은 용량 |
용도별로 어떤 커패시터를 선택할까요?
| 용도 | 권장 종류 | 원문의 값·이유 |
|---|---|---|
| IC 디커플링·바이패스 | X7R/X5R MLCC | 전원 핀당 100 nF, 주변에 1~10 µF |
| 전원 벌크 평활 | 알루미늄 전해·폴리머 | 벅 출력 100~1000 µF 예 |
| 저ESR SMPS 출력 | 폴리머·세라믹 병렬 | 22~220 µF 예 |
| 타이밍·발진기·필터 | C0G/NP0·필름 | 안정성이 필요한 10 pF~10 nF |
| 오디오 신호 결합 | PP/PET 필름·무극성 전해 | 0.1~10 µF 예 |
| RF 정합·공진 | Class 1 MLCC·운모 | 0.5 pF~1 nF 예 |
| 모터 운전·기동 | AC 정격 필름·무극성 전해 | 연속 운전과 순간 기동 조건 구분 |
| AC 전원선 필터 | X/Y 안전 인증 필름 | X2 예: 10 nF~1 µF |
| 스위치 양단 스너버 | PP 필름 | 1~100 nF 예 |
| 에너지 백업 | 슈퍼커패시터 | RTC/RAM 홀드업 0.1~10 F |
| 고온·차량용 | C0G·필름·AEC-Q200 MLCC | 125~150°C 및 진동 조건 확인 |
선택 요약
고주파 디커플링은 세라믹, 벌크 에너지 저장은 전해·폴리머, AC 및 정밀 신호에는 용도에 맞는 필름, 공간이 중요한 벌크 설계에는 탄탈·폴리머, 백업에는 슈퍼커패시터를 검토합니다.
커패시터 선택의 다섯 가지 기준
용도를 정했다면 아래 다섯 항목으로 후보를 좁힙니다.
1. 정전용량과 정격 전압
회로에 필요한 용량과 최대 동작 전압부터 정합니다. 원문은 안정성이 중요한 세라믹을 정격의 50% 미만, 알루미늄 전해를 80% 이하, 탄탈을 50% 이하로 사용하는 경험칙을 제시합니다. 예를 들어 16 V 레일에는 16 V와 동일한 정격보다 25 V 이상을 검토합니다. 제품별 사양과 과도 전압을 우선하세요. 전압 정격 선택 가이드와 용량 표기 가이드도 참고할 수 있습니다.
2. ESR과 리플 전류
ESR은 커패시터 내부의 등가 직렬 저항입니다. 세라믹·폴리머처럼 ESR이 낮은 제품은 높은 리플 전류에서 발생하는 전압 리플과 발열을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반 알루미늄 전해의 높은 ESR도 용도에 따라 허용되지만, 리플 전류가 크면 자체 발열과 수명 저하를 검토해야 합니다. 벌크·출력 커패시터는 µF뿐 아니라 ESR과 허용 리플 전류를 확인합니다.
3. 주파수와 자기 공진
실제 커패시터에는 기생 인덕턴스가 있어 자기 공진 주파수(SRF) 이상에서는 디커플링 효과가 달라집니다. 작은 패키지의 낮은 용량 세라믹은 고주파에 유리할 수 있어, 10 µF 하나만 쓰는 것보다 100 nF를 적절히 배치하는 설계가 필요할 수 있습니다. RF와 빠른 에지에는 낮은 ESL과 적합한 SRF를 갖는 C0G/NP0 또는 운모를 검토합니다.

그림: 커패시터 종류별 주파수와 임피던스 관계
4. 온도 안정성
Class 1 C0G/NP0는 원문의 예에서 온도 계수가 약 ±30 ppm/°C이며 전압 의존성과 노화 영향이 작습니다. Class 2 X7R·X5R·Y5V는 온도와 DC 바이어스에 따라 용량이 달라집니다. 원문은 X7R의 온도 범위 내 변화 ±15%, Y5V의 +22%/−82%, 그리고 정격 전압 부근에서 10 µF X7R이 3~4 µF로 줄어드는 제품 예를 제시합니다. 정밀한 용량이 필요하면 Class 1을 우선 검토합니다.
5. 크기·비용·극성
알루미늄 전해, 탄탈, 폴리머, 슈퍼커패시터는 대체로 극성을 확인해야 합니다. 세라믹, 필름, 운모는 일반적으로 무극성입니다. µF당 크기와 가격은 제품·정격에 따라 달라지므로 원문의 단정적인 가격 비교를 보편 규칙으로 적용하지 말고 실제 후보를 비교하세요.
커패시터 선택에서 흔한 실수
- 정밀 회로에 X7R 사용: 타이밍·필터의 주파수나 컷오프가 온도·바이어스에 따라 바뀔 수 있습니다. C0G/NP0 또는 필름을 검토합니다.
- 벌크 커패시터의 리플·ESR 무시: 용량만 맞아도 과열과 수명 단축이 생길 수 있습니다. 리플 전류와 ESR을 확인합니다.
- 탄탈의 극성·디레이팅 오류: 역삽입, 과전압, 돌입 전류를 피하고 MnO2 계열의 적절한 디레이팅을 적용합니다.
- AC 전원선에 일반 커패시터 사용: 선간에는 인증된 X, 선과 접지 사이에는 용도에 맞는 Y 안전 커패시터를 사용해야 합니다.
- Class 2 MLCC의 DC 바이어스 무시: 명목상 10 µF라도 정격 전압 부근에서 실효 용량이 3~4 µF가 되는 예가 있습니다. 더 큰 패키지나 다른 정격을 검토합니다.
회로별 커패시터 적용 방법

그림: 회로 용도와 커패시터 종류의 대응 관계
디커플링과 바이패스
디지털 IC의 전원 핀 가까이에 X7R/X5R 100 nF를 놓고, 주변에 1~10 µF 벌크 세라믹을 추가하는 구성을 원문은 예로 듭니다. 루프 면적과 ESL을 줄이도록 같은 면에 배치하고 전원면까지의 경로를 짧게 합니다. 필요한 경우 1 nF처럼 더 작은 세라믹을 추가해 다른 주파수 대역을 보완할 수 있지만, 배치·임피던스 검증이 중요합니다. 디커플링과 바이패스의 차이도 참고하세요.
전원 벌크 평활
정류기 출력·레귤레이터 입출력에서 에너지를 저장하고 리플을 줄입니다. 원문은 저비용 벌크 용량으로 알루미늄 전해 100~1000 µF 이상을, 작은 공간과 낮은 ESR이 필요하면 폴리머·탄탈을 제안합니다. 큰 전해와 작은 세라믹 또는 폴리머를 병렬로 구성하면 서로 다른 주파수의 리플에 대응할 수 있습니다. 리플 전류와 온도 조건에 따른 수명을 확인하세요.
오디오 결합
결합 커패시터는 AC 신호를 통과시키고 DC 성분을 차단합니다. PP/PET 필름은 선형성과 값의 안정성이 필요한 곳에, 큰 용량이 필요한 저주파 경로에는 무극성 전해를 검토합니다. 원문은 저역 감쇠를 줄이기 위해 부하 임피던스와 커패시터가 만드는 고역통과 차단 주파수를 최저 오디오 주파수보다 약 10배 낮게 잡는 예를 제시합니다. Class 2 세라믹은 전압에 따른 용량 변화가 신호 경로 왜곡에 영향을 줄 수 있습니다.
타이밍과 정밀 회로
RC 타이밍, 발진기, 필터, 적분기는 용량 변화에 민감합니다. 작은 값에는 C0G/NP0, 큰 값에는 적절한 필름을 선택하고 허용오차를 확인합니다. X7R을 사용하면 온도·인가 전압 변화에 따라 주파수가 바뀔 수 있습니다.
RF와 고주파 회로
주파수에 따른 낮은 손실과 안정된 용량이 중요합니다. C0G/NP0는 정합과 디커플링에, 은도금 운모는 높은 Q가 필요한 공진·동조 회로에 사용합니다. 실제 부품의 ESL과 자기 공진 주파수를 확인합니다.
모터·AC 전원선·안전 회로
모터 운전용에는 연속 AC 전류 정격의 필름, 기동용에는 짧은 시간만 연결되는 큰 용량의 무극성 전해 제품을 사용합니다. AC 전원 선간에는 X, 선과 접지 사이에는 Y 등 용도에 맞는 인증 안전 커패시터를 사용합니다. 일반 커패시터를 대신 넣지 마세요.
에너지 저장과 백업 전원
정전 중 RTC나 SRAM을 유지하려면 F 단위의 슈퍼커패시터를 검토합니다. 원문의 셀당 작동 전압 예는 2.5~5.5 V이며, 더 높은 레일에서는 직렬 셀의 전압 균형이 필요할 수 있습니다. 누설 전류와 충전 돌입 전류를 확인하고 제한 저항 또는 전류 제한 경로를 둡니다.
극성 커패시터와 무극성 커패시터
알루미늄 전해, 탄탈, 폴리머, 슈퍼커패시터는 대체로 극성이 있으므로 올바른 DC 방향으로 장착합니다. 세라믹, 필름, 운모는 일반적으로 무극성이며 AC 신호 경로에도 사용할 수 있습니다.

그림: 극성 부품의 표시와 무극성 부품의 차이
납땜 전 극성 표기를 확인하세요. 알루미늄 캔의 줄무늬는 대개 음극, 탄탈의 막대 표시는 보통 양극입니다. 스루홀 전해의 짧은 리드는 대개 음극입니다. 회로도 기호와 실제 부품 표기는 제조사별로 확인해야 합니다. 노드 전압이 양·음으로 바뀌거나 극성이 불명확하면 무극성 제품을 검토합니다.
부품 선택에서 PCB 조립까지
종류를 골랐다면 BOM의 제조사 부품 번호(MPN), 정격, 극성과 풋프린트를 실제 조립 부품과 일치시켜야 합니다. 0402처럼 작은 부품을 다량 사용한다면 재고와 자동 실장 가능 여부도 확인합니다.

그림: JLCPCB 부품 라이브러리의 커패시터 검색

그림: PCB 조립에 사용할 수 있는 커패시터 종류와 재고 표시 예
마무리
커패시터를 선택할 때는 부품함에 있는 제품부터 고르기보다 회로의 용도에서 출발하세요. 고주파 디커플링은 세라믹 MLCC, 벌크 저장은 전해·폴리머·탄탈, AC·오디오·정밀 회로는 용도에 맞는 필름, 백업 전원은 슈퍼커패시터를 검토합니다. 용량, 정격 전압, ESR, 주파수와 온도 안정성을 확인하고 탄탈 디레이팅과 Class 2 MLCC의 DC 바이어스도 놓치지 마세요. BOM을 확정한 뒤 JLCPCB 부품 라이브러리에서 실제 부품 사양과 조립 조건을 확인할 수 있습니다.
커패시터 종류 FAQ
커패시터에는 몇 가지 종류가 있나요?
원문은 세라믹, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변·트리머의 약 여덟 계열을 소개합니다. 세라믹은 다시 C0G/NP0의 Class 1과 X7R/X5R/Y5V의 Class 2로 나뉩니다.
디커플링에는 어떤 종류를 쓰나요?
X7R 또는 X5R MLCC를 검토합니다. 원문은 IC 전원 핀당 100 nF와 근처 1~10 µF를 예로 들며, 낮은 ESL을 위해 루프를 짧게 유지하라고 설명합니다.
전원 필터에는 무엇이 좋나요?
벌크 평활에는 알루미늄 전해, 낮은 ESR과 작은 패키지가 필요하면 폴리머 또는 탄탈을 검토합니다. 큰 벌크 부품과 작은 세라믹을 함께 쓰면 고주파 노이즈를 보완할 수 있습니다. 리플 전류·ESR도 확인하세요.
극성 부품과 무극성 부품의 차이는?
알루미늄 전해, 탄탈, 폴리머, 슈퍼커패시터는 극성을 확인해야 합니다. 세라믹, 필름, 운모는 일반적으로 무극성입니다. AC로 양·음 방향을 오가는 노드에는 용도에 맞는 무극성 부품을 사용합니다.
오디오 결합에는 무엇을 사용하나요?
PP 또는 PET 필름을 우선 검토합니다. 큰 용량이 필요하고 비용 제약이 있으면 무극성 전해도 후보가 됩니다. 부하 임피던스, 필요한 저역 응답과 부품의 왜곡 특성을 함께 확인하세요.
부품·조립 관련 원문 링크: JLCPCB 부품 라이브러리에서 재고를 확인하고 SMT 조립 서비스의 현재 조건을 확인하세요.
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......