BGA 패키지란? 종류·풋프린트·팬아웃·X-ray 검사
1 분
- BGA 패키지의 기본 구조
- PBGA·CBGA·TBGA·FCBGA 비교
- BGA 풋프린트와 팬아웃
- BGA의 열 성능과 기계 신뢰성
- BGA 조립과 X-ray 검사
- BGA PCB 제작·조립 출도 체크리스트
- 자주 묻는 질문
BGA(Ball Grid Array)는 패키지 바닥의 솔더볼 배열로 PCB와 연결하는 표면실장 패키지입니다. 주변 리드 대신 면 전체를 연결에 사용하므로 높은 I/O 밀도와 짧은 전기 경로를 얻을 수 있지만, 접합부가 패키지 아래에 숨는다는 제조 과제도 있습니다.
이 글에서는 BGA 내부 구조와 대표 유형, PCB 풋프린트·팬아웃·비아 인 패드, 리플로·X-ray 검사까지 정리합니다. 특정 패키지의 치수·패드·스텐실은 반드시 해당 MPN 데이터시트를 기준으로 설계하세요.
바로 보기: 구조 · 종류 · 풋프린트·팬아웃 · 조립·검사
BGA 패키지의 기본 구조
- 실리콘 다이: 전기 기능과 열이 발생하는 핵심 칩입니다.
- 와이어 본딩 또는 플립칩: 다이와 패키지 기판을 연결합니다. 플립칩은 마이크로범프로 직접 연결할 수 있지만 제품 구조마다 다릅니다.
- 패키지 기판: 미세 연결을 외부 솔더볼 피치로 재배열합니다.
- 솔더볼 배열: 볼 직경·피치·합금·공면성이 조립 조건에 영향을 줍니다.
- 몰드·언더필: 모든 BGA에 같은 언더필이 적용되는 것은 아니며, 패키지·제품 신뢰성 조건에 따라 선택합니다.
PBGA의 몰딩 기판, CBGA의 세라믹 기판, TBGA의 테이프 기판, FCBGA의 플립칩 연결은 서로 다른 패키지 구현입니다. 이름만으로 열전도율·신뢰성·가격을 고정해서는 안 됩니다.
PBGA·CBGA·TBGA·FCBGA 비교
| 유형 | 주요 구조 | 검토할 용도 |
|---|---|---|
| PBGA | 유기 기판·몰드 | 범용 MCU·메모리·소비자 기기 |
| CBGA | 세라믹 기판 | 고온·고신뢰성 환경 |
| TBGA | 폴리이미드 테이프 | 얇은 패키지와 공간 제약 |
| FCBGA | 플립칩·마이크로범프 | 고속 CPU·GPU·네트워크 IC |
실제 적용은 패키지 데이터시트의 열·습기·리플로·언더필 요구사항으로 결정합니다.

BGA 풋프린트와 팬아웃
SMD와 NSMD
NSMD는 솔더 마스크 개구가 구리 패드보다 큰 구조이고, SMD는 마스크 개구가 패드 가장자리를 정의합니다. NSMD가 항상 정답은 아닙니다. Infineon BGA 조립 지침은 PCB 측 NSMD의 장점을 설명합니다. 그러나 해당 권장사항도 정확한 패키지와 적용 조건을 확인해야 하며 모든 제품의 강제 규칙은 아닙니다.
패드 직경·마스크 개구·볼 직경은 MPN 도면과 PCB 제조 능력을 함께 기준으로 정합니다. 0.5 mm BGA라는 피치만으로 보편적인 패드 치수를 정할 수 없습니다.
Dog-bone과 Via-in-Pad
큰 피치 BGA는 패드에서 짧은 트레이스를 빼 인접 비아로 연결하는 dog-bone 팬아웃을 사용할 수 있습니다. 미세 피치에서는 비아 인 패드와 HDI가 필요할 수 있지만, 비아 입구가 열려 있으면 솔더 유출과 접합 불량을 일으킬 수 있습니다. 충진·캡 도금 후의 평탄도와 스텐실 개구를 함께 확인합니다.
층수·배선 폭·기준면·전원 핀의 연결을 모두 고려해 팬아웃을 결정하세요. ‘BGA이면 HDI가 항상 필요하다’는 식의 단정은 적절하지 않습니다.
볼 맵과 1번 위치부터 대조하세요
볼 배열도는 상면도인지 하면도인지 확인해야 합니다. 회로도의 볼 이름, 풋프린트 패드 번호와 패키지 방향을 대조하고 미러 오류를 점검합니다. 패키지 중앙의 비어 있는 볼 위치나 전원·GND 할당을 이름만으로 추정하지 마세요.
팬아웃은 실제 볼 배열, 연결해야 할 신호 수, 비아 패드와 배선 능력에 따라 결정합니다. 패드 안 비아를 충진·도금하더라도 스텁과 기준면 전환이 자동 해결되지는 않습니다. 신호 리턴 경로와 전원망, 부품 가까이의 디커플링을 함께 검토합니다.
BGA의 열 성능과 기계 신뢰성
BGA라는 이름만으로 방열이 항상 더 좋다고 단정할 수는 없습니다. 다이·패키지 기판·리드 또는 볼·히트스프레더와 PCB 동박이 실제 열 경로를 만듭니다. 일부 고성능 패키지는 상부 방열판이 중요하며 패키지별 열 자료와 보드·공기 흐름 조건으로 검토해야 합니다.
보드 휨, 패키지 휨과 열팽창 차이는 특히 외곽 볼의 접합에 영향을 줄 수 있습니다. 커넥터 삽입과 패널 분리 같은 기계 하중도 고려합니다. 다이-패키지 내부의 언더필과 패키지-PCB 사이에 추가하는 보드 레벨 언더필은 위치·역할이 다르므로 구분하세요.
BGA 조립과 X-ray 검사
공정은 스텐실 인쇄, 자동 실장, 제어된 리플로와 검사로 이어집니다. 온도·시간은 부품의 허용 조건과 솔더 페이스트, 실제 보드 측정 결과에 맞춰 정합니다. MSL과 개봉 후 노출 시간, 건조 조건도 제품 지침에 따릅니다. 솔더가 녹을 때 표면장력이 일부 정렬을 돕지만, 잘못된 패드·페이스트·회전·온도 프로파일을 자동으로 고쳐 주지는 않습니다.
접합부가 패키지 아래에 있기 때문에 AOI만으로 모든 상태를 확인할 수 없습니다. X-ray는 브리지·오픈·보이드·볼 정렬을 평가하는 데 유용하지만, 해상도·각도·검사 기준에 따라 검출 능력이 달라집니다. X-ray 검사만으로 장기 신뢰성을 보증하는 것도 아닙니다.
언더필은 열·기계 신뢰성에 도움을 줄 수 있지만 재작업을 어렵게 하고 모든 BGA에 필수는 아닙니다. 부품 제조사의 조립 권장사항과 제품 환경을 기준으로 결정하세요.
BGA의 MPN·피치·풋프린트와 검사 요구를 확인했다면 PCB 제작·SMT 조립 견적을 검토해 보세요.
NXP FCBGA 조립 가이드도 리플로·검사·열 설계를 제품과 조립 환경에 맞춰 개발하도록 설명합니다. 헤드인필로처럼 볼과 페이스트가 충분히 결합하지 않은 결함은 단순 2D X-ray에서 판별이 어려울 수 있습니다. 필요한 경우 다른 각도·3D 검사, 전기 시험과 분석을 병행합니다.
BGA PCB 제작·조립 출도 체크리스트
- MPN·볼 맵·피치·도면 시점과 방향을 일치시킵니다.
- 권장 패드와 마스크·페이스트 개구를 각각 검토합니다.
- 팬아웃·비아·층수·기준면을 실제 제작 능력과 대조합니다.
- MSL·리플로·열·기계 요구를 조립업체와 확인합니다.
- BOM·CPL 회전·실장면과 검사 범위를 합의합니다.
- 재작업·언더필·시제품 신뢰성 시험을 계획합니다.
자주 묻는 질문
BGA를 손납땜할 수 있나요?
단순한 소형 시제품에서 전문 리워크가 가능할 수 있지만, 숨은 접합부의 정렬·프로파일·검사를 관리하기 어려워 반복 생산에는 적합하지 않습니다.
NSMD 패드가 항상 더 튼튼한가요?
NSMD가 패드 측면을 솔더가 잡도록 도울 수 있지만, 패키지·언더필·마스크 공차와 제조사 지침에 따라 SMD가 적합한 경우도 있습니다.
지속적인 성장
100 nF 커패시터란? 104 표기, 용도와 MLCC 선택 방법
핵심 요약 정전용량: 100 nF는 0.1 µF, 100,000 pF와 같은 공칭값입니다. 표기: 리드형 세라믹·필름 커패시터에는 104 코드가 쓰이지만, 칩형 MLCC에는 값이 표시되지 않는 경우가 많습니다. 주요 용도: IC 전원 핀의 디커플링에 사용해 빠른 과도 전류를 공급하고 고주파 노이즈를 그라운드로 우회시킵니다. 일반적인 선택: 범용 디커플링은 X7R 또는 X5R MLCC를 먼저 검토하며 0402와 0603 패키지가 널리 쓰입니다. 선정 기준: Class 2 세라믹 커패시터는 DC 전압에서 유효 정전용량이 감소할 수 있으므로 유전체, 정격 전압, 패키지를 함께 선택합니다. 100 nF 커패시터는 0.1 µF 커패시터와 같은 값이며, 리드형 부품에는 흔히 104로 표시됩니다. IC 전원 핀 옆에 배치하는 디커플링 커패시터로 자주 쓰이고, 신호 결합, 노이즈 필터, RC 타이밍 회로에도 사용됩니다. 공칭 정전용량이 같아도 유전체, 정격 전압, 패키지에 따라 실제 회로에서의 특성은 달라집......
NPN·PNP 트랜지스터 차이: 구조, 기호, 스위칭 회로 비교
NPN과 PNP 트랜지스터는 모두 스위칭과 증폭에 쓰이는 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)입니다. 세 개의 반도체층과 베이스·컬렉터·이미터 단자를 갖지만 바이어스 극성과 관습적 전류 방향은 반대입니다. 두 종류를 혼동하면 릴레이가 켜지지 않거나 하이사이드 부하가 의도와 달리 동작할 수 있습니다. 구조와 회로 기호, 스위칭 방식, 선택 기준을 비교합니다. NPN과 PNP 트랜지스터 차이 한눈에 보기 항목 NPN PNP 반도체층 구조 N-P-N P-N-P 다수 캐리어 전자 정공 켜졌을 때 관습적 전류 방향 컬렉터 → 이미터 이미터 → 컬렉터 대표적인 턴온 조건 베이스가 이미터보다 약 0.7 V 높음 베이스가 이미터보다 약 0.7 V 낮음 기호의 이미터 화살표 바깥쪽 안쪽 주요 스위칭 위치 로우사이드 하이사이드 상대적 속도 일반적으로 빠른 편 일반적으로 조금 느린 편 보급 정도 더 흔함 상대적으로 적음 0.7 V와 속도 비교는 대표적인 실리콘 소자 설명입니다. 실제 턴온 전압과 스위칭 시간은 부품·......
후막 저항과 박막 저항 차이: 공차·TCR·용도별 선택법
핵심 요약 풀업·풀다운, LED 전류 제한, 디지털 회로, 서지에 노출되는 위치에는 가격과 내구성을 고려해 후막 저항을 우선 검토할 수 있습니다. 전압 분배, 기준 전압, 증폭도 설정, 전류 감지처럼 저항값이 아날로그 측정 결과를 결정한다면 공차와 온도계수(TCR)가 낮은 박막 저항을 검토해야 합니다. PCB에서 후막 저항과 박막 저항을 잘못 선택하면 불필요한 부품비가 발생하거나 측정 오차와 온도 드리프트가 커질 수 있습니다. 두 종류의 구조, 성능, 비용 차이를 비교하고 회로에 맞게 선택하는 방법을 살펴봅니다. 후막 저항과 박막 저항 한눈에 비교 후막 저항은 저항 페이스트를 인쇄해 만드는 범용 부품으로 가격과 내구성이 강점입니다. 일반적인 설계에서 저항 위치의 약 95%에 후막을 쓴다는 경험칙도 있습니다. 박막 저항은 금속막을 증착하고 레이저로 값을 조정해 공차, TCR, 잡음, 장기 안정성이 중요한 곳에 사용합니다. 동급 정밀 박막 부품은 후막보다 대체로 5~10배 비쌀 수 있지만, 실제 ......
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......