PCB 레이어 수 선택 방법: 단면·양면·다층 PCB 설계 가이드
1 분
- PCB 레이어 수를 결정하는 기준
- 레이어 수별 PCB 설계 지침
- 결론
PCB 설계를 시작할 때 가장 중요한 결정 중 하나는 동박 레이어 수를 정하는 것입니다. 레이어 수는 배선 공간, 신호 무결성, 전원 분배, 방열, 기판 크기와 제조 비용에 영향을 줍니다. 이 글에서는 프로젝트에 적합한 PCB 레이어 수를 판단하는 기준과 단면·양면·다층 PCB의 설계 지침을 설명합니다.
PCB 레이어 수를 결정하는 기준
회로 복잡도 분석
부품 수가 많고 연결 관계가 복잡할수록 더 많은 배선 공간이 필요합니다. 부품 밀도가 높거나 BGA와 같이 핀 수가 많은 부품을 사용하면 추가 신호 레이어가 필요할 수 있습니다.
여러 고속 신호나 민감한 아날로그 신호가 포함된 설계에서는 전원 및 그라운드 플레인을 별도로 배치할 수 있는 추가 레이어가 신호 무결성 향상에 도움이 됩니다. 연속적인 리턴 경로를 확보하면 노이즈, 신호 간섭과 크로스토크를 줄일 수 있습니다.
기판 크기와 공간 제약 고려
PCB가 소형 전자기기 내부에 들어가야 한다면 사용할 수 있는 기판 면적이 제한됩니다. 이 경우 부품과 배선을 제한된 외형 안에 배치할 수 있도록 레이어 수를 조정해야 합니다. 단순히 기판을 작게 만드는 것뿐 아니라 비아, 커넥터, 기구 홀과 조립 여유 공간도 함께 고려하십시오.
전력과 열 요구사항 평가
대전력 부품이나 전류가 큰 회로는 안정적인 전원 분배와 열 관리가 필요합니다. 전용 전원·그라운드 플레인은 전압 강하와 전원 임피던스를 줄이는 데 도움이 되며, 넓은 동박 면은 열을 분산하는 경로로 활용할 수 있습니다.
향후 확장 가능성 검토
회로 변경이나 기능 추가가 예상된다면 초기 설계에서 배선 여유와 추가 레이어 필요성을 검토할 수 있습니다. 다만 사용하지 않는 레이어를 무조건 늘리기보다 실제 확장 계획, 비용과 제조성을 함께 판단해야 합니다.
PCB 설계 및 제조 전문가와 협의
적절한 레이어 수를 판단하기 어렵다면 경험이 있는 PCB 설계자 또는 전문 PCB 제조업체와 스택업을 검토하십시오. 신호 무결성, 임피던스, 열 관리, 기판 두께와 비용을 함께 고려하면 기능과 제조성을 균형 있게 설계할 수 있습니다.
레이어 수별 PCB 설계 지침
a. 단면 PCB
단면 PCB는 부품과 배선이 적은 단순한 회로에 적합합니다. 비용 효율적이고 비교적 제조하기 쉽지만 배선 교차와 신호 무결성 측면에서 제약이 있습니다.
- 회로를 단순하게 구성: 부품 수와 배선을 최소화하고 트레이스 길이가 짧아지도록 부품을 배치합니다.
- 핀 간격이 넓은 부품 사용: 더 큰 부품과 넓은 핀 피치는 배선을 단순화하고 제조 여유를 확보하는 데 도움이 됩니다.
- 점퍼 와이어 활용: 배선이 서로 교차해야 하는 경우 추가 레이어 대신 점퍼 와이어로 연결할 수 있습니다.
b. 양면 PCB
양면 PCB는 기판의 상단과 하단에 모두 동박 배선을 배치할 수 있어 중간 수준의 복잡도를 가진 회로에 적합합니다.
- 신호와 전원·그라운드 경로 계획: 두 레이어의 제한된 공간에서 신호와 전원 경로가 끊기지 않도록 배치합니다. 한쪽 면 전체를 전원·그라운드 전용으로 고정하기 어려운 설계에서는 가능한 한 연속적인 그라운드 면과 짧은 리턴 경로를 확보합니다.
- 부품 배치 최적화: 관련 부품을 가까이 배치해 트레이스 길이와 배선 혼잡을 줄입니다.
- 비아를 신중하게 사용: 비아는 두 면의 배선을 연결하지만 고속 신호에서는 임피던스 불연속과 리턴 경로 변화가 생길 수 있으므로 필요한 위치에 배치합니다.
c. 다층 PCB
다층 PCB는 고밀도 부품, 고속 신호, 제어 임피던스 및 복잡한 전원 분배가 필요한 설계에 적합합니다. 레이어를 늘리면 배선과 기준 플레인을 체계적으로 배치할 수 있지만 스택업을 생산 전에 확정해야 합니다.
- 전원과 그라운드 플레인 지정: 전용 플레인은 안정적인 전원 분배와 낮은 임피던스 리턴 경로를 제공해 노이즈를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 고속 신호 레이어 배치: 고속 신호 레이어를 연속적인 기준 플레인과 인접하게 배치해 외부 간섭과 크로스토크를 줄입니다.
- 스택업 사전 계획: 신호 무결성, 전원 분배, 기판 두께와 열 관리를 기준으로 코어, 프리프레그와 동박 레이어의 순서를 정합니다.
- 임피던스 제어: 목표 임피던스를 유지하도록 트레이스 폭, 간격, 동박 두께와 유전체 두께를 함께 계산합니다.
결론
PCB 레이어 수는 회로 복잡도, 신호 무결성, 공간, 전력, 열 관리와 제조 비용을 종합해 결정해야 합니다. 단면 PCB는 단순한 회로에, 양면 PCB는 중간 수준의 배선에, 다층 PCB는 고밀도·고속 설계에 적합합니다. 프로젝트마다 요구사항이 다르므로 첫 배선을 시작하기 전에 스택업과 제조 가능성을 확인하십시오.
설계 방식과 제조 기술은 계속 발전하므로 관련 JLCPCB 기술 자료와 제조 역량을 함께 확인하는 것이 좋습니다. 유연성이 필요한 제품이라면 플렉시블 PCB도 대안이 될 수 있습니다.

지속적인 성장
Altium MCP와 GPT-6·Codex로 PCB 설계하기 | 단계별 가이드
Altium MCP는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 통해 Altium Designer와 AI 어시스턴트를 연결합니다. AI는 Altium의 스크립트 기능을 호출해 작업합니다. 이번에는 Codex의 GPT-6와 오픈 소스 eda-agent 서버로 230 VAC, 10 A용 BL0942 전력량 계측 기판을 설계했습니다. 데이터시트 검토부터 DRC를 통과한 제작 파일 생성까지 진행했습니다. AI는 부품 선정, 회로도 작성, 부품 배치, 배선, 검사를 수행했습니다. 엔지니어는 회로를 결정하고 배치 기준을 제시하며 오류를 수정하도록 지시했습니다. 이 글에서는 다음 내용을 살펴봅니다. Altium MCP와 eda-agent 서버의 작동 방식 Codex의 GPT-6를 Altium에 연결하고 통신을 확인하는 방법 AI가 부품을 선정하고 회로도를 작성하며 부품을 배치·배선한 과정 내보낸 파일과 엔지니어의 수정이 필요했던 부분 참고 이 서버들은 독립적인 서드파티 오픈 소스 프로젝트입니다. JLCPCB와......
EasyEDA Pro와 KiCad 비교 | GPT-6 Astra의 PCB 설계 사례
핵심 요약 비교 대상. GPT-6 Astra로 같은 TPA3116D2 스테레오 앰프를 서로 다른 EDA 도구에서 설계한 두 프로젝트입니다. 전달받은 프로젝트에서 설계자가 어떤 작업을 할 수 있는지 비교합니다. 접지 구리 영역. EasyEDA Pro 프로젝트는 접지 구리를 고정된 채움 영역 28개로 저장합니다. KiCad 프로젝트는 레이아웃을 수정한 뒤 이격 거리를 다시 계산해 채울 수 있는 기본 구리 영역 2개를 유지합니다. 검증 결과. KiCad의 첫 회로도와 PCB 일치 검사에서는 문제 46건이 보고됐습니다. 부품 속성과 미연결 핀 정의를 바로잡아 모두 해결했으며, 검사 규칙에 예외를 추가할 필요는 없었습니다. 검증 범위. 두 프로젝트 모두 설정한 소프트웨어 검사를 통과했습니다. 기판 제작, 조립, 전기 시험, 정식 제조 용이성 검토(DFM)는 진행하지 않았습니다. AI 에이전트에게 PCB 설계를 맡길 때 EasyEDA Pro와 KiCad를 비교하는 기준에는 편집기, 배선기, 인터페이스의 ......
EasyEDA Pro로 AI PCB 설계하기 | 프롬프트부터 PCB까지
핵심 요약 AI PCB 설계는 실제 EDA 편집기에서 AI 에이전트로 회로도 작성, 부품 선정, PCB 레이아웃, 설계 검증을 자동화하는 방식입니다. EasyEDA API Gateway, 오픈 소스 EasyEDA API Skill, 로컬 브리지 서버를 통해 EasyEDA Pro를 Claude Code나 Codex 같은 AI 코딩 에이전트에 연결합니다. 설정에는 약 10분이 걸립니다. 브리지와 편집기 사이에서 설계 데이터, API 호출, 중간 코드는 로컬로 주고받습니다. 에이전트가 라이브러리의 실제 부품을 배치하므로, 내보낸 자재 명세서(BOM)의 부품 번호를 기준으로 JLCPCB에서 부품을 조달하고 조립할 수 있습니다. 하드웨어 설계에서는 심벌을 끌어다 놓고 네트 이름을 바꾸고 배선을 조금씩 옮기는 반복 작업에 몇 시간씩 걸립니다. 이런 작업을 AI 에이전트에 맡기면 에이전트가 EDA 편집기를 직접 조작해 실제 심벌, 배선, 풋프린트를 배치하고 제조 공정에 넘길 수 있는 설계 데이터를 만들 수......
PCB 설계 검증 가이드: ERC·DRC·DFM 점검 순서
핵심 요약 PCB 설계 검증은 제작 전에 전기적 연결, 신호 무결성 및 제조 규칙을 확인하는 과정입니다. 회로도 전기 규칙 검사(ERC)는 연결되지 않은 입력, 핀 유형 충돌 등 논리적 오류를 찾는 데 도움이 됩니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 배선 폭·간격·비아 치수를 설정한 제조 조건과 대조합니다. 제조성 설계(DFM) 검토는 DRC만으로 놓치기 쉬운 솔더 마스크, 가는 동박 조각 및 가공상의 문제를 살핍니다. JLCPCB의 JLCDFM 검토와 다층 PCB 제작 옵션을 활용하더라도 기능·신뢰성 검증은 별도로 필요합니다. PCB 설계 검증이 필요한 이유 PCB 설계 검증은 회로를 제작하기 전에 전기적 연결, 레이아웃의 물리적 조건, 신호 특성과 제조 가능성을 확인하는 작업입니다. 이를 건너뛰면 시제품 제작 후 오류를 발견해 보드를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 부품이 작아지고 신호 속도가 높아질수록 패턴 하나의 연결 오류나 누락된 이격 규칙도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 디지털 설계 단......
고전압 PCB 공간거리·연면거리 설계 가이드
핵심 요약 공간거리(clearance)는 공기 중 최단거리이고, 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다. 간격은 동작 전압과 예상 과전압을 기준으로 정하고, IPC-2221과 적용 제품 규격인 IEC 60664-1 등을 함께 확인합니다. 전압, 오염도, 재료의 비교트래킹지수(CTI), 고도, 도체 위치와 절연 종류가 설계값에 영향을 줍니다. 절연 슬롯, 가드 패턴, 보호 코팅은 조건에 맞게 사용해야 하며 공기 중 최소 간격을 임의로 줄이는 근거가 되지는 않습니다. 생산 전 간격 계산, DFM 검토와 적용 규격에 따른 내전압 시험을 확인합니다. 5 V에서 문제없던 두 동박 패턴이 400 V에서는 왜 위험할까요? 전위차가 커지면 절연 파괴와 아크 가능성을 고려해 도체 사이의 거리를 다시 정해야 하기 때문입니다. 모터 드라이브, LED 드라이버, 전원 공급 장치처럼 높은 전압을 다루는 PCB에서는 이 간격이 제품 안전에 직접 관련됩니다. 간격이 부족하면 공기 중 아크나 절......
Claude Code로 PCB 설계하기: EasyEDA Pro 연동과 실제 사례
핵심 요약 Claude Code를 활용한 PCB 설계: 이 사례에서는 Claude Opus 5.5와 EasyEDA Pro 3.2.149를 사용해 PDF의 3페이지 회로도를 47개 부품으로 다시 작성하고, DRC 오류가 0건인 2층 PCB까지 라우팅했습니다. EasyEDA Pro 연동: EasyEDA API skill은 로컬 브리지 서버와 Run API Gateway 확장 프로그램을 거쳐 Claude Code가 편집기에서 JavaScript를 실행하게 합니다. API 호출당 제한 시간은 30초입니다. 설계 검증: API의 성공 응답만으로 결과를 신뢰하지 않았습니다. 넷리스트를 다시 읽어 33개 넷의 핀 연결 138개를 확인하고 누락된 GND 연결 6개를 찾아 수정했습니다. 배선: 이 사례에 사용한 EasyEDA Pro 3.2.149의 API에는 자동 배선 호출이 없어 Freerouting을 단일 스레드로 실행했습니다. 결과를 가져올 때는 비아를 먼저, 트레이스를 나중에 배치했습니다. 사람의 검토......