솔더 마스크의 기본 설계
1 분
- 솔더 마스크의 목적
- 솔더 마스크 디자인
- 솔더 마스크 디자인
- 솔더 마스크 제조
- 솔더 페이스트 층과 솔더 마스크 층의 차이점
- 강조점
- 솔더 마스크 웹
- 결론
일반적인 양면 PCB(인쇄 회로 기판)는 기판 표면부터 동박층, 솔더 마스크층, 실크스크린층의 세 층으로 구성됩니다. 이 층들은 드릴링 층에 있는 도금 관통 홀(PTH)을 통해 상단과 하단층 간의 전기적 연결을 제공합니다.
솔더 마스크의 목적
1. 수분과 다양한 화학물질 및 전해질의 침투를 방지하여 구리 도체의 산화와 부식을 막고, 전기적 성능 저하를 방지합니다.
2. 외부의 기계적 스크래치로부터 보호하여 구리 도체 간의 절연을 유지하고, 단락 회로를 예방합니다.
3. 부품 납땜 시 불필요한 납땜 연결을 막아 단락 회로를 방지합니다.
4. 납땜이 필요 없는 영역에서 패드 표면 마감 처리 (예: ENIG, HASL) 의 소모를 줄입니다.
5. 보드에 다양한 색상을 제공하여 외관을 향상시킵니다.
솔더 마스크 디자인
솔더 마스크는 모든 솔더링을 막는 것이 아닙니다. 초보 엔지니어들은 솔더 마스크 레이어에 그려진 패턴이 특정 영역을 솔더링할 수 없게 만든다고 잘못 이해할 수 있습니다. 이는 잘못된 인식입니다. 솔더 마스크는 보드 위에 솔더 레지스트 잉크가 도포되는 영역을 나타냅니다. 네거티브 패턴이기 때문에, 솔더 마스크 레이어에 패턴이 있는 영역은 잉크로 코팅되지 않습니다. 이해를 돕기 위해 눈이 덮인 풍경을 비유로 들어 설명해 보겠습니다:
솔더 마스크 디자인
솔더 마스크는 이름 그대로 모든 솔더링을 방지하는 것이 아닙니다. 일부 초보 엔지니어들은 솔더 마스크 레이어에 그려진 패턴이 특정 영역에서 솔더링을 불가능하게 만든다고 잘못 이해할 수 있습니다. 이는 정확하지 않은 이해입니다. 솔더 마스크는 솔더 레지스트 잉크(Solder Resist Ink)가 도포된 보드의 영역을 의미합니다. 이는 네거티브 패턴(Negative Pattern)이기 때문에, 솔더 마스크 레이어에 패턴이 있는 영역은 잉크로 코팅되지 않습니다. 이해를 돕기 위해 눈 덮인 풍경을 비유로 들어 설명해 보겠습니다.
파빌리온(A)을 납땜 마스크 층으로 비유해 봅시다. 폭설이 내린 후, 파빌리온(B) 아래의 지면에는 눈(납땜 저항 잉크)이 쌓이지 않으며, 파빌리온(C)으로 덮이지 않은 지역은 눈(납땜 저항 잉크)으로 온전히 덮이게 됩니다. 이 비유를 통해, 다시 납땜 마스크를 위한 PCB 디자인으로 돌아갑니다.
1. 구리 층의 패턴은 구리 트레이스(회로)를 나타냅니다.
2. 납땜 마스크 층의 패턴은 잉크 덮개를 제거합니다.
3. 동일한 면에서 구리 층과 납땜 마스크 층이 겹치는 부분은 노출된 구리(납땜 처리 또는 금 도금) 영역을 형성합니다.
솔더 마스크 제조
실제 생산 과정에서는 기판을 드릴링하고 구리를 도금한 후, 불필요한 구리 영역을 제거하여 필요한 구리 패턴(배선)만 남깁니다. 이후 솔더 마스크 제작 과정은 다음과 같이 진행됩니다.
1. 에칭된 구리 배선은 산화물과 불순물을 제거하고, 솔더레지스트 잉크와의 접착력을 높이기 위해 표면을 거칠게 만드는 보드 스크럽과 산세척 과정을 거칩니다.
2. 기판 전체에 솔더레지스트 잉크를 코팅하고, 건조시킨 후 솔더 마스크 필름을 기판 위에 놓습니다. 자외선(UV) 노출로 인해 솔더 마스크 패턴이 있는 영역의 솔더레지스트 잉크가 경화되면서, 지정된 영역을 보호합니다.
3. 후속 현상 및 세척 과정에서 경화되지 않은 잉크를 제거하여 원래의 구리 표면을 드러냅니다. 이후 단계에서 주석이나 금 도금을 적용할 수 있습니다.
이 과정은 PCB의 품질과 신뢰성을 보장하며, 제조 공정에서 중요한 단계입니다.
솔더 마스크 위도우(Solder mask windows)은 정렬 오류를 허용하려면 관련 패드 크기보다 더 커야 합니다(일반적으로 전체적으로 약 0.1–0.2 mm 더 크며, 이는 각 측면에서 0.05–0.1 mm 정도 확장된 것을 의미합니다). 이로 인해 솔더 마스크 창 배치에 따라 일부 패드의 모양이 변경될 수 있으며, 주요 방식은 다음과 같습니다.
1. 관련 패드가 단독으로 존재하고 연결된 트레이스가 없는 경우 : 패드 모양에는 변화가 없습니다.
2. 관련 패드가 트레이스에 연결된 경우 : 패드와 연결된 트레이스의 짧은 부분이 함께 노출됩니다.
3. 관련 패드가 큰 동판 위에 솔더 마스크 개구부로 형성된 경우 : 패드 모양은 솔더 마스크 개구부에 의해 정의되며, 솔더 마스크의 확장으로 인해 설계된 것보다 약간 더 커집니다.
중요 사항 : "디자인된 그대로 정확히 패드 형태와 크기 일치"의 특별 요구 사항이 있는 경우, 저희의 제조 능력을 고려하여 솔더마스크 크기를 설계하시기 바랍니다. 주문 시 "원본 솔더마스크 크기를 변경하지 마십시오"라고 반드시 명시해 주십시오. 또한, 생산 파일을 꼼꼼히 검토해 주십시오. 우리는 IPC 표준에 따라 패드 크기를 ±20% 범위 내에서 관리합니다.
흥미로운 소식 : 고객의 요구를 충족시키기 위해, 우리는 다층 보드에 사용할 고급 장비를 도입했습니다. 이제 다층 보드의 솔더마스크 윈도우는 패드와 1:1 비율입니다.
솔더 페이스트 층과 솔더 마스크 층의 차이점
솔더 페이스트 층 : 스텐실 제작자가 스텐실을 만들 때 사용하며, 이는 솔더 페이스트를 구성 요소 패드에 정확하게 도포하여 후속 SMT 프로세스를 원활하게 진행되도록 보장합니다.
솔더 마스크 층 : PCB 제조 과정에서 사용되며, 이 층의 패턴이 있는 부분은 솔더 레지스트(solder resist)로 코팅되지 않고, 패턴이 없는 부분은 솔더 레지스트 잉크(solder resist ink)로 덮입니다.
강조점
특정 트레이스, 구리 영역 또는 패드를 솔더 레지스트 잉크로 코팅하지 않고 솔더(또는 금)로 코팅하려면 솔더 마스크 레이어 패턴을 추가해야 합니다. 이 솔더 마스크 패턴과 겹치는 구리 지오메트리 영역만 노출된 구리가 있으며 선택한 표면 마감(예: HASL, ENIG)으로 처리됩니다.
반면에, 페이스트 층은 오직 스텐실 제작용으로만 사용되며, PCB 생산과는 무관합니다. PCB 검토 엔지니어는 페이스트 층 파일을 다루거나 제공하지 않습니다.
솔더 마스크 웹
고밀도로 포장된 IC 패드의 경우, 납땜 중 인접한 IC 핀 사이의 솔더 브리징 위험을 최소화하기 위해 솔더 마스크 웹(즉, 두 개의 인접한 IC 패드 사이에 솔더 레지스트 잉크 층을 적용)을 설계할 수 있습니다. 당사의 제조 공정과 관련하여 솔더 마스크 웹은 다음 조건에서 설계할 수 있습니다.
결론
솔더 마스크는 네거티브 패턴으로 적용되므로 솔더 마스크 층에 패턴이 있는 영역은 보호 잉크로 코팅되지 않습니다. 이를 통해 원하는 구리 트레이스와 패드를 노출하여 납땜할 수 있습니다.
PCB 제조 중에 솔더 마스크는 보드에 적용되고 UV 조명을 사용하여 응고됩니다. 습기와 화학 물질이 구리 트레이스를 손상시키는 것을 방지하고 그 사이에 절연을 제공하여 단락을 방지합니다.
정렬 오류를 고려하기 위해 관련 패드보다 약간 더 큰 솔더 마스크 창의 크기를 고려하여 솔더 마스크를 설계하는 것이 중요합니다. 일부 패드의 모양이 약간 변경될 수 있습니다.
요약하자면 솔더 마스크는 솔더가 PCB의 원치 않는 영역에 부착되는 것을 방지하는 보호 층입니다. 구리 트레이스를 보호하고 단락을 방지하여 회로의 무결성과 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
지속적인 성장
Altium MCP와 GPT-6·Codex로 PCB 설계하기 | 단계별 가이드
Altium MCP는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 통해 Altium Designer와 AI 어시스턴트를 연결합니다. AI는 Altium의 스크립트 기능을 호출해 작업합니다. 이번에는 Codex의 GPT-6와 오픈 소스 eda-agent 서버로 230 VAC, 10 A용 BL0942 전력량 계측 기판을 설계했습니다. 데이터시트 검토부터 DRC를 통과한 제작 파일 생성까지 진행했습니다. AI는 부품 선정, 회로도 작성, 부품 배치, 배선, 검사를 수행했습니다. 엔지니어는 회로를 결정하고 배치 기준을 제시하며 오류를 수정하도록 지시했습니다. 이 글에서는 다음 내용을 살펴봅니다. Altium MCP와 eda-agent 서버의 작동 방식 Codex의 GPT-6를 Altium에 연결하고 통신을 확인하는 방법 AI가 부품을 선정하고 회로도를 작성하며 부품을 배치·배선한 과정 내보낸 파일과 엔지니어의 수정이 필요했던 부분 참고 이 서버들은 독립적인 서드파티 오픈 소스 프로젝트입니다. JLCPCB와......
EasyEDA Pro와 KiCad 비교 | GPT-6 Astra의 PCB 설계 사례
핵심 요약 비교 대상. GPT-6 Astra로 같은 TPA3116D2 스테레오 앰프를 서로 다른 EDA 도구에서 설계한 두 프로젝트입니다. 전달받은 프로젝트에서 설계자가 어떤 작업을 할 수 있는지 비교합니다. 접지 구리 영역. EasyEDA Pro 프로젝트는 접지 구리를 고정된 채움 영역 28개로 저장합니다. KiCad 프로젝트는 레이아웃을 수정한 뒤 이격 거리를 다시 계산해 채울 수 있는 기본 구리 영역 2개를 유지합니다. 검증 결과. KiCad의 첫 회로도와 PCB 일치 검사에서는 문제 46건이 보고됐습니다. 부품 속성과 미연결 핀 정의를 바로잡아 모두 해결했으며, 검사 규칙에 예외를 추가할 필요는 없었습니다. 검증 범위. 두 프로젝트 모두 설정한 소프트웨어 검사를 통과했습니다. 기판 제작, 조립, 전기 시험, 정식 제조 용이성 검토(DFM)는 진행하지 않았습니다. AI 에이전트에게 PCB 설계를 맡길 때 EasyEDA Pro와 KiCad를 비교하는 기준에는 편집기, 배선기, 인터페이스의 ......
EasyEDA Pro로 AI PCB 설계하기 | 프롬프트부터 PCB까지
핵심 요약 AI PCB 설계는 실제 EDA 편집기에서 AI 에이전트로 회로도 작성, 부품 선정, PCB 레이아웃, 설계 검증을 자동화하는 방식입니다. EasyEDA API Gateway, 오픈 소스 EasyEDA API Skill, 로컬 브리지 서버를 통해 EasyEDA Pro를 Claude Code나 Codex 같은 AI 코딩 에이전트에 연결합니다. 설정에는 약 10분이 걸립니다. 브리지와 편집기 사이에서 설계 데이터, API 호출, 중간 코드는 로컬로 주고받습니다. 에이전트가 라이브러리의 실제 부품을 배치하므로, 내보낸 자재 명세서(BOM)의 부품 번호를 기준으로 JLCPCB에서 부품을 조달하고 조립할 수 있습니다. 하드웨어 설계에서는 심벌을 끌어다 놓고 네트 이름을 바꾸고 배선을 조금씩 옮기는 반복 작업에 몇 시간씩 걸립니다. 이런 작업을 AI 에이전트에 맡기면 에이전트가 EDA 편집기를 직접 조작해 실제 심벌, 배선, 풋프린트를 배치하고 제조 공정에 넘길 수 있는 설계 데이터를 만들 수......
PCB 설계 검증 가이드: ERC·DRC·DFM 점검 순서
핵심 요약 PCB 설계 검증은 제작 전에 전기적 연결, 신호 무결성 및 제조 규칙을 확인하는 과정입니다. 회로도 전기 규칙 검사(ERC)는 연결되지 않은 입력, 핀 유형 충돌 등 논리적 오류를 찾는 데 도움이 됩니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 배선 폭·간격·비아 치수를 설정한 제조 조건과 대조합니다. 제조성 설계(DFM) 검토는 DRC만으로 놓치기 쉬운 솔더 마스크, 가는 동박 조각 및 가공상의 문제를 살핍니다. JLCPCB의 JLCDFM 검토와 다층 PCB 제작 옵션을 활용하더라도 기능·신뢰성 검증은 별도로 필요합니다. PCB 설계 검증이 필요한 이유 PCB 설계 검증은 회로를 제작하기 전에 전기적 연결, 레이아웃의 물리적 조건, 신호 특성과 제조 가능성을 확인하는 작업입니다. 이를 건너뛰면 시제품 제작 후 오류를 발견해 보드를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 부품이 작아지고 신호 속도가 높아질수록 패턴 하나의 연결 오류나 누락된 이격 규칙도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 디지털 설계 단......
고전압 PCB 공간거리·연면거리 설계 가이드
핵심 요약 공간거리(clearance)는 공기 중 최단거리이고, 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다. 간격은 동작 전압과 예상 과전압을 기준으로 정하고, IPC-2221과 적용 제품 규격인 IEC 60664-1 등을 함께 확인합니다. 전압, 오염도, 재료의 비교트래킹지수(CTI), 고도, 도체 위치와 절연 종류가 설계값에 영향을 줍니다. 절연 슬롯, 가드 패턴, 보호 코팅은 조건에 맞게 사용해야 하며 공기 중 최소 간격을 임의로 줄이는 근거가 되지는 않습니다. 생산 전 간격 계산, DFM 검토와 적용 규격에 따른 내전압 시험을 확인합니다. 5 V에서 문제없던 두 동박 패턴이 400 V에서는 왜 위험할까요? 전위차가 커지면 절연 파괴와 아크 가능성을 고려해 도체 사이의 거리를 다시 정해야 하기 때문입니다. 모터 드라이브, LED 드라이버, 전원 공급 장치처럼 높은 전압을 다루는 PCB에서는 이 간격이 제품 안전에 직접 관련됩니다. 간격이 부족하면 공기 중 아크나 절......
Claude Code로 PCB 설계하기: EasyEDA Pro 연동과 실제 사례
핵심 요약 Claude Code를 활용한 PCB 설계: 이 사례에서는 Claude Opus 5.5와 EasyEDA Pro 3.2.149를 사용해 PDF의 3페이지 회로도를 47개 부품으로 다시 작성하고, DRC 오류가 0건인 2층 PCB까지 라우팅했습니다. EasyEDA Pro 연동: EasyEDA API skill은 로컬 브리지 서버와 Run API Gateway 확장 프로그램을 거쳐 Claude Code가 편집기에서 JavaScript를 실행하게 합니다. API 호출당 제한 시간은 30초입니다. 설계 검증: API의 성공 응답만으로 결과를 신뢰하지 않았습니다. 넷리스트를 다시 읽어 33개 넷의 핀 연결 138개를 확인하고 누락된 GND 연결 6개를 찾아 수정했습니다. 배선: 이 사례에 사용한 EasyEDA Pro 3.2.149의 API에는 자동 배선 호출이 없어 Freerouting을 단일 스레드로 실행했습니다. 결과를 가져올 때는 비아를 먼저, 트레이스를 나중에 배치했습니다. 사람의 검토......