전력 관리 IC(PMIC)란 무엇인가: 기능과 응용 분야
1 분
- PMIC 는 어떻게 작동하나요?
- PMIC의 유형:
- PMIC의 주요 기능
- 개별 부품 VS PMIC
- 결론:
전력 관리 IC(PMIC)는 호스트 시스템의 전력 요구 사항을 관리하도록 설계된 일종의 집적 회로입니다. 이는 장치 내의 프로세서, 메모리 유닛 및 주변 장치와 같은 다양한 구성 요소에 전력을 효율적으로 분배, 조정, 변환 및 모니터링합니다. 컴팩트하고 배터리 구동 및 고성능 장치에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 PMIC는 산업 전반에 걸쳐 시스템 설계의 필수 요소가 되었습니다. 복잡한 시스템의 임베디드 및 애플리케이션 프로세서와 기타 구성 요소는 여러 전력 레일과 여러 전력 도메인을 필요로 합니다.PCB 제조의 전체 프로세스는 여기를 참고하세요.
이러한 유형의 시스템에서 전력 관리를 위해 개별 장치를 사용하는 것은 비용이 많이 들 수 있습니다. 여러 전압 조정기와 제어 회로를 단일 칩에 통합한 전력 관리 집적 회로(PMIC)는 완전한 전원 공급 솔루션을 구현하기 위한 훌륭한 옵션입니다. 이는 구성 요소 수와 PCB 보드 공간을 줄이면서 시스템 전력을 쉽게 관리하고 비용 효율적으로 관리할 수 있습니다. 본 글에서는 PMIC의 정의, 핵심 기능, 그리고 현대 전자기기에서의 폭넓은 활용 사례를 자세히 살펴보겠습니다.
PMIC 는 어떻게 작동하나요?
반도체 업계에서는 종종 PMIC를 ‘인체의 심장’**혈액을 기관에 공급하듯** 각 구성 요소에 적절한 전력을 공급하는 ‘전압 변환기’ 역할을 수행한다고 설명합니다. PMIC 는 배터리나 전원으로부터 들어오는 전압을 변환하고 조정하여, 회로의 각 부분에 적합한 전압을 공급합니다.
PMIC는 전력 시스템의 전압 시퀀싱을 처리하고, 다양한 부하에 전력을 공급하며, 과전압, 저전압, 과전류 또는 기타 열 문제로부터 보호 기능을 수행합니다. 따라서 PMIC 칩은 에너지 관리의 효율성을 높이고, 손상을 방지하며, 전자 장치의 배터리 수명을 연장시키는 데 기여합니다. 복잡한 시스템에서 PMIC는 다음과 같은 기능을 수행합니다:
- 전력 시퀀싱: 구동 시점에 맞춰 전압을 올리거나 내리고, 적절한 순서로 각 레일을 전환
- 전압 프로그래밍 가능성: 절전 또는 성능 향상 등 다양한 모드에 따라 전압을 자동 조정
- 모니터링 및 제어: 작동 중 들어오고 나가는 전압 및 전류와 열 한계를 모니터링하고, 구성 요소가 결함 조건에 반응하도록 신호를 보냄
- 다중 운영 모드: 적극적 전력 모드를 통해 시스템 전력 소비를 줄임
PMIC의 유형:
PMIC의 전력 관리 범위는 비교적 광범위하며, 전력 변환(DC-DC, AC-DC, DC-AC), 전력 전압의 분배 및 감지, 배터리 보호 및 충전, LED 제어 등을 포함합니다. 따라서 PMIC는 응용 분야와 기능에 따라 다양한 유형으로 분류됩니다.
1. 선형 레귤레이터:
특히 낮은 드롭아웃(LDO) 전압 레귤레이터는 입력(VIN)과 출력(VOUT) 사이에 작지만 안정적인 전압 차이로 지속적으로 안정된 전압을 출력합니다. 장점과 단점은 다음과 같습니다:
장점:
• 스위칭 노이즈 없음
• 간단한 설계(일반적으로 전압 기준, 증폭기 및 패스 요소로 구성됨)
단점:
• 열 발생량 많음, 효율 낮음
• 트랜스포머 권선 등으로 인해 크기가 큼
2. 스위칭 레귤레이터:
VIN 을 다양한 VOUT 으로 변환하며, 외부 인덕터와 커패시터를 사용해 출력을 평활화합니다. 선형 레귤레이터보다 효율이 높고 더 큰 출력 전류를 지원합니다. 종류는 다음과 같습니다:
• BUCK 컨버터: VOUT < VIN
• BOOST 컨버터: VOUT > VIN
• BUCK 컨버터: VOUT < VIN
BUCK 컨버터는 입력 전압(VIN)보다 낮은 출력 전압(VOUT)을 생성하는 스텝다운 전압 조정기입니다. BUCK 컨버터는 인덕터, 스위칭 FET(필드 효과 트랜지스터) 또는 다이오드, 커패시터 및 스위칭 제어 회로가 포함된 오류 증폭기로 구성됩니다.
이는 금속 산화물 반도체 필드 효과 트랜지스터(MOSFET)의 온-오프 시간을 변조하고 인덕터에 전력을 공급하여 작동합니다. BUCK 컨버터의 높은 효율성은 MOSFET이 완전히 켜지거나 꺼진 상태에서 생성됩니다. 이는 선형 전압 조정기에서처럼 켜짐과 꺼짐(저항) 사이의 중간 상태에서 작동하지 않습니다.
MOSFET 의 온/오프 타이밍을 조절해 인덕터에 전력을 공급하며, 효율적인 전압 변환을 위해 스위칭 모드(PWM 또는 PFM)를 사용합니다. 이는 배터리 수명 연장, 시스템 온도 감소 및 소형화에 크게 기여합니다.
벅 컨버터는 USB 전원공급, 스마트폰, 태블릿 등 다양한 전자 장치에서 널리 사용됩니다.
BOOST 컨버터: VOUT > VIN
부스트 컨버터는 입력 전압(VIN)에서 출력 전압(VOUT)을 조정하는 부스트 과정입니다. 예를 들어, 부스트 컨버터는 DC 입력 전압을 3.3V에서 5.0V 출력 전압(VOUT)으로 증가시켜야 할 때 유용하다는 것이 입증되었습니다. 이러한 전압 증폭은 리튬 이온 또는 리포 배터리를 사용하는 많은 응용 분야에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
부스트 컨버터는 저항성 회로(인덕터, 전계 효과 트랜지스터[FET] 또는 다이오드, 커패시터 및 스위치 제어 회로가 포함된 에러 증폭기)와 매우 유사한 구성 요소로 구성되지만 연결 방식이 다릅니다. MOSFET의 온타임을 조정하고 인덕터에 전력을 공급하여 작동합니다.
버크-부스트 컨버터: VOUT는 VIN보다 낮거나 높거나 같게 유연하게 조정 가능
버크-부스트 컨버터는 "스위칭 모드 컨버터"로, 버크 컨버터와 부스트 컨버터의 원리를 단일 컨버터 모델(조정기)로 결합한 것입니다. 이는 입력 전압과 출력 전압의 넓은 범위를 관리할 수 있습니다. 제어 회로는 MOSFET의 온오프 시간을 조정하여 원하는 출력 전압(VOUT)을 달성하기 위해 입력 전압을 감소시키거나 증가시킵니다.
PMIC의 주요 기능
- 전압 조정
- 전력 시퀀싱
- 배터리 관리
- 전력 경로 제어
- 열 관리
- 전력 모니터링 및 진단
개별 부품 VS PMIC
현대 전자 시스템은 보통 PCB 기반이며, PCB 는 여러 액티브/패시브 부품으로 구성됩니다. 전원 관리 분야에서 개별 소자로만 해결하기 어려운 문제들을 대비하여, 반도체 업계는 PMIC 라는 통합 솔루션을 개발했습니다. PMIC 는 DC-DC 변환, LDO 회로, 전력 시퀀싱, 전압 프로그래밍, 모니터링, 다중 동작 모드 지원 등 복잡한 전력 트리 관리를 위한 다양한 기능을 하나의 칩으로 통합합니다.
결론:
전력 관리 IC(PMIC)는 현대 전자의 핵심 요소로, 다양한 산업에서 에너지 효율적이고 컴팩트하며 신뢰할 수 있는 전력 공급을 가능하게 합니다. 장치가 더 작은 공간에서 더 많은 기능을 요구함에 따라 PMIC의 역할은 더욱 중요해질 것입니다.
PMIC는 여러 전력 기능을 단일 칩에 통합함으로써 성능과 배터리 수명을 향상시킬 뿐만 아니라 설계를 단순화하고 비용을 절감합니다. 스마트워치에서 전기차에 이르기까지, 올바른 PMIC를 이해하고 선택하는 것은 더 스마트하고 효율적인 시스템을 구축하는 데 필수적입니다.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......