BGA 보이드란 무엇인가? 원인, IPC 허용 기준 및 해결 방법
3 분
- BGA Voiding란 무엇이며, 솔더 조인트 내부에서 어떻게 발생하는가?
- PCB 조립에서 BGA 보이드가 발생하는 주요 원인
- BGA 보이드의 종류와 분류
- IPC 기준에 따른 허용 가능한 BGA 보이드 수준
- BGA 보이드를 줄이고 예방하는 방법: 검증된 솔루션
- JLCPCB는 양산 과정에서 어떻게 BGA 보이드를 관리하는가
- BGA 보이드 검출 및 분석을 위한 X-Ray 검사(AXI)
- BGA 보이드 FAQ
- 결론
SMT(표면실장기술, Surface Mount Technology)의 고난도 제조 환경에서 BGA 는 현대 고집적 전자제품에 필수적인 핵심 부품입니다. 그러나 동시에 BGA Void라는 복잡한 문제를 동반합니다. 보이드 분석도 중요하지만, PCB 설계자와 제조업체의 궁극적인 목표는 예방입니다.
일반적인 솔더 조인트와 달리 BGA 접합부는 외부에서 보이지 않습니다. 솔더 내부에 갇힌 기포인 보이드는 열전도 성능과 기계적 신뢰성을 저하시킬 수 있습니다.
JLCPCB는 IPC 표준 준수, 고급 DFM 검사, 정밀한 리플로우 프로파일 최적화를 통해 보이드 최소화를 우선적으로 관리합니다. 본 가이드는 보이드를 거의 0에 가깝게 줄이기 위한 실질적이고 실행 가능한 방법에 초점을 맞추고 있습니다.
BGA Voiding란 무엇이며, 솔더 조인트 내부에서 어떻게 발생하는가?
기본적으로 BGA 보이드는 솔더 조인트 내부에 형성되는 빈 공간(cavity)입니다. 이는 리플로우 과정 중 플럭스 또는 PCB 내부 수분 등의 휘발성 물질이 기체로 변하지만, 솔더가 굳기 전에 외부로 빠져나가지 못하면서 발생합니다.
솔더 페이스트가 녹을 때 플럭스는 금속 표면을 세정하며 가스를 발생시킵니다. 이상적인 경우에는 이 기포가 부력에 의해 표면으로 올라와 사라집니다. 하지만 용융된 솔더의 표면장력이 너무 높거나 냉각이 너무 빨리 시작되면 기체가 내부에 갇히게 되고, 결국 금속 접합부 안에 기포가 고정됩니다.
기술 참고: 보이드 형성은 부력(기체를 밖으로 밀어내는 힘)과 점성 저항 및 표면장력(기체를 내부에 가두는 힘) 사이의 경쟁 과정입니다.

SMT 리플로우 과정에서 플럭스 가스 배출로 인해 솔더볼 내부에 형성된 BGA 보이드
PCB 조립에서 BGA 보이드가 발생하는 주요 원인
보이드를 줄이기 위해서는 먼저 원인을 이해해야 합니다. 실제 보이드 문제의 약 90%는 아래 네 가지 원인에서 발생합니다.
원인 1: 솔더 페이스트 화학 조성 및 플럭스 휘발 성분
사용되는 솔더 페이스트 종류는 보이드 발생의 가장 큰 원인입니다. 솔더 페이스트는 금속 합금 입자와 플럭스 차량(flux vehicle)로 구성됩니다.
● 높은 휘발성 성분 함량: 높은 젖음성을 위한 플럭스는 휘발성 용제를 더 많이 포함하는 경우가 많습니다. 이러한 용제가 리플로우의 “Soak” 단계에서 충분히 증발하지 않으면 “Reflow” 단계에서 급격히 끓어 대형 보이드를 형성하게 됩니다.
● 무연 합금: SAC305와 같은 무연 솔더는 기존 SnPb 솔더보다 표면장력이 높아 기포가 빠져나가기 어렵습니다.
원인 2: 부적절한 리플로우 열 프로파일
PCB가 리플로우 오븐 내부를 통과하며 겪는 온도 프로파일은 매우 중요합니다.
● 짧은 Soak 시간: “Soak Zone”(일반적으로 150°C~190°C)은 휘발성 물질이 제거되는 구간입니다. 이 단계가 너무 짧으면 가스가 내부에 남게 됩니다.
● 짧은 TAL: 솔더가 액체 상태를 유지하는 시간이 짧으면 기포가 표면으로 올라와 터질 시간이 부족합니다.

BGA 보이드 감소를 위해 Soak 구간을 연장한 SMT 리플로우 열 프로파일
원인 3: PCB 패드 설계 및 Via-in-Pad 결함
이는 JLCPCB에 업로드되는 거버 파일에서 자주 발견되는 문제입니다.
● Open Via-in-Pad: BGA 패드 내부의 비아가 막히지 않거나 텐팅 처리되지 않은 경우, 공기가 PCB 하단에서 굴뚝처럼 비아를 통해 올라옵니다. 이 공기가 용융된 솔더볼 안으로 유입되며 심각한 보이드를 유발합니다.
고집적 설계에서 JLCPCB가 Via-in-Pad를 어떻게 처리하는지 확인하려면 “Via-in-Pad” 기술 지원 내용을 참고하세요.
그림: Open Via-in-Pad 설계가 심각한 BGA 보이드를 유발하는 사례와 Filled Via-in-Pad 기술 비교.

원인 4: 스텐실 개구 및 인쇄 문제
SMT 스텐실이 과도한 양의 솔더 페이스트를 인쇄하면 플럭스 양도 증가하여 더 많은 가스가 발생합니다. 반대로 1:1 원형 개구는 인쇄 시 모서리에 공기를 가두는 경우가 많습니다.
BGA 보이드의 종류와 분류
모든 보이드가 동일한 것은 아닙니다. 보이드의 종류를 파악하면 원인 분석에 큰 도움이 됩니다.
1. Macro Void
가장 흔한 유형으로, 플럭스 가스가 갇혀 발생합니다. 일반적으로 불규칙하게 형성되며 솔더볼 상부에 위치합니다.
2. Planar Microvoid
패드와 솔더 접합면에 형성되는 매우 작은 보이드입니다. ENIG 표면처리의 Black Pad 문제 등으로 인해 발생하며, 심각한 Head-in-Pillow 불량을 유발할 수 있습니다.
3. Shrinkage Void
매끄러운 기포가 아니라 갈라진 균열 형태처럼 보입니다. 냉각 과정에서 외부 솔더가 먼저 굳고 내부 금속이 수축하면서 진공 공간이 형성되어 발생합니다.

GA 보이드 유형 — Macro Void, Planar Microvoid, Shrinkage Void
IPC 기준에 따른 허용 가능한 BGA 보이드 수준
모든 보이드가 곧 불량은 아닙니다. 실제로 작은 보이드는 균열 전파를 억제하는 역할을 할 수도 있습니다. 하지만 신뢰성은 보이드의 크기와 위치에 따라 달라집니다.
이를 규정하는 대표 표준이 IPC-7095(BGA 설계 및 조립 공정 표준)입니다.
| Class | 제품 유형 | 허용 보이드 기준(면적 %) |
|---|---|---|
| Class 1 | 일반 소비자 전자제품 | 보이드 직경 < 60% |
| Class 2 | 산업/서비스용 전자제품 | 누적 보이드 면적 < 25% |
| Class 3 | 고신뢰성 제품(의료/항공우주) | 누적 보이드 면적 < 25% (더 엄격한 공정 관리 필요) |
BGA 보이드를 줄이고 예방하는 방법: 검증된 솔루션
DFM 기반 PCB 설계 또는 생산 공정 구축 시, 아래 방법을 적용하면 보이드를 25% 이하로 유지할 수 있습니다.
1. 리플로우 프로파일 최적화
“Ramp-to-Spike” 프로파일보다 “Ramp-Soak-Spike” 프로파일이 BGA 조립에 더 적합한 경우가 많습니다.
● Soak 시간 연장: 60~90초 수준으로 Soak 구간을 늘리면 솔더가 녹기 전에 플럭스 용제가 충분히 배출됩니다.
● 냉각 제어: 냉각 속도를 안정적으로 제어하면 Shrinkage Void를 줄일 수 있습니다.
2. 스텐실 설계 최적화
BGA 패드에는 일반 원형 개구 대신 “Window Pane” 또는 “Home Plate” 설계를 고려할 수 있습니다.
● Window Pane: 하나의 큰 개구를 4개의 작은 사각형으로 나누어 솔더 양을 줄이고, 가스가 빠져나갈 통로를 제공합니다.
JLCPCB의 고정밀 전해연마(Electropolished) 스텐실을 사용하면 보다 안정적인 페이스트 방출이 가능합니다.

BGA 패드용 스텐실 개구 설계 예시 — Home Plate 및 Window Pane 구조.
3. Low-Voiding 솔더 페이스트 사용
저보이드(Low Voiding) 전용 솔더 페이스트를 사용하면 즉각적인 개선 효과를 얻을 수 있습니다. 이러한 제품은 일반적으로 낮은 온도에서 가스를 배출하는 특수 활성제를 포함합니다.
표준 공정 외에도 PCB 설계자와 SMT 엔지니어를 위한 실무 팁은 다음과 같습니다.
4. 더 나은 젖음성을 위해 NSMD 패드 사용
가능한 경우 NSMD(Non-Solder Mask Defined) 패드를 사용하는 것이 좋습니다.
NSMD는 솔더마스크 개구가 구리 패드보다 크게 설계되어, 패드 주변에 작은 공간이 형성됩니다. 이 공간은 SMD(Solder Mask Defined) 방식보다 가스 배출이 훨씬 용이합니다. 또한 NSMD는 솔더 조인트의 응력 완화에도 유리합니다.

SMD와 NSMD 솔더링 구조 비교
5. 적절한 MSL(수분 민감도 등급) 관리 및 부품 베이킹
BGA 패키지나 PCB 기판 내부에 갇힌 수분은 리플로우 시 수증기로 변하며 보이드를 유발합니다.
● 실무 팁: 습기에 노출된 BGA 부품은 반드시 J-STD-033 기준에 따라 베이킹 후 조립해야 합니다. JLCPCB는 엄격한 보관 프로토콜을 통해 부품을 건조 상태로 유지합니다.
6. Via-in-Pad 설계에는 POFV(Plated Over Filled Via) 사용
0.4mm pitch BGA처럼 BGA 볼 아래에 직접 비아를 배치해야 하는 경우 반드시 POFV 기술을 사용해야 합니다.
● 위험 요소: 단순 솔더마스크 텐팅만으로는 부족하며, 내부 공기가 마스크를 뚫고 올라올 수 있습니다.
● 해결 방법: JLCPCB의 POFV 공정은 비아를 에폭시로 채우고 상부를 구리 도금하여 평평하고 밀폐된 구조를 만들어 Via 유발 보이드를 제거합니다.
그림: JLCPCB Via-in-Pad 공정과 일반 Tented/Plugged Via 비교.

7. 올바른 솔더 페이스트 관리
솔더 페이스트는 개봉 전에 반드시 자연스럽게 실온에 도달하도록 해야 합니다. 차가운 상태에서 개봉하면 결로(수분)가 발생하며, 이는 보이드의 주요 원인이 됩니다.
JLCPCB는 양산 과정에서 어떻게 BGA 보이드를 관리하는가
BGA 처리는 첨단 장비와 숙련된 엔지니어링 역량이 결합되어야 가능합니다.
● 정밀도: 0.35mm pitch의 Fine-Pitch BGA까지 지원
● 검증: X-Ray 검사는 옵션이 아닌 기본 공정
● 효율성: BOM 구성과 PCB 두께에 맞춰 스마트 팩토리 시스템이 리플로우 프로파일을 최적화
더 알아보기: JLCPCB PCB Assembly Capabilities
고신뢰성 PCB 생산이 필요하신가요?
지금 JLCPCB에 Gerber 파일을 업로드하고 즉시 견적 및 전문 SMT 조립 서비스를 받아보세요.

BGA 보이드 검출 및 분석을 위한 X-Ray 검사(AXI)
BGA 접합부는 부품과 PCB 사이에 위치하기 때문에 일반 AOI(자동 광학 검사)로는 확인할 수 없습니다. 육안으로도 보이지 않습니다.
따라서 신뢰성 높은 BGA 조립을 위해서는 AXI(자동 X-Ray 검사)가 필수입니다. X-Ray는 실리콘과 FR4 기판은 통과하지만 납/주석 합금에는 차단됩니다. 따라서 X-Ray 이미지에서 솔더볼은 어둡게 보이고, 보이드는 밝은 점 형태로 나타납니다.
JLCPCB는 모든 BGA 포함 PCBA 주문에 대해 고해상도 X-Ray 검사를 수행합니다. 품질보증(QA) 엔지니어가 IPC 기준에 따라 보이드 비율을 측정하며, 기준을 초과한 제품은 출하 전 재작업 또는 불합격 처리됩니다.
그림: BGA 어셈블리 내부 보이드를 보여주는 2D X-Ray 검사 이미지.
BGA 보이드 FAQ
Q1. BGA 보이드를 0%로 만드는 것이 가능한가요?
실제 제조 환경에서 전체 BGA 부품의 보이드를 완전히 0%로 만드는 것은 매우 어렵습니다. 이는 플럭스 가스 배출이라는 물리적 특성 때문입니다. IPC Class 3 기준조차 최대 25%의 보이드를 허용합니다. 핵심은 완전 제거가 아니라, 보이드의 크기와 위치를 제어하여 전기적·기계적 신뢰성에 영향을 주지 않도록 하는 것입니다.
Q2. 부품 베이킹이 BGA 보이드를 제거하나요?
베이킹은 부품 내부 수분을 제거하여 “Popcorning”(패키지 균열 현상)을 방지합니다. 하지만 이는 수분 기포만 제거할 뿐이며, 플럭스 가스에 의한 보이드는 해결하지 못합니다. 따라서 올바른 보관과 정확한 리플로우 프로파일이 모두 필요합니다.
Q3. 조립 후 발생한 BGA 보이드는 수리가 가능한가요?
가능하지만 매우 침습적인 작업입니다. X-Ray 검사에서 과도한 보이드가 발견되면 BGA 전체를 Hot-Air Rework Station으로 제거하고, 패드를 정리한 후 새 부품을 재실장해야 합니다. 반복적인 재작업은 PCB 패드에 열 스트레스를 주므로 처음부터 공정을 정확히 관리하는 것이 가장 중요합니다.
Q4. 왜 무연(RoHS) 제품이 보이드에 더 취약한가요?
SAC305와 같은 무연 솔더는 기존 SnPb 솔더보다 표면장력이 높고 더 높은 리플로우 온도를 요구합니다. 이 때문에 기포가 용융 금속을 빠져나가기 어려워집니다. 또한 높은 온도는 플럭스 휘발을 더욱 급격하게 만듭니다.
Q5. PCB 표면처리는 보이드에 어떤 영향을 미치나요?
패드의 평탄성과 산화 상태가 중요합니다. ENIG는 매우 평평하기 때문에 일반적으로 BGA에 적합합니다. 하지만 Gold/Nickel 계면이 손상되면 Black Pad 문제가 발생하여 Planar Microvoid를 유발할 수 있습니다. HASL은 평탄도가 떨어져 솔더 인쇄 불균형을 일으키고 간접적으로 보이드 문제를 증가시킬 수 있습니다.
Q6. 어느 정도의 BGA 보이드가 과도한 수준인가요?
대부분의 응용 분야에서는 IPC 기준에 따라 솔더 조인트 면적의 25% 이하로 유지하는 것이 권장됩니다.
Q7. 현장 수리에서 BGA 리볼링이 자주 실패하는 이유는 무엇인가요?
일반 수리 업체는 공장 수준의 정밀한 열 프로파일 제어 및 X-Ray 검사 장비를 갖추고 있지 않은 경우가 많습니다. 균일한 가열이 이루어지지 않으면 PCB가 휘어지며, 수백 개의 미세 솔더볼이 정확히 접촉하지 못하게 됩니다.
또한 내부 수분이 리플로우 중 “Popcorn Effect”를 일으켜 칩 내부 손상을 유발할 수 있습니다. 결국 이러한 “Blind Repair” 방식은 장기적인 신뢰성을 보장하기 어렵습니다.
결론
BGA 보이드 예방은 설계(DFM), 공정 , 재료 를 모두 포함하는 종합적인 접근 방식입니다. 리플로우 프로파일 최적화, 적절한 솔더 페이스트 선택, POFV 기술 적용, 엄격한 자재 관리 등을 통해 현장 불량 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
복잡한 IoT 장치의 프로토타입 제작이든 대량 생산이든, JLCPCB는 고신뢰성·저보이드 PCB 조립을 위한 전문 기술력과 검사 체계를 제공합니다.
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......