SMD 인덕터 선택법: Isat·Irms·DCR·SRF와 계산 예시
1 분
- SMD 인덕터 데이터시트에서 먼저 볼 5가지
- 권선형·몰드형·적층형·차폐형은 어떻게 다른가요?
- DC-DC 벅 컨버터 인덕터 계산 예시
- RF와 EMI용 인덕터는 보는 기준이 다릅니다
- PCB 적용과 시제품 검증 순서
- 자주 묻는 질문
SMD 인덕터 선택은 µH 값만 맞추는 작업이 아닙니다. DC-DC 컨버터에서는 인덕턴스, 피크 전류에 따른 포화, RMS 전류에 따른 발열을 함께 확인해야 합니다. RF에서는 동작 주파수에서의 Q와 인덕턴스, 자기공진주파수(SRF)가 중요하고, EMI 필터에서는 억제하려는 대역의 임피던스를 봐야 합니다.
아래에서 Isat·Irms·DCR·SRF를 구분하고, 벅 컨버터 계산 예시와 PCB 적용 순서를 정리합니다.
바로 보기: 핵심 사양 · 종류 · 계산 예시 · RF·EMI · 검증
SMD 인덕터 데이터시트에서 먼저 볼 5가지
| 사양 | 뜻 | 비교할 조건 |
|---|---|---|
| 인덕턴스 L | 전류 변화와 에너지 저장 특성 | 허용오차·측정 주파수·DC 바이어스·온도 |
| 포화 전류 Isat | DC 전류에 의해 L이 지정 비율만큼 감소하는 기준 | L 감소율과 온도별 곡선 |
| 정격 RMS 전류 Irms | 지정된 온도 상승과 관련된 열 기준 | 시험 환경·온도 상승·실제 동작 온도 |
| DCR | 권선의 직류 저항 | 최대값·측정 온도·동작 중 증가 |
| SRF·Q | 자기공진과 주파수별 손실 특성 | 실제 사용 주파수에서의 곡선 |
Isat와 Irms는 같은 정격이 아닙니다. 피크 전류가 L을 얼마나 감소시키는지와 전류 파형이 얼마나 열을 내는지를 각각 판단해야 합니다. 제조사마다 Isat의 감소율 기준이 다를 수 있어 숫자만 비교하면 잘못 선택할 수 있습니다. Coilcraft의 인덕터 선택 설명에서도 포화 정의와 RMS 전류의 시험 조건을 구분합니다.

권선형·몰드형·적층형·차폐형은 어떻게 다른가요?
권선형은 코일을 감는 구조, 적층형은 층을 쌓는 구조를 설명합니다. 몰드형은 코일 주변을 자성 복합재 등으로 형성하는 구조이며, 차폐형은 외부 자속 결합을 줄이는 설계입니다. 이 분류들은 서로 겹칠 수 있습니다.

차폐 구조는 주변 회로로의 자기 결합을 줄이는 데 도움이 되지만 EMI를 완전히 없애지는 않습니다. 몰드형도 가청 소음을 무조건 제거하지는 않습니다. 실제 성능은 코어·권선·구동 파형·보드와 기계적 구조에 따라 확인해야 합니다.
DC-DC 벅 컨버터 인덕터 계산 예시
우선 전원 IC가 권장하는 인덕턴스 범위와 계산 절차를 따르세요. 다음은 이상적인 벅 컨버터의 정상상태 연속전도모드(CCM) 예시입니다. 입력 12 V, 출력 5 V/3 A, 스위칭 500 kHz, L = 4.7 µH라고 가정합니다.
- 듀티 D ≈ Vout / Vin ≈ 0.417
- 피크투피크 리플 ΔIL ≈ (Vin − Vout) × D / (L × f) ≈ 1.24 A
- 정상상태 피크 IL,peak ≈ Iout + ΔIL/2 ≈ 3.62 A
- 인덕터 RMS 전류 ≈ √(Iout² + ΔIL²/12) ≈ 3.02 A
이 결과가 곧 ‘Isat 3.62 A 제품이면 충분하다’는 뜻은 아닙니다. 입력 범위, L의 허용오차·전류 의존성, 과도 부하·기동·전류 제한 조건과 온도를 추가로 검토해야 합니다. 부스트 등 다른 토폴로지에서는 인덕터 평균 전류도 출력 전류와 달라집니다.
DCR이 20 mΩ라면 이 예의 권선 DC 저항 손실은 약 Irms² × DCR ≈ 0.18 W입니다. 실제 발열에는 주파수에 따른 권선 손실과 코어 손실 등이 더해질 수 있습니다. 가장 낮은 DCR 하나만으로 최적 부품을 결정하지 마세요.
RF와 EMI용 인덕터는 보는 기준이 다릅니다
RF 매칭·필터: 실제 주파수에서 L과 Q, 허용오차, SRF 및 제조사 모델을 확인합니다. SRF는 충분한 여유가 필요하지만 ‘동작 주파수의 10배’가 모든 설계의 필수 규칙은 아닙니다. Coilcraft의 RF 인덕터 자료는 용도별 주파수 특성을 비교합니다.
EMI 억제: 잡음 주파수에서의 임피던스와 DC 바이어스 특성, 열 및 주변 커패시터와의 공진을 확인합니다. 전력 인덕터·페라이트 비드·공통 모드 초크는 각각의 특성과 연결 방식이 있어 이름이나 µH 값만으로 대체할 수 없습니다.
PCB 적용과 시제품 검증 순서
- 토폴로지와 전원 IC의 권장 L 범위를 정합니다.
- 모든 동작 범위의 피크·RMS 전류와 예상 손실을 계산합니다.
- 온도·바이어스에 따른 L, Isat와 열 조건을 데이터시트로 대조합니다.
- 풋프린트·높이·중량·구동 루프와 민감 신호의 거리를 검토합니다.
- 시제품에서 기동·부하 변동 시 전류 파형, 발열·출력 리플과 EMI를 측정합니다.
과열은 DCR뿐 아니라 코어 손실, AC 권선 손실과 실제 냉각 조건도 원인일 수 있습니다. 소음은 버스트 모드·주파수 변화·기계적 진동을 함께 봅니다. 단순히 패키지를 키우거나 몰드형으로 바꾸는 것이 모든 문제의 해답은 아닙니다.
멀티미터로 단선을 확인할 수는 있지만 낮은 저항이 측정됐다고 정상 인덕턴스·포화·고주파 특성까지 확인되는 것은 아닙니다. 본체의 ‘470’ 같은 마킹도 시리즈별 해석이 필요하므로 릴 라벨·BOM의 MPN과 대조하세요.
인덕터의 MPN·전류 조건·높이와 랜드 패턴을 검토했다면 BOM과 PCB 데이터로 제작·조립 조건을 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
전류 정격은 Isat와 Irms 중 어느 것을 보면 되나요?
둘 다 확인해야 합니다. 피크에 따른 L 감소와 파형에 따른 발열은 서로 다른 조건입니다.
정격 전류가 더 큰 인덕터로 바꿔도 되나요?
L, DCR, 코어 손실·주파수 특성, 크기와 회로 안정성까지 맞는지 확인해야 합니다.
같은 µH면 RF와 전원용 인덕터를 바꿔 써도 되나요?
그렇지 않습니다. 사용 주파수, 전류, Q·SRF와 구조별 손실이 달라질 수 있습니다.
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......