내부 층 잔류 구리 비율이 PCB 두께와 품질에 미치는 영향
1 분
- 내부 층 구리가 보드 두께에 미치는 영향
- 잔류 구리 비율의 중요성
- 다층 적층에서 PP 시트의 역할
- 낮은 잔류 구리 비율의 결과
- JLCPCB 권장 사항
- 골드 핑거 디자인의 일반적인 문제
- PCB 골드 핑거 디자인의 일반적인 문제
인쇄 회로 기판(PCB) 제조에서 정밀도는 품질과 성능을 유지하는 데 매우 중요합니다. PCB 품질에 상당한 영향을 미치는 핵심 요소 중 하나는 내부 층의 잔류 구리 비율입니다. 이 개념은 구리 분포의 균형이 최종 보드 두께에 영향을 미치는 다층 PCB에서 특히 중요합니다. 이 문서에서는 내부 층 잔류 구리 비율이 보드 두께에 어떤 영향을 미치는지, 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB를 보장하기 위해 이 비율을 최적화하는 것의 중요성에 대해 살펴봅니다.
내부 층 구리가 보드 두께에 미치는 영향
다이어그램에서 보듯이, 내부 층의 구리 피복이 최소일 때, (PP 프리프레그) 시트는 두께에 관계없이 층 사이의 틈을 채우기 위해 고르게 퍼져야 합니다. PP 시트가 식고 응고되면, 감소된 수지 부피로 인해 전체 보드 두께가 더 얇아집니다 .
잔류 구리 비율의 중요성
그렇다면 보드 두께가 허용 한계 아래로 떨어지지 않도록 하려면 내부 층에 얼마나 많은 구리를 깔아야 할까요? 여기서 "잔류 구리 비율"이 등장합니다. 잔여 구리 비율은 보드의 전체 표면적에 대한 내부 층의 구리 회로 패턴의 백분율을 말합니다.
잔류 구리 비율 = 현재 층의 구리 면적 / 보드의 총 면적.
다층 적층에서 PP 시트의 역할
다층 보드 적층에서는 PP 시트를 조각으로 자르고 내부 코어 보드와 다른 코어 보드 사이 또는 코어 보드와 구리 호일 사이에 놓습니다. PP의 수지는 고온 고압 하에서 녹아 코어 보드의 구리가 없는 부분을 채웁니다. 냉각 후 수지는 응고되어 코어 보드와 구리 호일을 함께 결합합니다.
낮은 잔류 구리 비율의 결과
잔류 구리 비율이 너무 낮으면 전체 보드 두께가 얇아지고, 여러 층에 걸쳐 구리가 고르지 않게 분포되어 보드가 휘어질 수 있습니다.
이것은 특히 금 손가락이 있는 보드에 매우 중요한데 , 슬롯에 제대로 맞도록 두께가 정확해야 하기 때문입니다. 보드가 얇으면 슬롯에 삽입할 때 헐거워지거나 접촉이 잘 안 될 수 있습니다.
JLCPCB 권장 사항
JLCPCB 엔지니어는 다음을 강력히 권장합니다:
1. 골드 핑거 멀티레이어 보드용
빈 공간을 구리로 덮으세요. 특히 골드 핑거 영역 근처의 내부 레이어에 구리를 덮으세요. 이렇게 하면 보드가 너무 얇아서 슬롯에 맞지 않거나 선 너비가 달라지는 등의 문제가 발생하지 않습니다.
2. 잔류 구리 비율이 25% 미만인 경우
불균일한 전기 도금으로 인해 선 폭이 일정하지 않고 보드 두께가 과도하게 편차가 생기는 것을 최소화하려면 빈 공간에 구리를 추가합니다.
골드 핑거 디자인의 일반적인 문제
안쪽과 바깥쪽 층 모두의 골든 핑거 영역에는 빈번한 삽입 및 제거로 인해 잉크가 골든 핑거 슬롯에 떨어져 접촉 불량 및 기타 기능적 문제가 발생하는 것을 방지하기 위해 열린 창이 있는지 확인하세요(즉, 각 골든 핑거 패드 사이에 솔더 마스크 브리지가 없어야 함).
모든 유형의 PCB의 경우 보드 성능에 영향을 미치지 않는 한 가능하면 빈 공간에 구리를 추가하십시오. 잔류 구리 비율이 25% 미만인 보드의 경우 구리를 추가해야 합니다. 골드 핑거 보드의 경우 구리는 골드 핑거 영역 근처의 내부 층에 적용해야 하며 외부 층에는 골드 핑거 영역에 적절히 열린 창이 있는 솔더 마스크가 있어야 합니다.
PCB 골드 핑거 디자인의 일반적인 문제
안쪽과 바깥쪽 층 모두의 골든 핑거 영역에는 빈번한 삽입 및 제거로 인해 잉크가 골든 핑거 슬롯에 떨어져 접촉 불량 및 기타 기능적 문제가 발생하는 것을 방지하기 위해 열린 창이 있는지 확인하세요(즉, 각 골든 핑거 패드 사이에 솔더 마스크 브리지가 없어야 함).
모든 유형의 PCB의 경우 보드 성능에 영향을 미치지 않는 한 가능하면 빈 공간에 구리를 추가하십시오. 잔류 구리 비율이 25% 미만인 보드의 경우 구리를 추가해야 합니다. 골드 핑거 보드의 경우 구리는 골드 핑거 영역 근처의 내부 층에 적용해야 하며 외부 층에는 골드 핑거 영역에 적절히 열린 창이 있는 솔더 마스크가 있어야 합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......