적층 비아가 HDI PCB에서 더 높은 밀도와 성능을 구현하는 방법
1 분
- 적층 비아의 이해와 첨단 PCB에서의 역할
- HDI 애플리케이션에서 적층 비아의 주요 장점
- 신뢰할 수 있는 적층 비아 구현을 위한 설계 고려 사항
- 제조상의 과제와 전문적인 해결 방안
- 적층 비아 HDI 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
- 적층 비아에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)
- 결론
핵심 요약
적층 비아(Stacked Via)는 HDI PCB에서 더 높은 라우팅 밀도와 우수한 성능을 구현하는 데 필수적인 기술입니다. 마이크로비아를 하나의 세로축에 수직으로 정렬함으로써, 흔히 비아 인 패드 설계와 결합되어, 전통적인 스태거드 비아 대비 브레이크아웃 영역을 크게 줄이고, 신호 경로를 단축하며, 기생 인덕턴스를 낮추고, 열전도성을 향상시킵니다. 정밀한 순차 적층, 비아 충전, 엄격한 설계 규칙이 요구되지만, 적층 비아는 설계자가 레이어 수를 줄이고, 신호 무결성을 향상시키며, 현대 전자 제품이 요구하는 소형화를 달성할 수 있도록 도와줍니다.
최신 스마트폰이나 작은 웨어러블 기기를 열어보고, 엔지니어들이 어떻게 이렇게 작은 공간에 그토록 많은 기능을 담아냈는지 궁금하셨던 적이 있으신가요? 그 해답의 상당 부분은 고밀도 PCB 설계를 가능하게 하는 중요한 인터커넥트 기술인 적층 비아에 있습니다. 적층 비아가 없다면, 오늘날 소비자 가전, 의료 기기, 항공우주 시스템에서 나타나고 있는 소형화 추세는 완전히 멈춰버릴 것입니다. 부품 피치가 0.4mm 미만이고 10~12층 이상이 필요한 경우, 전통적인 스루홀 비아는 더 이상 이러한 요구를 따라갈 수 없습니다. 스루홀 비아는 과도한 보드 공간을 차지하고, 라우팅 경로를 우회시키며, 신호 경로를 지나치게 길게 만듭니다.
적층 비아는 여러 레이어에 걸쳐 비아를 차례로 쌓아 올림으로써 이러한 문제를 해결하며, 작고 전기적으로 효율적이며 열적으로도 더 우수한 수직 인터커넥트 컬럼을 형성합니다. 오늘은 HDI PCB의 적층 비아에 대해 알아야 할 모든 것, 즉 적층 비아가 무엇이고 왜 중요한지, 따라야 할 설계 규칙, 그리고 제조상의 어려움까지 살펴보겠습니다. 이 가이드는 첫 HDI 보드를 설계하시든 기존 HDI 보드를 개선하시든, 자신 있게 결정을 내리실 수 있도록 실질적인 도움을 드릴 것입니다.
적층 비아의 이해와 첨단 PCB에서의 역할
적층 비아란 무엇이며 스태거드 비아와 어떻게 다른가
적층 비아란 두 개 이상의 비아를 동일한 수직축 상에서 서로 직접 겹쳐 쌓아, 서로 다른 레이어 사이에 연속적인 연결을 형성하는 설계 방식입니다. 표준 HDI 스택업에서 이는 레이어 1-2의 마이크로비아가 레이어 2-3의 마이크로비아 바로 위에 위치하고, 그 위에는 더 깊은 레이어로 연결되는 매립 비아가 놓일 수 있음을 의미합니다. 그 결과 하나의 수직 인터커넥트 컬럼이 형성됩니다.
이는 인접한 레이어의 비아가 수평으로 어긋나게 배치되는 스태거드 비아와는 뚜렷한 대조를 이룹니다. 스태거드 배치에서는 비아들이 공통의 중간 패드에 연결되지만 수직으로 정렬되지는 않습니다. 계단과 엘리베이터에 비유하자면, 스태거드 비아는 보드를 계단식으로 통과하는 경로를 따르고, 적층 비아는 직선 경로를 따릅니다.
| 특징 | 적층 비아 | 스태거드 비아 |
|---|---|---|
| 정렬 방식 | 동일 축 상에서 수직 정렬 | 각 레이어마다 수평으로 어긋남 |
| 라우팅 밀도 | 높음 — 최소한의 패드 면적 | 낮음 — 어긋난 패드가 공간을 차지함 |
| 신호 경로 길이 | 더 짧고 직접적 | 수평 오프셋으로 인해 더 김 |
| 제조 복잡도 | 높음 — 정밀한 정렬 필요 | 보통 — 공차 허용 범위가 더 넓음 |
| 비용 | 순차 적층 및 충전으로 인해 더 높음 | 낮음 — 표준 HDI 공정 |
| 열 성능 | 우수한 수직 열전달 | 양호하지만 덜 직접적 |
적층 비아와 스태거드 비아 중 무엇을 선택할지는 설계 제약 조건에 따라 달라집니다. 스태거드 비아는 제조 공차가 더 여유로우며 많은 HDI 애플리케이션에 적합합니다. 하지만 최대 라우팅 밀도, 최소 기생 인덕턴스, 또는 효율적인 열 경로가 필요한 경우에는 적층 비아가 적합한 선택입니다.
고밀도 인터커넥트 설계에서 적층 비아가 필수적인 이유
현대의 HDI 설계는 예를 들어 0.4mm, 심지어 0.3mm 볼 피치와 같은 극도로 미세한 피치의 BGA 패키지 부품에 의해 좌우됩니다. 이러한 피치에서는 전통적인 비아로 이스케이프 트레이스를 라우팅할 만큼 패드 사이 공간이 충분하지 않습니다. 적층 비아는 비아를 부품 패드 안에 직접 배치하고 전도성 또는 비전도성 소재로 충전한 후 구리 도금으로 캡핑하는 비아 인 패드 설계를 가능하게 하여 이 문제를 해결합니다. 이 방식은 패드에서 인근 비아로 트레이스를 라우팅할 필요를 없애 방대한 라우팅 공간을 확보할 수 있게 해줍니다. 0.5mm 피치의 400볼 BGA의 경우, 도그본 팬아웃에서 적층 마이크로비아를 사용한 비아 인 패드 방식으로 전환하면 필요한 브레이크아웃 영역을 40~60%까지 줄일 수 있습니다.
HDI 애플리케이션에서 적층 비아의 주요 장점
라우팅 밀도 증가 및 레이어 수 감소
적층 비아의 첫 번째 장점은 라우팅 밀도가 극적으로 증가한다는 것입니다. 비아가 직선 형태이며 흔히 비아 인 패드 기술과 함께 사용되므로, 비아 패드, 클리어런스, 팬아웃 트레이스가 차지했을 보드 면적을 확보할 수 있습니다.
실제 사례를 하나 들어보겠습니다. 각각 500개 이상의 핀이 0.5mm 간격으로 배치된 4개의 BGA 부품을 탑재한 12층 HDI 보드가 있다고 가정해 보겠습니다. 전통적인 도그본 팬아웃 방식의 스태거드 비아를 사용하면 신호 라우팅만으로도 12층 전체가 필요할 수 있습니다. 비아 인 패드 방식의 적층 마이크로비아로 재구성하면 10층만으로 라우팅이 가능해지거나, 확보된 레이어를 전원 및 그라운드 평면 분배에 더 생산적으로 재배치할 수 있습니다.
스택업에서 단 두 개의 레이어만 줄여도 상당한 효과를 얻을 수 있습니다:
- 보드당 소재 비용 절감
- 전체 보드 두께 감소(휴대용 기기에 매우 중요)
- 제조 시 적층 사이클 감소
- 드릴링 및 도금 공정 감소
- 항공우주 및 웨어러블 애플리케이션을 위한 경량화
향상된 신호 무결성과 짧아진 신호 경로
적층 비아는 고속 디지털 및 RF 설계에서 수치로 확인 가능한 신호 무결성 이점을 제공합니다. 보드를 관통하는 직선 수직 경로는 비아 스터브의 전체 길이를 줄이고, 스태거드 비아에서 발생하는 레이어 간 수평 트레이스 구간을 없애줍니다. 1GHz를 초과하는 주파수에서는 비아 전이부의 전기적 기생 성분이 중요한 문제가 됩니다. 적절히 설계된 안티패드를 가진 적층 비아 설계는 일반적으로 스태거드 설계보다 낮은 기생 인덕턴스(0.2~0.5nH 범위)를 가집니다. 이는 임피던스 연속성 향상과 레이어 간 깔끔한 신호 전이로 이어집니다.
주요 신호 무결성 이점은 다음과 같습니다:
- 비아 스터브 효과 감소: 적층 마이크로비아는 필요한 레이어만 연결하여 스루홀 비아의 긴 스터브를 방지합니다
- 낮은 기생 인덕턴스: 직접적인 수직 경로가 루프 면적과 인덕턴스를 최소화합니다
- 향상된 리턴 경로 연속성: 컴팩트한 비아 구조 덕분에 인근에 리턴 경로 비아를 배치하기가 더 쉬워집니다
- 향상된 서멀 비아 성능: 적층 서멀 비아는 부품 패드에서 내부 또는 외부 구리 평면까지 효율적인 열 컬럼을 형성합니다
신뢰할 수 있는 적층 비아 구현을 위한 설계 고려 사항
종횡비 한계 및 비아 적층 규칙
비아의 종횡비, 즉 비아 깊이와 직경의 비율은 적층 비아 설계에서 가장 중요한 파라미터 중 하나입니다. 기계적으로 드릴링된 비아의 경우, 표준 공정에서는 일반적으로 최대 10:1의 비율이 적용되며, 더 발전된 제조 공정에서는 최대 12:1까지 가능합니다. HDI 스택업의 레이저 드릴링 마이크로비아는 일반적으로 최대 종횡비가 약 0.8:1~1:1이며, 직경은 75-150 um입니다.
신뢰할 수 있는 적층 비아 구현을 위해 고려해야 할 주요 설계 가이드라인은 다음과 같습니다:
- 적층 전 충전: 스택 내 개별 마이크로비아는 (구리, 전도성 페이스트, 또는 비전도성 에폭시로) 충전 및 평탄화된 후 다음 비아가 그 위에 드릴링됩니다. 충전되지 않은 비아를 스택에 추가하면 홀이 발생하며, 이는 열 부하 하에서 크랙으로 이어집니다.
- 스택 높이 제한: 대부분의 제조업체는 한 컬럼에 최대 3-4개의 마이크로비아를 적층할 것을 권장합니다. 이를 초과하면 누적된 정렬 공차와 열 응력을 제어하기가 어려워집니다.
- 적절한 캡처 패드 선택: 캡처 패드와 타겟 패드 크기는 레이어 간 정합 오차를 고려해야 합니다. 일반적인 마이크로비아 캡처 패드의 크기는 직경 250-350 um이며, 비아는 100-150 um입니다.
- 비아 충전재 종류 선택: 전도성 충전재(구리 - 열적·전기적으로 최상)나 비전도성 충전재(에폭시 - 더 저렴하며 신호용 비아 충전에 충분) 중에서 선택하십시오.
- IPC-2226 표준 준수: IPC-2226(HDI 인쇄 회로 기판 섹션별 설계 표준)은 적층 비아 설계를 포함한 마이크로비아 설계에 대한 규격을 제공합니다. 이 표준은 비아 구성에 따라 HDI 빌드업을 Type I~VI로 분류합니다.
- 제조업체와 사전 확인: 적층 비아 제작 역량은 제조업체마다 크게 다릅니다. 설계를 확정하기 전에 종횡비 한계, 최소 비아 직경, 최대 적층 개수, 충전 옵션을 확인하시기 바랍니다.
레이어 스택업 및 열 관리와의 통합
적층 비아는 독립적인 요소가 아니라 전체 레이어 스택업 전략의 일부여야 합니다. 스택업은 유전체 두께를 결정하며, 이는 마이크로비아 깊이와 그에 따른 종횡비에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적인 HDI 스택업은 1+N+1 또는 2+N+2 형태이며, 여기서 숫자는 각 면의 순차 빌드업 레이어 수를, N은 코어의 레이어 수를 의미합니다. 또 다른 예로, 2+4+2 스택업은 4층 코어 양쪽에 각각 2개의 빌드업 레이어를 가지며, 총 8개 레이어로 구성되고 2단계 적층 마이크로비아가 가능합니다.
| 스택업 유형 | 총 레이어 수 | 마이크로비아 적층 단계 | 일반적인 응용 분야 |
|---|---|---|---|
| 1+N+1 | 4-8 | 1단계(단일 마이크로비아) | 모바일 기기, IoT 모듈 |
| 2+N+2 | 6-12 | 2단계(2개 적층 마이크로비아) | 스마트폰, 네트워킹 장비 |
| 3+N+3 | 10-16 | 3단계(3개 적층 마이크로비아) | 고성능 프로세서, FPGA 보드 |
| 애니레이어 HDI | 8-20+ | 모든 레이어 상호 연결 | 첨단 SiP, 군사/항공우주 |
적층 비아는 특히 전력 부품 아래에 배치되는 서멀 비아 배열로서 열 관리에 매우 유용합니다. 최상단 레이어의 서멀 패드에서 최하단 레이어의 그라운드 평면 또는 히트싱크까지 직접 연결되도록 비아를 배열하면 매우 효율적인 열 경로가 형성됩니다. 적절한 비아 밀도와 충전 품질을 갖추면, 구리로 충전된 적층 비아 배열의 열전도율은 최대 100-200 W/mK에 이를 수 있으며, 이는 주변 FR4 소재의 0.3 W/mK보다 훨씬 높은 수치입니다.
제조상의 과제와 전문적인 해결 방안
적층 구조를 위한 정밀 정렬 및 도금
레이어 간 정합은 적층 비아 제조에서 가장 큰 과제입니다. 마이크로비아를 적층할 때, 비아는 그 아래 비아의 충전 및 평탄화된 패드 위에 정확히 위치해야 합니다. 정렬이 완벽하지 않으면 비아가 타겟 패드에서 부분적으로 벗어날 수 있으며, 이는 열 사이클 과정에서 파손되는 취약한 접합부를 형성합니다. 일반적인 HDI 제조의 정합 공차는 레이어당 ±25-50 um입니다. 이러한 공차는 3개의 마이크로비아를 적층할 경우 누적됩니다. 고급 제조업체들은 광학 정렬, 각 레이어의 피듀셜 마킹, X선 검사를 활용하여 정렬이 허용 범위 내에 있도록 보장합니다.
순차적인 도금 및 충전 공정은 일반적으로 다음 단계를 따릅니다:
- UV 또는 CO2 레이저로 마이크로비아 드릴링
- 비아 홀 디스미어 및 세정
- 무전해 구리 시드 레이어 증착
- 비아 충전을 위한 전해 구리 도금
- 표면 평탄화(기계적 연마 또는 화학적-기계적 평탄화)
- 충전 품질 검사 및 검증
- 다음 빌드업 레이어 적층 후 반복
적층 비아 HDI 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
복잡한 비아 적층을 위한 첨단 HDI 제조 역량
JLCPCB는 적층 마이크로비아를 포함한 고급 비아 구성을 지원하기 위해 HDI 제조 장비와 공정에 대대적으로 투자해 왔습니다. 생산 라인은 적층 비아가 요구하는 정밀한 정렬과 충전 품질을 갖춘 1+N+1, 2+N+2 및 그 이상의 HDI 스택업을 처리할 수 있습니다. 레이저 드릴링 시스템은 최소 75 um까지의 마이크로비아 직경을 지원하며, 전도성 구리 충전과 비전도성 에폭시 충전 공정 모두 신뢰할 수 있는 적층에 필요한 엄격한 평탄화 공차를 충족하도록 검증되어 있습니다. 컴팩트한 IoT 모듈을 위한 단순한 2단계 스택이든, FPGA 캐리어 보드를 위한 복잡한 다단계 스택이든, JLCPCB의 역량은 이러한 범위를 모두 아우릅니다.
DFM 지원 및 고수율 제조
적층 비아 설계 작업에서 가장 가치 있는 부분 중 하나는 JLCPCB의 제조 용이성 설계(DFM) 검토 프로세스입니다. 거버 파일을 업로드하시면, 생산을 시작하기 전에 엔지니어링 팀이 비아 설정, 종횡비, 패드 크기, 스택업 호환성을 검증합니다. 이러한 초기 DFM 검사를 통해 권장 종횡비를 초과하는 지나치게 큰 마이크로비아, 신뢰성 있는 정합이 어려울 만큼 작은 캡처 패드, 또는 제작 노트에 명확히 정의되지 않은 충전 요구 사항 등의 문제를 조기에 발견할 수 있습니다. 이러한 문제는 생산 전에 미리 파악하는 것이 시간, 비용, 불필요한 어려움을 줄이는 데 더 유리합니다.
품질 관리 프로세스는 다음을 포함합니다:
- 각 빌드업 레이어에서의 자동 광학 검사(AOI)
- 비아 충전 품질 및 정렬 검증을 위한 X선 검사
- IPC-6012 표준에 따른 쿠폰 샘플 단면 분석
- 완성된 보드에 대한 전기적 테스트(플라잉 프로브 또는 지그 기반)
적층 비아에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 적층 비아란 PCB 설계에서 무엇을 의미하나요?
적층 비아는 두 개 이상의 비아가 동일한 수직축을 따라 서로 바로 위에 배치되는 구성을 말합니다. 각 비아는 인접한 레이어를 연결하며, 이를 적층함으로써 여러 레이어에 걸친 연속적인 수직 인터커넥트를 만들 수 있습니다. 다음 비아를 그 위에 드릴링하기 전에 반드시 충전 및 평탄화 과정을 거쳐야 합니다.
Q: 적층 비아와 스태거드 비아의 차이는 무엇인가요?
적층 비아는 동일한 축 상에서 수직으로 정렬되는 반면, 스태거드 비아는 인접한 레이어에서 서로 수평으로 어긋나 있습니다. 적층 비아는 더 높은 라우팅 밀도와 더 짧은 신호 경로를 제공하지만 제조가 더 복잡합니다. 스태거드 비아는 제조가 더 쉽고 저렴하지만 더 많은 라우팅 공간을 차지합니다.
Q: 마이크로비아는 몇 단까지 적층할 수 있나요?
대부분의 제조업체는 2~4개의 마이크로비아까지는 안정적으로 적층할 수 있도록 지원합니다. 4단계를 초과하면 누적 정합 공차와 열 응력 위험이 크게 증가합니다. 이용하시는 제조업체에 지원 가능한 최대 적층 높이를 확인하시기 바랍니다.
Q: 적층 비아는 표준 비아보다 비용이 더 드나요?
네, 그렇습니다. 적층 비아는 각 단계마다 순차 적층 사이클, 레이저 드릴링, 비아 충전, 평탄화가 필요하며, 이는 모두 추가적인 공정 단계와 비용을 발생시킵니다. 다만 적층 비아를 통해 전체 레이어 수를 줄일 수 있다면, 전체 보드 비용은 비슷하거나 오히려 더 낮아질 수 있습니다.
결론
지속적인 성장
Via-in-Pad 설계 가이드: BGA 배선, 충전·캡핑 공정과 주의사항
Via-in-Pad(VIP)는 부품의 솔더 패드 안에 비아를 배치하는 PCB 설계 방식입니다. BGA처럼 패드 간격이 좁은 부품에서는 신호를 다른 층으로 곧바로 빼내 배선 공간을 확보할 수 있습니다. 하지만 열린 비아가 솔더를 빨아들이면 접합 불량이 생길 수 있어 비아 충전·평탄화·도금 캡핑을 제조 공정과 함께 검토해야 합니다. 일반 비아는 패드 밖에, Via-in-Pad는 솔더 패드 안에 배치됩니다. Via-in-Pad란 무엇인가요? 패드는 부품 단자가 납땜되는 구리 영역이고, 비아는 PCB 층 사이를 전기적으로 연결하는 구멍입니다. 전통적인 설계는 패드에서 짧은 배선을 빼낸 뒤 비아를 놓습니다. VIP는 그 연결 지점을 패드 안으로 옮겨 팬아웃 길이를 줄이고 다른 층으로 직접 연결합니다. 모든 0.8 mm 이하 BGA에 반드시 필요한 방식은 아니며 피치, 핀 배열, 층 수와 제조 가능한 선폭·간격에 따라 결정합니다. 촘촘한 BGA 팬아웃에서는 패드 안 비아가 배선 공간을 확보할 수 있습니다......
적층 비아가 HDI PCB에서 더 높은 밀도와 성능을 구현하는 방법
핵심 요약 적층 비아(Stacked Via)는 HDI PCB에서 더 높은 라우팅 밀도와 우수한 성능을 구현하는 데 필수적인 기술입니다. 마이크로비아를 하나의 세로축에 수직으로 정렬함으로써, 흔히 비아 인 패드 설계와 결합되어, 전통적인 스태거드 비아 대비 브레이크아웃 영역을 크게 줄이고, 신호 경로를 단축하며, 기생 인덕턴스를 낮추고, 열전도성을 향상시킵니다. 정밀한 순차 적층, 비아 충전, 엄격한 설계 규칙이 요구되지만, 적층 비아는 설계자가 레이어 수를 줄이고, 신호 무결성을 향상시키며, 현대 전자 제품이 요구하는 소형화를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 최신 스마트폰이나 작은 웨어러블 기기를 열어보고, 엔지니어들이 어떻게 이렇게 작은 공간에 그토록 많은 기능을 담아냈는지 궁금하셨던 적이 있으신가요? 그 해답의 상당 부분은 고밀도 PCB 설계를 가능하게 하는 중요한 인터커넥트 기술인 적층 비아에 있습니다. 적층 비아가 없다면, 오늘날 소비자 가전, 의료 기기, 항공우주 시스템에서 나타나고 있......
비아 인 패드(VIP) 기술: 첨단 PCB 제조에서의 밀도 및 신뢰성 향상
비아 인 패드(Via in Pad)는 이름 그대로, 비아를 짧은 트레이스로 옆으로 빼서 라우팅하는 대신 부품의 솔더링 패드 안에 직접 배치하는 방식입니다. 개념 자체는 단순해 보이지만, 이는 PCB 설계 철학에서 중요한 진화를 의미하며, 오늘날의 고밀도 인터커넥트(HDI) 보드에는 필수적인 요소가 되었습니다. 전통적인 PCB 설계에서는 비아를 항상 부품 패드 영역 바깥에 배치하고 짧은 팬아웃 트레이스로 연결했습니다. 이 방식은 공간이 충분할 때는 잘 작동합니다. 하지만 부품 패키지가 소형화되면서, 예를 들어 BGA 피치가 1.27mm에서 0.4mm 이하로 줄어들면서 패드 사이에 외부 비아로 이스케이프 트레이스를 라우팅할 공간이 충분하지 않게 되었습니다. PCB 비아 인 패드 기법은 팬아웃을 완전히 없애고 비아를 패드 안에 직접 배치함으로써 이 문제를 해결하며, 귀중한 라우팅 공간을 확보할 수 있게 해줍니다. 비아 인 패드 기술의 발전 과정은 HDI 제조 역량의 발전과 밀접하게 맞물려 있습니다.......
고밀도 PCB 스택업과 일반 PCB 스택업 비교
고밀도 인쇄회로기판(PCB)은 일반 PCB와는 다릅니다. 그 차이가 무엇인지 알고 계신가요? 레이어 수가 많고 트레이스 밀도가 높은 PCB를 HDI라고 합니다. HDI는 소형 프로토타입이나 취미용으로는 잘 사용되지 않고, 보다 전문적인 애플리케이션에 사용되기 때문에 흔히 접하기는 어렵습니다. 복잡한 스택업을 가진 HDI 보드의 가장 좋은 예시 중 하나로 여러분이 보셨거나 가지고 계실 수도 있는 것은 바로 PC의 마더보드입니다. 적절한 스택업을 갖춘 다층 PCB인 HDI가 등장하면서 상황이 완전히 달라집니다. 이 글에서는 HDI와 일반 PCB 보드에서 사용되는 스택업/레이어에 대해 살펴보겠습니다. 1. PCB 스택업이란 무엇인가요? PCB 스택업이란 보드의 레이어와 소재를 순서대로 배열한 것을 말합니다. 일반적으로 구리 신호 레이어, 유전체 레이어(프리프레그 및 코어), 내부 그라운드 또는 전원 평면, 기계적 두께 사양이 포함됩니다. 모든 레이어가 라우팅을 위한 것은 아니며, 일부는 보드에 더 ......
HDI PCB와 표준 PCB: 주요 차이점과 장점
인쇄회로기판(PCB)은 모든 전자 시스템의 핵심을 이루며, 다른 전자 부품과의 기계적·전기적 연결을 제공합니다. PCB는 우리가 운전하는 자동차, 우리가 여는 캡슐과 그 안에 들어가는 부품, 그리고 점점 더 독창적인 항공우주 솔루션이 적용되는 비행기와 로켓에도 사용됩니다. 사실 전통적인 PCB 보드는 수십 년간 업계 표준으로 자리 잡아 왔지만, 더 작고 빠른 제품에 대한 수요로 인해 고밀도 인터커넥트(HDI) 기술이 부상하게 되었습니다. 두 유형 모두 기본적인 기능은 동일하게 수행하지만, 복잡성, 제조 방식, 구조, 비용, 응용 분야에서 차이를 보입니다. 이번 글에서는 이러한 차이점과 잠재적 장점, 한계, 응용 분야를 살펴보겠습니다. 1. 표준 PCB란 무엇인가요? 표준 PCB는 전통적인 PCB라고도 불리며, 전자 제품용 회로기판으로 가장 널리 사용되는 선택지입니다. 일반적으로 FR-4 기판 위에 구리 트레이스를 층층이 쌓는 단순한 구조로 되어 있습니다. 회로기판의 레이어 수는 필요에 따라 달......
HDI PCB 보드의 레이어 스택업을 최적화하는 방법
다층 PCB 설계의 첨단 기술인 HDI 스택업의 도입으로, PCB 설계자들은 앞으로 점점 더 복잡하고 작은 보드를 제작할 수 있게 될 것입니다. PCB 스택업을 설계하는 첫 단계는 프로젝트의 요구 사항을 정확하게 파악하는 것입니다. 필요한 레이어 수를 결정하는 것이 첫 번째 단계이며, 이는 회로의 복잡도, 신호 밀도, 전력 분배 요구 사항, 그리고 설계에 RF 또는 고속 신호가 필요한지 여부에 따라 달라집니다. HDI PCB 제조는 1980년대 후반에 시작되었습니다. 1984년의 순차 적층(Sequential Build-up) 방식이 최초의 HDI 제조의 시작을 알렸습니다. 이후 제조업체와 설계자들은 더 좁은 공간에 더 많은 부품을 배치할 수 있는 방법을 지속적으로 모색해 왔습니다. HDI 보드는 IPC-2315 및 IPC-2226 규격에 따라 설계 및 생산됩니다. 이 글에서는 PCB 스택업이란 무엇인지, 왜 중요한지, 어떻게 선택하는지, 일반적인 스택업 구성, 그리고 HDI PCB의 임피던스......