고밀도 PCB 스택업과 일반 PCB 스택업 비교
1 분
- 1. PCB 스택업이란 무엇인가요?
- 2. PCB를 고밀도로 만드는 요소는 무엇인가요?
- 3. 일반 PCB 스택업 설명
- 4. HDI와 일반 PCB 스택업의 주요 차이점
- 5. 고밀도 PCB 스택업의 장점
- 6. 엔지니어와 학생을 위한 설계 시 고려 사항
- 결론
고밀도 인쇄회로기판(PCB)은 일반 PCB와는 다릅니다. 그 차이가 무엇인지 알고 계신가요? 레이어 수가 많고 트레이스 밀도가 높은 PCB를 HDI라고 합니다. HDI는 소형 프로토타입이나 취미용으로는 잘 사용되지 않고, 보다 전문적인 애플리케이션에 사용되기 때문에 흔히 접하기는 어렵습니다. 복잡한 스택업을 가진 HDI 보드의 가장 좋은 예시 중 하나로 여러분이 보셨거나 가지고 계실 수도 있는 것은 바로 PC의 마더보드입니다. 적절한 스택업을 갖춘 다층 PCB인 HDI가 등장하면서 상황이 완전히 달라집니다. 이 글에서는 HDI와 일반 PCB 보드에서 사용되는 스택업/레이어에 대해 살펴보겠습니다.
1. PCB 스택업이란 무엇인가요?
PCB 스택업이란 보드의 레이어와 소재를 순서대로 배열한 것을 말합니다. 일반적으로 구리 신호 레이어, 유전체 레이어(프리프레그 및 코어), 내부 그라운드 또는 전원 평면, 기계적 두께 사양이 포함됩니다. 모든 레이어가 라우팅을 위한 것은 아니며, 일부는 보드에 더 나은 신호 또는 전원 무결성을 제공하기 위한 것입니다. 스택업은 다음과 같은 요소를 결정합니다:
- 트레이스의 제어된 임피던스 특성
- 크로스토크 및 리턴 경로
- 전원 분배(평면 연속성)
- 열 성능 및 기계적 강성
- 제조 복잡도 및 비용
정확한 스택업 설계는 고속 회로, RF 시스템, 전원 분배, 열 관리에서 매우 중요합니다. 스택업 최적화가 미흡하면 일반적으로 신호 반사, EMI 문제, 열 응력, 제조 결함이 발생할 수 있습니다.
2. PCB를 고밀도로 만드는 요소는 무엇인가요?
HDI PCB는 다음과 같은 첨단 요소를 통해 라우팅 밀도를 높이고 전기적 성능을 향상시킵니다:
마이크로비아: 패드에 레이저로 드릴링되는 아주 작은 비아로, 큰 공간을 차지하지 않으면서 인접한 레이어를 연결합니다. 이러한 비아는 스루홀이 아니라 한 레이어에서 다른 레이어로 신호를 전달하기 위한 것입니다.
미세 트레이스 및 간격: 이러한 PCB 설계에서는 평균보다 좁은 트레이스 및 간격 폭을 확인할 수 있으며, 종종 4mil 미만까지 내려가기도 합니다. 여러 레이어와 프리프레그로 인해 임피던스를 그에 맞게 계산해야 하므로, 구체적인 사항은 제조업체에 문의하시기 바랍니다.
더 얇은 코어 및 프리프레그: 더 짧은 비아 종횡비와 더 나은 임피던스 제어를 가능하게 합니다. 레이어 수는 8층 보드부터 최대 24층까지 늘어날 수 있습니다. 이 정도의 레이어 수에서는 신호 저하 문제로 인해 표준 FR4가 일반적으로 사용되지 않습니다.
순차 적층: 순차적으로 적층된 스택을 통해 마이크로비아를 엇갈리게 배치할 수 있는 마이크로비아 스택 구성이 가능합니다. 또한 여러 레이어에 걸친 복잡한 구조의 라우팅을 크게 단순화합니다.
마이크로비아가 많고 공간이 절약될수록 지연 시간이 줄어들고 리턴 경로 관리가 우수해지며, 이로 인해 HDI는 스마트폰, 웨어러블, RF 모듈, 소형 컴퓨터와 같은 기기에 매우 적합합니다.
3. 일반 PCB 스택업 설명
전통적인 설계 및 제조에서 볼 수 있는 표준 PCB 스택업에는 다음이 포함됩니다:
- 보드 전체 두께를 관통하는 스루홀 비아
- 표준 제조 공차에 맞는 더 넓은 트레이스 및 간격
- 1~6층의 레이어 수(스루홀 비아를 사용하는 더 큰 보드도 이 범주에 포함됨)
- 표준 유전체 두께를 가진 FR-4 기판
이러한 보드는 매우 견고하고 경제적이며 제조업체의 지원도 탄탄합니다. 저속에서 중속의 디지털 회로, 전력 전자 장치, 다양한 산업용 애플리케이션에서 선호되는 선택지입니다.
4. HDI와 일반 PCB 스택업의 주요 차이점
| 특징\t | HDI PCB 스택업 | 일반 PCB 스택업 |
|---|---|---|
| 레이어 수 및 두께 | 더 얇은 코어로 더 높은 밀도 구현; 적층형 마이크로비아로 컴팩트한 라우팅 가능 | 레이어 수가 적고 유전체가 두꺼움; 레이어 수에 비례하여 비용 증가 |
| 비아 구조 | 마이크로비아(블라인드, 매립, 적층형)로 공간과 기생 성분 최소화 | 스루홀 비아는 더 많은 면적을 차지하고 신호 경로를 길어지게 함 |
| 신호 무결성 | 짧은 인터커넥트, 제어된 임피던스, 낮은 EMI | 많은 설계에 적합하나 긴 트레이스로 인해 반사가 발생할 수 있음 |
| 제조 복잡도 | 레이저 드릴링, 순차 적층, 마이크로비아 충전 필요 | 공정이 더 단순하며 제작 속도가 빠르고 비용이 저렴함 |
| 열/기계적 특성 | 얇은 소재로 인해 강성이 낮아짐; 열 비아를 신중하게 설계해야 함 | 두꺼운 코어로 예측 가능한 방열 특성 |
| 일반적인 응용 분야 | 모바일 기기, RF, 고속 컴퓨팅 | 산업용, 전력 전자 장치, 비용 중심 설계 |
5. 고밀도 PCB 스택업의 장점
HDI의 여러 장점 중, 고밀도 PCB 스택업이 제공하는 대표적인 이점은 소형화 가능성입니다. 이러한 장점 덕분에 높은 기능성을 유지하면서도 더 컴팩트한 기기를 개발할 수 있습니다. 또한 HDI에서는 인터커넥트와 제어된 임피던스 경로가 더 짧기 때문에 신호 무결성도 향상됩니다. 크로스토크 및 신호 반사와 같은 문제도 줄어듭니다. 마이크로비아는 밀집된 BGA(볼 그리드 어레이) 패키지 및 기타 미세 피치 부품 주변으로 라우팅할 수 있어 레이아웃 유연성도 향상시킵니다.
대부분의 실제 상황에서는 표준 PCB 스택업이, 특히 비용 측면에서 유리합니다. 표준 보드를 제작하고 테스트하는 것은 가격 면에서 다른 옵션보다 훨씬 더 비용 효율적입니다. 또한 이러한 보드는 다양한 제어 시스템 및 기타 산업용 전자 장치에 완벽하게 적합합니다.
6. 엔지니어와 학생을 위한 설계 시 고려 사항
HDI와 일반 PCB를 비교할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다:
신호 속도 및 무결성: HDI는 1GHz 이상에서 동작하거나 데이터 전송 속도가 높은 설계에 더 적합합니다.
보드 크기: 크기가 중요한 설계에서는 HDI가 선호됩니다.
열적 요구 사항: 두꺼운 구리를 사용하는 일반 PCB가 전력 소모가 큰 설계에 실제로 더 유리합니다.
비용 대 생산량: 대량 생산되는 소비자 가전에는 HDI가 적합하며, 프로토타입이나 산업용 보드에는 일반 PCB가 적합합니다.
수리 용이성: HDI 보드는 리워크(재작업)가 어려운 편이므로, 테스트 용이성을 고려하여 설계해야 합니다.
결론
고밀도 PCB 스택업과 표준 PCB 스택업 중 어느 것을 선택할지는 밀도와 성능, 비용, 제조 용이성 사이의 균형을 맞추는 문제입니다. HDI는 소형화와 신호 성능 면에서 타의 추종을 불허합니다. 반면, 일반 PCB는 다양한 용도에서 실용적이고 견고하며 경제적입니다. 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:
스마트폰 및 태블릿: BGA 및 고속 버스의 다층 라우팅을 위해 HDI에 의존합니다.
IoT 및 RF 모듈: 좁은 공간에서 짧고 임피던스가 제어된 RF 경로의 이점을 누립니다.
산업용 전자 장치: 전력 관리 및 내구성 있는 제어 시스템을 위해 계속해서 일반 스택업을 사용합니다.
학생과 엔지니어에게 매우 중요하고 유용한 점은, 보드 스택업 설계가 신호 속도, 냉각, 각종 단위, 비용 지출을 포함하여 해당 프로젝트에 맞게 맞춤화되어야 한다는 것입니다. 안정적인 성능과 실용성을 갖춘 신뢰할 수 있는 설계를 개발하기 위해서는 제조업체의 초기 의견을 반영하는 것이 중요합니다.
지속적인 성장
Via-in-Pad 설계 가이드: BGA 배선, 충전·캡핑 공정과 주의사항
Via-in-Pad(VIP)는 부품의 솔더 패드 안에 비아를 배치하는 PCB 설계 방식입니다. BGA처럼 패드 간격이 좁은 부품에서는 신호를 다른 층으로 곧바로 빼내 배선 공간을 확보할 수 있습니다. 하지만 열린 비아가 솔더를 빨아들이면 접합 불량이 생길 수 있어 비아 충전·평탄화·도금 캡핑을 제조 공정과 함께 검토해야 합니다. 일반 비아는 패드 밖에, Via-in-Pad는 솔더 패드 안에 배치됩니다. Via-in-Pad란 무엇인가요? 패드는 부품 단자가 납땜되는 구리 영역이고, 비아는 PCB 층 사이를 전기적으로 연결하는 구멍입니다. 전통적인 설계는 패드에서 짧은 배선을 빼낸 뒤 비아를 놓습니다. VIP는 그 연결 지점을 패드 안으로 옮겨 팬아웃 길이를 줄이고 다른 층으로 직접 연결합니다. 모든 0.8 mm 이하 BGA에 반드시 필요한 방식은 아니며 피치, 핀 배열, 층 수와 제조 가능한 선폭·간격에 따라 결정합니다. 촘촘한 BGA 팬아웃에서는 패드 안 비아가 배선 공간을 확보할 수 있습니다......
적층 비아가 HDI PCB에서 더 높은 밀도와 성능을 구현하는 방법
핵심 요약 적층 비아(Stacked Via)는 HDI PCB에서 더 높은 라우팅 밀도와 우수한 성능을 구현하는 데 필수적인 기술입니다. 마이크로비아를 하나의 세로축에 수직으로 정렬함으로써, 흔히 비아 인 패드 설계와 결합되어, 전통적인 스태거드 비아 대비 브레이크아웃 영역을 크게 줄이고, 신호 경로를 단축하며, 기생 인덕턴스를 낮추고, 열전도성을 향상시킵니다. 정밀한 순차 적층, 비아 충전, 엄격한 설계 규칙이 요구되지만, 적층 비아는 설계자가 레이어 수를 줄이고, 신호 무결성을 향상시키며, 현대 전자 제품이 요구하는 소형화를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 최신 스마트폰이나 작은 웨어러블 기기를 열어보고, 엔지니어들이 어떻게 이렇게 작은 공간에 그토록 많은 기능을 담아냈는지 궁금하셨던 적이 있으신가요? 그 해답의 상당 부분은 고밀도 PCB 설계를 가능하게 하는 중요한 인터커넥트 기술인 적층 비아에 있습니다. 적층 비아가 없다면, 오늘날 소비자 가전, 의료 기기, 항공우주 시스템에서 나타나고 있......
비아 인 패드(VIP) 기술: 첨단 PCB 제조에서의 밀도 및 신뢰성 향상
비아 인 패드(Via in Pad)는 이름 그대로, 비아를 짧은 트레이스로 옆으로 빼서 라우팅하는 대신 부품의 솔더링 패드 안에 직접 배치하는 방식입니다. 개념 자체는 단순해 보이지만, 이는 PCB 설계 철학에서 중요한 진화를 의미하며, 오늘날의 고밀도 인터커넥트(HDI) 보드에는 필수적인 요소가 되었습니다. 전통적인 PCB 설계에서는 비아를 항상 부품 패드 영역 바깥에 배치하고 짧은 팬아웃 트레이스로 연결했습니다. 이 방식은 공간이 충분할 때는 잘 작동합니다. 하지만 부품 패키지가 소형화되면서, 예를 들어 BGA 피치가 1.27mm에서 0.4mm 이하로 줄어들면서 패드 사이에 외부 비아로 이스케이프 트레이스를 라우팅할 공간이 충분하지 않게 되었습니다. PCB 비아 인 패드 기법은 팬아웃을 완전히 없애고 비아를 패드 안에 직접 배치함으로써 이 문제를 해결하며, 귀중한 라우팅 공간을 확보할 수 있게 해줍니다. 비아 인 패드 기술의 발전 과정은 HDI 제조 역량의 발전과 밀접하게 맞물려 있습니다.......
고밀도 PCB 스택업과 일반 PCB 스택업 비교
고밀도 인쇄회로기판(PCB)은 일반 PCB와는 다릅니다. 그 차이가 무엇인지 알고 계신가요? 레이어 수가 많고 트레이스 밀도가 높은 PCB를 HDI라고 합니다. HDI는 소형 프로토타입이나 취미용으로는 잘 사용되지 않고, 보다 전문적인 애플리케이션에 사용되기 때문에 흔히 접하기는 어렵습니다. 복잡한 스택업을 가진 HDI 보드의 가장 좋은 예시 중 하나로 여러분이 보셨거나 가지고 계실 수도 있는 것은 바로 PC의 마더보드입니다. 적절한 스택업을 갖춘 다층 PCB인 HDI가 등장하면서 상황이 완전히 달라집니다. 이 글에서는 HDI와 일반 PCB 보드에서 사용되는 스택업/레이어에 대해 살펴보겠습니다. 1. PCB 스택업이란 무엇인가요? PCB 스택업이란 보드의 레이어와 소재를 순서대로 배열한 것을 말합니다. 일반적으로 구리 신호 레이어, 유전체 레이어(프리프레그 및 코어), 내부 그라운드 또는 전원 평면, 기계적 두께 사양이 포함됩니다. 모든 레이어가 라우팅을 위한 것은 아니며, 일부는 보드에 더 ......
HDI PCB와 표준 PCB: 주요 차이점과 장점
인쇄회로기판(PCB)은 모든 전자 시스템의 핵심을 이루며, 다른 전자 부품과의 기계적·전기적 연결을 제공합니다. PCB는 우리가 운전하는 자동차, 우리가 여는 캡슐과 그 안에 들어가는 부품, 그리고 점점 더 독창적인 항공우주 솔루션이 적용되는 비행기와 로켓에도 사용됩니다. 사실 전통적인 PCB 보드는 수십 년간 업계 표준으로 자리 잡아 왔지만, 더 작고 빠른 제품에 대한 수요로 인해 고밀도 인터커넥트(HDI) 기술이 부상하게 되었습니다. 두 유형 모두 기본적인 기능은 동일하게 수행하지만, 복잡성, 제조 방식, 구조, 비용, 응용 분야에서 차이를 보입니다. 이번 글에서는 이러한 차이점과 잠재적 장점, 한계, 응용 분야를 살펴보겠습니다. 1. 표준 PCB란 무엇인가요? 표준 PCB는 전통적인 PCB라고도 불리며, 전자 제품용 회로기판으로 가장 널리 사용되는 선택지입니다. 일반적으로 FR-4 기판 위에 구리 트레이스를 층층이 쌓는 단순한 구조로 되어 있습니다. 회로기판의 레이어 수는 필요에 따라 달......
HDI PCB 보드의 레이어 스택업을 최적화하는 방법
다층 PCB 설계의 첨단 기술인 HDI 스택업의 도입으로, PCB 설계자들은 앞으로 점점 더 복잡하고 작은 보드를 제작할 수 있게 될 것입니다. PCB 스택업을 설계하는 첫 단계는 프로젝트의 요구 사항을 정확하게 파악하는 것입니다. 필요한 레이어 수를 결정하는 것이 첫 번째 단계이며, 이는 회로의 복잡도, 신호 밀도, 전력 분배 요구 사항, 그리고 설계에 RF 또는 고속 신호가 필요한지 여부에 따라 달라집니다. HDI PCB 제조는 1980년대 후반에 시작되었습니다. 1984년의 순차 적층(Sequential Build-up) 방식이 최초의 HDI 제조의 시작을 알렸습니다. 이후 제조업체와 설계자들은 더 좁은 공간에 더 많은 부품을 배치할 수 있는 방법을 지속적으로 모색해 왔습니다. HDI 보드는 IPC-2315 및 IPC-2226 규격에 따라 설계 및 생산됩니다. 이 글에서는 PCB 스택업이란 무엇인지, 왜 중요한지, 어떻게 선택하는지, 일반적인 스택업 구성, 그리고 HDI PCB의 임피던스......