HDI PCB와 표준 PCB: 주요 차이점과 장점
1 분
- 1. 표준 PCB란 무엇인가요?
- 2. HDI PCB란 무엇인가요?
- 3. 표준 PCB와 HDI PCB의 주요 차이점
- 4. HDI PCB의 장점
- 5. HDI PCB의 과제
- 6. 표준 PCB 대신 HDI PCB를 선택해야 하는 경우
- 결론
인쇄회로기판(PCB)은 모든 전자 시스템의 핵심을 이루며, 다른 전자 부품과의 기계적·전기적 연결을 제공합니다. PCB는 우리가 운전하는 자동차, 우리가 여는 캡슐과 그 안에 들어가는 부품, 그리고 점점 더 독창적인 항공우주 솔루션이 적용되는 비행기와 로켓에도 사용됩니다. 사실 전통적인 PCB 보드는 수십 년간 업계 표준으로 자리 잡아 왔지만, 더 작고 빠른 제품에 대한 수요로 인해 고밀도 인터커넥트(HDI) 기술이 부상하게 되었습니다. 두 유형 모두 기본적인 기능은 동일하게 수행하지만, 복잡성, 제조 방식, 구조, 비용, 응용 분야에서 차이를 보입니다. 이번 글에서는 이러한 차이점과 잠재적 장점, 한계, 응용 분야를 살펴보겠습니다.
1. 표준 PCB란 무엇인가요?
표준 PCB는 전통적인 PCB라고도 불리며, 전자 제품용 회로기판으로 가장 널리 사용되는 선택지입니다. 일반적으로 FR-4 기판 위에 구리 트레이스를 층층이 쌓는 단순한 구조로 되어 있습니다. 회로기판의 레이어 수는 필요에 따라 달라지며, 대부분의 보드는 보통 1층에서 8층 사이입니다. 단면 구성과 다층 구성 모두 흔히 볼 수 있으며, 특정 상황에서는 최대 12층까지 사용되기도 합니다!
이러한 보드는 서로 다른 레이어를 연결하기 위해 스루홀 비아를 사용하며, 더 복잡한 HDI 설계보다 트레이스 폭과 간격이 넓습니다. 단순한 구조로 되어 있어 부품 수가 적고 신호 밀도가 낮은 회로에 적합합니다.
표준 PCB의 주요 장점은 낮은 생산 비용, 빠른 납기, 그리고 확립된 공정 표준에 따른 입증된 신뢰성입니다. 비용과 성능이 중요한 고려 사항인 소비재, 산업용 컨트롤러, 자동차 서브시스템, LED 조명, 보급형 PC, 가정용 전자제품, 완구 등에 널리 사용됩니다.
2. HDI PCB란 무엇인가요?
HDI PCB는 컴팩트한 레이아웃 안에 최대한 많은 기능을 통합할 수 있도록 설계됩니다. HDI PCB는 오늘날 전자 시스템의 근간이라 할 수 있습니다. HDI 기술은 회로기판 품질을 크게 향상시킵니다. 슬림하고 소형화된 설계 덕분에 놀랍게도 6층에서 20층, 혹은 그 이상까지도 구현할 수 있습니다. 이는 낡은 스루홀 방식을 마이크로비아, 블라인드 비아, 매립 비아로 정교하게 대체함으로써 가능해집니다. 이러한 첨단 기술을 통해 더욱 정확한 부품 배치가 가능해지는 동시에 신호 라우팅 효율성도 높아집니다.
HDI 보드는 일반적으로 75µm 미만의 좁은 트레이스 폭과 촘촘한 간격이 특징이며, 이를 통해 더 높은 회로 밀도와 향상된 성능을 구현할 수 있습니다. 고성능 FR-4나 Rogers 라미네이트와 같은 첨단 소재로 제작되며, 유전 특성을 최적화하여 고주파 및 고속 애플리케이션에서 신호 무결성을 보장합니다. 이러한 애플리케이션에서는 커넥터 선택 또한 매우 중요해집니다.
그 장점은 명확합니다. 인터커넥트 길이가 짧아지고, 신호 손실이 줄어들며, 설계 유연성이 향상됩니다. 태블릿과 스마트폰부터 의료 기기, 자동차, 항공우주 장비에 이르기까지, HDI PCB는 전기적 성능이나 신뢰성을 희생하지 않으면서도 소형화를 가능하게 합니다.
3. 표준 PCB와 HDI PCB의 주요 차이점
4. HDI PCB의 장점
HDI PCB가 전통적인 설계 대비 우수한 성능을 발휘하는 주된 방식은 소형화와 전기적 성능 향상입니다. 얇은 유전체 코어와 다중 빌드업 레이어를 활용함으로써, 더 작은 면적에 더 많은 회로와 부품을 통합할 수 있습니다. 레이저 드릴링 마이크로비아를 통한 효과적인 3D 연결 덕분에 수동 부품을 보드 구조 내부에 매립하는 것도 가능합니다.
HDI 기술은 정확한 임피던스 제어를 보장하며, 고속 디지털 및 무선 주파수 시스템에서 신호 무결성을 유지합니다. 얇은 유전체 레이어 내의 임베디드 커패시턴스, 정밀한 정렬, 더 작은 트레이스 치수는 주파수 응답을 개선하고 노이즈를 낮추는 데 도움이 됩니다. 이러한 보드는 표준 PCB로는 설계 요구 사항을 충족할 수 없는 영역에서 신뢰할 수 있는 통합과 성능을 구현합니다.
5. HDI PCB의 과제
HDI PCB는 많은 장점을 제공하지만, 표준 보드에 비해 몇 가지 과제도 안고 있습니다. 레이저 드릴링과 레이어 빌드업 같은 고급 기법이 필요하여 생산 공정이 더 복잡해집니다. 전용 장비와 엄격한 공정 관리가 필요한 만큼 전체 제조 비용도 상승합니다.
또 다른 한계는 열 관리입니다. 얇은 유전체 레이어 내에서 트레이스와 부품이 밀집되어 공기 흐름이 제한되고 방열 효과가 저하되므로, 적절한 냉각 기술이 필요합니다. 엔지니어는 고밀도 인터커넥트를 세심하게 다뤄야 하며, 사소한 간섭만으로도 성능이 저하될 수 있는 고속 회로에서 신호 무결성과 전원 무결성을 보장해야 하므로 라우팅 또한 쉽지 않습니다.
또한, HDI 생산에는 높은 정밀도의 제조 공정과 신뢰성을 위한 전문 노하우가 필요하며, 첨단 PCB 기술을 아직 도입하지 않은 공장에서는 이를 갖추지 못했을 수 있습니다.
고성능이 요구되는 미션 크리티컬 솔루션에서는 HDI 설계의 장점이 단점을 충분히 상쇄하며, 패키징 밀도 증가는 미래 설계를 위한 논리적인 해답이라 할 수 있습니다.
6. 표준 PCB 대신 HDI PCB를 선택해야 하는 경우
HDI PCB를 사용할지 표준 PCB를 사용할지는 설계 우선순위에 따라 결정됩니다. 0.5mm 미만의 미세 피치 BGA나 DDR4, PCIe, USB 3.0과 같은 고속 인터페이스를 다루는 경우에는 HDI PCB가 최선의 선택입니다. 고성능과 소형화가 핵심인 통신, 컴퓨팅, 자동차, 항공우주 산업의 첨단 기기에서는 컴팩트한 레이아웃을 지원하고 신호 무결성을 유지할 수 있는 능력 덕분에 HDI PCB가 이상적입니다.
반면, 전통적인 PCB는 저주파, 큰 치수, 낮은 비용이 허용되고 복잡도가 낮은 설계에 가장 적합합니다. 여전히 저렴하고 신뢰할 수 있으며 생산이 간단하다는 장점이 있어, 가정용 기기, 산업용 제어 시스템, 보급형 전자 제품에서 선호되는 선택지로 자리 잡고 있습니다.
결론
HDI PCB와 표준 PCB 모두 부품을 연결하는 기반 역할을 하지만, 그 성능에는 차이가 있습니다. 표준 PCB는 저비용의 까다롭지 않은 회로에서 여전히 신뢰할 수 있는 선택인 반면, HDI PCB는 소형화와 고속 성능, 우수한 통합성을 가능하게 합니다. 최종 선택은 애플리케이션의 요구 사항에 따라 달라지며, HDI는 첨단 소형 시스템에, 표준 PCB는 비용 중심의 단순한 설계에 적합합니다.JLCPCB는 빠른 납기와 경쟁력 있는 가격으로 전문적인 제조 서비스를 제공합니다.
지속적인 성장
Via-in-Pad 설계 가이드: BGA 배선, 충전·캡핑 공정과 주의사항
Via-in-Pad(VIP)는 부품의 솔더 패드 안에 비아를 배치하는 PCB 설계 방식입니다. BGA처럼 패드 간격이 좁은 부품에서는 신호를 다른 층으로 곧바로 빼내 배선 공간을 확보할 수 있습니다. 하지만 열린 비아가 솔더를 빨아들이면 접합 불량이 생길 수 있어 비아 충전·평탄화·도금 캡핑을 제조 공정과 함께 검토해야 합니다. 일반 비아는 패드 밖에, Via-in-Pad는 솔더 패드 안에 배치됩니다. Via-in-Pad란 무엇인가요? 패드는 부품 단자가 납땜되는 구리 영역이고, 비아는 PCB 층 사이를 전기적으로 연결하는 구멍입니다. 전통적인 설계는 패드에서 짧은 배선을 빼낸 뒤 비아를 놓습니다. VIP는 그 연결 지점을 패드 안으로 옮겨 팬아웃 길이를 줄이고 다른 층으로 직접 연결합니다. 모든 0.8 mm 이하 BGA에 반드시 필요한 방식은 아니며 피치, 핀 배열, 층 수와 제조 가능한 선폭·간격에 따라 결정합니다. 촘촘한 BGA 팬아웃에서는 패드 안 비아가 배선 공간을 확보할 수 있습니다......
적층 비아가 HDI PCB에서 더 높은 밀도와 성능을 구현하는 방법
핵심 요약 적층 비아(Stacked Via)는 HDI PCB에서 더 높은 라우팅 밀도와 우수한 성능을 구현하는 데 필수적인 기술입니다. 마이크로비아를 하나의 세로축에 수직으로 정렬함으로써, 흔히 비아 인 패드 설계와 결합되어, 전통적인 스태거드 비아 대비 브레이크아웃 영역을 크게 줄이고, 신호 경로를 단축하며, 기생 인덕턴스를 낮추고, 열전도성을 향상시킵니다. 정밀한 순차 적층, 비아 충전, 엄격한 설계 규칙이 요구되지만, 적층 비아는 설계자가 레이어 수를 줄이고, 신호 무결성을 향상시키며, 현대 전자 제품이 요구하는 소형화를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 최신 스마트폰이나 작은 웨어러블 기기를 열어보고, 엔지니어들이 어떻게 이렇게 작은 공간에 그토록 많은 기능을 담아냈는지 궁금하셨던 적이 있으신가요? 그 해답의 상당 부분은 고밀도 PCB 설계를 가능하게 하는 중요한 인터커넥트 기술인 적층 비아에 있습니다. 적층 비아가 없다면, 오늘날 소비자 가전, 의료 기기, 항공우주 시스템에서 나타나고 있......
비아 인 패드(VIP) 기술: 첨단 PCB 제조에서의 밀도 및 신뢰성 향상
비아 인 패드(Via in Pad)는 이름 그대로, 비아를 짧은 트레이스로 옆으로 빼서 라우팅하는 대신 부품의 솔더링 패드 안에 직접 배치하는 방식입니다. 개념 자체는 단순해 보이지만, 이는 PCB 설계 철학에서 중요한 진화를 의미하며, 오늘날의 고밀도 인터커넥트(HDI) 보드에는 필수적인 요소가 되었습니다. 전통적인 PCB 설계에서는 비아를 항상 부품 패드 영역 바깥에 배치하고 짧은 팬아웃 트레이스로 연결했습니다. 이 방식은 공간이 충분할 때는 잘 작동합니다. 하지만 부품 패키지가 소형화되면서, 예를 들어 BGA 피치가 1.27mm에서 0.4mm 이하로 줄어들면서 패드 사이에 외부 비아로 이스케이프 트레이스를 라우팅할 공간이 충분하지 않게 되었습니다. PCB 비아 인 패드 기법은 팬아웃을 완전히 없애고 비아를 패드 안에 직접 배치함으로써 이 문제를 해결하며, 귀중한 라우팅 공간을 확보할 수 있게 해줍니다. 비아 인 패드 기술의 발전 과정은 HDI 제조 역량의 발전과 밀접하게 맞물려 있습니다.......
고밀도 PCB 스택업과 일반 PCB 스택업 비교
고밀도 인쇄회로기판(PCB)은 일반 PCB와는 다릅니다. 그 차이가 무엇인지 알고 계신가요? 레이어 수가 많고 트레이스 밀도가 높은 PCB를 HDI라고 합니다. HDI는 소형 프로토타입이나 취미용으로는 잘 사용되지 않고, 보다 전문적인 애플리케이션에 사용되기 때문에 흔히 접하기는 어렵습니다. 복잡한 스택업을 가진 HDI 보드의 가장 좋은 예시 중 하나로 여러분이 보셨거나 가지고 계실 수도 있는 것은 바로 PC의 마더보드입니다. 적절한 스택업을 갖춘 다층 PCB인 HDI가 등장하면서 상황이 완전히 달라집니다. 이 글에서는 HDI와 일반 PCB 보드에서 사용되는 스택업/레이어에 대해 살펴보겠습니다. 1. PCB 스택업이란 무엇인가요? PCB 스택업이란 보드의 레이어와 소재를 순서대로 배열한 것을 말합니다. 일반적으로 구리 신호 레이어, 유전체 레이어(프리프레그 및 코어), 내부 그라운드 또는 전원 평면, 기계적 두께 사양이 포함됩니다. 모든 레이어가 라우팅을 위한 것은 아니며, 일부는 보드에 더 ......
HDI PCB와 표준 PCB: 주요 차이점과 장점
인쇄회로기판(PCB)은 모든 전자 시스템의 핵심을 이루며, 다른 전자 부품과의 기계적·전기적 연결을 제공합니다. PCB는 우리가 운전하는 자동차, 우리가 여는 캡슐과 그 안에 들어가는 부품, 그리고 점점 더 독창적인 항공우주 솔루션이 적용되는 비행기와 로켓에도 사용됩니다. 사실 전통적인 PCB 보드는 수십 년간 업계 표준으로 자리 잡아 왔지만, 더 작고 빠른 제품에 대한 수요로 인해 고밀도 인터커넥트(HDI) 기술이 부상하게 되었습니다. 두 유형 모두 기본적인 기능은 동일하게 수행하지만, 복잡성, 제조 방식, 구조, 비용, 응용 분야에서 차이를 보입니다. 이번 글에서는 이러한 차이점과 잠재적 장점, 한계, 응용 분야를 살펴보겠습니다. 1. 표준 PCB란 무엇인가요? 표준 PCB는 전통적인 PCB라고도 불리며, 전자 제품용 회로기판으로 가장 널리 사용되는 선택지입니다. 일반적으로 FR-4 기판 위에 구리 트레이스를 층층이 쌓는 단순한 구조로 되어 있습니다. 회로기판의 레이어 수는 필요에 따라 달......
HDI PCB 보드의 레이어 스택업을 최적화하는 방법
다층 PCB 설계의 첨단 기술인 HDI 스택업의 도입으로, PCB 설계자들은 앞으로 점점 더 복잡하고 작은 보드를 제작할 수 있게 될 것입니다. PCB 스택업을 설계하는 첫 단계는 프로젝트의 요구 사항을 정확하게 파악하는 것입니다. 필요한 레이어 수를 결정하는 것이 첫 번째 단계이며, 이는 회로의 복잡도, 신호 밀도, 전력 분배 요구 사항, 그리고 설계에 RF 또는 고속 신호가 필요한지 여부에 따라 달라집니다. HDI PCB 제조는 1980년대 후반에 시작되었습니다. 1984년의 순차 적층(Sequential Build-up) 방식이 최초의 HDI 제조의 시작을 알렸습니다. 이후 제조업체와 설계자들은 더 좁은 공간에 더 많은 부품을 배치할 수 있는 방법을 지속적으로 모색해 왔습니다. HDI 보드는 IPC-2315 및 IPC-2226 규격에 따라 설계 및 생산됩니다. 이 글에서는 PCB 스택업이란 무엇인지, 왜 중요한지, 어떻게 선택하는지, 일반적인 스택업 구성, 그리고 HDI PCB의 임피던스......