This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

리플로우 솔더링 프로파일: 단계, 온도 곡선, 최적화 가이드

최초 게시일 Aug 12, 2026, 업데이트 되였습니다. Aug 12, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 리플로우 솔더링 프로파일 요약
  • 리플로우 솔더링 프로파일이란 무엇인가?
  • 리플로우 솔더링 프로파일의 단계
  • 리플로우 솔더링 온도 곡선 해설
  • 최적의 리플로우 프로파일을 만드는 방법
  • 흔히 발생하는 리플로우 프로파일 문제
  • 리플로우 프로파일의 차이: 무연 솔더 대 유연 솔더
  • 리플로우 솔더링에 사용되는 장비
  • JLCPCB의 최적화된 리플로우 프로파일을 통한 고급 PCB 조립
  • 리플로우 솔더링 프로파일을 위한 모범 사례
  • 리플로우 솔더링 프로파일에 대한 자주 묻는 질문
  • 결론

표면 실장 기술(SMT)에서 열 관리는 완벽한 회로 기판과 값비싼 폐기물 더미를 가르는 경계선입니다. SMT 리플로우 프로파일의 정밀도는 모든 솔더 접합부의 기계적 강도와 전기적 신뢰성을 직접적으로 결정합니다. 온도 곡선에서 단 몇 도, 몇 초의 사소한 편차만으로도 치명적인 보드 고장, 숨겨진 보이드, 또는 열 손상 부품으로 이어질 수 있습니다.

이 가이드에서는 다음 내용을 다룹니다:

  • 리플로우 솔더링 프로파일이 무엇이며, 신뢰성 있는 SMT 조립에 왜 중요한지
  • 리플로우 온도 프로파일의 네 단계: 예열, 소크, 피크 리플로우, 제어된 냉각
  • 무연 솔더링을 위한 권장 승온 속도, 피크 온도, 액상선 이상 유지 시간(TAL)
  • PCB의 열용량, 구리 플레인, 부품 밀도가 리플로우 곡선에 미치는 영향
  • 열전대를 이용한 리플로우 프로파일 측정, 검증, 최적화의 실무적 방법
  • 보이드, 냉납, 톰스토닝, PCB 휨과 같은 흔한 리플로우 솔더링 결함
  • 안정적인 SMT 수율, 공정 반복성, 신뢰성 있는 PCBA 생산을 달성하기 위한 모범 사례

리플로우 솔더링 프로파일 요약

표준 무연 공정을 빠르게 참고할 수 있도록, 목표 경계값을 아래에 정리했습니다:

단계

일반적인 온도 범위

지속 시간 / 속도

예열

상온 ~ 150°C

승온 속도 1.0–3.0°C/초

소크

150°C–200°C

60–120초

리플로우(피크)

230°C–250°C

45–90초(액상선 이상 유지 시간)

냉각

피크 온도에서 상온까지

냉각 기울기 -2.0~-4.0°C/초

리플로우 솔더링 프로파일이란 무엇인가?

기술적으로 말하면, 이는 인쇄회로기판이 리플로우 오븐을 통과하면서 겪는, 시간에 따라 미리 정의되고 제어된 온도 값의 집합입니다. 보드가 얼마나 빠르게 가열되는지, 얼마나 오래 고온을 유지하는지, 얼마나 빠르게 냉각되는지를 정확히 규정합니다.

리플로우 프로파일이 PCB 조립에서 중요한 이유

정밀한 열 곡선은 높은 SMT 수율을 위해 반드시 필요한 요소입니다. 민감한 실리콘 다이에 대한 열충격을 방지하고, FR4 기판의 휨을 완화하며, 부품 리드와 구리 패드 사이의 적절한 금속 접합을 보장합니다. 이러한 열 제어는 원판 보드에서 신뢰성 높은 완성된 조립체로 전환되는 과정의 핵심적인 차별화 요소입니다. 이 전환 과정에 대해서는 PCBA와 PCB의 차이 가이드에서 더 자세히 확인하실 수 있습니다.

솔더 페이스트와 리플로우 프로파일의 관계

프로파일은 특정 솔더 페이스트의 금속학적 특성과 본질적으로 연결되어 있습니다. 이 곡선은 페이스트의 용제를 증발시키고, 화학적 플럭스를 활성화하여 산화막을 제거하며, 마지막으로 보드의 열 한계를 초과하지 않으면서 금속 합금을 녹이도록 설계됩니다.

리플로우 솔더링 프로파일의 단계

그림: SMT 조립의 예열, 열 소크, 리플로우, 냉각 단계에 걸친 시간 대 온도 곡선을 보여주는 리플로우 프로파일 그래프입니다.

예열 단계

예열 단계는 보드를 상온에서 약 150°C까지 안전하게 전환시킵니다. 여기서 핵심 지표는 승온 속도로, 초당 1.0–3.0°C로 엄격하게 제어되어야 합니다. 왜 그럴까요?

승온이 지나치게 급격하면 솔더 페이스트 속의 휘발성 용제가 급격히 끓어올라 페이스트가 튀는 현상(솔더 볼)과 세라믹 커패시터의 열충격을 유발합니다.

소크 단계

열 소크 단계는 보드를 일반적으로 150°C와 200°C 사이에서 60~120초 동안 열평형 상태로 유지합니다. 왜 그럴까요?

이 단계에는 두 가지 목적이 있습니다. 첫째, 용융이 시작되기 전에 무거운 인덕터와 같은 높은 열용량 부품과 0402 저항과 같은 낮은 열용량 부품이 동일한 온도에 도달하도록 보장합니다. 둘째, 플럭스의 화학 반응을 활성화하여 PCB 패드와 부품 리드 표면의 산화막을 화학적으로 제거합니다.

리플로우(피크 온도) 단계

이 단계는 솔더 합금이 액체 상태로 전환되는 구간입니다. 리플로우 솔더링 온도 프로파일이 핵심적인 액상선 이상 유지 시간(TAL) 구간에 진입합니다. 45~90초 동안 온도는 합금의 용융점보다 약 20–30°C 높은 피크 값에 도달합니다. 왜 그럴까요?

이는 패드의 완전한 웨팅을 보장하고, 구리와 솔더 사이에 견고한 금속간 화합물 층이 형성되도록 촉진합니다.

냉각 단계

냉각 단계는 초당 -2°C~-4°C의 제어된 하강 기울기를 이용해 액체 상태의 솔더를 다시 고체 상태로 되돌립니다. 왜 그럴까요? 빠르면서도 제어된 냉각은 결정립이 미세하고 기계적으로 견고한 솔더 접합을 만들어냅니다. 냉각이 너무 느리면 접합부가 거칠고 취약해집니다. 반대로 너무 빠르면(예: -6°C/초 초과) 급격한 수축으로 인해 민감한 부품에 균열이 생길 수 있습니다.

리플로우 솔더링 온도 곡선 해설

일반적인 리플로우 프로파일 그래프는 PCB가 오븐의 각 구역을 통과할 때의 온도와 시간의 관계를 보여줍니다.

무연 솔더의 일반적인 온도 범위

현대 제조 공정은 거의 전적으로 SAC305(Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5) 합금에 의존합니다. 무연 리플로우 솔더링 프로파일은 기존의 주석-납 페이스트보다 훨씬 높은 열을 필요로 합니다. SAC305의 용융점은 약 217°C이며, 이는 적절한 웨팅을 위해 오븐의 피크 온도가 240°C-250°C에 도달해야 함을 의미하여, 부품 손상 전까지의 오차 허용 범위가 줄어듭니다.

승온 속도와 열 구배

PCB 전체에 걸친 급격한 열 구배는 치명적인 결과를 초래합니다. 다층 PCB는 구리 밀도가 층마다 다릅니다. 승온 속도가 불균일하거나 너무 빠르면, 바깥층이 안쪽 층보다 더 빨리 팽창하여 구조적 층 분리나 비아 배럴 균열로 이어질 수 있습니다.

반대로 소크 구간을 통과하는 승온 속도가 너무 느리거나 온도가 너무 높으면, 플럭스 소진의 위험이 있습니다. 활성 화학 성분이 합금이 액상선에 도달하기 전에 다 타버려, 결정적인 용융 단계 직전에 금속이 재산화에 노출됩니다.

피크 온도와 액상선 이상 유지 시간

피크 온도와 TAL 선택은 금속학적 반응 속도론에 따라 결정됩니다. TAL이 90초를 넘어서는 안 되는 이유는 무엇일까요? 솔더는 단순히 구리 패드에 달라붙는 것이 아니라, 금속간 화합물(IMC), 구체적으로 Cu3Sn과 Cu6Sn5 층을 형성합니다.

건강한 IMC 층(1-3마이크론)은 기계적 결합을 위해 필요합니다. 하지만 TAL이 110초 이상으로 늘어나면 IMC 층이 지나치게 두꺼워집니다. IMC는 본질적으로 취성이 강하기 때문에, 층이 두꺼워지면 물리적 진동에 취약한 접합부가 됩니다. 또한 액상선 이상 상태가 장시간 지속되면 구리 용해 반응이 일어나, 활성이 강한 SAC 합금이 구리 배선을 솔더 매트릭스 속으로 문자 그대로 녹여버려 패드를 갉아먹습니다.

최적의 리플로우 프로파일을 만드는 방법

엔지니어링 수준의 프로파일을 개발하려면 체계적이고 절차적인 접근이 필요합니다. 다음은 새로운 PCB 조립체를 위한 프로파일을 조정하는 절차입니다:

그림: 선형 Ramp-to-Spike(RTS) 프로파일과 평탄 구간이 있는 Ramp-Soak-Spike(RSS) 프로파일의 열 곡선 차이를 보여주는 비교 그래프입니다.

1단계: 페이스트 데이터시트 확인

먼저 절대적인 열 경계값을 정의하는 것부터 시작합니다. Ramp-to-Spike(RTS) 곡선과 Ramp-Soak-Spike(RSS) 곡선 중 하나를 선택해야 합니다.

  • RTS는 열용량이 균일한 단순한 보드에 선호되며, 열 노출을 최소화합니다.
  • RSS는 복잡한 보드에서 소크 단계 동안 무거운 부품이 온도를 "따라잡을" 수 있도록 하기 위해 필수적입니다.

2단계: 피크 온도 한계 정의

BOM(자재 명세서)에서 열에 가장 민감한 부품을 파악하여, 피크 온도가 해당 부품의 최대 정격(일반적인 플라스틱 커넥터나 IC의 경우 흔히 260°C에서 10초)을 초과하지 않도록 해야 합니다.

3단계: 초기 구역 온도 설정

오븐 소프트웨어에 기준 온도를 입력합니다. SAC305를 사용하는 8구역 오븐의 경우, 초기 이론적 설정 표는 다음과 같을 수 있습니다:

구역 번호

목적

상부 온도(°C)

하부 온도(°C)

구역 1–3

예열

120 / 140 / 160

120 / 140 / 160

구역 4–5

소크

180 / 190

180 / 190

구역 6

리플로우 전

210

210

구역 7

피크 리플로우

255

255

구역 8

냉각

공랭

공랭

4단계: 컨베이어 속도 계산

오븐의 물리적 길이를 원하는 전체 프로파일 시간으로 나누면 컨베이어 속도가 결정됩니다. 오븐의 가열 구간 길이가 300cm이고 페이스트가 4분짜리 프로파일을 요구한다면, 기준 속도는 분당 75cm입니다.

5단계: 프로파일링 보드 실행

완전히 부품이 실장된 "더미" 보드에 K형 열전대를 부착합니다.

6단계: ΔT 보정 실행

프로파일러 데이터를 분석합니다. 목표는 리플로우 중 가장 뜨거운 부품과 가장 차가운 부품 사이의 온도차(ΔT)를 10°C 미만으로 유지하는 것입니다.

만약 무거운 인덕터가 230°C(너무 낮음)에서 피크를 찍는 반면 0402 저항이 255°C(너무 높음)에 도달한다면: 단순히 피크 온도를 더 높이는 대신, 소크 시간을 늘려 인덕터가 피크 구역에 진입하기 전에 더 많은 열을 흡수하도록 해야 합니다. 실제 생산 환경에서는 PCB 스택업, 구리 중량, 부품 밀도를 변경할 때마다 안정적인 프로파일을 얻기 위해 여러 차례의 프로파일링 반복이 필요한 경우가 많습니다.

흔히 발생하는 리플로우 프로파일 문제

공정 엔지니어링은 물리적 결함을 온도 오류와 직접적으로 연결하는 데 달려 있습니다.

그림: SMT 납땜 결함 — 수동 부품의 톰스토닝 현상과 BGA 패키지 아래에서 발생한 헤드인필로우 결함입니다.

톰스토닝

  • 결함: 수동 부품의 한쪽 끝이 패드에서 들려 올라가, 마치 묘비처럼 수직으로 서 있는 상태입니다.
  • 원인 및 해결책: 리플로우 단계로 진입하는 승온 속도가 너무 빠른 경우입니다. 한쪽 패드의 솔더 페이스트가 다른 쪽보다 먼저 액상선에 도달해 웨팅됩니다. 해결책: 승온 속도를 늦추거나 RSS 프로파일로 전환하여 양쪽 패드가 동시에 액상선 임계값을 넘도록 합니다.

헤드인필로우(HiP)

  • 결함: BGA의 솔더 볼이 솔더 페이스트 위에 얹혀 있지만 서로 융합되지 않아, 마치 베개 위에 머리를 얹은 듯한 모양이 됩니다.
  • 원인 및 해결책: 대개 플럭스가 조기에 소진되거나, 피크 단계에서 PCB가 동적으로 휘는 현상 때문에 발생합니다. 해결책: 플럭스 활성을 유지하기 위해 소크 시간을 줄이거나, BGA 패키지가 위로 휘어지지 않도록 피크 온도를 약간 낮춥니다.

솔더 보이드

  • 결함: 응고된 솔더 접합부 내부에 아웃개싱이 갇혀 형성된 기포로, 열 및 전기 전도성을 약화시킵니다.
  • 원인 및 해결책: 소크 단계가 불충분했던 경우입니다. 솔더 접합부 표면이 굳기 전에 플럭스 용제가 완전히 증발하지 못했습니다. 해결책: 액상선에 도달하기 전에 완전한 아웃개싱이 이루어지도록 소크 시간을 늘립니다.

부품 균열 및 PCB 휨

  • 결함: 세라믹 커패시터의 미세 균열, 또는 영구적으로 휘어진 FR4 기판입니다.
  • 원인 및 해결책: -4°C/초를 초과하는 냉각 기울기는 열충격(균열)을 유발합니다. 오븐 상부와 하부 구역 온도의 심각한 불일치는 휨을 유발합니다. 해결책: 냉각 기울기를 완만하게 하고, 상부와 하부 구역의 대류 송풍기를 균등하게 조정합니다.

리플로우 프로파일의 차이: 무연 솔더 대 유연 솔더

온도 차이

유연 솔더(Sn63/Pb37)는 183°C라는 매우 여유로운 용융점을 가지고 있어, 안전한 피크 온도를 약 210–220°C로 설정할 수 있습니다. 반면 무연 솔더(SAC305)는 217°C에서 녹기 때문에 약 240–250°C의 피크 온도가 필요합니다.

공정 조정

무연 페이스트는 더 높은 열을 필요로 하기 때문에, 공정 윈도우가 훨씬 좁아집니다. 공정 윈도우란 양호한 솔더 접합이 일관되게 만들어지는 허용 가능한 온도 및 시간 범위를 의미합니다. 무연 조립에서 좁은 공정 윈도우는 더 정밀한 오븐 제어와 잦은 프로파일 검증을 요구합니다. 성공적인 무연 용융과 표준 FR4 기판 및 플라스틱 부품 본체의 열손상 사이에는 15°C 미만의 여유밖에 없습니다.

신뢰성 고려 사항

무연 프로파일은 조립체에 막대한 열적 스트레스를 가합니다. 앞서 설명했듯이, 더 높은 온도는 구리 용해를 크게 가속화하여, 기존 주석-납 시대보다 무연 조립에서 TAL을 정밀하게 관리하는 것이 훨씬 더 중요해집니다.

리플로우 솔더링에 사용되는 장비

리플로우 오븐

산업용 제조에서는 다중 구역 강제 대류 리플로우 오븐을 사용합니다. 일부 취미 사용자들은 개조한 토스터 오븐으로 가정에서 리플로우 솔더링을 시도하기도 하지만, 이러한 오븐은 폐루프 구역 제어와 균일한 공기 분포 기능이 없어 반복 가능한 SAC305 납땜을 극히 어렵게 만듭니다.

온도 프로파일링 도구

그림: 열 프로파일링을 위해 준비된 테스트 PCB로, 캡톤 테이프로 부착된 K형 열전대가 높은 열용량 부품과 낮은 열용량 부품에 각각 연결되어 있는 모습입니다.

프로파일러는 PCB와 함께 오븐을 통과하며 데이터를 기록하는 장치입니다. 실행 가능한 데이터를 수집하기 위해 엔지니어들은 일반적으로 내열 캡톤 테이프나 열 접착제로 부착한 4~6개의 열전대를 사용합니다.

부착 위치 전략:

  • 가장 큰 열용량 부품(예: 전력 인덕터)에 프로브 1개
  • 가장 작은 열용량 부품(예: 0402 저항)에 프로브 1개
  • 열에 민감한 IC나 플라스틱 커넥터 본체에 직접 프로브 1개
  • 기판 스트레스를 측정하기 위해 노출된 FR4 지점에 프로브 1개

소프트웨어 그래프에서 이 선들이 수렴하는 지점을 확인함으로써, 엔지니어는 열 편차가 발생하는 정확한 구역을 파악할 수 있습니다.

JLCPCB의 최적화된 리플로우 프로파일을 통한 고급 PCB 조립

높은 수율의 생산을 달성하려면 혼합 SMD 최적화를 능숙하게 다뤄야 합니다. 전력 MOSFET 아래에서 거대한 방열판 역할을 하는 대형 구리 플레인이 작은 0201 수동 부품 옆에 위치하는 등, PCB에 극심한 열 불균형이 존재하는 경우 표준 프로파일은 실패합니다.

민감한 부품을 보호하면서도 무거운 열용량 부품이 액상선에 도달하도록 하려면, 엔지니어는 선택적 차폐 방법, 전용 리플로우 팔레트, 또는 국소 열 완충 기법을 사용해야 합니다. 또한 불균일한 방열을 최소화하려면 PCB 설계 단계에서 적절한 구리 밸런싱이 필수적입니다.

고급 제조업체는 질소(N2) 대류 방식을 활용해야 합니다. 리플로우 챔버에 질소를 주입하면 산소가 밀려나, 고온 산화를 사실상 제거할 수 있습니다. 이는 공정 윈도우를 크게 넓혀주어, 더 낮은 피크 온도에서도 더 나은 웨팅이 가능해지며 열에 민감한 부품을 보호할 수 있습니다.

또한 양면 리플로우를 관리하려면 엄격한 구역별 조정이 필요합니다. 이는 (첫 번째 패스에서 납땜된) 하부 면 부품들이 두 번째 패스에서 액상선을 다시 넘어 보드에서 떨어지지 않도록 하기 위함입니다.

이러한 극도의 엔지니어링 과제에 대응하기 위해, JLCPCB는 최첨단 다중 구역 산업용 질소 대류 오븐을 사용합니다. 확장된 다중 구역 프로파일링을 활용하여, 당사 엔지니어들은 열 구배를 평탄화함으로써 대형 커넥터가 인접한 초소형 부품을 태우지 않으면서도 리플로우 온도에 도달하도록 보장합니다.

산업 표준급 공정 제어를 원하는 엔지니어라면, JLCPCB의 PCB 조립 서비스를 확인해 보십시오. 견적 페이지를 통해 자동화된 생산 비용을 즉시 확인하실 수 있습니다.

리플로우 솔더링 프로파일을 위한 모범 사례

온도 프로파일 모니터링

프로파일 설정은 한 번 하고 잊어버리는 작업이 아닙니다. 엔지니어는 매 생산 교대 시작 시나 제품 생산이 바뀔 때마다, 프로파일링 전용으로 확보된 완전히 부품이 실장된 테스트 보드인 "골든 보드"를 사용해 지속적인 프로파일 검증을 수행해야 합니다.

리플로우 오븐 교정 유지

정기적인 오븐 교정 일정을 수립하십시오. 시간이 지나면서 송풍기 모터가 열화되고 발열체에 오차가 발생하여, 실제 구역 온도가 더 이상 소프트웨어 설정값과 일치하지 않을 수 있습니다.

재료 취급 절차

페이스트를 잘못 취급하면 완벽한 프로파일도 실패로 돌아갈 수 있습니다. 엄격한 페이스트 보관 절차를 준수하십시오. 사용 전까지 냉장 보관하고, 응결로 인해 플럭스에 수분이 유입되는 것을 방지하기 위해 개봉 전 자연스럽게 상온까지 완전히 해동시킵니다. 또한 오븐 내부의 기류 부족을 방지하기 위해 컨베이어 위 보드 적재 간격을 일정하게 유지하십시오.

리플로우 솔더링 프로파일에 대한 자주 묻는 질문

Q: 표준 PCB는 리플로우 오븐을 안전하게 몇 번까지 통과할 수 있습니까?

일반적으로 표준 FR4 보드는 최대 3회의 완전한 열 노출(예: 상부 면, 하부 면, 그리고 잠재적인 1회의 리워크 사이클)을 견딜 수 있습니다. 이 한계를 초과하면 FR4 기판이 심각하게 열화되고, 위험할 정도로 두꺼운 금속간 화합물(IMC) 층이 형성되어 접합부가 취약해집니다.

Q: 리플로우 프로파일을 적용하기 전에 부품을 사전 베이킹해야 합니까?

네, 부품이 습도 민감 소자(MSD)로 분류되어 있고 허용된 공장 노출 시간을 초과한 경우에는 필요합니다. 베이킹하지 않으면 예열 및 리플로우 단계에서 급격한 온도 상승으로 인해 갇혀 있던 수분이 순식간에 끓어올라 부품 패키지에 균열이 생기는데, 이를 "팝콘 현상"이라고 합니다.

Q: 일부 부품이 기존의 유연 마감 처리된 경우에도 무연 리플로우 프로파일을 사용할 수 있습니까?

전문 SMT 조립에서는 합금을 혼용하는 것을 강력히 권장하지 않습니다. 기존의 유연 부품을 250°C의 무연 피크 온도에 노출시키면 플라스틱 하우징이나 내부 다이가 쉽게 손상될 수 있습니다. 또한 혼합된 금속 조성은 용융점이 불규칙해져, 예측할 수 없고 구조적으로 취약한 솔더 접합을 만들어냅니다.

Q: PCB 기판 두께는 필요한 소크 시간에 어떤 영향을 미칩니까?

더 두꺼운 기판(예: 2.4mm 또는 3.2mm 백플레인)은 표준 1.6mm 보드에 비해 거대한 방열체처럼 작용합니다. 보드가 액상선 단계에 진입하기 전에 밀도가 높은 내부 구리 플레인이 외부 표면 패드와 열평형을 이루도록 하려면, 훨씬 더 긴 소크 단계가 필요합니다.

Q: 냉각 단계를 앞당기기 위해 외부 팬을 사용해도 됩니까?

아니요. 교정되지 않은 외부 팬을 사용해 급격한 냉각(-4°C/초 초과)을 강제하면 PCB 전체에 심각한 열충격이 발생합니다. 이러한 급격한 수축은 패드를 보드에서 떨어뜨리고, 민감한 세라믹 커패시터(MLCC)에 균열을 일으키며, 솔더 접합부 내부에 미세한 응력 균열을 만들 수 있습니다. 냉각 기울기는 반드시 오븐에 지정된 냉각 구역에 의해서만 제어되어야 합니다.

결론

리플로우 솔더링 프로파일을 능숙하게 다루는 것은 고수율 전자 제조의 초석입니다. 승온, 소크, 피크, 냉각 단계의 물리적 원리를 이해함으로써, 공정 엔지니어는 헤드인필로우부터 과도한 구리 용해에 이르는 결함들을 직접적으로 제거할 수 있습니다. 성공을 위해서는 열 곡선을 솔더 페이스트 데이터시트에 세밀하게 맞추고, 보정을 위한 프로파일링을 수행하며, PCB 고유의 열용량 분포를 고려해야 합니다.

이론을 실제 생산에 적용할 준비가 되셨다면, 최고 품질의 소재로 시작하시기 바랍니다.

SMT 공정에 필요한 신뢰성 있고 정품인 부품은 JLCPCB 부품 페이지에서 조달하시고, 최적화된 설계를 JLCPCB에서 매끄럽게 실현해 보십시오.

지속적인 성장