PCB 휨 원인과 예방법: 설계·제조 및 리플로우 해결 가이드
1 분
- PCB 휨이란?
- PCB 휨으로 발생할 수 있는 문제
- PCB 휨의 원인
- PCB 휨을 예방하는 방법
- 솔더링 과정에서 발생하는 PCB 휨의 해결 방법
- FAQ
전자 장비의 설계와 제조 과정에서 PCB(인쇄 회로 기판) 휨은 흔하지만 해결하기 까다로운 문제입니다. PCB가 휘거나 뒤틀리면 장치의 성능과 신뢰성에 영향을 줄 뿐만 아니라 연결 불량과 같은 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 PCB 휨을 예방하고 해결하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 설계 및 제조 단계에서 PCB 휨을 방지하는 데 도움이 되는 주요 방법을 살펴봅니다.
PCB 휨이란?
PCB 휨(PCB warpage)은 회로 기판이 구부러지거나 비틀리는 현상을 말하며, 보우(bow) 또는 트위스트(twist)라고도 합니다. 원래 평평해야 할 기판을 평면 위에 놓았을 때 가장자리나 중앙 부분이 들려 있는 상태입니다.
실제 생산되는 PCB는 완벽하게 평평하기보다 어느 정도의 보우 또는 트위스트가 나타날 수 있습니다. 휨은 일반적으로 IPC-TM-650 Method 2.4.22에 따라 측정하며, 원문에서는 기판 대각선 길이에 대한 최대 편차의 비율을 백분율로 계산한다고 설명합니다.
원문에서 인용한 IPC 기준에 따르면 표면 실장 부품이 적용되는 PCB의 허용 휨은 0.75%, 표면 실장 부품이 없는 PCB는 1.5%입니다. 다만 고정밀·고속 실장 공정에서는 더 엄격한 평탄도가 필요할 수 있습니다. 일부 전자 조립 업체는 0.5%, 특정 공정에서는 0.3% 수준을 요구하기도 합니다.
PCB 휨으로 발생할 수 있는 문제
SMT 부품 실장을 방해하여 집적 회로를 포함한 부품과 PCB 솔더 접합부 사이에 접촉 불량이 발생할 수 있습니다.
전자 부품을 장착하기가 어려워지고 부품 리드를 절단하는 작업에도 영향을 줄 수 있습니다.
웨이브 솔더링 공정에서는 기판이 휘면서 일부 패드가 솔더 표면에 충분히 접촉하지 못할 수 있습니다.
이러한 문제는 생산 효율을 떨어뜨릴 뿐만 아니라 장비의 성능 저하와 신뢰성 문제로 이어질 수 있습니다. 전자 장치의 안정성과 신뢰성을 확보하려면 PCB 휨을 예방하고 적절하게 관리해야 합니다.
PCB 휨의 원인
회로 기판의 무게로 인한 변형
회로 기판 자체의 무게로 인해 중앙 부분이 처지고 변형될 수 있습니다. 리플로우 오븐에서 기판의 양쪽 가장자리가 받침점 역할을 하는 경우, 무거운 부품이 실려 있거나 기판 크기가 지나치게 크면 중앙이 아래로 처지면서 휨이 발생할 수 있습니다.
V-Cut이 패널 변형에 미치는 영향
V-Cut은 넓은 패널에 홈을 형성하므로 기판 구조의 강도를 낮출 수 있습니다. 그 결과 V-Cut을 적용한 부분에서 변형이 발생하기 쉬워집니다.
PCB 적층 공정에서 발생하는 휨
PCB 압착 및 적층 과정에서 발생하는 휨은 주로 잔류 열응력, 레이어별로 고르지 않은 패턴 분포, 과도한 프리프레그 사용, 균형을 고려하지 않은 전체 두께 증가, 경화 과정에서 내부 응력을 완전히 제거하기 어려운 문제에서 비롯됩니다. JLCPCB는 이러한 문제를 줄이기 위해 기판 양쪽의 구리 분포와 코어 및 프리프레그 두께를 균형 있게 구성한 대칭 적층 구조를 권장합니다.
부적절한 보관
보관 중 기판을 무리하게 쌓거나 선반에서 충분히 지지하지 않으면 기계적 변형이 발생할 수 있습니다. 특히 얇은 기판은 이러한 영향에 더 취약합니다.
고르지 않은 구리 분포
한쪽에는 구리가 많고 반대쪽에는 적으면 표면 응력과 열 분포가 고르지 않게 됩니다. 여기에 높은 온도가 더해지면 기판이 휘거나 뒤틀릴 수 있습니다.
PCB 휨을 예방하는 방법
● 설계 최적화:
설계가 표준적인 크기와 무게 조건을 충족하도록 하고, 지나치게 크거나 무거운 구조는 피합니다.
기판 구조의 손상을 줄일 수 있도록 V-Cut을 적절하게 배치합니다. 원문에 기재된 JLCPCB 지침에 따르면 패널 크기는 최소 70×70 mm로 설계하고, 부품과 구리는 V-스코어에서 최소 1.0 mm 떨어뜨리며, V-Cut 각도는 25°로 설정하고 직선 스코어링만 적용해야 합니다.
● 소재 선택:
유리 섬유 강화 FR-4와 같은 품질이 안정적인 PCB 기판 소재를 사용하면 휨 발생 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 원문에서는 JLCPCB의 표준 FR-4 기판 두께 범위를 0.2~3.2 mm로 설명하고 있습니다. 일반적인 1.6 mm 두께는 기계적 강성과 비용의 균형을 고려할 때 널리 사용되며, 더 두꺼운 기판은 열응력이나 기계적 응력에 따른 굽힘과 휨에 더 잘 견딜 수 있습니다.
● 올바른 보관:
반제품을 보관할 때는 패널을 과도하게 쌓거나 부적절하게 지지하지 않도록 주의해야 합니다. 특히 얇은 패널은 평평한 상태로 충분히 지지해 보관해야 합니다.
● 구리 포일의 균일한 분포:
PCB 양면과 각 레이어에 구리를 균일하게 분포시켜 열전도와 소재 특성을 일정하게 유지합니다. 레이어 사이의 구리 밀도 차이가 크면 열팽창이 고르지 않게 발생할 수 있습니다. 원문에서는 적층과 리플로우 과정의 휨을 줄이기 위해 레이어별 구리 면적을 30~70% 범위에서 균형 있게 배치할 것을 권장합니다.
솔더링 과정에서 발생하는 PCB 휨의 해결 방법
1. 온도 제어: 리플로우 솔더링 과정에서 기판의 각 영역에 온도가 균일하게 전달되도록 관리합니다. 상부와 하부 대류를 균형 있게 설정하는 등 리플로우 프로파일을 최적화하거나 각 온도 구간의 설정을 조정할 수 있습니다. 솔더가 충분히 젖도록 하여 보이드 발생을 줄입니다.
2. 구조 최적화: 회로 기판의 구조 설계도 솔더링 과정의 휨에 영향을 줍니다. 기판 구조와 솔더 접합부의 위치를 조정하면 솔더링 중 발생하는 열적 영향을 줄이고 PCB 변형을 완화할 수 있습니다.
3. 회로 기판 보강: 솔더링 후 휨이 발생한 기판에는 보강 구조를 적용하는 방법을 검토할 수 있습니다. 심하게 휘는 영역의 지지 구조를 강화할 수 있습니다. 원문에서는 휜 영역에 솔더 접합부를 추가하는 방법도 제시하지만, 회로 기능과 조립 신뢰성에 영향을 줄 수 있으므로 제조업체 및 설계 담당자의 검토가 필요합니다.
4. 소재 변경: 위 방법으로 문제가 해결되지 않으면 소재 변경을 검토합니다. 열팽창계수가 더 낮은 소재를 선택하거나 표면 접합 기술을 적용하면 솔더링 과정에서 발생하는 기판 휨을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
FAQ
Q: IPC 기준에서 허용하는 최대 PCB 휨은 얼마인가요?
원문에 따르면 SMT 기판은 0.75%, 비SMT 기판은 1.5%입니다. JLCPCB는 별도 요청 시 0.5% 수준의 더 엄격한 공차에 대응할 수 있다고 설명하고 있으나, 적용 가능 여부는 주문 사양과 제조 조건에 따라 확인해야 합니다.
Q: PCB를 두껍게 설계하면 휨을 줄일 수 있나요?
일반적으로 기판이 두꺼워지면 굽힘 강성이 높아집니다. 1.6 mm는 강성과 비용의 균형 때문에 널리 사용하는 두께이며, 최대 3.2 mm의 두꺼운 기판은 열응력에 의한 굽힘에 더 잘 견딜 수 있습니다. 다만 실제 휨은 적층 구조, 구리 분포, 소재와 공정 조건에도 영향을 받습니다.
Q: V-Cut 패널화는 PCB 휨에 어떤 영향을 주나요?
V-Cut은 패널 구조를 약화시킬 수 있습니다. 원문에 제시된 JLCPCB 지침은 최소 70×70 mm의 패널 크기와 부품 및 구리에서 1.0 mm 이상의 간격을 권장합니다.
Q: 조립이 끝난 PCB가 계속 휘어 있다면 어떻게 해야 하나요?
설계의 구리 분포와 대칭 적층 구조를 다시 확인하십시오. 리플로우 과정에서는 기판 지그를 사용하거나 온도 프로파일을 최적화하여 기판 전체가 균일하게 가열되도록 해야 합니다.
지속적인 성장
PCB 휨 원인과 예방법: 설계·제조 및 리플로우 해결 가이드
전자 장비의 설계와 제조 과정에서 PCB(인쇄 회로 기판) 휨은 흔하지만 해결하기 까다로운 문제입니다. PCB가 휘거나 뒤틀리면 장치의 성능과 신뢰성에 영향을 줄 뿐만 아니라 연결 불량과 같은 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 PCB 휨을 예방하고 해결하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 설계 및 제조 단계에서 PCB 휨을 방지하는 데 도움이 되는 주요 방법을 살펴봅니다. PCB 휨이란? PCB 휨(PCB warpage)은 회로 기판이 구부러지거나 비틀리는 현상을 말하며, 보우(bow) 또는 트위스트(twist)라고도 합니다. 원래 평평해야 할 기판을 평면 위에 놓았을 때 가장자리나 중앙 부분이 들려 있는 상태입니다. 실제 생산되는 PCB는 완벽하게 평평하기보다 어느 정도의 보우 또는 트위스트가 나타날 수 있습니다. 휨은 일반적으로 IPC-TM-650 Method 2.4.22에 따라 측정하며, 원문에서는 기판 대각선 길이에 대한 최대 편차의 비율을 백분율로 계산한다고 설......
구리가 벗겨지는 것을 방지하는 방법
HASL(Hot Air Solder Leveling)은 구리 표면이 산화되는 것을 방지하고 후속 조립을 위한 양호한 납땜 표면을 제공하기 위해 노출된 구리 위에 주석 합금을 코팅하는 기술입니다. HASL의 기본 과정은 PCB 보드를 고온의 주석 액체 욕조에 잠시 담그는 것입니다. 플럭스와 고온 주석의 작용을 통해 구리-주석 합금(IMG)이 형성됩니다. 이후, 가이드 레일을 따라 보드가 들어 올려지면서 고압 가스가 비구리 영역(non-copper areas)에서 과도한 주석을 제거하고 패드의 납땜 표면을 평탄하게 만듭니다. HASL 공정은 우수한 납땜성을 제공합니다. 그러나 실제 HASL 작업 중 구리가 벗겨지는 현상이 발생할 수 있습니다. 단면 PCB에서는 주로 도금된 홀에서 발생하며, 양면 PCB에서는 좁은 환형 링을 가진 스루홀 패드, 특히 긴 슬롯 홀에서 자주 발생합니다. 이러한 구리 벗겨짐의 주요 원인은 다음과 같습니다: 1. HASL 주석 욕조의 온도인 275-300°C는 보드의 유리......
PCB 테스트 방법 : PCB 테스트 및 특성화의 종합 안내
인쇄 회로 기판(PCB)의 안정적이고 지속적인 기능성과 신뢰성을 확보하는 것이 매우 중요합니다. PCB 테스트는 제조 과정에서 핵심적인 역할을 하여 잠재적인 문제를 식별하고 비용이 많이 드는 고장을 예방합니다. 이 종합 안내에서는 엔지니어, 제조업체 및 전자 기기 애호가들을 위해 PCB를 테스트하고 특성화하는 다양한 방법을 상세히 다룹니다. PCB 테스트 방법 PCB 테스트는 디자인 및 기능의 다양한 측면을 체계적으로 확인하는 절차입니다. 다음은 PCB 테스트의 필수 단계입니다 : 육안 검사 : PCB 테스트의 첫 번째 단계는 철저한 육안 검사입니다. 이 과정에서는 납땜 오류, 부품 불량 정렬 또는 물리적 손상과 같은 눈에 보이는 결함을 확인합니다. 육안 검사를 통해 PCB의 성능과 신뢰성에 영향을 줄 수 있는 문제를 조기에 발견할 수 있습니다. 연속성 테스트 : 연속성 테스트는 PCB상의 전기 연결 상태가 제대로 유지되는지 확인하는 절차입니다. 저항을 측정하거나 전압 강하 테스트를 통해 회로......