고열 안정성을 위한 폴리이미드 PCB 소재 심층 분석
3 분
- 첨단 PCB 소재로서의 폴리이미드 이해하기
- 폴리이미드의 핵심 특성 vs 기존 FR-4 기판
- 폴리이미드 PCB의 핵심 엔지니어링 이점
- 산업별 폴리이미드 PCB의 핵심 응용 분야
- JLCPCB의 첨단 기판 가공 및 제조
- 폴리이미드 PCB에 관한 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 두 가지 형태: 크랙 없이 구부러지는 플렉시블 필름과 구조적 안정성을 갖춘 리지드 유리 라미네이트로 제공됩니다.
- 극한의 내열성: Tg가 250°C~410°C에 달해 200°C 이상의 동작 온도를 견딥니다.
- 높은 비아 신뢰성: Z축 팽창이 1.2%(50°C~260°C)에 불과해 도금 홀 크랙을 방지합니다.
- 베이킹 필수: 자체 무게의 최대 2.8%까지 수분을 흡수하므로, 박리를 피하려면 리플로우 전 베이킹이 필요합니다.
- JLCPCB 플렉스 지원: 고신뢰성 용도에 가장 적합하며, JLCPCB는 1~4층 플렉시블 폴리이미드 FPC를 지원합니다.
폴리이미드 PCB는 FR-4 가 이미 물러지는 온도에서도 계속 동작할 수 있습니다. 그래서 엔진룸, 인공위성, 시추공 굴착 장비에 쓰입니다. 대신 비용이 문제입니다. 폴리이미드 라미네이트는 일반 FR-4보다 몇 배 비쌀 수 있으므로, 용도상 열적·기계적 이점이 정말 필요한 경우에만 사용하는 것이 합리적입니다.
이 가이드에서 다루는 내용:
- 폴리이미드란 무엇이며 왜 두 가지 형태로 존재하는가
- Tg, CTE, 열분해 온도는 FR-4와 비교해 어떠한가
- 흡습 특성이 도움이 되는 경우와 문제가 되는 경우
- 어떤 산업이 비용을 지불하며, 그 대가로 무엇을 얻는가
- 현재 JLCPCB가 폴리이미드로 실제 제작할 수 있는 것

그림 1: 폴리이미드 플렉시블 회로
첨단 PCB 소재로서의 폴리이미드 이해하기
폴리이미드가 BOM(부품 목록)에 들어가는 이유는 하나입니다. 일반 라미네이트라면 망가질 온도에서도 치수와 화학적 안정성을 유지하기 때문입니다. 표준 FR-4는 140°C에서 고무처럼 물러지므로, 그보다 뜨거운 환경에는 다른 레진 골격이 필요합니다. 그 골격이 바로 폴리이미드이며, 같은 이름으로 불리는 전혀 다른 두 가지 제품으로 제공됩니다.
폴리이미드란 무엇이며 전자 분야에서의 화학적 구성은 어떠한가
폴리이미드는 방향족 사슬에 질소가 고리 형태로 결합된 이미드 고리로 이루어진 고분자입니다. 이무수물(dianhydride)과 디아민(diamine)을 반응시켜 폴리아믹산이라는 용해성 중간체를 만들고, 제조업체가 이를 다시 반응시킵니다. 이미드화는 고온에서 물을 방출하며 고리를 닫는 과정입니다. 고리가 닫히는 순간 사슬에는 약한 연결 고리가 사라집니다. 따라서 이 소재는 열가소성 수지처럼 녹일 수 없습니다.
이후 설명하는 대부분의 특성은 경화된 폴리이미드가 물러지지 않고 분해된다는 데서 비롯됩니다. 뚜렷한 녹는점을 기준으로 설계할 필요가 없습니다. 일반 에폭시에는 지방족 구간이 있어 약 400°C부터 열이 사슬을 화학적으로 끊기 쉬운 표적이 됩니다. 이러한 화학 구조는 FR-4보다 훨씬 많은 비용이 들며, 그래서 폴리이미드는 FR-4의 몇 배 가격에 판매됩니다.

그림 2: PCB 제조에 사용되는 두 가지 형태의 폴리이미드
폴리이미드에는 서로 다른 두 종류가 있으며, 가장 흔한 소재 선택 오류는 이 둘을 혼동하는 것입니다. DuPont Kapton HN은 유리가 들어 있지 않은 비강화 폴리이미드 필름입니다. 두께 12.5~125µm(0.5~5mil)의 시트로 공급됩니다. 유리 강화 폴리이미드 라미네이트는 Arlon 85N처럼 E-글래스 직물에 폴리이미드 레진을 함침한 것입니다. 둘 다 폴리이미드 PCB 소재로 불리지만, 구부릴 수 있는 것은 필름뿐입니다.
폴리이미드 기판의 주요 물리적·열적 특성
Kapton HN의 2차 전이는 360~410°C 사이에 있으며, DuPont은 이를 Kapton HN의 유리 전이 온도로 봅니다. 260°C까지는 연속 사용이, 400°C까지는 일시적인 사용이 가능합니다. 저온 쪽으로는 -269°C까지 사용할 수 있습니다. 따라서 극저온 장비와 용광로 컨트롤러를 같은 기본 소재로 만들 수 있습니다. 파단 강도 221MPa, 연신율 75%로, 25µm(1mil) 시트를 접어도 갈라지지 않고 구부러집니다.
내열성이 곧 열전도성은 아닙니다. 폴리이미드가 뛰어난 것은 그중 첫 번째뿐입니다. Kapton HN의 열전도율은 0.12W/mK, Arlon 85N은 0.20W/mK입니다. 둘 다 일반 FR-4의 0.3W/mK보다 낮습니다. 발열 부품을 폴리이미드 기판 위에 올려도 기판은 부품을 식혀 주지 못합니다. 그 열을 옮겨야 한다면 여전히 구리 면적, 서멀 비아, 또는 메탈 코어가 필요합니다.
| 특성 | 폴리이미드 필름(Kapton HN) | 리지드 폴리이미드 라미네이트(Arlon 85N) | 기판에 주는 의미 |
|---|---|---|---|
| 유리 전이 온도(Tg) | 360~410°C | 250°C | 둘 다 약 260°C의 무연 리플로우 피크에서 물러지지 않음 |
| 열분해 | 녹는점 없음, 500°C 이상에서 분해 | 387°C에서 시작, 5% 질량 손실 시 407°C | Tg가 아니라 이것이 진정한 한계 |
| 열전도율 | 0.12W/mK | 0.20W/mK | 열은 견디지만 퍼뜨리지는 못함 |
| 유전율 | 1kHz에서 3.4~3.6 | 1MHz에서 4.2 | 비강화 필름이 임피던스 기판으로 더 우수함 |
| 손실 계수 | 1kHz에서 0.002 | 1MHz에서 0.010 | FR-4보다 손실이 낮지만 RF 라미네이트 수준은 아님 |
| 흡수율 | 23°C에서 24시간 기준 2.8% | 0.27% | 필름은 리플로우 전에 반드시 베이킹해야 함 |
필름은 유리 직조가 없기 때문에 모든 전기적 특성에서 우세합니다. 그리고 정확히 같은 이유로 흡습 면에서는 크게 불리합니다. 마지막 두 행에 트레이드오프의 전부가 담겨 있습니다.
폴리이미드의 핵심 특성 vs 기존 FR-4 기판
FR-4가 기본 소재인 데는 충분한 이유가 있으며, 제작되는 기판 대부분을 감당합니다. 아래 비교는 세 가지 상황에서만 의미가 있습니다. 기판이 뜨거운 곳에서 동작해야 하거나, 혹독한 열 사이클을 겪거나, 구부러져야 하는 경우입니다. 바로 이런 조건에서 FR-4는 결국 여유가 바닥납니다.
유리 전이 온도(Tg)와 열팽창 특성
Tg는 레진이 유리 상태에서 고무 상태로 바뀌는 온도입니다. 그 아래에서는 레진이 유리 직조와 구리를 제자리에 붙잡아 둡니다. 그 위에서는 레진이 물러지고, 기판이 두께 방향으로 3~5배 더 많이 부풀어 오릅니다. 표준 FR-4는 130~140°C에서 이 선을 넘지만, 폴리이미드 라미네이트는 250°C가 되어서야 넘습니다.
도금 관통홀은 여러 장의 와셔를 관통하는 구리 리벳과 같습니다. 와셔는 라미네이트 층에 해당합니다. 가열하면 와셔가 기판에서 리벳 축 방향으로 부풀어 오릅니다. 구리는 17ppm/°C로 팽창하는 반면, Tg를 넘은 FR-4는 250~300ppm/°C로 팽창합니다. 따라서 와셔가 리벳이 늘어날 수 있는 것보다 훨씬 큰 힘을 가합니다. 배럴 벽이 얇아지고 크랙이 생겨 간헐적인 단선으로 나타납니다.

그림 3: 리벳과 와셔 적층 비유
50~260°C의 전체 조립 온도 범위에서 측정하면 Arlon 85N은 Z축으로 1.2% 팽창합니다. 일반적인 FR-4는 같은 범위에서 약 3~4% 팽창합니다. 이 차이가 다층 기판에서 폴리이미드를 쓰는 이유의 전부입니다. 리플로우를 한 번 거칠 때마다, 리워크를 한 번 할 때마다, 현장에서 열충격을 한 번 겪을 때마다 이 차이만큼 손상이 쌓입니다. 리플로우 2회에 리워크 2회를 거친 기판은 이미 260°C를 네 번 넘긴 셈입니다. 온도만이 유일한 고려 사항이라면, PCB의 Tg 선택 방법 에서 설명하듯 고Tg FR-4가 여전히 더 유리합니다.
| 파라미터 | 표준 FR-4 | 고Tg FR-4 | 폴리이미드 라미네이트 | 실무상 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Tg | 130~140°C | 170~180°C | 250°C | 레진이 고무 상태로 바뀌는 시점을 결정 |
| 열분해(5% 손실) | 약 310°C | 약 340°C | 407°C | 실제 파괴 지점을 결정 |
| Z축 팽창, 50~260°C | 3~4% | 2.8~3.5% | 1.2% | 도금 홀의 배럴 크랙을 좌우 |
| 연속 동작 한계 | 약 105°C | 약 130°C | 200°C 이상 | 기판이 사용 환경을 견딜 수 있는지 결정 |
| 상대적 소재 비용 | 기준 | 기준보다 약간 높음 | 기준의 몇 배 | 프로젝트가 감당할 수 있는지 결정 |
유전율, 손실 탄젠트, 흡습률
리지드 폴리이미드 라미네이트는 1MHz에서 Dk 4.2, Df 0.010입니다. 유전율은 FR-4와 같은 수준이지만 손실 면에서는 확실히 앞섭니다. FR-4는 같은 범위에서 보통 Df 0.017~0.025이므로, 폴리이미드는 유전 손실을 대략 절반으로 줄입니다. 에지가 빠른 디지털 기판에는 도움이 됩니다. 하지만 Df 0.0027인 RO4003C 같은 전용 RF 라미네이트에는 한참 못 미칩니다.
비강화 필름은 유리 직조가 없기 때문에 두 항목 모두 더 우수합니다. Kapton HN은 1kHz에서 Dk 3.4~3.6, Df 0.002입니다. JLCPCB의 플렉스 임피던스 계산기는 폴리이미드 적층 구조에 유전율 3.3을 사용합니다. 직조를 없애면 섬유 직조 스큐(fiber weave skew)도 사라집니다. 이 스큐는 약 5Gbps를 넘는 FR-4 차동 페어에서 실제 문제가 됩니다. 따라서 플렉스 테일 위의 LVDS나 MIPI 페어는 직조 라미네이트 위의 같은 페어보다 제어하기 쉽습니다.

그림 4: 진짜 약점은 수분
수분은 폴리이미드가 우위를 내주는 부분입니다. Kapton HN은 23°C에서 24시간 후 자체 무게의 2.8%만큼 수분을 흡수합니다. 상대습도 50%의 평형 상태에서도 약 1.8%를 머금고 있습니다. FR-4는 0.1~0.2%, Arlon 85N 라미네이트는 0.27%를 흡수하므로, 맨 필름은 약 10배나 수분을 많이 빨아들입니다. 물의 유전율은 78입니다. 즉 흡수된 수분은 Dk와 Df를 모두 높여, 임피던스 제어 라인을 조용히 목표값에서 벗어나게 만듭니다.
폴리이미드 PCB의 핵심 엔지니어링 이점
극한 동작 온도와 열충격에 대한 뛰어난 내성
기판을 고온에서 연속으로 운용하면 Tg보다 열분해 온도가 더 중요해집니다. Arlon 85N은 387°C에서 질량이 줄기 시작해 407°C에서 5% 질량 손실에 이르는 반면, 일반적인 FR-4는 310~350°C 사이에서 같은 지점에 도달합니다. 폴리이미드는 이 60~90도의 여유 덕분에 노화되지 않고 200°C에서 무기한 유지될 수 있습니다. 레진 노화는 누적되므로, 150°C에 수년간 노출된 기판은 서서히 익어 가는 셈입니다.
열충격은 지속적인 열과는 별개의 시험이며, 접합부를 파손시키는 것은 바로 이 열충격입니다. IPC-TM-650 2.6.7 방법은 기판을 극단적인 온도 사이에서 순환시킵니다. 그러면 구리와 레진의 팽창 불일치가 빠르게 손상을 입힙니다. 폴리이미드는 Z축 팽창이 낮아 사이클마다 배럴 벽에 쌓이는 변형이 적습니다. 그래서 나중에 아무도 정비할 수 없는 장비에서 폴리이미드가 주로 쓰입니다. 시추공 검층 장비는 175~200°C에서, 엔진 제어 장치(ECU)는 150°C에서 동작합니다. 둘 다 FR-4가 오래 견딜 수 있는 범위를 훨씬 넘어섭니다.
뛰어난 기계적 내구성과 내화학성
폴리이미드 필름은 단순히 열에 강한 것이 아니라 실제로 질깁니다. Kapton HN은 221MPa, 연신율 75%에서 파단되므로, 얇은 시트가 찢어지기 전에 눈에 띄게 늘어납니다. 커버레이로 보호된 플렉스 회로는 20만 회 이상의 동적 굽힘 사이클을 견디는 것으로 평가됩니다. 단, 이 수치는 구리가 전해 동박이 아닌 압연 동박일 때만 유효합니다. 그래서 플렉스 테일은 리지드 기판이라면 몇 주 만에 갈라질 노트북 힌지나 폴더블 폰에서도 살아남습니다.
내화학성은 내열 성능을 부여하는 것과 같은 방향족 골격에서 나옵니다. 연료, 유압유, 그리스, 대부분의 유기 용제는 경화된 폴리이미드에 영향을 주지 않습니다. 그래서 엔진룸과 공작기계 인클로저에서도 견딥니다. 예외는 강알칼리로, 진한 염기가 이미드 고리를 가수분해해 사슬을 끊기 때문입니다. 121~134°C의 반복적인 스팀 오토클레이브 멸균도 같은 방식으로 폴리이미드를 손상시킵니다. 따라서 수백 번 멸균하는 의료용 어셈블리에는 폴리이미드 위에 컨포멀 코팅이 필요합니다.
산업별 폴리이미드 PCB의 핵심 응용 분야
폴리이미드는 고장 난 기판을 교체하는 것이 불가능하거나, 비싸거나, 위험한 곳이라면 어디에나 쓰입니다. 아래 산업들은 바로 그 제약 하나를 공유합니다. 그 외에는 공통점이 거의 없습니다.

그림 5: 폴리이미드가 비용만큼 제값을 하는 곳
항공우주, 자동차, 산업 제어 분야의 고온 환경
인공위성은 두 가지 가혹한 조건을 겪으며, 폴리이미드는 두 가지 모두에 대응합니다. 저궤도(LEO) 위성은 약 90분마다 지구를 한 바퀴 돕니다. 따라서 15년 임무 동안 하네스는 약 87,000회의 열 사이클을 겪습니다. 여기에 진공 아웃가싱 제한까지 더해지면, 이를 통과하는 소재는 거의 없습니다.
엔진룸이 소형화되면서 차량용 전자 장치가 같은 공간을 차지하게 되었습니다. 가장 가혹한 주위 온도 등급은 AEC-Q100 Grade 0으로, -40~+150°C입니다. 여기에는 변속기 장착형 컨트롤러와 배기 장치 근처에 고정되는 모든 장치가 포함됩니다. FR-4도 이 조건을 버티기는 하지만, 레진이 노화되고 Tg가 낮아집니다. 그러면 배럴 중 하나가 끊어질 때까지 도금 배럴에 사이클 손상이 누적됩니다. 폴리이미드는 그렇지 않으며, 이제는 엔진 장착형 센싱의 표준이 되었습니다.
산업 제어 분야도 훨씬 덜 화려한 이유로 기판에 같은 요구를 합니다. 온도는 그만큼 높지만, 예산은 그렇지 않은 경우가 많습니다.
- 시추공 굴착 및 검층 장비는 열에 더해 강한 진동까지 받으며 175~200°C에서 며칠씩 동작합니다.
- 용광로 및 가마 컨트롤러는 공정과 매우 가까이 있어 기판 자체가 200°C를 유지합니다.
- 용접 및 유도 가열 장비는 높은 주위 온도와 강한 전자기장이 함께 작용합니다.
- 항공기 엔진 센싱은 비행 중 정비할 수 없는 상태에서 열과 진동을 동시에 받습니다.
고신뢰성 방위 산업 및 의료용 센싱 전자 장치
방위 산업용 하드웨어는 열적 이유만큼이나 인증상의 이유로 폴리이미드를 사용합니다. 군용 플렉시블 인쇄 배선은 오랫동안 MIL-P-50884를 기준으로 제작되었습니다. 현재는 다운타임이 허용되지 않는 장비를 위한 등급인 IPC-6013 Class 3 인증을 받습니다. Class 3는 애뉼러 링, 도금 두께, 열응력 요건을 더 엄격하게 규정합니다. 따라서 시험 중 변형이 적은 기판일수록 이러한 한계를 훨씬 쉽게 지킬 수 있습니다. 레이더 어레이, 항공전자 백플레인, 탐색기 헤드는 모두 폴리이미드를 사용합니다.
의료용 전자 장치가 폴리이미드 필름으로 넘어가는 이유는 작은 굽힘 반경 때문입니다. 25µm(1mil) 기판은 구리에 크랙 없이 거의 1mm(40mil) 굽힘 반경까지 접을 수 있어, 센서 어레이를 카테터 안으로 넣을 수 있습니다. 이 필름은 에틸렌옥사이드 멸균과 감마선 멸균에서도 치수가 변하지 않습니다. 보청기, 초음파 프로브, 내시경 카메라 어셈블리, 이식형 리드의 기반이 됩니다.
| 환경 | 기판 최고 온도 | 권장 기판 소재 | 선택 이유 |
|---|---|---|---|
| 소비자용, 사무용, 실내 장비 | 105°C 미만 | 표준 FR-4 | Tg에 근접할 일이 없는 가장 저렴한 선택지 |
| 고밀도 다층, 전원 공급 장치, LED 드라이버 | 105~130°C | 고Tg FR-4 | 추가 Tg 여유가 리워크 과정에서 배럴을 보호 |
| 차량 엔진룸, 산업 제어 | 130~175°C | 폴리이미드 라미네이트 또는 폴리이미드 플렉스 | 이 온도에서는 FR-4 레진이 눈에 띄게 노화됨 |
| 시추공, 항공우주, 용광로 제어 | 175~250°C | 폴리이미드 | 열분해까지 여유가 남아 있는 유일한 기판 소재 |
| 사용 중 구부러지는 모든 용도 | 위의 모든 범위 | 폴리이미드 필름 플렉스 | 유리 강화 라미네이트는 구부리면 갈라짐 |
JLCPCB의 첨단 기판 가공 및 제조
JLCPCB에서 폴리이미드는 리지드 기판이 아니라 플렉시블 회로를 의미합니다. 이 서비스는 폴리이미드 필름을 FPC의 기본 유전체로 사용하는 방식으로 구성되어 있습니다. 작성 시점 기준으로 리지드 폴리이미드 라미네이트는 제공 품목에 없으며, 리지드-플렉스도 제공하지 않습니다. 따라서 리지드 폴리이미드가 정말 필요한 설계는 전문 제조업체에 맡겨야 합니다. 아래 내용은 실제로 운영되는 플렉시블 폴리이미드 공정을 설명합니다.
정밀 적층과 고온 소재 취급 역량
기본 필름은 25µm(1mil)와 50µm(2mil) 두께로 제공됩니다. 접착식과 무접착식 구조 모두 가능합니다. 무접착식은 구리를 폴리이미드에 직접 접합하므로 중간의 아크릴층이 없습니다. 아크릴은 약 105°C, 에폭시 접착제는 약 155°C가 한계입니다. 무접착 적층 구조는 300°C 이상을 견디므로, 부품이 반복적으로 구부러지거나 리플로우를 두 번 거친다면 무접착식을 선택하십시오.

그림 6: JLCPCB 폴리이미드 플렉스의 구조
폴리이미드 플렉스는 정해진 순서로 적층됩니다. 이 순서를 알면 DFM 피드백을 훨씬 쉽게 이해할 수 있습니다.
- 기본 폴리이미드 필름: 25µm(1mil) 또는 50µm(2mil)로, 동박을 지지합니다.
- 동박: 12µm(0.33oz), 18µm(0.5oz), 35µm(1oz)이며, 기판이 구부러지는 부분에는 압연 동박을 사용합니다.
- 커버레이: 진공 상태에서 적층하는 두 번째 폴리이미드 필름으로, 노란색, 검정, 흰색, 투명 중에서 선택할 수 있습니다.
- 보강판: 폴리이미드 0.1~0.25mm(4~10mil), FR-4 0.1~1.6mm(4~63mil), 스테인리스강 0.1~0.3mm(4~12mil)입니다.
- 표면 처리: HASL은 필름을 변형시키므로, 니켈 위에 금 1 또는 2마이크로인치를 입힌 ENIG를 사용합니다.
- 선택 사항인 EMI 차폐 필름: 18µm(0.7mil)로, 커버레이 위에 덮습니다.
층수는 1~4층이며, 층이 추가될 때마다 유연성이 줄어듭니다. 4층 플렉스는 움직이는 힌지보다는 고정 설치에 적합할 만큼 뻣뻣해집니다. 최소 트레이스/간격은 1oz 구리에서 0.1mm(4mil)입니다. 홀은 0.1~6.5mm(4~256mil)이며, 최대 일반 패널 크기는 234 × 490mm(9.2 × 19.3인치)입니다.
엄격한 소재 품질 검증과 신뢰할 수 있는 제조 기준
플렉스 제조는 리지드 제조와는 다른 IPC 문서 체계를 따릅니다. IPC-4204는 플렉시블 동박 적층 유전체 자체를 규정합니다. IPC-4203은 커버레이와 본딩 필름을, IPC-2223은 부문별 설계 표준을 다룹니다. 완성된 패널은 IPC-6012의 플렉스 버전인 IPC-6013을 기준으로 인증을 받습니다. 리지드용 문서 대신 이 네 가지를 참고하면 DFM 문의를 한 차례 줄일 수 있습니다.
- 커버레이 개구부를 패드에 딱 맞추는 것이 가장 흔한 실수입니다. 진공 적층 시 커버레이 정합 정밀도는 약 ±0.1~±0.15mm(4~6mil)에 불과합니다. 그래서 일부 패드가 부분적으로 덮여 납땜할 수 없게 됩니다. 모든 개구부를 한쪽당 최소 0.1mm(4mil)씩 넓히십시오.
- 굽힘 영역에 전해 동박을 지정하는 것은 적층 도면에서는 문제없어 보입니다. 하지만 전해 동박은 기둥 모양의 결정 구조여서 반복적으로 구부리면 파단됩니다. 실제로 움직이는 부분에는 모두 압연 동박을 지정하십시오.
- 리플로우 전 베이킹을 생략하면 접합부 하나가 아니라 패널 전체를 잃게 됩니다. 폴리이미드는 흡수한 수분이 증기로 바뀔 때 라미네이트에 기포를 만들 만큼 많은 물을 머금고 있습니다. 진공 포장을 개봉했다면 120°C에서 2~4시간 베이킹하십시오.
입고된 필름은 두께와 적층 무결성을 검증받습니다. 완성된 기판은 출하 전에 전기 테스트를 거칩니다. FR-4보다 수분 관리가 훨씬 중요하므로 패널은 베이킹 후 진공 포장됩니다. 주문 방법은 다른 기판과 같습니다. 거버 파일을 JLCPCB 견적 페이지에 업로드하고, 기판 유형으로 플렉시블을 선택하면 가격이 실시간으로 갱신됩니다.
폴리이미드 PCB에 관한 자주 묻는 질문
Q: 폴리이미드 PCB와 플렉시블 PCB는 같은 것입니까?
완전히 같지는 않지만, 상당 부분 겹칩니다. 거의 모든 플렉시블 PCB가 폴리이미드 필름을 기본 소재로 사용합니다. 하지만 폴리이미드는 전혀 구부러지지 않는 리지드 유리 강화 라미네이트로도 존재합니다.
Q: 폴리이미드 PCB는 연속으로 몇 도까지 견딜 수 있습니까?
리지드 폴리이미드 라미네이트는 200°C 이상에서 사용할 수 있습니다. 폴리이미드 필름은 260°C까지 견디는 것으로 평가됩니다. 두 수치 모두 부품과 솔더 합금도 그 온도를 견딜 수 있다는 전제입니다.
Q: 안전하게 그냥 폴리이미드를 쓰면 되지 않습니까?
아닙니다. 쓰지도 않을 여유를 위해 몇 배의 비용을 지불하게 되기 때문입니다. 표준 FR-4는 약 105°C 미만에서 충분합니다. 고Tg FR-4는 130°C까지 대부분의 설계를 감당합니다.
Q:JLCPCB에서 리지드 폴리이미드 PCB를 제작합니까?
아닙니다. JLCPCB에서 폴리이미드는 25µm와 50µm 기본 필름의 플렉시블 회로 소재로만 제공됩니다. 리지드-플렉스도 현재는 제공하지 않습니다.
Q: 폴리이미드 기판은 왜 납땜 전에 베이킹해야 합니까?
폴리이미드는 FR-4보다 훨씬 많은 수분을 흡수하며, 그 양은 자체 무게의 최대 2.8%에 이릅니다. 이 수분이 리플로우 오븐에서 증기로 바뀌어 기판에 기포를 만듭니다. 120°C에서 2~4시간 베이킹하면 수분을 먼저 빼낼 수 있습니다.
결론
폴리이미드는 FR-4의 상위 버전이라기보다는, 다른 질문에 대한 다른 답입니다. FR-4에 요구되는 것은 저렴하고, 단단하며, 충분한 성능입니다. 폴리이미드에 요구되는 것은 주변이 모두 뜨겁거나, 움직이거나, 손이 닿지 않는 상황에서도 치수를 유지하는 것입니다. 선택을 이렇게 바라보면 간단해집니다. 무언가가 250°C의 Tg를 요구할 때만 그 비용을 지불하면 되기 때문입니다. 많은 사람이 놓치는 특성은 수분이므로, 폴리이미드 기판은 베이킹이 필요한 기판으로 다루십시오.
플렉시블 폴리이미드는 리지드 버전보다 빠르게 확산되고 있습니다. 폴더블 디스플레이, 웨어러블 센싱, 소형화되는 차량용 모듈이 모두 같은 방향을 향하고 있습니다. 플렉스 테일 하나로 커넥터, 하네스, 고장 지점 두 곳을 한꺼번에 없앨 수 있는 경우가 많으므로 주목할 만한 흐름입니다. 다음 설계에 힌지가 있거나 FR-4가 감당할 수 없는 주위 온도가 예상된다면, JLCPCB의 폴리이미드 플렉스로 시제품을 만들어 보는 것이 실용적인 방법입니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......