초보자를 위한 기판 종류 해설
1 분
- 기판이란? 초보자가 가장 먼저 알아 두어야 할 기본
- 기판의 종류는 어떻게 분류될까?
- 대표적인 기판 종류 목록
- 층수에 따른 기판의 차이
- 용도별로 보는 기판 선택 방법
- 기판의 종류를 알면 목적에 맞는 선정이 쉬워집니다
전자 공작이나 제품 개발에 사용되는 '기판'에는 몇 가지 종류가 있습니다. 그런데 종류가 많다 보니 오히려 "어떻게 구분해서 써야 할까?"라고 느끼시는 분이 많습니다.
이 글에서는 기판의 종류를 '재료', '구조', '용도'의 관점에서 알기 쉽게 정리합니다.
기판이란? 초보자가 가장 먼저 알아 두어야 할 기본
전자기기에 사용되는 '기판'은 전자 부품을 장착하고 전기적으로 연결하기 위한 토대입니다. 배선을 정리해 주며, 기기를 소형화하고 안정적으로 동작시킬 수 있습니다.
기판은 가전, PC, 스마트폰, LED 기기 등 폭넓게 사용됩니다. '기판의 종류'를 알아 두면 용도에 맞는 선정이 한결 쉬워집니다.
기판의 종류는 어떻게 분류될까?
기판의 분류에는 몇 가지 관점이 있습니다.
대표적인 것은 다음 두 가지입니다.
- 재료에 따른 차이: 기판이 어떤 재료로 만들어졌는가
- 층수에 따른 차이: 기판의 배선이 몇 층으로 나뉘어 있는가
예를 들어 강도와 가격을 중시하는지, 소형화와 휘어지는 성질을 중시하는지에 따라 최적의 기판은 달라집니다.
대표적인 기판 종류 목록
유리에폭시 기판(FR-4)

유리에폭시 기판(FR-4)은 강도와 절연성의 균형이 좋은, 가장 일반적인 기판입니다. 범용성이 뛰어나고 저렴하며, 6층 이상의 다층 기판에도 대응합니다.
플렉시블 기판

플렉시블 기판은 구부릴 수 있다는 점이 특징인 기판입니다. 얇게 구부릴 수 있기 때문에 공간과 무게 절감, 고밀도화에 적절합니다.
알루미늄 기판

알루미늄 기판은 방열성이 우수한 특징을 가진 기판입니다. LED 관련 기기처럼 발열이 쉬운 기기에 사용됩니다.
구리 코어 기판
구리 코어 기판은 열전도성과 방열성이 우수한 기판입니다. 고출력 전원이나 LED 기기처럼 방열이 필요한 프로젝트에 사용됩니다.
로저스(Rogers) 기판

로저스 기판은 낮은 유전정접과 뛰어난 치수 안정성을 가진 기판입니다. 고주파 통신을 다루는 용도에 사용됩니다.
테프론 기판
테프론 기판은 손실 계수가 매우 낮다는 특성을 가진 기판입니다. 고온 및 고주파 신호 용도에 사용됩니다.
이처럼 기판의 종류에 따라 강도와 전기적 특성 등이 달라집니다.
층수에 따른 기판의 차이

기판은 배선 층의 수에 따라서도 종류가 나뉩니다. 대표적인 것이 단면 기판, 양면 기판, 다층 기판입니다. 층수가 늘어날수록 한정된 면적에 더 많은 배선을 할 수 있기 때문에, 복잡한 회로나 소형화가 요구되는 용도에도 대응하기 쉬워집니다.
단면 기판
단면 기판은 기판의 한쪽 면에만 배선하는 기판입니다. 구조가 단순하기 때문에 설계가 쉽고 비용이 낮습니다. 반면 배선할 수 있는 면이 한쪽뿐이므로, 회로가 복잡해지면 설계의 자유도가 떨어집니다.
양면 기판
양면 기판(2층 기판)은 기판의 양쪽 면에 배선할 수 있는 기판입니다. 단면보다 많은 배선을 담을 수 있어 다소 복잡한 회로에도 대응하기 쉽습니다. 비용과 배선성의 균형을 잡기 좋기 때문에 폭넓은 전자기기에 사용됩니다.
다층 기판
다층 기판은 내부에도 배선할 수 있는 층을 가진 기판입니다. 배선 가능한 층이 늘어나므로 고성능 기기처럼 회로가 복잡한 프로젝트나, 기기의 소형화처럼 배선 밀도를 높이고 싶은 용도에 적합합니다. 다만 단면 기판이나 양면 기판에 비해 설계 난이도는 높습니다.
층을 늘릴 때의 주의점
층수가 늘어날수록 고밀도 설계가 가능하지만 제조 비용은 올라가기 쉬우므로, 프로젝트에 맞는 층수를 선택하시기 바랍니다. 또한 기판의 종류에 따라 대응하는 층수가 다르기 때문에, 조합할 경우에는 확인이 필요합니다.
용도별로 보는 기판 선택 방법
지금부터는 기판 선택 방법을 용도별로 살펴보겠습니다. 전자 공작 프로젝트나 양산을 앞두고 최적의 기판을 확인해 보시기 바랍니다.
전자 공작, 학습, 일반 용도
전자 공작·학습 용도나 일반적인 전자기기에는 유리에폭시(FR-4) 기판을 추천합니다. 비교적 다루기 쉽고 비용도 낮게 억제할 수 있습니다.
소형화에 적합한 기판
소형화가 필요한 기기에서는 다층 기판이나 플렉시블 기판이 후보로 꼽힙니다. 특히 플렉시블 기판은 구부러지기 때문에 기기의 틈새로 통과시키는 등 자유도 높은 배선이 가능합니다.
LED 기기나 발열하는 회로
열이 발생하는 기기에서는 알루미늄 기판이나 구리 코어 기판처럼 방열이 잘되는 소재의 기판이 유력합니다.
고주파 신호용
고주파 신호를 다루는 기기에서는 로저스 기판이나 테프론 기판처럼 고주파 특성이 우수한 종류의 기판을 사용하는 것을 검토해 보시기 바랍니다.
초보자라면 우선 가장 흔하고 다루기 쉬운 종류, 즉 FR-4부터 검토하는 것을 권장드립니다.
기판의 종류를 알면 목적에 맞는 선정이 쉬워집니다
기판은 재료, 층수, 경도 등 여러 항목으로 분류할 수 있다는 것을 알아보았습니다. 초보자는 우선 대표적인 종류와 용도의 차이를 파악하는 것이 중요합니다. 용도에 맞는 기판을 선택하면 비용과 성능의 균형을 잡기 쉬워집니다. 시제품 제작이나 양산을 생각하신다면 기판의 특징을 고려하면서 안을 좁혀나가시길 바랍니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......