PCB 기초 6 : 새로운 트렌드와 기술
1 분
- PCB 기술의 발전
- IoT 및 웨어러블 장치가 PCB 설계에 미치는 영향
- 결론
PCB 및 관련 전자 공학에 대한 실용적인 지식을 배울 때, 최신 발전을 이해하기 위해 떠오르는 트렌드와 기술들을 언급하지 않을 수 없습니다. PCB는 정말 어디에나 존재합니다!
오늘은 플렉시블 PCB와 리지드-플렉스 PCB (rigid-flex PCBs)에서부터 고밀도 인터커넥트 (HDI)에 이르기까지, 이러한 기술들이 어떻게 변혁적인 가능성을 가지고 있는지 깊이 알아볼 것입니다. 또한, 사물인터넷(IoT) 및 웨어러블 기기가 PCB 설계에 미치는 영향을 논의할 것입니다.
PCB 기술의 한계를 뛰어넘기 위해 혁신의 여정에 함께하세요!
PCB 기술의 발전
PCB 디자인을 혁신적으로 변화시키는 몇 가지 획기적인 발전을 살펴보겠습니다.
A) 플렉시블 PCB (Flexible PCB)
플렉시블 PCB(또는 플렉스 PCB(Flex PCB))는 전통적인 경성(rigid) PCB보다 유연성과 내구성이 뛰어난 혁신적인 기술입니다. 이러한 PCB는 폴리이미드(polyimide) 또는 폴리에스터(polyester)같은 유연한 재료로 만들어져, 복잡한 형상에도 쉽게 구부러지고 적응할 수 있습니다. 유연성 PCB는 공간 제약이 있거나 동적 움직임이 요구되는 의료기기, 자동차 전자기기, 소비자 전자 제품 등에 특히 유용합니다.
B) 리지드-플렉스 PCB (Rigid-Flex PCB)
리지드-플렉스 PCB는 리지드 PCB와 플렉스블 PCB의 장점을 결합한 기술입니다. 이 기술은 복잡한 3차원 회로 설계를 가능하게 하여 리지드 PCB의 강도와 플렉스블 PCB의 다용도를 모두 제공합니다. 리지드-플렉스 PCB는 신뢰성, 소형화 및 신호 무결성이 중요한 항공 우주, 웨어러블 디바이스 등에 널리 사용됩니다.
C) 고밀도 상호 연결 (High-Density Interconnect, HDI)
HDI는 작은 폼 팩터에서도 높은 기능성을 제공하는 PCB 기술의 중요한 발전입니다. HDI는 마이크로 비아, 블라인드 비아(Blind Vias) 및 매립 비아(Buried Vias)와 같은 고급 제조 기술을 사용하여 높은 회로 밀도와 신호 전파 지연을 줄입니다. 이러한 기술을 사용하면 다층 PCB와 좁은 트레이스 폭을 가진 PCB 설계가 가능하며, 결과적으로 소형화와 성능 향상이 이루어집니다. HDI는 스마트폰, 태블릿 및 기타 고성능 전자기기에서 흔히 사용됩니다.
IoT 및 웨어러블 장치가 PCB 설계에 미치는 영향
사물인터넷(IoT)과 웨어러블 장치의 개발은 PCB 설계에 크게 영향을 미쳤습니다. 이러한 기술이 PCB 설계에 미치는 주요 영향을 살펴보겠습니다.
A) IoT
사물인터넷(IOT)의 발전으로 인해 연결된 장치의 수가 기하급수적으로 증가하였습니다. PCB는 이러한 장치에 전력을 공급하고 원활한 데이터 통신을 가능하게 하는 데 필수적인 역할을 합니다. IoT 장치에는 작고, 에너지 효율적이며 무선 연결을 처리할 수 있는 PCB가 필요합니다. PCB 설계자는 IoT 애플리케이션의 요구를 충족시키기 위해 전력 관리, 저전력 부품, 무선 프로토콜, 센서 통합과 같은 요소를 고려해야 합니다.
B) 웨어러블 장치
스마트워치, 피트니스 트래커 및 의료용 웨어러블 장치와 같은 웨어러블 장치는 최근 몇 년 동안 인기를 얻고 있습니다. 웨어러블 장치용 PCB는 가벼우며, 유연하고, 착용 중에도 편안해야 하면서 동시에 높은 성능을 유지해야 합니다. 플렉시블 PCB 및 리지드-플렉스 PCB와 같은 고급 PCB 기술은 웨어러블 장치의 독특한 설계 요구 사항을 충족시키고, 전자 제품을 의류나 유연한 형태에 원활하게 통합할 수 있도록 합니다.
결론
PCB 산업은 플렉시블 PCB, 리지드-플렉스 PCB, HDI(고밀도 상호연결)와 같은 기술의 발전으로 눈부신 성장을 보이고 있습니다. 이러한 혁신은 다양한 응용 분야에서 유연성, 소형화, 성능 개선을 이루어 내고 있습니다. 나아가 사물인터넷(IoT)과 웨어러블 장치의 확산으로 인해, 연결된 휴대용 장치의 독특한 요구를 충족할 수 있는 PCB에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
JLCPCB는 이러한 새로운 트렌드의 선두에 서서, 유연한 PCB, 경연성(rigid-flex) PCB, HDI 분야에서 최첨단 PCB 제조 서비스를 제공합니다. JLCPCB와 함께 PCB 설계의 미래를 경험하고 무한한 가능성 만들어 보세요.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......