일반적인 PCB 조립 방법과 솔더링 기술 설명
1 분
- 주요 PCB 조립 방법
- 주요 PCB 솔더링 기술
- PCB 조립 및 솔더링 관련 자주 묻는 질문
- 결론
최초의 프로토타입을 설계하든 양산 단계로 확장하든, 신뢰성 높은 고성능 회로 기판을 구현하기 위해서는 PCB 조립 방법과 솔더링 기술을 이해하는 것이 필수적입니다. 현대의 PCBA는 주로 표면 실장 기술(Surface Mount Technology, SMT)과 삽입 실장 기술(Through-Hole Technology, THT)에 의존하며, 각 방식은 부품 밀도, 내구성, 제조 용이성 측면에서 고유한 장점을 제공합니다.
본 가이드에서는 주요 PCB 조립 방법과 리플로우, 웨이브 솔더링 등 핵심 솔더링 기술, 그리고 단계별 PCB 조립 공정을 상세히 다룹니다. 또한 툼스토닝, 보이드, 콜드 조인트와 같은 일반적인 결함을 식별하고 해결하는 방법을 학습하여, 더욱 깔끔하고 일관된 기판을 제작하는 데 도움을 드립니다.
주요 PCB 조립 방법
PCB 조립은 단일 기술이 아니라, 부품 유형, 신뢰성 요구사항, 비용 목표에 따라 최적화된 다양한 제조 전략의 집합입니다. 주요 PCB 조립 방식으로는 표면 실장 기술(SMT), 삽입 실장 기술(THT), 혼합 조립이 있으며, 각 방식은 신호 무결성, 열 관리, 제조 용이성 측면에서 고유한 영향을 미칩니다.
1표면 실장 기술(SMT)
표면 실장 기술(SMT)은 소형화와 고밀도 레이아웃을 가능하게 하기 때문에 현대 PCBA에서 주도적으로 사용됩니다. 긴 리드 대신, 표면 실장 부품(SMD)은 평평한 단자 또는 솔더 볼을 가지고 있어 구리 패드 위에 직접 안착합니다.
스텐실 프린팅
스테인리스 스틸 스텐실이 정밀한 체적 제어를 통해 솔더 페이스트를 도포합니다.
픽앤플레이스
고속 장비가 ±25 μm의 정밀도로 SMD를 배치합니다.
리플로우 솔더링
열 프로파일(예열, 소크, 피크 약 245 °C, 제어된 냉각)을 통해 금속간 화합물 솔더 조인트가 형성됩니다.
2삽입 실장 기술(THT)
삽입 실장 기술(THT)은 부품의 리드를 구리 도금된 드릴 홀에 삽입한 후, 웨이브 솔더링 또는 셀렉티브 솔더링을 통해 접합하는 공정을 의미합니다.
홀 드릴링
CNC 드릴링을 통해 도전성 배럴을 형성하기 위한 도금 작업을 수행합니다.
부품 삽입
수작업 또는 로봇(축 방향 또는 방사형 삽입기)을 통해 삽입합니다.
웨이브/셀렉티브 솔더링
용융된 솔더가 리드와 배럴을 접합합니다.
3혼합 조립(SMT + THT)
실제 대부분의 기판은 SMT와 THT를 조합하여 사용합니다:
- SMT: IC, 수동 소자, RF 회로에 사용됩니다.
- THT: 커넥터, 전력 반도체, 릴레이에 사용됩니다.
혼합 조립의 과제
- 서로 다른 두 가지 솔더링 공정 (리플로우 + 웨이브/셀렉티브)을 관리해야 합니다.
- 두 가지 솔더 유형에 대응하는 열 관리가 필요합니다.
- 두 번째 솔더링 단계에서 기판 휨으로 인해 정렬 문제가 발생할 수 있습니다.
이러한 복잡성을 줄이기 위해, JLCPCB는 SMT 리플로우와 THT 셀렉티브 솔더링을 통합한 하이브리드 조립 서비스를 제공합니다.
4PCB 조립 옵션: 단면 vs 양면, 수작업, 턴키 방식 비교
단면 vs 양면 SMT: 양면 조립은 두 번 이상의 리플로우 사이클이 필요하며, 열적으로 균형을 이루어야 합니다.
수작업 조립: 프로토타입 또는 특수한 소량 생산 기판에 여전히 사용됩니다.
턴키 vs 컨사인먼트 PCB 조립:
- 턴키 PCB 조립 → 제조사가 모든 부품을 소싱합니다.
- 컨사인먼트 PCB 조립 → 고객이 부품을 공급하고, 제조사는 조립만 진행합니다.
함께 보기: JLCPCB에 부품을 위탁하는 방법
주요 PCB 솔더링 기술
1리플로우 솔더링
리플로우 솔더링은 SMT 부품을 접합하는 주요 방법입니다. 리플로우 솔더링 공정은 스텐실을 통해 솔더 페이스트를 도포하고, 부품을 정밀하게 픽업하여 배치한 후, 조립된 PCB를 여러 열 구간을 갖춘 리플로우 오븐에 통과시키는 과정으로 구성됩니다.
SAC305 합금 등에 사용되는 무연 솔더 리플로우 프로파일은 일반적으로 예열(120–150 °C), 소크(150–180 °C), 피크(230–250 °C), 제어된 냉각의 4단계로 구성됩니다. 기계적 접합 강도는 적절한 금속간 화합물(IMC) 형성에 좌우되며, 열 관리가 미흡할 경우 툼스토닝, 보이드, 팝콘 현상과 같은 일반적인 리플로우 결함이 발생할 수 있습니다.
2웨이브 솔더링
웨이브 솔더링은 삽입 실장(THT) 부품 및 상대적으로 큰 표면 실장(SMT) 부품에 사용되며, PCB 기판에 플럭스를 미리 도포한 후 약 250 °C의 용융 솔더 위를 통과시킵니다.
웨이브 솔더링은 견고한 솔더 조인트를 형성하며, 핀 수가 많은 커넥터나 듀얼 인라인 패키지 집적회로(DIP IC)에 이상적입니다.
참고
웨이브 솔더링은 브리징 및 열 응력 위험이 있어 미세 피치 SMT 부품이나 일반 SMT 부품에는 권장되지 않습니다.
3셀렉티브 솔더링
셀렉티브 솔더링은 컴퓨터 수치 제어(CNC) 솔더링 노즐을 사용하여 특정 국소 영역(핀)에만 솔더를 도포하는 방식으로, 이미 리플로우가 완료된 SMT 부품이 포함된 하이브리드 조립에 특히 적합합니다. 셀렉티브 솔더링을 사용하면 기존 접합부의 손상 위험 없이 인접 부품에 가해지는 열 응력을 최소화할 수 있습니다. 웨이브 솔더링보다 속도는 느리지만, 더욱 견고한 조인트를 얻을 수 있습니다.
4수작업 솔더링
수작업 솔더링은 주로 프로토타입 제작, 리워크, 소량 생산 기판에 사용됩니다. 수작업 솔더링은 유연성이 높지만 인력 의존도가 크며, 콜드 조인트나 불균일한 웨팅과 같은 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 대량 생산에는 수작업 솔더링을 권장하지 않습니다.
PCB 조립 및 솔더링 관련 자주 묻는 질문
Q: SMT와 THT 조립의 차이점은 무엇인가요?
SMT는 솔더 페이스트와 리플로우 솔더링을 이용해 PCB 표면에 부품을 직접 배치하는 방식으로, 소형화와 고밀도 레이아웃을 가능하게 합니다. THT는 부품 리드를 도금된 드릴 홀에 삽입한 후 웨이브 또는 셀렉티브 솔더링으로 접합하여 더욱 견고한 기계적 접합을 제공하며, 커넥터, 전력 부품, 고신뢰성 애플리케이션에 적합합니다.
Q: SMT 부품에 가장 일반적으로 사용되는 솔더링 방법은 무엇인가요?
리플로우 솔더링이 SMT 부품에 사용되는 주요 방법입니다. 스텐실을 통해 솔더 페이스트를 도포하고 부품을 배치한 후, 제어된 열 구간(예열, 소크, 피크 약 245 °C, 냉각)을 갖춘 리플로우 오븐에 PCB를 통과시켜 신뢰성 있는 금속간 화합물 솔더 조인트를 형성합니다.
Q: SMT와 THT를 동일한 PCB에 함께 사용할 수 있나요?
네, 가능하며 이를 혼합 조립이라고 합니다. SMT 부품을 먼저 배치하고 리플로우한 후, THT 부품을 삽입하여 웨이브 또는 셀렉티브 솔더링으로 접합합니다. 서로 다른 두 가지 솔더링 공정을 관리해야 하며, 두 번째 솔더링 단계에서 기판 휨이 발생할 수 있다는 점이 과제로 남습니다.
Q: 턴키 PCB 조립과 컨사인먼트 PCB 조립의 차이점은 무엇인가요?
턴키 조립에서는 제조사가 모든 부품을 소싱하고 전체 공정을 담당합니다. 컨사인먼트 조립에서는 고객이 부품을 직접 공급하고 제조사는 조립만 수행합니다. 턴키 방식은 조달 부담을 줄여주며, 컨사인먼트 방식은 고객에게 부품 소싱에 대한 더 많은 통제권을 제공합니다.
Q: 일반적인 PCB 조립 결함에는 어떤 것이 있으며, 어떻게 예방할 수 있나요?
일반적인 결함으로는 툼스토닝(불균일한 솔더 웨팅으로 인해 부품이 세워지는 현상), 보이드(솔더 조인트 내부에 갇힌 기체), 콜드 조인트(열 부족으로 인한 무광택 외관), 브리징(핀 사이에 의도치 않게 솔더가 연결되는 현상) 등이 있습니다. 이를 예방하려면 적절한 스텐실 설계, 최적화된 열 프로파일, 제어된 냉각 속도, 그리고 AOI 또는 X-ray를 활용한 철저한 검사가 필요합니다.
결론
PCB 조립을 완벽히 익힌다는 것은 정밀성, 일관성, 품질 관리를 의미합니다—적합한 조립 방식(SMT, THT, 또는 혼합)을 선택하는 것부터 각 부품 유형에 맞는 올바른 솔더링 기술을 적용하는 것까지 모두 포함됩니다. 조립 결함을 예방하고 해결하는 방법을 이해하면 회로 기판의 신뢰성이 향상될 뿐만 아니라 생산 폐기물과 리워크도 줄일 수 있습니다.
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......