플렉스 PCB 비용: 완벽 가격 가이드와 비용 절감 방법
2 분
- 플렉스 PCB 비용과 가격 차이가 생기는 이유
- 플렉스 PCB 가격은 얼마인가? 가격 개요와 계산 요소
- 플렉스 PCB 비용에 영향을 미치는 주요 요인
- 플렉스 PCB 제조 비용: 설계 파일부터 완성 기판까지
- 플렉스 PCB 비용 vs 리지드 PCB 비용: 차이점 이해하기
- 플렉스 PCB 제조 비용을 줄이는 방법
- 비용 효율적인 플렉스 PCB 제조업체 선택하기
- JLCPCB의 비용 효율적인 플렉스 PCB 제조 역량
- 결론
- 플렉스 PCB 비용에 관한 자주 묻는 질문
플렉스 PCB 비용은 대부분의 프로젝트를 멈춰 세우는 숫자입니다. 깔끔한 폴리이미드 설계를 마치고 거버 파일을 업로드하면, 같은 회로를 FR4로 만들 때보다 몇 배나 높은 견적이 돌아옵니다. 어떤 항목이 그 숫자를 끌어올리는지 알아야 비용을 낮출 수 있습니다.
이 가이드에서 다루는 내용:
- 시제품과 양산 단계의 실제 플렉스 PCB 가격대
- FPC 견적에 가장 큰 영향을 미치는 요인
- 층수와 수량에 따라 기판당 가격이 어떻게 달라지는가
- 플렉스가 리지드보다 비싼 이유와 비용을 회수할 수 있는 경우
- 플렉스 PCB 비용 계산기 읽는 법
- 제조 비용을 줄이는 실용적인 방법
플렉스 PCB 비용과 가격 차이가 생기는 이유

리지드 PCB 가격을 매기는 것은 바닥재를 제곱미터 단위로 사는 것과 같습니다. 반면 플렉시블 PCB 가격은 맞춤 정장에 더 가깝습니다. 원단은 비싸고, 재단은 까다로우며, 지불하는 금액의 상당 부분이 몸에 맞추는 작업에 들어갑니다. 같은 외형이라도 견적이 다섯 배까지 차이 날 수 있습니다.
플렉시블 PCB의 비용은 무엇으로 결정되는가?
플렉스 PCB 비용은 다섯 가지로 결정됩니다: 설계가 차지하는 패널 면적, 층수, 주문 수량, 형상의 난이도, 마감 옵션입니다.

고정된 비용은 하나뿐입니다: 툴링 및 셋업(포토툴, 커버레이 금형 또는 레이저 파일, 테스트 픽스처, 패널 레이아웃) 비용은 구매 수량과 관계없이 설계당 한 번만 청구됩니다.
플렉스 PCB의 가격 책정이 리지드 PCB와 다른 이유
리지드 FR4 패널은 기계가 빠르게 다룰 수 있는 단단한 시트입니다. 반면 폴리이미드 패널은 열을 받으면 늘어나고, 말리고, 움직이는 얇은 필름입니다. 게다가 폴리이미드는 단위 면적당 비용이 유리 직조 에폭시보다 몇 배 비쌉니다. 커버레이 개구부는 솔더 마스크처럼 인쇄하는 것이 아니라 잘라 내고 정합해야 합니다. 적층 중 치수 변형이 생기면 수율이 떨어집니다. 그리고 얇은 소재는 거의 모든 공정 스테이션에서 더 느리게 취급해야 합니다.
플렉스 PCB 가격은 얼마인가? 가격 개요와 계산 요소
기판당 비용은 5개에서 500개 사이에서 가파르게 떨어집니다. JLCPCB의 플렉시블 PCB는 5개 기준 25달러부터, 제작 기간 4~5일이며, 표준 리지드 FR4는 5개 기준 2.00달러, 제작 기간 24시간입니다. 이 차이가 시제품 규모에서의 실제 플렉스 프리미엄입니다.
시제품과 양산 단계의 일반적인 플렉스 PCB 가격대
| 주문 단계 | 일반적인 수량 | 비용의 변화 | 실무 시사점 |
| 시제품 | 5~20개 | 셋업과 툴링 비용이 대부분을 차지 | 최소 수량을 꽉 채워 주문할 것. 5개를 2개로 줄여도 절약되는 금액은 거의 없음 |
| 엔지니어링 빌드 | 50~200개 | 셋업 비용이 분산되며, 기판당 가격이 가장 가파르게 하락 | 설계 검증에 가장 가성비가 좋은 구간 |
| 파일럿 생산 | 500~2,000개 | 소재와 패널 수율이 대부분을 차지 | 이제 패널 활용률이 비용을 좌우함 |
| 양산 | 10,000개 이상 | 폴리이미드 원자재와 구리 면적이 대부분을 차지 | 1제곱밀리미터를 줄일 때마다 비용이 회수됨 |
층수와 수량이 플렉스 PCB 가격에 미치는 영향

층수는 플렉스 견적에서 가장 공격적인 배수 요인입니다. 층이 하나 추가될 때마다 이미징, 에칭, 적층, 정합 사이클이 각각 추가되며, 층당 일반적으로 35~40%의 비용이 늘어납니다.
| 층수 | 상대 비용 | 공정상의 변화 | 적합한 용도 |
| 1층 | 기준 | 에칭 1회, 단면 커버레이, 도금 비아 없음 | 점퍼, LED 스트립, 센서 테일, 동적 굽힘 |
| 2층 | 약 1.4~1.5배 | 도금 관통홀, 양면 커버레이, 정합 관리 | 대부분의 인터커넥트, 카메라 및 디스플레이 테일 |
| 4층 | 약 2.5~3배 | 순차 적층, 더 엄격한 정합, 더 두꺼운 적층 구조 | 임피던스 제어, 고밀도 배선, 차폐 배선 |
비용 계산기로 플렉스 PCB 비용을 계산하는 방법
플렉스 PCB 비용 계산기는 플렉스 PCB 제조 역량 기준표에 맞춰 입력한 파라미터로 견적을 산출합니다. 완성된 거버 파일이 없어도 되며, 원하는 외형과 적층 구조만 있으면 충분합니다.
- 기판 치수와 수량: 바운딩 박스가 아니라 실제 외형을 사용하십시오.
- 층수: 배선에 필요한 최소 층수부터 시작하십시오.
- 유전체 두께: 대부분의 설계는 25µm(1mil) 또는 50µm(2mil) 폴리이미드로 충분합니다.
- 구리 무게: 12µm(0.33oz), 18µm(0.5oz), 35µm(1oz)가 표준입니다.
- 커버레이 색상과 보강판: 보강판 영역마다 적층 공정이 하나씩 추가됩니다.
- 선택 마감 옵션: ENIG 두께, EMI 필름, 접착 테이프는 별도로 가격이 책정됩니다.
- 2~3가지 변형안: 층을 하나 줄이거나 외형을 줄여서 다시 견적을 받아 보십시오.
플렉스 PCB 비용에 영향을 미치는 주요 요인
소재 선택, 기판, 구리 요구 사항
가장 널리 쓰이는 플렉스 기판 소재는 여전히 폴리이미드 필름이며, 상품명인 캡톤(Kapton)으로도 불립니다. 리플로우를 견디고 크랙 없이 구부러질 수 있습니다. 비용에 큰 영향을 주는 결정은 두 가지입니다.
- 유전체 두께: 25µm는 더 유연해 동적 용도에 적합하고, 50µm는 정적 용도에서 더 안정적이며 더 저렴하고 다루기 쉬운 구조입니다.
- 라미네이트: 무접착 라미네이트는 더 얇고 열적으로 안정적이며, 파인 피치와 반복 굽힘을 견디지만 가격이 상당히 높습니다.
표준이자 가장 저렴한 것은 전해 동박(ED)입니다. 압연 동박(RA)은 반복적으로 구부려도 크랙이 생기지 않지만 더 비쌉니다. 또한 리지드 기판의 구리 푸어와 마찬가지로, 구리 무게가 최소 형상 크기와 그에 따른 수율을 결정합니다.
층수, 기판 크기, 회로 복잡도
기판 크기는 패널 소모량을 통해 비용에 영향을 미칩니다. 중요한 것은 생산 패널 한 장에 기판이 몇 개 들어가느냐입니다.
표준 최소 트레이스/간격은 구리 무게에 따라 달라집니다.
- 12µm: 3/3mil(0.075mm)이 표준이며, 2/2mil은 수율을 희생하는 절대 한계입니다
- 18µm: 3.5/3.5mil(0.089mm)로, 밀도와 가격의 균형이 가장 좋습니다
- 35µm: 4/4mil(0.1mm)로, 전류는 더 많이 흘릴 수 있지만 배선이 성기고 굽힘이 더 뻣뻣해집니다
비아도 같은 논리를 따릅니다. 0.3mm 드릴에 0.55mm 패드(11.8 / 21.7mil)는 일반 비용으로 제작되지만, 2층 플렉스에서 0.10mm 드릴에 0.3mm 패드를 쓰면 추가 요금이 붙습니다.
표면 처리, 커버레이, 보강판 및 제조 요구 사항
마감 옵션은 견적이 조용히 불어나는 곳입니다. 네 가지를 함께 선택하면 기본 기판 가격보다 더 많이 추가될 수 있습니다. 플렉스는 거의 항상 HASL이 아닌 ENIG를 사용합니다. 뜨거운 솔더 레벨링이 얇은 폴리이미드를 변형시키기 때문입니다. ENIG는 금 두께 1µin 또는 2µin으로 제공되며, 두꺼운 옵션은 필요하지 않을 수도 있는 보관 기간을 늘려 줄 뿐입니다. 보강판은 가장 흔하게 과잉 사양으로 지정되는 항목입니다. 목적을 달성하는 가장 저렴한 것을 고르십시오.
| 필요한 것 | 선택 | 일반적인 두께 범위 | 이유 |
| FPC 커넥터 삽입부 아래 지지 | 폴리이미드 보강판 | 0.1~0.25mm(3.9~9.8mil) | 얇고, 커넥터 사양에 맞으며, 비용이 가장 낮음 |
| SMT 부품을 위한 단단한 실장 영역 | FR4 보강판 | 0.1~1.6mm(3.9~63mil) | 리플로우와 기계적 하중을 견딤 |
| 최소 두께로 최대 강성 확보 | 스테인리스강 | 0.1~0.3mm(3.9~11.8mil) | 단위 두께당 강성이 가장 높지만 비용도 가장 높음 |
| 하우징에 간단히 장착 또는 접착 | 3M 또는 Tesa 접착 테이프 | 3M9077, 3M468, tesa8854 | 적층 사이클이 필요 없음 |
| 고속 테일의 노이즈 제어 | EMI 차폐 필름 | 18µm(0.7mil), 검정 | 차폐 케이블 어셈블리를 대체 |
커버레이는 면적이 아니라 개구부 때문에 비용이 늘어납니다. 노란색이 표준이자 가장 저렴하며, 검정, 흰색, 투명은 추가 비용이 붙습니다.
플렉스 PCB 제조 비용: 설계 파일부터 완성 기판까지
제조 공정이 플렉스 PCB 가격에 미치는 영향
플렉스 공정은 리지드 제조와 뼈대를 공유하지만, 리지드에는 없는 공정이 추가됩니다.
- 소재 준비: 얇은 필름을 장력을 제어하며 절단하고 세정합니다. 리지드 패널에서는 필요 없는 작업입니다.
- 이미징 및 에칭: 비용은 표준 수준이지만, 미세 형상이 이후 모든 공정의 수율을 결정합니다.
- 커버레이 절단 및 정합: 개구부를 레이저나 금형으로 절단한 뒤, 에칭된 구리에 맞춰 정렬합니다.
- 적층: 폴리이미드는 열과 압력을 받으면 치수가 변하며, 이 변형을 제어하는 것이 플렉스 제조의 핵심 난제입니다.
- 보강판 접착: 각 영역마다 별도의 배치 및 적층 작업이 필요합니다.
- 레이저 외형 가공: 외형은 라우팅이 아닌 레이저로 절단하며, 일반적으로 ±0.1mm(±3.9mil), 요청 시 ±0.05mm까지 정밀하게 가공합니다.
- 전기 테스트 및 AOI: 굽힘 영역의 트레이스 크랙은 눈에 보이지 않으므로, 모든 기판에 플라잉 프로브와 광학 검사를 실시합니다.
설계 복잡도와 DFM 요구 사항의 영향
가장 비싼 플렉스 실수는 전기적인 것이 아니라 기구적인 것입니다. 예를 들어, 한 웨어러블 심전도(ECG) 패치는 두 번째 빌드에서 기판의 약 30%가 접힘부에서 도통 불량을 보였습니다. 0.2mm 도금 관통홀이 굽힘 영역 안에 있었고, 수십 번 구부리는 사이에 배럴에 크랙이 생긴 것입니다. 홀을 굽힘 라인에서 3mm 떨어뜨리자 문제가 해결되었지만, 폐기한 패널 비용이 툴링 비용 전체보다 더 많이 들었습니다.
비용에 중요한 규칙은 기구적인 것들입니다. 비아는 굽힘 영역 밖에 두고, 배선은 굽힘 라인에 수직으로 하며, 양면 플렉스에서는 도체를 엇갈리게 배치하고, 굽힘 반경은 단층의 경우 소재 두께의 6배 이상, 다층의 경우 10배 이상으로 유지하십시오.
해결 방법: 툴링을 확정하기 전에 DFM 검사를 실행하십시오. 일반적인 PCB 설계 규칙과 모범 사례가 그대로 적용됩니다.
플렉스 PCB 비용 vs 리지드 PCB 비용: 차이점 이해하기
플렉스와 리지드의 비용 비교는 답이 하나인 질문처럼 다뤄지지만, 실제로는 답이 두 개인 질문입니다. 베어 보드 기준으로는 플렉스가 크게 집니다. 하지만 완성된 어셈블리 기준으로는 플렉스가 이깁니다.
플렉시블 PCB가 대개 리지드 PCB보다 비싼 이유
앞서 설명한 소재와 공정상의 이유로, 플렉시블 기판은 베어 보드 기준으로 동급 리지드 기판의 몇 배 비용이 든다고 예상해야 합니다. 또한 ENIG가 필수이므로 리지드 기판에서 쓸 수 있는 저렴한 표면 처리 옵션도 사라집니다. 인증 체계도 다릅니다. 리지드 기판은 IPC-6012, 플렉시블 기판은 IPC-6013을 기준으로 제작되며, 각각 별도의 합격 기준이 있습니다.
플렉스 PCB가 장기적으로 더 나은 가치를 제공하는 경우
베어 보드 가격을 비교하는 것이 플렉스를 감당할 수 없을 만큼 비싸 보이게 만드는 실수입니다. 올바른 비교 대상은 플렉스가 대체하는 것의 설치 비용, 즉 와이어 하네스, 커넥터 2개, 그리고 이를 조립하고 검사하는 인건비입니다. 프린터 캐리지 리본은 개별 전선으로는 경쟁력 있는 비용으로 만들 수 없습니다. 커넥터 수만으로도 플렉스 가격을 넘어서기 때문입니다.
절감 효과는 네 가지 부분에서 나타납니다.
- 커넥터 제거: 커넥터 한 쌍을 없앨 때마다 부품 단가, 실장 비용, 고장률도 함께 사라집니다.
- 조립 인건비 절감: 정리하고 장력 완화 처리를 해야 하는 하네스 대신, 플렉스는 부품 하나로 바로 장착됩니다.
- 무게와 부피: 웨어러블, 드론, 항공우주 하드웨어에서 중요합니다.
- 현장 신뢰성: 애초에 장착하지 않은 커넥터는 진동으로 헐거워질 일도 없습니다.
플렉스 PCB 제조 비용을 줄이는 방법
대부분의 플렉스 설계에는 피할 수 있는 비용이 20~40% 포함되어 있으며, 대개 세 군데에 숨어 있습니다. 불필요한 층, 배열 효율이 나쁜 외형, 그리고 아무도 의문을 제기하지 않은 마감 옵션입니다.
적층 구조와 회로 설계 최적화
4층 플렉스를 받아들이기 전에, 설계에 정말 4층이 필요한지 아니면 리지드 버전에서 층수를 그대로 물려받은 것인지 확인하십시오.
실수 1: 굽힘 영역까지 그라운드 플레인을 이어 놓는 경우입니다. 솔리드 플레인은 플렉스 영역을 뻣뻣하게 만들므로, 층을 하나 더 비용을 내고 추가하면서 굽힘 수명은 오히려 나빠집니다. 해결 방법: 해당 영역에는 크로스 해치 구리를 사용하거나, 플렉스 영역을 도체층 하나로 줄이십시오.
실수 2: 굽힘 라인을 가로질러 트레이스를 배선하는 경우입니다. 접힘선과 평행한 트레이스는 불균일하게 늘어나 현장에서 크랙이 생기며, 그때는 수정 비용이 가장 많이 듭니다. 해결 방법: 90도 꺾임 대신 곡선 전환을 사용하고, 패드에는 티어드롭을 추가하십시오.
실수 3: "여유를 두려고" 절대 제조 한계를 지정하는 경우입니다. 3.5/3.5mil로도 배선할 수 있는데 2/2mil 트레이스/간격을 요구하면, 쓸 일도 없는 수율 프리미엄을 지불하게 됩니다. 해결 방법: 한계값은 정말 필요한 영역에만 쓰십시오.
패널 활용률과 생산 효율 개선
패널 활용률은 엔지니어가 가장 자주 간과하는 요소이며, 대량 생산 플렉스에서는 다른 모든 요소보다 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 비용은 기판에 들어간 구리가 아니라 기판이 차지하는 패널을 기준으로 청구되며, 어색한 외형은 패널의 40~50%를 스크랩으로 남길 수 있습니다.

- 외형을 확정하기 전에 제조업체에 패널 크기를 문의하십시오.
- 회전하거나 대칭시킨 배열을 시험해 보십시오. 두 방향을 맞물리게 배치하면 한 줄을 통째로 더 넣을 수 있는 경우가 많습니다.
- 외형을 패널에 맞는 치수로 다듬으십시오. 폭을 2mm만 줄여도 한 열이 통째로 추가되기도 합니다.
- 여러 소형 플렉스 부품이 같은 프로그램에 속한다면 한 패널에 함께 배치하십시오.
- 표준 패널화 관행에 따라 제조업체가 기대하는 배열 규칙을 지키십시오.
폭을 5% 줄여 패널당 한 열을 더 넣는 것이 어떤 소재 대체보다도 효과가 큽니다.
비용 효율적인 소재 선택과 DFM 가이드라인 준수
용도에 실제로 필요한 것과 그저 더 안전해 보이는 것을 구분한 다음, 기본적으로 더 저렴한 옵션을 선택하십시오.
- 굽힘 조건상 25µm가 필요한 경우가 아니라면 50µm 폴리이미드
- 정적 또는 1회 굽힘 설계에는 접착식 라미네이트
- 기본은 18µm 구리, 전류가 요구하는 곳에만 35µm
- 최종 사용자에게 보이는 제품이 아니라면 노란색 커버레이
- 장기 보관이나 반복 리플로우로 2µin이 정당화되지 않는다면 1µin ENIG
- 구조상 FR4가 꼭 필요하지 않다면 폴리이미드 보강판
- 특급 생산에는 상당한 추가 비용이 붙으므로 표준 리드타임
비용 효율적인 플렉스 PCB 제조업체 선택하기
가장 저렴한 견적과 가장 낮은 총비용이 같은 공급업체에서 나오는 경우는 드뭅니다. 구매하는 것은 제조 역량, 수율, 그리고 값비싼 실수를 막아 주는 피드백입니다.
제조 역량과 품질 관리
제조 역량의 폭이 설계를 그대로 구현할 수 있을지, 아니면 성능이 떨어지는 형태로 가치 공학(VE)을 거치게 될지를 결정합니다. 층수, 구리 무게별 최소 트레이스/간격, 사용 가능한 보강판 소재를 문의하십시오. 플렉스는 결함이 숨어 있기 쉬우므로 품질 관리가 더욱 중요합니다. 굽힘 영역의 미세 크랙은 품질 검사 중에는 보이지 않지만 현장에서는 고장이 됩니다. 모든 기판에 육안 검사와 플라잉 프로브 테스트를 하는지 확인하고, 공급업체가 IPC-6013의 어느 등급을 기준으로 제작하는지 문의하십시오.
소재 옵션과 맞춤 지원
소재 선택지가 좁은 공급업체는 자신들이 보유한 재고 쪽으로 설계를 은근히 유도합니다. 구할 수 없는 옵션이 하나씩 늘어날 때마다 설계상의 타협이 생기거나 관리해야 할 공급업체가 하나 더 늘어납니다.
가장 과소평가되는 비용 요인은 한 공급업체가 시제품 5개부터 양산 1만 개까지 함께할 수 있느냐입니다. 프로그램 도중에 공급업체를 바꾸면 공정을 다시 인증하고, 툴링을 다시 제작하고, 새로운 학습 곡선을 감수해야 합니다.
JLCPCB의 비용 효율적인 플렉스 PCB 제조 역량
플렉스 프로젝트가 예산 안에 머무를지 여부는 바로 여기서 결정되며, 결국 적층 구조를 제조업체의 표준 역량에 맞추는 것이 관건입니다.

신뢰할 수 있는 FPC 생산을 위한 첨단 제조 기술
JLCPCB는 1층, 2층, 4층 플렉시블 PCB 제조를 제공하며, 최소 트레이스/간격은 0.08mm(3.15mil)입니다. 모든 기판은 출하 전에 AOI와 플라잉 프로브 테스트를 거치며, 앞서 소개한 기판 크기와 외형 가공 공차는 특별 주문이 아닌 일반 생산 기준입니다.
플렉시블 소재, 커버레이, 보강판 옵션
선택 가능한 소재로는 일반적인 두 가지 유전체 두께의 폴리이미드, 동적 굽힘용 무접착 기판, 그리고 1층 및 2층 제작용 투명 PET가 있습니다.
- 구리 무게: 12µm, 18µm, 35µm
- 커버레이 색상: 노란색, 검정, 흰색, 투명
- 보강판, 테이프, EMI 필름: 위의 보강판 표에 나온 전체 옵션
- 표면 처리: 1µin 또는 2µin ENIG
제조 비용 최적화를 위한 전문 DFM 분석
업로드한 파일에 자동 DFM 분석이 실행되어, 툴링을 제작하기 전에 비용이 많이 드는 문제를 표시해 줍니다. 클리어런스 규칙보다 좁은 커버레이 개구부, 지정된 굽힘 영역 안의 비아, 구리 무게별 트레이스/간격 한계에 미달하는 형상 등입니다. 견적 단계에서 이런 문제를 하나 잡아내는 것이 대개 주문 금액 전체보다 더 가치 있습니다. 즉시 견적 시스템은 가격과 DFM 피드백을 함께 제공합니다.
플렉스 PCB 시제품부터 양산까지 지원
시제품과 양산이 같은 라인, 같은 공정에서 진행되므로 수량이 늘어나도 재인증 단계가 필요 없습니다. 플렉스 기판에도 SMT 조립을 제공하며, 부품은 JLCPCB 부품 라이브러리에서 조달합니다. 리지드 메인보드와 짝을 이루는 플렉스 테일이라면, 공급업체를 하나로 통일해 배송 구간 하나와 입고 검사 한 세트를 줄일 수 있습니다.
결론
플렉스 PCB 비용은 하나의 숫자가 아니라 여러 결정이 쌓인 결과입니다. 소재 면적, 층수, 수량, 형상 난이도, 마감 옵션이 각각 일부를 차지하며, 비싼 견적은 거의 대부분 그중 한두 가지에서 비롯됩니다.
베어 보드 가격은 비교 기준으로도 적절하지 않습니다. 플렉스는 완제품에서 커넥터, 하네스, 인건비, 고장 지점을 없애 주는 방식으로 프리미엄을 회수하므로, 견적서에서는 비싸 보이는 설계가 설치 비용 기준으로는 더 저렴한 경우가 많습니다. 확정하기 전에 JLCPCB의 즉시 견적으로 2~3가지 적층 구조 변형안의 가격을 비교해 보십시오.
플렉스 PCB 비용에 관한 자주 묻는 질문
플렉스 PCB 가격은 얼마입니까?
JLCPCB와 같은 대량 시제품 제작업체에서 플렉스 PCB 가격은 5개 기준 약 25달러부터 시작합니다. 최종 비용은 기판 크기, 층수, 수량, 마감 옵션에 따라 달라지므로, 정확한 금액은 직접 받아 보는 즉시 견적뿐입니다.
왜 플렉스 PCB가 리지드 PCB보다 비쌉니까?
폴리이미드 필름은 단위 면적당 비용이 FR4보다 몇 배 높고, 플렉스에는 커버레이 절단 및 정합, 보강판 접착, 레이저 외형 가공 등 리지드 기판에 없는 공정이 추가됩니다. 또한 얇은 필름은 적층 중 치수가 변해 수율이 떨어집니다.
플렉시블 PCB 가격에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?
주요 요인은 층수, 기판 면적과 패널 활용률, 주문 수량, 구리 무게, 최소 형상 크기, 그리고 ENIG 두께, 커버레이 색상, 보강판 소재 같은 마감 옵션입니다. 층수가 가장 공격적인 배수 요인입니다.
플렉스 PCB 제조 비용은 어떻게 줄일 수 있습니까?
배선이 허락하는 한 층을 줄이고, 패널마다 더 많은 기판이 배열되도록 외형을 다시 그리며, 절대 한계값을 지정하지 말고 표준 역량 안에 머무르십시오. 보강판, 두꺼운 금 도금, 비표준 커버레이 색상은 실제 필요 없이 지정되는 경우가 많으므로, 마감 옵션을 하나하나 검토하십시오.
정확한 플렉스 PCB 견적은 어떻게 받을 수 있습니까?
즉시 견적 도구에 거버 파일을 업로드하고, 층수, 유전체 두께, 구리 무게, 커버레이, 보강판 영역 등 실제 적층 구조를 입력하십시오. 층을 하나 줄이거나 외형을 줄인 2~3가지 변형안으로 견적을 받아 비교하면, 어떤 옵션이 비용의 대부분을 차지하는지 알 수 있습니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......