ESP32 마이크로컨트롤러 프로젝트의 힘을 발견하세요
1 분
- ESP32를 사용한 홈 오토메이션
- ESP32를 활용한 최고의 IoT 프로젝트
- 환경 모니터링의 ESP32
- 초보자를 위한 쉬운 ESP32 프로젝트
- ESP32 스마트 가든 설정
- ESP 32 로봇 프로젝트
- ESP32를 사용한 무선 센서 네트워크 생성
- 웨어러블 기술에서 ESP32를 사용하는 이점
- DIY 드론 프로젝트의 ESP32
- 어린이와 청소년을 위한 ESP32 프로젝트
- 결론
ESP32 마이크로컨트롤러는 놀라운 기능과 다재다능함으로 인해 기술 매니아들에게 인기가 많습니다. 듀얼 코어 프로세서, Wi-Fi, 블루투스를 자랑하여 다양한 DIY 및 전문 프로젝트에 이상적입니다. 이 글에서는 홈 오토메이션에서 환경 모니터링에 이르기까지 흥미로운 ESP32 프로젝트를 살펴보고 이 마이크로컨트롤러를 최대한 활용하는 방법을 알아보겠습니다.
ESP32를 사용한 홈 오토메이션
홈 오토메이션은 ESP32의 가장 인기 있는 용도 중 하나입니다. 내장된 Wi-Fi와 Bluetooth를 통해 기기를 원격으로 제어하거나 집 주변의 작업을 자동화할 수 있습니다. ESP32를 사용하여 홈 오토메이션 프로젝트를 시작하는 방법은 다음과 같습니다.
기기 선택: 자동화하고 싶은 기기를 결정합니다. 일반적인 선택에는 조명, 온도 조절기, 보안 카메라가 포함됩니다.
ESP32 설정: Tasmota나 ESPHome과 같은 펌웨어로 ESP32를 플래시하세요. 이 펌웨어는 Home Assistant와 같은 플랫폼에서 잘 작동합니다.
장치 연결: 릴레이와 센서를 사용하여 가전제품을 ESP32에 연결합니다. 이는 장치에 따라 간단하거나 복잡할 수 있습니다.
프로그램 자동화: 기기를 제어하는 코드를 작성합니다. 예를 들어 MQTT를 사용하여 시간이나 센서 입력에 따라 조명을 켜거나 끄는 명령을 보낼 수 있습니다.
음성 지원 기능과 통합: Amazon Alexa나 Google Assistant와 같은 음성 지원 기능과 연결하여 핸즈프리 제어가 가능해 시스템을 더욱 개선해 보세요.
ESP32를 활용한 최고의 IoT 프로젝트
사물 인터넷(IoT) 은 ESP32 프로젝트가 뛰어난 분야입니다. ESP32로 시도할 수 있는 최고의 IoT 프로젝트는 다음과 같습니다.
스마트 온도 조절기: 스마트폰으로 제어할 수 있는 스마트 온도 조절기를 만들어서 원격으로 집의 온도를 조절해 보세요.
기상 관측소: 온도, 습도, 기압 등의 데이터를 수집하여 온라인 대시보드로 전송하는 기상 관측소를 만들어보세요.
스마트 도어벨: 누군가가 벨을 울리면 카메라 피드를 탑재한 휴대전화로 알림을 보내는 스마트 도어벨을 개발해보세요.
에너지 모니터링: ESP32를 사용하면 집의 에너지 사용량을 모니터링하고 패턴을 추적하여 에너지를 절약할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다.
연결된 정원: 토양 수분 수준을 모니터링하고 물주기를 자동화하는 시스템을 설치해 정원이 잘 자랄 수 있도록 하세요.
출처: https://community.home-assistant.io/t/diy-video-doorbell-with-voice-response-esphome-esp32-camera-
출처: https://how2electronics.com/iot-based-electricity-energy-meter-using-esp32
환경 모니터링의 ESP32
환경 모니터링은 지구를 보호하는 데 필수적입니다. ESP32는 다양한 환경 모니터링 프로젝트에 도움이 될 수 있습니다.
대기 질 모니터: 미세먼지, 휘발성 유기 화합물 등의 대기 오염 물질을 측정하는 장치를 구축하고, 데이터를 표시하거나 클라우드로 전송합니다.
수질 센서: 오염을 감지하기 위해 수역의 pH, 온도, 탁도를 모니터링하는 센서를 만듭니다.
야생 동물 추적: ESP32를 사용하여 GPS 모듈과 센서를 칼라나 태그에 부착하여 동물을 추적합니다.
기상 관측소: 멀리 떨어진 지역에 기상 관측소를 설치하여 온도, 습도, 풍속, 강수량에 대한 데이터를 수집합니다.
토양 건강 모니터링: 지속 가능한 농업 관행을 지원하기 위해 습도, 온도, 영양소 수준과 같은 토양 상태를 모니터링합니다.
초보자를 위한 쉬운 ESP32 프로젝트
ESP32를 처음 사용하는 경우 시작하는 데 도움이 되는 간단한 프로젝트가 많이 있습니다. 초보자에게 친숙한 ESP32 프로젝트는 다음과 같습니다.
LED 컨트롤러: 웹 인터페이스나 스마트폰 앱을 사용해 RGB LED 스트립을 제어하는 간단한 프로젝트를 만들어보세요 .
온도 기록기: 시간 경과에 따른 온도 데이터를 기록하고 SD 카드에 저장하는 시스템을 구축합니다.
동작 감지기: PIR 센서를 사용하여 움직임을 감지하면 경고나 동작을 발생시키는 동작 감지기를 개발합니다.
스마트 알람 시계: 좋아하는 음악으로 깨어나거나 스마트 홈 기기를 제어하는 알람 시계를 디자인해보세요.
무선 기상 관측소: OLED 화면에 실시간 날씨 데이터를 보여주는 무선 기상 관측소를 만들어보세요.
ESP32 스마트 가든 설정
스마트 가든 프로젝트는 식물 관리를 자동화합니다. 스마트 가든을 위한 ESP32를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
구성 요소 수집: 토양 수분, 온도, 습도 센서와 관개 시스템을 제어하기 위한 릴레이가 필요합니다.
센서 연결: 센서를 ESP32에 연결하고 각 센서가 올바른 GPIO 핀에 연결되었는지 확인합니다.
코드 작성: 센서에서 데이터를 읽고 토양 수분 수준에 따라 관수 시스템을 제어하는 프로그램을 개발합니다.
알림 설정: ESP32를 사용하면 토양 수분이 특정 수준 이하로 떨어지면 휴대폰으로 알림을 받을 수 있습니다.
원격 모니터링: 웹 인터페이스나 스마트폰 앱을 만들어 정원 상태를 모니터링하고 관수 시스템을 원격으로 제어하세요.
출처: https://iotprojectsideas.com/iot-temperature-humidity-monitoring-control-system-using-esp32
ESP 32 로봇 프로젝트
로봇공학은 ESP32에 흥미로운 분야입니다. 다음은 몇 가지 재미있는 ESP32 로봇공학 프로젝트입니다.
선 따라가기 로봇: 적외선 센서를 이용해 땅의 선을 따라가는 로봇을 만들어보세요.
장애물 회피 로봇: 초음파 센서를 사용하여 장애물을 감지하고 회피하는 로봇을 만들어보세요.
원격 조종 자동차: 스마트폰 앱이나 원격 조종을 사용해 조종할 수 있는 자동차를 개발해 보세요.
로봇 팔: 물건을 집거나 그림을 그리는 등의 작업을 수행하는 로봇 팔을 만들어 보세요.
드론: ESP32를 비행 컨트롤러로 사용하고 GPS 내비게이션과 카메라 스트리밍을 탑재하여 드론을 조립합니다.
출처: michalschwarz.gitz.io https://michalschwarz.github.io/rc-controller/esp32/quadcopter/
ESP32를 사용한 무선 센서 네트워크 생성
무선 센서 네트워크(WSN)에는 무선으로 통신하여 데이터를 수집하고 전송하는 여러 센서 노드가 포함됩니다. ESP32를 사용하여 WSN을 만드는 방법은 다음과 같습니다.
센서 선택: 온도, 습도, 광 강도 등 수집하려는 데이터에 따라 센서를 선택하세요.
노드 설정: 여러 개의 ESP32 보드를 각각 다른 센서를 갖춘 센서 노드로 구성합니다.
통신 구축: Wi-Fi나 Bluetooth를 사용해 노드를 중앙 허브나 서버에 연결합니다.
프로그램 데이터 전송: 센서에서 데이터를 읽고 허브로 무선으로 전송하는 코드를 작성합니다.
데이터 시각화: 웹 대시보드나 앱을 사용해 수집된 데이터를 실시간으로 확인하세요.
웨어러블 기술에서 ESP32를 사용하는 이점
웨어러블 기술은 빠르게 성장하고 있으며 ESP32는 이러한 프로젝트에 여러 가지 이점을 제공합니다.
소형 크기: ESP32는 착용형 기기에 장착할 수 있을 만큼 크기가 작아서 부피가 크게 늘어나지 않습니다.
낮은 전력 소비: 효율적인 전력 사용을 통해 웨어러블 기기는 한 번 충전으로 더 오랜 시간 동안 작동할 수 있습니다.
무선 연결: 내장된 Wi-Fi와 Bluetooth를 통해 다른 장치 및 네트워크에 쉽게 연결할 수 있습니다.
다재다능함: ESP32는 다양한 센서와 액추에이터를 처리할 수 있어 광범위한 웨어러블 애플리케이션에 적합합니다.
비용 효율성: ESP32는 저렴한 가격으로 웨어러블 기술의 프로토타입을 제작하고 개발하기에 매력적인 옵션입니다.
DIY 드론 프로젝트의 ESP32
드론은 점점 더 인기를 얻고 있으며, ESP32는 DIY 드론 프로젝트를 위한 훌륭한 비행 컨트롤러 역할을 할 수 있습니다. 드론 프로젝트에서 ESP32를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
구성 요소 모으기: 모터, 프로펠러, ESC(전자 속도 제어기), 프레임, 배터리, GPS, IMU(관성 측정 장치)와 같은 센서가 필요합니다.
드론 조립: 드론 프레임을 만들고 모터, 프로펠러 및 기타 구성품을 부착합니다.
ESP32 연결: ESP32를 ESC 및 기타 센서에 연결합니다. 더 나은 연결을 위해 쉴드 또는 맞춤형 PCB를 사용합니다.
비행 컨트롤러 프로그래밍: 드론의 스로틀, 요, 피치, 롤과 같은 비행 매개변수를 제어하기 위해 기존 코드를 작성하거나 수정합니다.
테스트 및 교정: 통제된 환경에서 드론을 테스트하고, 센서를 교정하고, 비행 제어 알고리즘을 미세 조정합니다.
어린이와 청소년을 위한 ESP32 프로젝트
재미있는 프로젝트를 통해 어린이와 청소년에게 전자 기술과 프로그래밍을 소개하면 STEM 분야에 대한 관심을 불러일으킬 수 있습니다. 젊은 학습자를 위한 몇 가지 매력적인 ESP32 프로젝트는 다음과 같습니다.
대화형 LED 게임: 기억력 게임이나 반응 타이머와 같이 상호 작용을 위한 LED 디스플레이와 버튼을 사용하는 간단한 게임을 만들어 보세요.
스마트 애완동물 먹이통: 정해진 시간에 또는 원격으로 제어하여 먹이를 공급하는 애완동물 먹이통을 만들어보세요.
착용형 피트니스 추적기: 걸음 수, 심박수, 기타 건강 지표를 모니터링하는 피트니스 추적기를 개발하세요.
음성 제어 조명: 아이들이 음성 명령으로 자기 방의 조명을 제어할 수 있는 시스템을 설계합니다.
로봇 친구: 움직이고, 장애물을 피하고, 간단한 명령을 따를 수 있는 작은 로봇을 만들어 보세요.
결론
ESP32는 혁신적 프로젝트에 무한한 가능성을 열어주는 강력하고 다재다능한 마이크로컨트롤러입니다. 초보자이든 숙련된 제작자이든 홈 오토메이션 및 IoT 애플리케이션부터 로봇공학 및 웨어러블 기술에 이르기까지 다양한 ESP32 프로젝트를 탐색할 수 있습니다. 핵심은 간단한 프로젝트로 시작하여 ESP32의 기능에 익숙해짐에 따라 점차 더 복잡한 과제를 수행하는 것입니다. 모든 PCB 요구 사항에 대해 고품질의 저렴한 인쇄 회로 기판인 JLCPCB를 사용하여 ESP32 프로젝트를 실현하는 것을 고려하세요.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......